高速設計におけるインピーダンス方程式の役割
1 min
- インピーダンス対抵抗、インダクタンス、キャパシタンス
- インピーダンスとは何か?
- インピーダンスの三角形
- PCB設計におけるインピーダンスに影響を与える要因:
- 特性インピーダンスとは何か?
- JLCPCBインピーダンス計算ツールの使用:
- 結論
インピーダンスは、システム内で信号がどのように振る舞うかを制御する最も重要な概念の一つです。シグナルインテグリティ の問題は、インピーダンスの不整合によって引き起こされる信号の反射から生じます。信号の損失、反射、歪みがないことを保証するために、エンジニアはインピーダンスを慎重に制御する必要があります。交流電流の印加に対する電気回路の抵抗は、そのインピーダンスによって測定されます。これは、電気回路における高周波インダクタンスとキャパシタンスを組み合わせた結果です。抵抗と同様に、インピーダンスはオームで測定されます。異なるインピーダンスは減衰と反射を引き起こし、信号を弱めます。インピーダンスの定義、抵抗、インダクタンス、キャパシタンスなどの他の回路要素との違い、および高速PCB設計におけるその方程式の重要性は、すべてこの記事で取り上げられています。
インピーダンス対抵抗、インダクタンス、キャパシタンス
インピーダンスは、抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路に電流が流れるのを妨げる総等価抵抗です。インピーダンスはリアクタンス成分と抵抗成分から構成されます。回路内のエネルギーは抵抗によって熱として放出されます。回路内の導体、インダクタ、コンデンサを取り囲み貫通する電磁界には、回収可能なエネルギーが含まれています。
回路アーキテクチャと周波数に応じて、インピーダンスはこれらすべての特性を組み合わせます。インダクタンスとキャパシタンスはAC回路でのみ役割を果たします。しかし、抵抗はDC回路とAC回路の両方に影響を与えます。以下の部分では、方程式と図による表現を提供します。
インピーダンスとは何か?
記号Zはインピーダンスを表し、AC回路がその流れに対して示す抵抗の量です。これにはリアクタンス(虚数)成分と抵抗(実数)成分の両方が含まれます。インピーダンスはインダクタンスとキャパシタンスのために周波数によって変化します。一方、抵抗は一貫して電流に逆らいます。抵抗と同様に、インピーダンスもオーム(Ω)で測定されますが、位相シフトと周波数依存性も含まれます。
AC回路におけるインピーダンスの一般式は次のとおりです:
Z = R + jX
- R は抵抗、
- X はリアクタンス(誘導性または容量性)、
- j は虚数単位(√-1)、そして
- ω(オメガ) は角周波数(2πf)です
ここで、jw (または jω)はインピーダンスの周波数依存成分を表します。これは、リアクタンス成分のためにインピーダンスが信号の周波数によって変化することを意味します。リアクタンス部分はさらに次のように展開できます:
- インダクタの場合: Xl = ωL = jwL
- コンデンサの場合: Xc = -1/ωC = -j/(wC)
インピーダンスの三角形
ベクトル図では、インピーダンスはしばしば三角形として表されます:
- 水平軸は抵抗(R)を示します
垂直軸はリアクタンス(X)を示します - 斜辺はインピーダンスの大きさ(|Z|)を表します
全インピーダンスが抵抗とリアクタンスによるものであるかを視覚化するのに役立ちます。
PCB設計におけるインピーダンスに影響を与える要因:
特性インピーダンスとは何か?
特性インピーダンス(Z0)は、伝送線路のインピーダンスを指します。これは、無限に長いか適切に終端されている場合に現れます。断面と誘電体の特性が同じであれば、トレース長に関係なく一定に保たれます。インピーダンスの急激な変化は、信号の一部が反射する原因となります。これは、反射なしで高速デジタル信号を伝送する伝送線路を設計するために不可欠です。これはデータの整合性を損なう可能性があります。長さには影響されず、PCBトレースの形状と材料によって決まります:
Z0 = √((R + jωL)/(G + jωC))
実際の高速PCB設計では、RとG(コンダクタンス)はしばしば無視できるため、次のように簡略化されます:
Z0 ≈ √(L/C)
特性インピーダンスは通常、50Ω(シングルエンド)や100Ω(差動)などの標準値に設定されます。また、USB差動ペアのデータ配線では90Ωの値が取られることがあります。
JLCPCBインピーダンス計算ツールの使用:
JLCPCBで「インピーダンス計算ツール」を起動し、適切なレイヤースタックアップを選択し、インピーダンス値と基板厚などの他の関連データを入力します。エンジニアリングデータで、適切な線幅と間隔を作成します。
メーカーからの重要な注意事項:「インピーダンス制御」を「はい」に選択したご注文の場合、当工場は±10%の公差内でインピーダンスを管理します。「いいえ」を選択した場合、インピーダンスを調整することはできませんが、線幅と間隔が+/-20%の公差内にあることを保証します。両面基板は現在インピーダンス制御に対応していません。
結論
高速PCB設計の重要な要素はインピーダンス方程式です。インピーダンスの形成、計算、測定を知ることが重要です。これによりジッターが軽減され、エンジニアがシグナルインテグリティを維持するのに役立ちます。意図したインピーダンス値を達成し、設計プロセスを迅速化するために、インピーダンス制御されたラインとJLCPCBのインピーダンス計算ツール などのツールを使用できます。
回路図から決定した最適値は、実際のPCBレイアウトで見られるインピーダンス信号と一致しない場合があります。基板の存在とボードのトレースレイアウトが主な原因です。クロストークは、理想的なインピーダンスレベルから逸脱する影響の一つです。高周波でスイッチングする回路は、リンギングなどのパワーインテグリティの問題を経験する可能性があります。電力供給ネットワークのインピーダンスも、より高い周波数で理想的な容量性挙動から逸脱し、パワーインテグリティとシグナルインテグリティの両方に問題を引き起こす可能性があります。
学び続ける
ミックスドシグナルPCB設計における調和の実現
電子の世界では、変化に伴い、1枚の基板上にアナログ部品とデジタル部品を混在させることが今や一般的になっています。ミックスドシグナルPCB設計は、アナログとデジタルの世界の調和のとれた融合を表し、高度な電子デバイスに無数の可能性を開きます。このブログ記事では、ミックスドシグナルPCB設計についてお話しします。課題、ベストプラクティス、最適な性能を実現するための重要な要素を取り上げます。 ミックスドシグナル設計の本質 ミックスドシグナル設計とは、アナログ回路とデジタル回路の両方を同じプリント回路基板(PCB)上に統合することを指します。アナログ部品は連続信号を扱います。例えば、音声やセンサー入力などです。デジタル部品は離散信号を処理します。これらは一般的にマイクロコントローラやデジタル信号プロセッサに見られます。これらの多様な要素の融合がミックスドシグナル環境を生み出し、複雑で多用途な電子システムの開発を可能にします。 ミックスドシグナルPCB設計における課題: A- 信号整合性: アナログ信号とデジタル信号のニーズのバランスを取ることは繊細な作業です。高速デジタル信号はノイズや干渉を引き起こし、アナ......
インピーダンス整合のための反射係数計算ツール
信号がある点から別の点へデジタル的に送信されるたびに、信号線の状態が変化します。信号の状態変化は、回路内を移動する電磁波として記述することができます。信号の反射は、電磁波がある媒質から次の媒質への境界に遭遇したときに発生します。波が境界に達すると、エネルギーの一部は信号として透過し、一部は反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか環境に散逸するまで、無限に続きます。 電気技術者にとって、この境界が発生する媒質は通常、その電気インピーダンスの観点から記述されます。つまり、境界とはインピーダンスが変化する場所です。 PCB設計における反射は、電気信号がトレースに沿って伝搬する際にインピーダンス不整合に遭遇したときに発生します。この不整合により、信号の一部がソースに向かって反射されます。反射は、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号完全性の問題を引き起こす可能性があります。 反射ノイズがなぜ問題となるのか? 信号線内の反射により、経路に余分なエネルギーが蓄積され、信号にノイズ問題が発生します。反射ノイズは信号を予測不可能な値に押しやり、決定論的な信......
PCB設計におけるインピーダンス制御の初心者ガイド
デジタル信号がある地点から別の地点へ伝送されると、信号線の状態に変化が生じます。この変化は、回路内を移動する電磁波として理解することができます。反射は、この波が異なる媒質間の境界に遭遇したときに発生します。この境界では、波のエネルギーの一部が信号として継続し、残りは反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか、環境に散逸するまで繰り返されます。 電気エンジニアにとって、この境界は通常、電気インピーダンスの変化によって定義されます。PCB設計では、信号がトレースに沿ってインピーダンス不整合に遭遇すると反射が発生します。この不整合により、信号の一部がその源に向かって反射され、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号整合性の問題を引き起こします。 1. 回路のインピーダンス: 抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路において、回路内の電流の流れを妨げる総等価抵抗はインピーダンスと呼ばれます。インピーダンスは抵抗成分とリアクタンス成分で構成されています。抵抗は回路のエネルギーを熱として散逸させます。回路内で回収可能なエネルギーは、導体、インダクタ、コンデン......
高速リジッドPCB設計における信号完全性の実践ガイド
私たちはシグナルインテグリティという用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波の場合はより高速でスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これは信号内の寄生効果も低減します。こ......
高速設計におけるインピーダンス方程式の役割
インピーダンスは、システム内で信号がどのように振る舞うかを制御する最も重要な概念の一つです。シグナルインテグリティ の問題は、インピーダンスの不整合によって引き起こされる信号の反射から生じます。信号の損失、反射、歪みがないことを保証するために、エンジニアはインピーダンスを慎重に制御する必要があります。交流電流の印加に対する電気回路の抵抗は、そのインピーダンスによって測定されます。これは、電気回路における高周波インダクタンスとキャパシタンスを組み合わせた結果です。抵抗と同様に、インピーダンスはオームで測定されます。異なるインピーダンスは減衰と反射を引き起こし、信号を弱めます。インピーダンスの定義、抵抗、インダクタンス、キャパシタンスなどの他の回路要素との違い、および高速PCB設計におけるその方程式の重要性は、すべてこの記事で取り上げられています。 インピーダンス対抵抗、インダクタンス、キャパシタンス インピーダンスは、抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路に電流が流れるのを妨げる総等価抵抗です。インピーダンスはリアクタンス成分と抵抗成分から構成されます。回路内のエネルギーは抵抗によって熱として放出さ......
高速リジッドPCB設計における信号完全性
私たちは「シグナルインテグリティ」という用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号の損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波であれば、より高いレートでスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これはまた、信号内の寄生......