高速リジッドPCB設計における信号完全性
1 min
- 1. シグナルインテグリティの基礎:
- 2. いつシグナルインテグリティを心配すべきか?
- 3. シグナルインテグリティのテスト方法:
- 4. アイダイアグラム解析:
- 5. シグナルインテグリティ問題の解決方法:
- 結論:
私たちは「シグナルインテグリティ」という用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号の損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。
そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波であれば、より高いレートでスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これはまた、信号内の寄生効果も低減します。この記事では、シグナルインテグリティの基礎、レイアウト戦略、そしてこれを完全に解決または排除する方法について見ていきます。
1. シグナルインテグリティの基礎:
トレースは低周波では単純な接続として機能します。しかし、同じトレースが高周波では伝送線路として機能し、リンギング、反射、クロストーク、その他の望ましくない影響を引き起こします。高速IC間の信頼性の高い通信を実現するには、適切なシグナルインテグリティを維持する必要があります。
いくつかのカテゴリに分類される複数の要因が、回路基板上で信号の品質を劣化させる可能性があります。前述の基準はすべて、ここにある他の記事でも扱っています。これらの4つの主要なシグナルインテグリティ不良の領域に注意する必要があります:
1) 電磁干渉(EMI):
PCB設計の基礎によれば、EMIは不要な電気的インパルスによって引き起こされる干渉の一種です。高速伝送が適切に制御されない場合、電磁干渉(EMI)と信号損失を引き起こす可能性があります。本質的に、これはアンテナ効果の一種であり、あるチップの電磁干渉が2番目のチップの電磁干渉に干渉し、すべての設計で続きます。戻り経路の欠如がこの種の問題の原因です。詳細については、EMIに関する詳細記事をご覧ください。
2) 意図しない電磁結合(クロストーク):
密に配線されたワイヤ上の信号間の意図しない相互作用はクロストークを引き起こし、ある信号が別の信号に干渉する可能性があります。隣り合って行われている2つの会話を考えてみてください。話し手は互いに近すぎると気が散り、お互いの話を偶然聞いてしまうかもしれません。これと同様に、回路基板上のトレースが互いに近すぎると、ある信号が別の信号を誤って「聞く」可能性があるため、干渉が発生することがあります。
3) 同時スイッチングノイズ(グラウンドバウンス):
回路基板にハイ状態とロー状態を交互に切り替える多くのコンポーネントがある場合、ローになるときに電圧レベルが本来のようにグラウンド電位に戻らないことがあります。ロー状態の電圧レベルが高すぎると跳ね上がる場合、信号のロー状態が誤ってハイ状態と見なされる可能性があります。これらの多くが同時に発生すると、回路が誤動作し、誤ったまたは重複したスイッチングを引き起こす可能性があります。
4) インピーダンス不整合:
シグナルインテグリティの基礎によれば、インピーダンス不整合は、トレースに沿って電気抵抗(インピーダンス)に変動がある場合に発生します。これは、集積回路に出入りする高速信号にとって特に重要です。信号歪みは、この不一致によって引き起こされる信号の反射から生じます。インピーダンス不整合の詳細については、こちらの詳細記事をご覧ください。
2. いつシグナルインテグリティを心配すべきか?
技術的には、どの設計にもシグナルインテグリティに関するいくつかの問題がありますが、高速デジタル信号を扱っていない限り、これらの問題は通常、製品の動作に影響を与えたり、過度のノイズを発生させたりすることはありません。すべてのPCBが高速手法を使用して設計される必要はありません。あなたの設計がこのカテゴリに該当するかどうかを確認するには、以下の手順に従ってください:
⦁ 最大周波数成分(Fm)が50 MHzを超える
⦁ 最速の立ち上がり/立ち下がり時間(Tr)が10ns未満
⦁ データ転送レートが20 Mbpsを超える
⦁ 近似式を使用:Fm ≈ 0.5/Tr
3. シグナルインテグリティのテスト方法:
ベクトルネットワークアナライザ(VNA)を使用したSパラメータ測定と、標準的なテストビットストリームを使用したアイダイアグラムテストは、デジタルシステムにとって最も重要なテストの2つですが、シグナルインテグリティを評価するために実行できる他のテストもあります。オシロスコープはビットエラーレートの計算やアイダイアグラムによく使用されますが、特定のVNAはアイダイアグラムを生成することができます。
デジタルチャネルを評価するには、アイダイアグラム測定と抽出されたビットエラーレートが不可欠です。これらは、損失、信号反射によって引き起こされるISI、ジッタ、および等化調整の必要性を定量化することを可能にする総合的な評価を提供します。
4. アイダイアグラム解析:
はい、これは実際のシステムでシグナルインテグリティを確認する方法です。何をするかというと、送信機信号を基準として取り、受信した信号と比較します。2つを一致させ、アイの助けを借りて出力をプロットします。それはどのような種類のアイなのでしょうか?ここからどのようにシグナルインテグリティを測定および計算できるのでしょうか?これらすべての質問は、アイダイアグラムに関する最近のブログで扱われています。
ここでは、信号の歪みが大きければ大きいほど、アイの形状がより閉じていると言えるだけです。信号が入力と同じであれば、完全に開いたアイが得られます。参考として、上に図があり、両方の現象を確認できます。
5. シグナルインテグリティ問題の解決方法:
グラウンドを明確に定義し、ルーティング中に重要なラインの近くにグラウンドを維持することは、シグナルインテグリティを維持するための重要な要素です。EMIとシグナルインテグリティの問題の大部分は、適切に設計されたスタックアップ、電源およびグラウンドプレーンの選択、および信号層の識別によって解決できます。適切に構築されたスタックアップはまた、パワーインテグリティにも大きなプラスの影響を与えます。
グラウンド、電源、および交互の信号層を含む一般的な構成。反射を防ぐことに加えて、明確に定義されたトレースインピーダンスと信号の近くのグラウンドを備えた低インピーダンスの戻り経路は、EMI放射と受信を低減し、さまざまなレベルの信号からのシールドを提供します。ここにいくつかの簡単なコメントと問題解決のためのガイダンスを示します:
⦁ 高速信号には短く直接的なルートを使用する。
⦁ インピーダンス変動を最小限に抑えるために、トレースルーティングで鋭角を避ける。
⦁ 安定した戻り経路のために、信号層の下にソリッドグラウンドプレーンを使用する。
⦁ スキューを最小限に抑えるために差動ペアの長さを一致させる。
⦁ 層遷移を最小限に抑え、可能な場合はマイクロビアを使用する。
結論:
結論として、電子システムが発展するにつれて、特に高速設計において、シグナルインテグリティはリジッドPCB性能の重要な要素であり続けるでしょう。エンジニアは、インピーダンスを慎重に調整し、反射を低減し、クロストークを制限し、適切な材料を選択することにより、設計において信頼性が高く高速な接続を保証できます。最新の電気機器は、SI解析がPCB設計プロセスの早い段階で組み込まれると、性能が向上し、信頼性が高まり、市場投入が早くなります。データ破損、ビットエラーレート(BER)の上昇、または電磁両立性(EMC)規格への不適合はすべて、SI不良の兆候です。
学び続ける
ミックスドシグナルPCB設計における調和の実現
電子の世界では、変化に伴い、1枚の基板上にアナログ部品とデジタル部品を混在させることが今や一般的になっています。ミックスドシグナルPCB設計は、アナログとデジタルの世界の調和のとれた融合を表し、高度な電子デバイスに無数の可能性を開きます。このブログ記事では、ミックスドシグナルPCB設計についてお話しします。課題、ベストプラクティス、最適な性能を実現するための重要な要素を取り上げます。 ミックスドシグナル設計の本質 ミックスドシグナル設計とは、アナログ回路とデジタル回路の両方を同じプリント回路基板(PCB)上に統合することを指します。アナログ部品は連続信号を扱います。例えば、音声やセンサー入力などです。デジタル部品は離散信号を処理します。これらは一般的にマイクロコントローラやデジタル信号プロセッサに見られます。これらの多様な要素の融合がミックスドシグナル環境を生み出し、複雑で多用途な電子システムの開発を可能にします。 ミックスドシグナルPCB設計における課題: A- 信号整合性: アナログ信号とデジタル信号のニーズのバランスを取ることは繊細な作業です。高速デジタル信号はノイズや干渉を引き起こし、アナ......
インピーダンス整合のための反射係数計算ツール
信号がある点から別の点へデジタル的に送信されるたびに、信号線の状態が変化します。信号の状態変化は、回路内を移動する電磁波として記述することができます。信号の反射は、電磁波がある媒質から次の媒質への境界に遭遇したときに発生します。波が境界に達すると、エネルギーの一部は信号として透過し、一部は反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか環境に散逸するまで、無限に続きます。 電気技術者にとって、この境界が発生する媒質は通常、その電気インピーダンスの観点から記述されます。つまり、境界とはインピーダンスが変化する場所です。 PCB設計における反射は、電気信号がトレースに沿って伝搬する際にインピーダンス不整合に遭遇したときに発生します。この不整合により、信号の一部がソースに向かって反射されます。反射は、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号完全性の問題を引き起こす可能性があります。 反射ノイズがなぜ問題となるのか? 信号線内の反射により、経路に余分なエネルギーが蓄積され、信号にノイズ問題が発生します。反射ノイズは信号を予測不可能な値に押しやり、決定論的な信......
PCB設計におけるインピーダンス制御の初心者ガイド
デジタル信号がある地点から別の地点へ伝送されると、信号線の状態に変化が生じます。この変化は、回路内を移動する電磁波として理解することができます。反射は、この波が異なる媒質間の境界に遭遇したときに発生します。この境界では、波のエネルギーの一部が信号として継続し、残りは反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか、環境に散逸するまで繰り返されます。 電気エンジニアにとって、この境界は通常、電気インピーダンスの変化によって定義されます。PCB設計では、信号がトレースに沿ってインピーダンス不整合に遭遇すると反射が発生します。この不整合により、信号の一部がその源に向かって反射され、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号整合性の問題を引き起こします。 1. 回路のインピーダンス: 抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路において、回路内の電流の流れを妨げる総等価抵抗はインピーダンスと呼ばれます。インピーダンスは抵抗成分とリアクタンス成分で構成されています。抵抗は回路のエネルギーを熱として散逸させます。回路内で回収可能なエネルギーは、導体、インダクタ、コンデン......
高速リジッドPCB設計における信号完全性の実践ガイド
私たちはシグナルインテグリティという用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波の場合はより高速でスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これは信号内の寄生効果も低減します。こ......
高速設計におけるインピーダンス方程式の役割
インピーダンスは、システム内で信号がどのように振る舞うかを制御する最も重要な概念の一つです。シグナルインテグリティ の問題は、インピーダンスの不整合によって引き起こされる信号の反射から生じます。信号の損失、反射、歪みがないことを保証するために、エンジニアはインピーダンスを慎重に制御する必要があります。交流電流の印加に対する電気回路の抵抗は、そのインピーダンスによって測定されます。これは、電気回路における高周波インダクタンスとキャパシタンスを組み合わせた結果です。抵抗と同様に、インピーダンスはオームで測定されます。異なるインピーダンスは減衰と反射を引き起こし、信号を弱めます。インピーダンスの定義、抵抗、インダクタンス、キャパシタンスなどの他の回路要素との違い、および高速PCB設計におけるその方程式の重要性は、すべてこの記事で取り上げられています。 インピーダンス対抵抗、インダクタンス、キャパシタンス インピーダンスは、抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路に電流が流れるのを妨げる総等価抵抗です。インピーダンスはリアクタンス成分と抵抗成分から構成されます。回路内のエネルギーは抵抗によって熱として放出さ......
高速リジッドPCB設計における信号完全性
私たちは「シグナルインテグリティ」という用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号の損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波であれば、より高いレートでスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これはまた、信号内の寄生......