This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

電解コンデンサの交換方法:手順をステップごとに解説

初出公開日 Nov 04, 2026, 更新日 Nov 04, 2026

1 min

目次
  • 要点:電解コンデンサの交換方法
  • 電解コンデンサの故障を見分ける方法
  • 必要な工具と材料
  • 適切な交換用コンデンサの選び方
  • 極性を正しく確認する:アルミ電解とタンタルの違い
  • 古いコンデンサの取り外し方
  • 新しいコンデンサの取り付けとはんだ付け
  • 通電前後に修理結果を確認する
  • コンデンサ交換でよくある問題と対処法
  • 電解コンデンサの交換に関するよくある質問
  • まとめ:電解コンデンサを正しく交換するために

重要なポイント

仕様を合わせ、極性を厳守する:交換品には、元の部品と同じ静電容量、同等以上の定格電圧、105 °Cの温度定格、同等以下のESRを持つコンデンサを選定します。なお、アルミ電解コンデンサの帯状マークはマイナス端子を、タンタルコンデンサの帯状マークはプラス端子を示します。

取り外す前に故障を診断する:天面の膨張、防爆弁の開裂、電解液の漏出などの外観異常に加え、ESRの上昇、静電容量の低下、端子間の短絡といった電気的な異常を確認し、故障を判定します。1個が故障している場合、同一ロットのほかのコンデンサも寿命に近づいている可能性があります。

丁寧に作業し、通電前後に確認する:まず基板上の残留電荷を放電します。フラックスを使用して短時間ではんだを除去し、ランドの剥離を防ぎます。交換品を正しい向きで基板に適切に着座させ、極性を再確認してください。ESRは無通電状態で、リップルは通電後に測定し、確認が完了してから機器を組み戻します。

電解コンデンサは、電源装置、オーディオ機器、旧型の電子機器などで故障しやすい部品の一つです。約0.30米ドルの部品を交換するだけで、動作しなくなった基板が復旧することもあります。一方、ランドを剥がしたり、交換品を逆極性で取り付けたりすると、修理費用が大きく膨らみます。

電解コンデンサを交換する際は、はんだごてを加熱する前に、仕様と極性の2点を確認することが重要です。本ガイドでは、回路基板上のコンデンサ交換について、故障診断、部品選定、極性確認、取り外し、実装、動作確認まで、確実な修理に必要な手順を解説します。

要点:電解コンデンサの交換方法

電解コンデンサを交換するには、まず元の部品の極性を記録し、はんだを除去して取り外した後、ランドを清掃します。交換品には、同じ静電容量、同等以上の定格電圧、105 °Cの温度定格、同等以下のESRを持つコンデンサを選定します。極性を正しく合わせて実装し、はんだ付け後に基板を確認します。アルミ電解コンデンサでは、帯状マークのある側がマイナス端子です。

電解コンデンサの故障を見分ける方法

天面の膨張、X字形の防爆弁の開裂、電解液の漏出、底部周辺の腐食がないか確認します。茶色い付着物も点検対象ですが、劣化した接着剤が液漏れに見えることもあります。膨張したコンデンサを交換する際は、周辺の銅箔パターンに損傷がないかも確認してください。

電気的な劣化は外観異常より早く現れることがあり、目視だけでは見逃しがちです。一般に、最初に測定で確認できる兆候は等価直列抵抗(ESR)の上昇です。外観が正常でも、ESRメータで異常を検出できる場合があります。ほかにも、静電容量が公称値を大幅に下回っている状態や、端子間の完全短絡は、対応する測定機能を備えたテスタで確認すべき電気的な異常です。

測定器を使う前に、基板の年代や部品の配置から点検箇所を絞り込むこともできます。いわゆる「コンデンサ不良問題」が多発した時期、おおむね2002~2007年の基板は、早期故障が発生しやすいことで知られています。また、年代を問わず、ヒートシンクや電圧レギュレータの近くにあるコンデンサは、先に劣化する傾向があります。高温になる箇所の部品は、外観に異常がなくても測定してください。

天面が膨張した電解コンデンサ

天面が膨張した電解コンデンサ

必要な工具と材料

  • 温度調節機能付きはんだごて。缶形の表面実装(SMD)電解コンデンサには、ホットエア式リワーク装置、またははんだごて2本を使用する構成も用意します
  • スルーホール内のはんだを除去するための、はんだ吸取線とはんだ吸取器(吸引ポンプ)
  • 無洗浄タイプのフラックスと新しいはんだ。古く酸化したはんだは、接合不良や仕上がりの悪化につながります
  • 後述する仕様条件に適合した交換用コンデンサ
  • 故障診断と交換後の確認に使用するESRメータ、または静電容量・ESR測定機能付きテスタ
  • 小型SMD部品を扱うための静電気対策用ピンセット
  • フラックス残渣や漏出した電解液を除去するための、濃度90%以上のイソプロピルアルコール(IPA)と硬めのブラシ
  • ホットエアやはんだごて2本での作業時に、周辺部品を保護するためのカプトンテープ
  • 必要に応じて、熱が均一に伝わりにくい多層基板上のSMD部品を取り外すための低融点取り外し用合金

適切な交換用コンデンサの選び方

仕様を正しく合わせることは、極性を正しく合わせることと同じくらい重要です。仕様上「近い」だけの部品では、異常発熱、音声信号のひずみ、電源ラインのリップル増大を招く場合があります。単純な部品交換では、以下の基準に従ってください。

  • 静電容量(µF):元の部品と同じ公称値を選びます。一般的な平滑・デカップリング用途では、容量許容差±20%程度が通常は許容されます。ただし、タイミング回路、カップリング回路、スナバ回路では、静電容量が単なる電源平滑ではなく回路特性を決めるため、値を変更しないでください。
  • 定格電圧:元の部品と同等以上を選び、それより低いものは使用しないでください。同じ箇所に使用する場合、定格電圧が高い部品は電圧定格の面では問題ありませんが、外形寸法が大きくなる場合があります。
  • 温度定格:85 °C品と105 °C品の両方を選べる場合は、105 °C品を優先します。ニチコンの「アルミニウム電解コンデンサの使用上の注意事項」SMDコンデンサのサイズ:寸法一覧と選定方法(技術資料 CAT.8101H、§2-9-3)では、アレニウス則に基づき、40 °Cからコンデンサの上限カテゴリ温度までの範囲で、使用温度が10 °C低下するごとに寿命が約2倍になると説明されています。逆にいえば、使用温度が10 °C上昇するごとに寿命はおおむね半減します。このため、温度の高い環境では、温度定格の高い部品を選ぶことが長寿命化につながります。
  • ESR:元の部品と同等、またはそれ以下を選びます。特にスイッチング電源では、ESRがリップルや制御ループの安定性に影響するため、低ESRシリーズの選定が重要です。ただし、ESRが極めて低い積層セラミックコンデンサ(MLCC)に置き換えると、一部のDC-DCコンバータ出力では反共振による不安定動作を生じる場合があります。このような置き換えは、単純な部品交換ではなく、設計変更として検討する必要があります。
  • 許容リップル電流:元の部品と同等以上を確保します。定格電圧と静電容量が適合していても、許容リップル電流が不足すると、自己発熱によって寿命が短くなります。
  • 実装寸法:スルーホール部品では、ラジアルリードのピッチが異なるもの、例えば2.5 mmと5 mmは、リードを成形せずにそのまま置き換えることはできません。SMD部品では、ケース寸法が基板のフットプリントに適合している必要があります。いずれの場合も、部品を確定する前に、ヒートシンクやシールド周辺の高さ方向のクリアランスを確認してください。
項目交換時の選定基準重要な理由
静電容量(µF)元の部品と同じ公称値を選ぶ。容量許容差は通常±20%程度タイミング回路、カップリング回路、スナバ回路以外では、小さな容量差が回路に影響することは多くありません。一方、これらの回路では、静電容量が回路特性を直接決めます
定格電圧(V)元の部品と同等以上とし、それより低くしない定格電圧が実際の印加電圧を下回ると、短時間で故障し、激しい破損に至る場合があります
温度定格(°C)実装可能であれば、85 °C品より105 °C品を優先するアルミ電解コンデンサの寿命は、使用温度が10 °C上昇するごとにおおむね半減します
ESR(Ω)元の部品と同等、またはそれ以下を選ぶ低ESR化は自己発熱とリップル電圧の低減に有効で、特にスイッチング電源で重要です
許容リップル電流(A)元の部品と同等以上を確保する定格電圧と静電容量が適合していても、許容リップル電流が不足すると、内部発熱によって寿命が短くなります
実装寸法ラジアルリードのピッチ(2.5 mm、5 mmなど)またはSMDケース寸法を合わせ、ヒートシンク周辺のクリアランスを確認する既存のランドや筐体に適合しない部品を選ぶと、予定外の追加作業が必要になります

220 µF・16 Vのコンデンサを交換する場合は、静電容量を220 µFとし、定格電圧は16 V以上を選びます。25 V・3300 µFのコンデンサを交換する場合は、静電容量を3300 µFとし、定格電圧は25 V以上を選びます。いずれも、ESR、許容リップル電流、実装寸法が適合している必要があります。各仕様の詳細については、SMDコンデンサのサイズ:寸法一覧と選定方法、エンジニアのためのコンデンサ定格電圧の選定方法、コンデンサ容量ガイド:一覧表・表示コード・選定方法をご覧ください。

極性を正しく確認する:アルミ電解とタンタルの違い

広く使われているこの2種類のコンデンサでは、極性表示の意味が逆になります。そのため、本ガイドの中でも特に重要な確認事項です。

  • アルミ電解コンデンサ:印刷された帯状マークはマイナス端子を示します。表示には、塗りつぶされた半円や、縦に並んだマイナス記号などが使われます。スルーホール部品では長いリードがプラス端子ですが、これはリードを切断する前に限ります。一度実装された部品では、リード長で極性を判断しないでください。缶形SMD部品も、ケース上の帯状マークがマイナス側を示すのが一般的です。ただし、表示方法はメーカーによって異なるため、はんだ付け前にデータシートで向きを確認してください。
  • タンタルコンデンサ:帯状またはバー状のマークはプラス端子(陽極)を示し、アルミ電解コンデンサとは正反対です。この違いは、両方の種類を使用する基板で逆極性実装が発生する主な原因です。
  • 逆接続した場合:アルミ電解コンデンサは、内部圧力の上昇によって防爆弁が作動したり、破裂したりするおそれがあります。タンタルコンデンサでは、さらに重大な事態となり、通電後わずか数ミリ秒で熱暴走や発火に至る場合があります。KYOCERA AVXのタンタルおよびポリマーコンデンサのアプリケーションガイドでは、逆方向ピーク電圧の上限を、25 °Cでは定格直流電圧の10%(最大1.0 V)、85 °Cでは3%(最大0.5 V)、125 °Cでは1%(最大0.1 V)としています。また、これらの値は連続的な逆電圧印加を許容するものではないと明記されています。

部品の種類にかかわらず、交換品のプラス端子を基板シルクの「+」表示に合わせ、表示が不明瞭な場合はデータシートと照合してください。表示例の詳細は、コンデンサの極性確認ガイドで紹介しています。

アルミ電解コンデンサとタンタルコンデンサの極性表示の違い

アルミ電解コンデンサとタンタルコンデンサの極性表示の違い

基板全体のコンデンサを交換する場合

交換対象が数個を超える場合は、故障箇所を一つずつ修理する方法と、新しい基板を製作する方法の費用を比較してみることをおすすめします。

11米ドル分のクーポンを受け取る

古いコンデンサの取り外し方

  • ラジアルリード形スルーホール部品:各リードを交互に加熱し、コンデンサを軽く揺らしながら取り外します。または、幅広の平型こて先で両方のリードを同時に加熱します。取り外した後は、はんだ吸取線またははんだ吸取器で各穴のはんだを除去します。はんだが十分に溶融していない状態でリードを無理に引き抜くと、ランド剥離の原因になります。
  • 缶形SMD部品(アルミ電解):はんだごて2本、またはホットエアを使用し、両側のJリードのはんだを同時に溶融させます。樹脂製の台座や周辺部品への熱影響に注意し、本体を取り外した後、はんだ吸取線でランドを清掃します。

適宜フラックスを補給し、短時間で作業してください。加熱時間が長すぎると、取り外す前のコンデンサ内部で電解液が沸騰するおそれがあり、基板にも熱ストレスが加わります。ランドが剥離した場合は作業を中断し、交換品を取り付ける前に補修してください。取り外し方法の詳細は、SMDリワークガイドで解説しています。

電解コンデンサのリード部のはんだ除去

電解コンデンサのリード部のはんだ除去

新しいコンデンサの取り付けとはんだ付け

はんだ付けを始める前に、交換品の極性を基板シルクの表示に合わせます。高さ方向のクリアランスを確認しながら、部品を基板面に適切に着座させてください。

  • スルーホール部品:両方のリードを確実にはんだ付けした後、接合部付近で余分なリードを切断します。
  • SMD電解コンデンサのはんだ付け:まず片側を仮付けして部品を固定し、位置と向きを確認してから反対側をはんだ付けします。少量のフラックスを追加して良好なフィレットを形成し、十分な照明の下で両側の接合部を確認してから次の作業に進みます。正式な接合品質の判定基準を確認する場合は、J-STD-001が参考になります。

缶形SMDコンデンサをリフロー実装する場合や、不良部品が複数ある基板を修理する場合は、メタルマスクを使って新しいはんだペーストを印刷し、リフローすることで、手作業でペーストを塗布する場合よりも均一で熱ストレスの少ない接合を得やすくなります。ペーストの塗布量を均一にすることが、接合品質の安定につながります。そのためには、開口部の内壁が滑らかで、ペーストの版離れが良いメタルマスクが有効です。例えば、JLCPCBのメタルマスクは、ナノコーティングと電解研磨を採用し、レーザー加工精度は±0.003 mmです。リフローはんだ付けの方法については、ホットプレートとメタルマスクで行うPCBリフローはんだ付けをご覧ください。

PCBに実装された新しい電解コンデンサ

PCBに実装された新しい電解コンデンサ

多数のSMDコンデンサを交換する場合

缶形コンデンサを複数交換する基板では、メタルマスクを使用することで、個別に手はんだ付けする場合よりも、ペースト塗布からリフローまでの工程を安定させやすくなります。

メタルマスクを注文する

通電前後に修理結果を確認する

  • 通電前:交換したコンデンサの極性が基板シルクの表示と一致していることを、もう一度確認します。電圧を印加する前の最後の確認であり、再確認に手間はほとんどかかりません。
  • 通電時:大容量の電源用コンデンサを交換した場合は、電流制限機能付きの直流安定化電源や、対象機器に適した可変単巻変圧器などを用いて、徐々に電圧を上げます。通電直後の数秒間は、発熱、膨張、異臭がないかを注意深く確認してください。
  • 通電後:コンデンサ両端の電圧を測定し、元の不具合が軽減しただけでなく、解消していることを確認します。ESRを再測定する際は、電源を切り、残留電荷を放電してから行ってください。電源ラインにはオシロスコープを使用すると、修理のきっかけとなったリップルが解消しているかを確認できます。

コンデンサ交換でよくある問題と対処法

  • 問題:交換品を逆極性で取り付けてしまった。→ 対処法:直ちに電源を切ってください。逆接続したコンデンサは、すでに防爆弁が作動しているなど、損傷しているおそれがあります。新しい部品に交換し、再通電前に基板シルクの「+」表示と極性を再確認してください。
  • 問題:古いコンデンサを取り外す際にランドが剥離した。→ 対処法:交換品を取り付ける前に作業を止め、ランドを補修してください(配線パターンとランドの損傷を防ぐ方法を参照)。剥離したランドにはんだ付けしても、十分な接合信頼性は得られません。
  • 問題:交換したコンデンサが高温になる。→ 対処法:ESRや許容リップル電流が適切でないか、回路の要求に対して定格が不足している可能性があります。必要な定格を満たす、105 °C仕様の低ESRコンデンサに交換してください。
  • 問題:交換後も基板の動作が不安定なままである。→ 対処法:周辺のコンデンサも劣化している可能性があります。特に同一ロットの部品には注意が必要です。外観上明らかに不良な1個だけが原因と決めつけず、疑わしい部品をESRメータで確認してください。
  • 問題:SMDコンデンサが水平に着座しない。→ 対処法:多くの場合、ランド上に残ったはんだが原因です。交換品を配置する前に、はんだ吸取線で両側のランドを平坦に整えてください。
  • 問題:修理後も電源ラインのリップルや異音が残る。→ 対処法:使用しているスイッチング周波数に対して、ESRがまだ高すぎる可能性があります。用途に適した定格を持つ低ESRシリーズを選定してください。

電解コンデンサの交換に関するよくある質問

Q:元の部品より定格電圧が高い電解コンデンサに交換できますか?

はい。定格電圧を高くすること自体は電圧定格の面で問題なく、寿命の延長につながる場合もあります。電解コンデンサは、定格電圧に対する印加電圧の割合が小さい条件では、動作温度が低くなり、寿命が長くなることがあるためです。主な確認点は外形寸法です。定格電圧の高い電解コンデンサは、低いものより高さや直径が大きくなる傾向があるため、はんだ付け前に筐体、ヒートシンク、シールドとのクリアランスを確認してください。

Q:電解コンデンサの代わりに積層セラミックコンデンサ(MLCC)を使用できますか?

回路上の使用箇所によっては可能ですが、仕様確認なしに置き換えることはできません。MLCCはESRが非常に低く、リップルの低減に有利な場合があります。一方、電解コンデンサの損失によるダンピングを前提に設計された一部のスイッチング電源出力では、その低ESRによって反共振に起因する不安定動作が発生する場合があります。回路を意図的に変更するのでなければ、元の仕様に合う電解コンデンサを使用し、セラミックコンデンサへの置き換えは別途、設計上の検討事項として扱ってください。

Q:基板に通電したままコンデンサを交換しても安全ですか?

いいえ。必ず電源を切り、大容量コンデンサを放電してから作業してください。動作していないように見える基板でも電荷が残っていることがあり、感電や、こて先を介した短絡の原因になります。電荷が残っている可能性のある電源用コンデンサは、端子間を直接短絡させず、抵抗を介して放電します。その後、テスタで電圧がほぼ0 Vであることを確認してから取り外してください。

Q:新しいコンデンサを取り付ける前に、漏れた電解液を清掃する必要がありますか?

はい。乾燥した電解液は、弱い腐食性や導電性を持つ残渣となり、交換後も漏れ電流経路や断続的な不具合の原因になる場合があります。濃度90%以上のイソプロピルアルコールと硬めのブラシで周辺を清掃し、ランドと近傍の配線パターンに腐食がないか確認してください。周辺をリフロー加熱する前に、基板を十分に乾燥させます。

Q:未使用の電解コンデンサでも、保管しているだけで劣化しますか?

はい。進行は緩やかですが、劣化します。電解コンデンサは一度も通電していなくても、長年の保管中に電解液が封口部を通じて徐々に蒸散し、ドライアップや静電容量の低下が生じる場合があります。密封性の高い現行品を低温・低湿の環境で保管した場合は、安価な部品や古い在庫品よりも特性を維持しやすくなります。10年以上未使用で保管されていたコンデンサは、正常と決めつけず、実装前に静電容量とESRを測定してください。

Q:膨張したコンデンサが、必ず不具合の原因なのでしょうか?

必ずしもそうとは限りません。目視できる膨張は、そのコンデンサの故障を示しますが、1個が故障している基板では、ほかのコンデンサも寿命に近づいていることがあります。特に同一製造ロットの部品には注意が必要です。明らかに異常な1個だけが原因と考えず、少しでも疑わしいコンデンサはESRメータで確認してください。

Q:コンデンサを交換するより、基板を再設計・再製作したほうがよいのはどのような場合ですか?

基板のほかの部分が健全で、不良が1~2個のコンデンサに限られている場合は、コンデンサ交換が合理的です。一方、多数の製品で故障が繰り返されている場合、複数回のリワークでランドや配線パターンが損傷している場合、設計上の許容リップル電流が不足している場合などは、修理を繰り返すよりも、基板を再設計して新たに製作するほうが、長期的には費用対効果が高くなります。

Q:古い電解コンデンサの「再化成」と、通常の交換はどう違いますか?

再化成は、長期間未使用だった電解コンデンサの内部誘電体である酸化皮膜を、微小電流で時間をかけて再形成する処理です。一般的な修理というよりも、旧型機器や長期保管機器で検討される作業です。すでに膨張、液漏れ、短絡、仕様範囲外の特性が確認されているコンデンサには、再化成による復旧は期待できません。その場合は交換が必要です。

まとめ:電解コンデンサを正しく交換するために

確実に電解コンデンサを交換するには、不良部品を特定し、静電容量、定格電圧、105 °Cの温度定格、ESRを適切に選定したうえで、極性を正しく合わせ、丁寧に取り外し・実装を行い、機器を組み戻す前に動作を確認します。基本原則は、「仕様を合わせ、極性を厳守する」ことです。この2点を確実に押さえれば、取り外し、部品の取り付け、はんだ付けといった実作業も着実に進められます。

1個の部品交換ではなく、基板全体のコンデンサを交換する場合は、新しいはんだペースト、適切なメタルマスク、適正なリフロー工程の採用を検討してください。多数のランドにペーストを一つずつ手塗りするよりも、均一できれいな仕上がりを得やすくなります。

学び続ける