曲がる基板「フレキシブル基板(FPC)」のキホン【身近な活用例とメリット】
1 min
- フレキシブル基板(FPC)ってなに?
- 普通のプリント基板やフレキシブルケーブルと何が違うの?
- どんなところで使われている?
- フレキシブル基板を使うメリット・デメリット
- フレキシブル基板はアイデアを形にするための新しい選択肢
- FAQ

フレキシブル基板(FPC)ってなに?
フレキシブル基板(FPC:Flexible Printed Circuits)とは、その名の通り「柔軟性(フレキシブル)」を持ったプリント基板のことです。
私たちがよく目にする緑色の基板は、ガラス繊維と樹脂を固めた板でできているため、無理に曲げようとすると割れてしまいます。一方で、フレキシブル基板は「ポリイミド」という非常に薄くて丈夫なプラスチックフィルムを土台(ベースフィルム)として使用しています。
普通のプリント基板やフレキシブルケーブルと何が違うの?
「曲がる」という特徴を聞くと、普通の電線やケーブルと同じではないかと思う方もいるかもしれません。しかし、フレキシブル基板は、硬い基板(リジッド基板)とケーブルの両方の長所を併せ持っています。
まず、硬いリジッド基板との違いです。リジッド基板は多くの部品を安定して載せることができますが、形を変えることはできません。フレキシブル基板は、リジッド基板のように「複雑な回路をプリントして部品を載せる」という役割を果たしながら、柔軟に曲げることができます。
次に、一般的なフレキシブルケーブル(FFC)との違いです。ケーブルはあくまで「A地点とB地点をつなぐ線」の役割しか果たせませんが、フレキシブル基板はその線の上にチップや抵抗などの電子部品を直接はんだ付けすることができます。
つまり、ただ電気を運ぶだけでなく、基板そのものが場所を選ばず曲がりながら、回路としての機能も果たす「いいとこ取り」の存在なのです。
どんなところで使われている?

フレキシブル基板は、今や私たちの生活にある身近な製品の「隙間」で大活躍しています。
最も代表的な例はスマートフォンです。最新の折りたたみスマホのヒンジ(蝶番)部分や、液晶画面と本体をつなぐ非常に狭いスペースには必ずといっていいほどフレキシブル基板が使われています。
また、デジタルカメラの内部でも欠かせません。ズームレンズが伸び縮みする際、動くレンズユニットに合わせて電気を送り続けるためには、繰り返し曲げ伸ばしができるフレキシブル基板が最適なのです。
フレキシブル基板を使うメリット・デメリット
非常に便利なフレキシブル基板ですが、メリットとデメリットの両方を理解する必要があります。
最大のメリットは「圧倒的な省スペース化」です。
基板を折りたたんで配置できるため、製品を劇的に小さく、薄くすることができます。また、非常に軽いため、ドローンやウェアラブル機器など、1グラムでも重さを削りたい製品には最適でしょう。
フレキシブル基板はアイデアを形にするための新しい選択肢

フレキシブル基板(FPC)は、「基板は硬くて平らなもの」という常識を変えました。この基板を使いこなすことで、今までは不可能だった複雑な形状のデバイスや、可動部を持つ製品を形にすることができるようになります。
設計には多少の慣れが必要ですが、最近ではJLCPCBのようなサービスでも1枚から手軽に試作ができるようになっています。あなたのアイデアを形にするための新しい選択肢として、フレキシブル基板を検討してみてはいかがでしょうか。
FAQ
Q:何度も曲げ伸ばししても壊れませんか?
A:フレキシブル基板には「1回だけ曲げて固定する用途」と「何度も繰り返し動かす用途」の2種類があります。後者の場合は、より粘り強い特別な銅箔(圧延銅箔)を使用し、設計ルールを正しく守ることで、何万回、何十万回の曲げ伸ばしにも耐えることができます。
Q:普通の基板より価格は高いですか?
A:材料となるポリイミドフィルムが特殊なため、同じ面積で比較すると一般的な硬い基板(リジッド基板)よりもコストは高くなる傾向があります。ただし、コネクタや配線ケーブルを減らせるため、製品全体のトータルコストや組み立ての手間で見れば安くなる場合も多くあります。
学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......