This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

フレキシブルPCBの製造プロセスと利点

初出公開日 May 29, 2026, 更新日 May 29, 2026

1 min

目次
  • フレキシブル回路設計:
  • 材料の選定:
  • 材料の準備:
  • 回路の印刷:
  • 部品の実装:
  • はんだ付け:
  • テスト:
  • 補強材の取り付け:
  • フレキシブルPCBの利点

フレキシブルPCBの製造プロセスと利点

今日の急速に進歩するテクノロジー世界において、プリント基板(PCB)は多くの電子機器に不可欠な部品となっています。しかし、より小型で柔軟な電子機器への需要が高まるにつれ、従来のリジッドPCBは効率が低いことが明らかになっています。そこで登場するのがフレキシブルプリント基板(フレキシブルPCB)です。これは、リジッドPCBと同等の機能を維持しながら、必要不可欠な柔軟性を提供します。

新規ユーザーのために、JLCPCBは最大70ドルの登録クーポンもご用意しています。高い開発コストに創造性を制限されることは決してありません。

この記事では、設計から製造に至るまでのフレキシブルPCBの製造工程を詳しく解説し、これらの革新的な回路基板を製造するために使用される様々な技術を探求します。

関連記事: フレキシブルPCBアセンブリガイド:プロセス、課題、および解決策

JLCPCBのフレキシブルPCB製造プロセスを含む、いくつかのPCB製造において、成功するフレキシブルPCBを実現するための基本的な手順は以下の通りです。

フレキシブル回路設計:

最初のステップは、コンピュータ支援設計(CAD)ソフトウェアを使用してフレキシブルPCBを設計することです。設計には、回路のレイアウト、部品の配置、およびPCBの屈曲や曲げに関する特定の要件が含まれます。

材料の選定:

次のステップは、フレキシブルPCBに適した基板材料を選定することです。最も一般的に使用される材料は、ポリイミド(PI)フィルムとポリエステル(PET)フィルムです。これらの材料は、優れた電気絶縁性、耐高温性、そして柔軟性を備えています。

導電性材料:この材料は、フレキシブルPCB上に電気経路を作成するために使用されます。銅は、その優れた導電性、柔軟性、および耐久性により、最も一般的に使用される導電性材料です。

接着材料:この材料は、フレキシブルPCBの様々な層を互いに接着するために使用されます。接着材料は通常、エポキシ、アクリル、またはシリコーンで作られています。

カバーレイ材料:この材料は、フレキシブルPCB上の導電性材料を、湿気、ほこり、物理的損傷などの環境要因から保護するために使用されます。ポリイミドとポリエステルが最も一般的に使用されるカバーレイ材料です。

ソルダーマスク材料:この材料は、はんだ付けプロセス中にフレキシブルPCB上の導電性トレースを保護するために使用されます。ソルダーマスク材料は通常、エポキシまたはフォトイメージャブル材料で作られています。

これらの材料に加えて、フレキシブルPCBの製造プロセスでは、補強材、コネクタ、部品接着剤などの他のコンポーネントも使用されます。使用される具体的な材料は、フレキシブルPCBの設計と用途によって異なります。

材料の準備:

基板材料は、回路を印刷するための清潔で滑らかな表面を作成するために、洗浄とエッチングによって表面を準備します。

回路の印刷:

フォトリソグラフィプロセスは、フレキシブルPCBの製造における重要なステップです。このプロセスでは、フォトレジストとエッチングを使用して、設計されたレイアウトから基板材料へ回路パターンを転写します。

材料の準備ができたら、最初のステップはフォトレジストの塗布です。フォトレジスト材料が基板表面に塗布されます。フォトレジストは感光性材料であり、紫外線(UV)にさらされると硬化します。フレキシブルPCBの製造では、ポジ型とネガ型の2種類のフォトレジスト材料が使用されます。その後、フォトマスクの位置合わせが行われます。フォトマスクが基板の上に配置され、マスクを通してUV光が照射され、所望のパターンでフォトレジスト材料が露光されます。フォトマスクには、基板に印刷される回路パターンが含まれています。フォトマスクの位置合わせは、基板上に回路パターンを正確に配置するために非常に重要です。

UV光への露光後、基板は現像され、UV光に露光されなかったフォトレジスト材料が除去されます。現像プロセスでは、柔らかく未露光のフォトレジスト材料が除去され、回路パターンに対応する硬化したフォトレジストのみが残ります。次のステップはエッチングプロセスであり、硬化したフォトレジストによって保護されていない領域の銅を除去します。これは、露出した銅を溶解するエッチング液を使用して行われ、基板上に所望の銅パターンのみが残ります。

UV露光

エッチング

回路が基板材料に転写された後、残りのフォトレジスト材料は、フォトレジストを溶解する溶剤を使用して基板から除去され、基板上には印刷された回路パターンのみが残ります。

部品の実装:

回路パターンが印刷されたら、部品がPCB上に実装されます。部品は、表面実装技術(SMT)またはスルーホール技術を使用して実装できます。

はんだ付け:

その後、リフローはんだ付けまたはウェーブはんだ付け技術のいずれかを使用して、部品がPCBにはんだ付けされます。

テスト:

テストは、フレキシブルプリント基板の製造プロセスにおいて非常に重要なステップです。テストの目的は、フレキシブルPCBが必要な電気的および機械的仕様を満たし、欠陥がないことを確認することです。

フレキシブルPCBテスト

以下は、フレキシブルPCB製造で一般的に使用されるテスト方法の一部です。

電気テスト:これには、フレキシブルPCBの電気的接続性の確認が含まれます。フレキシブルPCBはテスト治具に接続され、回路に電圧を印加し、電流の流れを測定します。回路の断線や短絡が検出され、抵抗、静電容量、インピーダンスなどのフレキシブルPCBの電気的特性が測定されます。

目視検査:これには、フレキシブルPCBを目視で検査し、ひび割れ、傷、剥離、位置ずれなどの欠陥を検出することが含まれます。検査は顕微鏡または拡大鏡の下で行われ、フレキシブルPCBが必要な機械的仕様を満たしていることを確認します。

環境テスト:これには、フレキシブルPCBを温度、湿度、振動などの様々な環境条件にさらすことが含まれます。フレキシブルPCBは、予想される環境条件に耐え、これらの条件下で確実に動作できるかどうかがテストされます。

機能テスト:これには、フレキシブルPCBが意図された機能を実行することを確認するためのテストが含まれます。フレキシブルPCBは、意図されたアプリケーションをシミュレートするテスト治具に接続され、その性能が期待される仕様に対して評価されます。

X線検査:これには、X線を使用してフレキシブルPCBの内部層を検査し、ボイドや剥離などの欠陥を検出することが含まれます。X線検査は、はんだ接合部やフレキシブルPCBのその他の隠れた領域の欠陥を検出するのに特に役立ちます。

補強材の取り付け:

最後に、取り扱いや使用中のサポートと保護を提供するために、補強材がフレキシブルPCBに取り付けられます。補強材はFR4やスチールなどの材料で作ることができ、通常は接着剤を使用して取り付けられます。

補強材の取り付け

様々な補強材

補強材はフレキシブルPCBの重要なコンポーネントです。なぜなら、取り扱いや使用中にPCBにサポートと保護を提供するからです。補強材は、PCBが設計された限界を超えて曲がったり屈曲したりするのを防ぎ、回路や部品に損傷を与える可能性を防ぎます。また、屈曲や曲げ時の回路へのストレスによるPCBのひび割れや破損を防ぐのにも役立ちます。

フレキシブルPCBの利点

フレキシブルPCBは、従来のリジッド回路基板に比べていくつかの利点を提供します。これらの利点には以下が含まれます。

1. 柔軟性

名前が示すように、フレキシブルPCBは柔軟性があり、基板上の電気接続を損傷することなく、曲げ、ねじり、屈曲させることができます。そのため、ウェアラブルデバイスや自動車用センサーなど、曲げやねじりが必要なアプリケーションに最適です。

2. 省スペース

フレキシブルPCBは、リジッド回路基板では収まらない狭いスペースに収まるように設計できます。これにより、より小型でコンパクトなデバイスが可能になります。

3. 耐久性

フレキシブルPCBは、極端な温度や振動などの過酷な環境に耐えるように設計されています。そのため、航空宇宙、産業オートメーション、自動車産業でのアプリケーションに最適です。

4. コスト効率

フレキシブルPCBは、コネクタやケーブルの必要性を排除することで、製品開発のコストを削減できます。これにより、製造プロセスが簡素化され、必要なコンポーネントの数が削減されます。

優れたPCB設計を実現するには、高品質のPCBが不可欠です。JLCPCBは、最先端の設備に投資し、世界中の主要な原材料サプライヤーと協力することで、最高水準の生産基準を確保することに尽力しています。さらに、JLCPCBは自社所有の5つのインテリジェント生産拠点を持っています。規模の経済を活用することで、JLCPCBは生産コストを削減し、その節約分をお客様に還元し、ハードウェア革新への価格障壁を可能な限り取り除いています。さらに、JLCPCBはすべての新規ユーザーに最大54ドルの登録クーポンを提供しています。サインアップして、ガーバーファイルをこちらにアップロードして、プレミアムフレキシブルPCBの注文を始めましょう!

学び続ける