すべてのPCBAに不可欠なコンポーネント
1 min
プリント基板アセンブリ(PCBA)は現代の電子機器の心臓部であり、基板上に複数の電子部品を接続することで、さまざまなシステムのシームレスな機能を促進します。PCBAの設計と複雑さは、民生用電子機器から産業用システムまで、アプリケーションによって異なります。しかし、いくつかの共通のコア部品は、事実上すべてのアセンブリで一貫して見られます。回路基板に使用される部品は数年前から進化しており、PCB設計、製造、組立工程に携わるすべての人にとって、部品の特性をよりよく理解することは不可欠です。この記事では、回路基板アセンブリで一般的に使用されるいくつかの部品と、その用途、機能、および電子デバイスでそれらを使用することの重要性について理解しよう。
過去十数年のエレクトロニクスの進化:
回路に使用される部品の歴史は1900年代後半まで遡り、その昔、PCBはベークライト、メイソナイト、厚紙、薄い木の板などの材料で作られていた。抵抗器、コンデンサー、インダクターなどの受動部品の発明は19世紀に行われた。その後、20世紀には真空管が登場し、しばらくしてトランジスタがこれらのかさばる真空管に取って代わった。
その後、集積回路技術が世界に革命をもたらし、1980年代には表面実装技術(SMT)が導入され、回路基板の部品サイズがさらに縮小され、組み立て工程が容易になった。この数年間、部品の進化により、PCBは電気的性能を損なうことなく小型化が可能になり、世界中で使用されるより効率的で強力なデバイスの開発に役立っています。詳しくは、PCBアセンブリプロセスに関する総合ガイドをご覧ください。
各種部品の識別とその値:
目視による識別: これは、回路基板のコンポーネントを認識するための最初のステップです。部品のサイズ、形状、色、マークを調べることで、多くの場合、その部品が何であり、何をするものであるかを判断することができます。考慮すべき主なポイントは以下の通り:
形状とサイズ: 抵抗器、コンデンサー、インダクターなどの部品は、特徴的な形をしています。例えば、抵抗器は円筒形で色帯があり、電解コンデンサは一般的に円筒形で一端が平らです。
部品ラベル: ほとんどの回路基板には、抵抗器は「R」、コンデンサは「C」、インダクタは「L」、トランジスタは「Q」、集積回路は「U」など、部品の横にラベルや記号が印刷されています。
カラーコード:抵抗器は、抵抗値を示すためにしばしばカラーバンドを使用する。コンデンサには、静電容量を示す数字が印刷されていることがある。
すべてのPCBAに見られる必須部品のリスト:
その背後にある理論を完全に理解せずに回路を構築することは考えられないように思われる。しかし実際には、その背後にある理論をほとんど理解せずにプロジェクトを構築することは可能です。エレクトロニクスの理論の知識は、それ自体が役に立つことは間違いありませんが、シンプルで有用なプロジェクトを構築するために不可欠なものではありません。まず、回路基板で使用される部品とその機能を理解することから始めるのがよいでしょう。ここでは、現在すべてのPCBボード・アセンブリで見られる、非常に一般的な10個の部品のリストを紹介する:
1. 抵抗
抵抗は、ほぼすべてのPCBAで見られる最も基本的な部品の1つです。その主な機能は、電流の流れを制限し、回路内の電圧レベルを下げることです。抵抗は、過電流による損傷から敏感な部品を保護し、安定した回路動作を維持するのに役立ちます。抵抗器には、オーム単位で測定されるさまざまな値があり、回路全体の電力配分を制御する上で重要です。
2. コンデンサ
コンデンサは、必要に応じて電気エネルギーを蓄えたり放出したりし、信号のフィルタリング、電圧の安定化、電源の変動管理に重要な役割を果たします。コンデンサは、高周波アプリケーションで一般的な電圧スパイクや電圧ディップを平滑化し、システム全体をダメージから守ります。コンデンサはタイミング回路、信号結合、ノイズ抑制にも不可欠であり、アナログ回路とデジタル回路の両方で重要な部品となっている。
3. インダクタ
インダクターは、電流が流れると磁界に電気エネルギーを蓄える部品である。電源、フィルタリング回路、信号処理によく使用される。インダクタは安定した電流の流れを維持し、高周波ノイズをフィルタリングして、クリーンな信号のみが回路を通過するようにします。電力用途では、インダクタをコンデンサと組み合わせて、特定の周波数を通過させ、他の周波数を遮断する同調回路を作ることができる。
4. ダイオード
ダイオードは、電流が一方向にしか流れないようにし、電子回路のゲートキーパーとして機能する。最も一般的なダイオードのひとつは整流ダイオードで、交流(AC)を直流(DC)に変換します。発光ダイオード(LED)は、多くのPCBAで見られるダイオードの一種で、一般にインジケータや照明素子として使用されます。ダイオードは電圧調整と信号復調にも使用され、損傷を引き起こす可能性のある逆電流から回路を保護します。
5. トランジスタ
トランジスタは、現代の電子機器において増幅器やスイッチとして機能する重要な部品である。トランジスタは低電力の信号で大電流や高電圧を制御できるため、回路内の電気の流れを管理するのに不可欠である。バイポーラ・トランジスタは、デジタル論理回路、信号変調、スイッチング・アプリケーションに広く使用されている。バイポーラ・トランジスタには2つのタイプがあります: 電流の流れ方によって、NPNとPNPの2種類があります。MOSFET、MESET、JFET、FINFETのような高度なトランジスタは、デバイスのパワー/スピードが増すにつれて、エレクトロニクスの後半に導入されます。
6. サイリスタ
サイリスタは、スイッチまたは整流器として動作する半導 体デバイスである。トランジスタと同様、サイリスタも小信号で大電流を 制御できますが、一般に大電力用途に使われます。サイリスタ は、モータ制御システム、調光器、電力変換シス テムなど、大きな電圧と電流の制御が必要な 回路によく使われます。サイリスタには、電流を流す「オン」状態と、電流を 遮断する「オフ」状態があり、産業用および民生用電 子機器の電力制御に理想的です。基本的なタイプには、SCR(シリコン制 御整流器)やTRIAC(交流用三極管)などがある。
7. 集積回路(IC)
集積回路(IC)は、トランジスタ、ダイオード、抵抗器などの複数の電子部品を1つのチップに集積した複雑なアセンブリである。ICは、信号の処理や配電の管理から、マイクロプロセッサやメモリモジュールにおける複雑な論理演算の実現まで、幅広い機能を実行します。最近のPCBAは、スマートフォン、コンピュータ、産業機械などのデバイスで必要とされる多様なタスクを処理するために、複数のICを搭載していることがよくあります。例えば 例えば、OPAMP、ロジックIC、電力供給IC、RF集積回路などです。
8. コネクター
コネクターは、PCBAとセンサー、ディスプレイ、電源などの外部コンポーネントとの間のインターフェースとして機能します。コネクターには、必要な接続のタイプに応じて、ヘッダー、ソケット、ピンアレイなど、さまざまな形やサイズがあります。コネクタは、データ、電力、信号が基板と電子システムの他の要素との間で確実に伝送されるようにします。複雑なアセンブリでは、コネクタは、異なるPCBAを容易に交換またはアップグレードできるモジュラー設計を容易にします。基本的なコネクタタイプのいくつかを図に示す:
9. 水晶振動子と発振器
水晶振動子と発振器は、正確な周波数信号を生成するために使用されるタイミング・デバイスである。マイクロプロセッサーや通信回路など、タイミングに敏感なコンポーネントの動作を同期させるために不可欠です。これらのコンポーネントによって生成される周波数は、コンピュータネットワーク、モバイル機器、組み込みシステムなどのシステムにおいて、正確なデータ伝送速度を維持するために不可欠である。
10. スイッチとリレー
スイッチとリレーは、回路内の電流の流れを制御するために使用される。スイッチは、作動時に電流の流れを許可または停止する手動または自動のコンポーネントである。一方、リレーは電気的に作動するスイッチで、低電力の信号で高電力の回路を制御することができ、オートメーションや制御システムでよく使用される。基本的なスイッチとリレーの種類を図に示す:
11. ヒューズと回路保護部品
ヒューズおよび TVS ダイオードや PTC サーミスタなどの保護デバイスは、過電流、電圧サージ、または熱過負荷から PCBA を保護する上で非常に重要です。ヒューズは、電流があらかじめ定義されたレベルを超えると回路を遮断し、繊細な部品を損傷から保護します。回路保護デバイスは、大電力または高感度システムでの致命的な故障を防止することで、PCBAの長期的な信頼性を保証します。
12. ヒートシンクと熱管理コンポーネント
コンパクトなスペースでより多くの電力を供給する要求が高まる中、PCBAの安全で効率的な動作を保証するために、ヒートシンクやその他の熱管理部品が不可欠となっています。ヒートシンクは、パワートランジスタ、IC、レギュレータなどのコンポーネントから発生する熱を放散し、過熱を防止して最適な性能を維持します。適切な熱管理は、特に高性能または産業グレードのシステムにおいて、アセンブリ全体の寿命と安定性のために極めて重要です。
コンポーネントの詳細情報はどこで入手できますか?
目視による識別やマルチメーターによるテストだけでは不十分な場合、データシート、回路図、オンライン・データベースなどの参考資料が非常に役に立ちます。これらのリソースは、部品の仕様、ピン構成、回路での使用方法に関する詳細な情報を提供します:
・データシート: データシート:メーカーから入手できるデータシートには、電気的特性、ピン配置、推奨使用法など、特定の部品に関する詳細な技術情報が記載されています。
・ 回路図: 回路図やダイアグラムは、部品が回路内でどのように接続されているかを理解し、識別やトラブルシューティングに役立ちます。
・オンラインリソース: 電子機器に特化したウェブサイトやデータベースは、部品の検索可能なカタログ、相互参照ツール、識別の課題について議論するためのフォーラムを提供しています。
結論
PCBAの重要なコンポーネントを理解することは、現代のエレクトロニクスがどのように機能するかを把握するための鍵となります。電流の流れを調整する抵抗から複雑な論理演算を実行するICまで、各コンポーネントは機能的、効率的、かつ信頼性の高い回路を作成する上で特定の役割を果たします。シンプルな消費者向けガジェットであれ、高性能な航空宇宙システムであれ、これらの部品の選択と配置をマスターすることは、PCBAの望ましい性能と信頼性を達成するために不可欠です。
各要素の機能を認識し、最良の設計手法を取り入れることで、エンジニアはPCBAのレイアウト、機能性、耐久性を最適化し、目の前のアプリケーションの要求を確実に満たすことができます。
学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......