This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

埋め込み型パッシブ部品で実現する、より小型でスマートなPCB

初出公開日 Jul 23, 2026, 更新日 Jul 23, 2026

1 min

目次
  • 埋め込み型パッシブコンポーネントとは何か、そしてなぜ重要なのか
  • 最新の電子設計における主な利点
  • 埋め込みを成功させるための設計上の考慮事項
  • 埋め込み型パッシブコンポーネントの精密製造
  • JLCPCBの埋め込み型パッシブコンポーネントPCBに関する専門知識
  • よくある質問(FAQ)
  • 結論

重要なポイント

埋め込み型パッシブコンポーネントは、抵抗、コンデンサ、インダクタを基板層に直接統合することで、PCB設計に革命をもたらしています。この技術により、30~50%のスペース節約、寄生インダクタンスの大幅な低減、高周波数での優れた信号整合性、優れた熱分布、そしてはんだ接合部の削減による信頼性の向上を実現し、より小型、薄型、高性能な基板を提供します。5G、ウェアラブル、自動車、RFアプリケーションに最適な埋め込み型パッシブは、適切なスタックアップ、DFM、および高度な製造サポートのもとで設計されることで、小型化の課題を競争上の優位性に変えます。

スマートウォッチやワイヤレスイヤホンを分解して、これほど小さな筐体にどのようにしてすべての機能が詰め込まれているのか疑問に思ったことはありませんか?その鍵の一つが、プリント回路基板(PCB)の設計に革命をもたらしている技術です。埋め込み型パッシブコンポーネントを使用することで、通常は基板表面の貴重なスペースに数百もの個別部品を配置する代わりに、抵抗、コンデンサ、さらにはインダクタをプリント回路基板の層内に埋め込むことが可能になります。

Unlocking 4

これはかつてないほど重要になっています。私たちのコンシューマーデバイスはますます小型化・薄型化しており、5Gネットワークはより短い信号トレースを必要とし、自動車用レーダーデバイスは小型パッケージでミリ波機能を提供する必要があります。この記事では、埋め込み型パッシブコンポーネント(埋め込み型パッシブ)とは何か、なぜ次世代エレクトロニクスを実現する上で重要なのか、そして埋め込み型パッシブの利点を活用するプリント回路基板(PCB)を設計・製造する方法について見ていきます。

埋め込み型パッシブコンポーネントとは何か、そしてなぜ重要なのか

PCBにおける埋め込み型パッシブの定義と種類

埋め込み型パッシブコンポーネントとは、基板の表面に配置されるのではなく、PCB基板内に組み込まれるか埋め込まれた抵抗、コンデンサ、またはインダクタです。トップ層またはボトム層のパッド上に配置される代わりに、コンポーネントは2つの銅層の間、またはプリプレグやコア内に埋め込まれます。

Unlocking 3

今日のPCB製造で使用される主な3つのタイプは以下の通りです。

  1. 埋め込み型抵抗: ニッケルリン(NiP)合金やカーボンベースのインクなどの薄膜抵抗材料を内部銅層に塗布して形成されます。一般的なシート抵抗値は、NiP合金で25~250オーム/スクエア、カーボンフィルムで1,000オーム/スクエアです。
  2. 埋め込み型コンデンサ: 2つの銅層の間に高誘電率の誘電体材料の薄膜層を設けて作られます。チタン酸バリウム入りエポキシやキャパシタンスラミネート(例:Oak-Mitsui FaradFlex)などの材料を使用すると、1平方センチメートルあたり1~5 nFの容量範囲が得られます。
  3. 埋め込み型インダクタ: 内層にスパイラル状やミアンダ状のパターンを形成して作られます。平坦なトレースで高いインダクタンスを得るのが難しいため稀ですが、低値のRFインダクタ(1~50 nH)に適しています。

主な推進要因:小型化、性能向上、コスト削減

設計者が埋め込み型パッシブを採用する動機は3つあります。第一に、小型化です。0402サイズのSMDコンデンサは、パッドやクリアランスを含めて約1.0 x 0.5 mmのスペースを消費します。これは、一般的なBGAブレイクアウト基板上の多数のデカップリングコンデンサに相当し、パッシブ部品だけで占められる表面積は膨大です。

第二の要因は電気的特性です。すべての表面実装部品は、はんだ接合部とパッドに寄生インダクタンスを持ちます。一般的な0402 MLCCの実装インダクタンスは0.5~1.2 nHです。1 GHzを超える周波数では、これらの寄生要素がデカップリング性能を損ない、共振を引き起こします。コンデンサを電源プレーンとグランドプレーンの間に埋め込むことで、このループを効果的に排除できます。

第三の要因は、長期的な費用対効果です。基板の初期コストは高くなりますが、実装工程とはんだ接合部の検査が減り、基板が小さくなることで1パネルあたりの取れ数が増えます。そして、これらのコスト削減は大量生産において大きなものとなります。

最新の電子設計における主な利点

基板サイズの削減と信号整合性の向上

デカップリングコンデンサと終端抵抗を統合することで、ディスクリートパッシブに浪費されていた基板スペースの30~50%を回復できます。この余剰スペースは、製品の小型化や、基板への機能追加に活用できます。

信号整合性は測定可能な形で向上します:

パラメータディスクリート0402 MLCC(表面実装)埋め込み型プレーナコンデンサ
実装寄生インダクタンス0.5 - 1.2 nH< 0.05 nH
効果的なデカップリング周波数最大約500 MHz最大3 GHz以上
電源プレーンへのビアスタブ0.2 - 1.0 mm0 mm(直接接続)
部品あたりのはんだ接合部数20
部品あたりの表面積約1.2 mm²0 mm²

低い寄生インダクタンスにより、電源分配ネットワークは高周波数でも低インピーダンスを維持します。これは、高速スルーレートの過渡電流(1 A/ns以上)を持つ今日のプロセッサにとって不可欠です。

強化された熱管理と信頼性

多数の小型表面実装抵抗は、狭い領域に熱を発生させます。抵抗素子を内層に分散させることで、熱は銅層とラミネート全体により均等に分散されます。

Unlocking 1

埋め込み型パッシブにははんだ接続がないため、信頼性が向上します。はんだ接合部は熱サイクルや振動に弱く、IPC-A-610 Class 3によれば、最も重要な品質指標の一つです。何百もの接合部を排除することで、アセンブリのMTBF(平均故障間隔)が改善されます。また、埋め込み型パッシブはラミネート内に気密に封止されるため、表面実装部品に影響を与える湿気、フラックス残渣、その他の汚染物質から保護されます。

埋め込みを成功させるための設計上の考慮事項

配置、層統合、およびDFMルール

パッシブの埋め込みに関する考慮事項は、設計完了後ではなく、 スタックアップ定義段階で行う必要があります。推奨されるプロセスは以下の通りです。

  1. 候補の特定: BOMを見直し、基板スペースを多く占有している、または性能上重要な位置にあるパッシブを特定します。デカップリングコンデンサ、終端抵抗、RF整合部品が最適な候補です。
  2. スタックアップの決定: 埋め込み素子用に内層を確保します。埋め込み型コンデンサには、プレーン間に薄い誘電体(4~24マイクロメートル)が必要です。埋め込み型抵抗には、抵抗膜を持つ層が必要です。
  3. 設計ルールの設定: 埋め込み型抵抗の最小トレース幅は0.2 mm、埋め込み型抵抗と他の銅との間隔は0.15 mmとします。
  4. 許容差の考慮: 埋め込み型抵抗は、レーザートリミングなしで±5~10%、トリミングありで±1%です。埋め込み型コンデンサは±10~20%です。
  5. DFM解析の実施: 製造前に設計の製造可能性(DFM)解析を依頼し、クリアランスの問題、不適切な層間遷移、非現実的な許容差がないことを確認します。

アプリケーションのニーズに合わせたコンポーネントの選定

すべてのパッシブを埋め込むべきではありません。抵抗は10オーム~10キロオームの範囲で埋め込むのが最適です。埋め込み型コンデンサは10 nF以下の場合にのみ有効で、高周波デカップリングには適していますが、エネルギー貯蔵には小さすぎます。

消費電力も重要です。FR4の熱伝導率は低い(約0.3 W/mK)ため、埋め込み型抵抗あたりの消費電力は50~100 mWに制限されます。より高い電力が必要な場合は、空気流のあるディスクリート表面実装部品が依然として必要です。

埋め込み用のパッシブを評価する際は、以下を考慮してください。

  • その値は現在の技術で埋め込むことができますか?
  • 回路は±5~20%の許容差に対応できますか?
  • 電力損失と熱の問題はチップ内に収まりますか?
  • その部品は寄生要素の影響を受ける高周波経路にありますか?
  • 埋め込むことで基板スペースを節約したり、性能を向上させたりできますか?

埋め込み型パッシブコンポーネントの精密製造

ビルドアップ、キャビティ形成、およびコンポーネント統合プロセス

埋め込み型パッシブを備えたPCBを製造するプロセスは、標準的な多層プロセスとは異なります。薄膜抵抗の場合、出発点は抵抗合金(例:NiP)層が接合された銅張りコアです。

Unlocking 2

  • フォトリソグラフィーを使用して、抵抗層上に抵抗形状をパターニングします。
  • 銅をエッチングして回路パターンを形成し、抵抗素子を残します。
  • 抵抗素子をコーティングで保護します。
  • プリプレグや他の層とラミネートします。
  • 必要に応じて、許容差を改善するためにレーザートリミングを行います。

埋め込み型コンデンサも、まず薄いキャパシタンスラミネート(誘電体厚4~24マイクロメートル)を銅層間にラミネートし、次に銅をパターニングしてプレートを形成します。キャビティ埋め込みプロセスは、基板にキャビティを彫り込み、工場でトリミング済みのディスクリート部品をキャビティに挿入し、次の層をラミネートする前に樹脂で覆う点が異なります。

ゼロ欠陥と高歩留まりのための高度なテスト

ラミネート後に埋め込みコンポーネントを目視検査できないことが最大の課題です。メーカーは特殊な戦略に依存しています。

  • プロセス内抵抗テスト: 抵抗はエッチング後、ラミネート前にテストされます。これがレーザートリミングの最終機会です。
  • LCRテスト: 埋め込み型コンデンサは、指定された周波数(通常1 MHz)で容量と誘電正接がテストされます。
  • 時間領域反射率測定(TDR): インピーダンスの連続性と、信号反射を引き起こす可能性のある欠陥をチェックします。
  • 断面観察: パネルクーポンの破壊評価により、層の位置合わせ、誘電体厚、素子の完全性を確認します。
  • X線検査: キャビティ埋め込み型ディスクリート部品の非破壊スクリーニング。

これらの手順は、高信頼性アプリケーション向けリジッドPCBのIPC-6012 Class 3認定に準拠しています。

JLCPCBの埋め込み型パッシブコンポーネントPCBに関する専門知識

高度なPCBおよびパッケージング能力

埋め込み型パッシブコンポーネントPCBには、最先端のプロセス技術と品質管理を備えたメーカーが必要です。JLCPCBは、薄膜埋め込み型抵抗、高Dk埋め込み型コンデンサ、キャビティ埋め込み型コンポーネントなど、あらゆるタイプの埋め込みに対応しています。

生産設備には、75マイクロメートルまでのマイクロビア用レーザードリルと、埋め込み型パッシブに必要な厳しい許容差をサポートするためのキャビティ形成用深さ制御ルーターが備わっています。デカップリング用埋め込み型を備えた6層HDI基板から、終端抵抗用埋め込み型を備えた10層RF基板まで、同社のエンジニアがスタックアップの仕様決定を支援します。JLCPCBのDFMレビューでは、クリアランス不足、非現実的な許容差要件、コンデンサプレートの位置合わせに関する層間登録の問題など、埋め込み型パッシブ設計に関する問題を指摘します。リアルタイム見積もりエンジンは追加のプロセスステップをサポートしており、設計段階で費用対効果分析に役立つコスト情報を得ることができます。

高密度・高性能基板における実証済みの信頼性

JLCPCBの品質システムはIPC-6012およびIPC-A-600 Class 2およびClass 3の要件を満たしており、自動車、航空宇宙、医療、通信アプリケーションに必要なトレーサビリティとプロセス管理を提供します。JLCPCBは、電気テストに加えて、埋め込み型パッシブを備えた基板に対して追加のプロセス内チェックを提供します。次の設計で埋め込み型パッシブ技術の使用を検討している場合は、ガーバーファイルをアップロードして即時見積もりを取得し、その技術がプロジェクトに適しているかどうかを判断できます。

JLCPCBでPCB生産を簡素化

PCB製造、アセンブリ、部品調達のワンストップサプライヤー。
即時見積もりから迅速な納品まで、ワークフローを合理化し、やり取りを削減し、プロトタイプから量産まで、すべての製造をスムーズに進めます。今すぐ即時見積もりを取得 >

よくある質問(FAQ)

Q: PCB内部に埋め込むことができるパッシブコンポーネントの種類は?

抵抗、コンデンサ、インダクタです。埋め込み型抵抗は、内部銅層上のニッケルリンなどの薄膜合金を使用します。埋め込み型コンデンサは、プレーン間に高誘電率の誘電体層を使用します。埋め込み型インダクタは、低値のRFアプリケーション向けに内層のスパイラルトレースを使用します。

Q: 埋め込み型パッシブコンポーネントに期待できる許容差は?

埋め込み型抵抗は、レーザートリミングなしで±5~10%、トリミングありで±1%を達成します。埋め込み型コンデンサは±10~20%です。これらの範囲に対応できるように回路を設計するか、精度が重要な場合はトリミングを指定してください。

Q: 埋め込み型パッシブは表面実装部品よりも高価ですか?

基板あたりの製造コストは高くなりますが、中量から大量生産では、組立工程の削減、はんだ接合部の排除、より優れたパネル歩留まりによる基板サイズの小型化により、総システムコストを下げることができます。

Q: 埋め込み型パッシブは表面実装部品よりも高価ですか?

基板あたりの製造コストは高くなりますが、中量から大量生産では、組立工程の削減、はんだ接合部の排除、より優れたパネル歩留まりによる基板サイズの小型化により、総システムコストを下げることができます。

Q: 表面実装部品ではなく、埋め込み型パッシブを選ぶべきなのはどのような場合ですか?

基板スペースが極端に制限されている場合、高周波性能(1 GHz以上)で寄生要素を最小限に抑える必要がある場合、または信頼性要件としてはんだ接合部を排除する必要がある場合です。デカップリングコンデンサ、終端抵抗、RF整合ネットワークに最適です。

Q: 埋め込み型パッシブはPCBスタックアップ設計に影響しますか?

はい、大きく影響します。スタックアップ計画時に、埋め込み素子用に特定の内層を割り当てる必要があります。これは設計プロセスの最初から定義する必要があり、後付けで追加するものではありません。

結論

埋め込み型パッシブコンポーネントは、PCB設計における大きな進歩であり、エンジニアはより小型で高速、かつ信頼性の高い電子製品を創造することが可能になります。抵抗、コンデンサ、インダクタを基板層内に埋め込むことで、設計者は基板サイズを劇的に削減し、寄生効果を最小限に抑え、信号整合性を向上させ、製品全体の信頼性を高めることができます。同時に、長期的な組立コストも削減されます。

コンシューマーエレクトロニクス、5Gデバイス、自動車用レーダー、高周波アプリケーションが、よりコンパクトで高性能なソリューションを求め続ける中、埋め込み型パッシブはもはやニッチな技術ではなく、競争上の必須事項となっています。

次のプロジェクトで、より小型でスマートなPCBを実現する準備はできていますか?JLCPCBは、高度な埋め込み型パッシブ機能、専門的なDFMサポート、そして信頼性の高い製造を提供し、お客様の革新的な設計を現実のものにします。今すぐガーバーファイルをアップロードして、PCB技術の未来を体験してください。

学び続ける