無線通信システム向けの効果的なPCBアンテナの設計
2 min
- PCBアンテナの概要
- PCBアンテナの種類
- 性能テストと最適化
- PCBアンテナに関するFAQ
- 結論
主なポイント
- 省スペース:PCBアンテナは基板上に直接統合され、コストと煩雑さを削減します。
- 用途別の種類:利得が必要な場合は指向性パッチアンテナ、全方向性カバレッジにはダイポールを選択します。
- 基板と整合:低損失材料と正確な50Ωインピーダンス調整が信号損失を防ぎます。
- レイアウト規則:放射素子の下のグランドプレーンを確保し、ソルダーマスクによる周波数シフトを考慮します。
- JLCPCB製造:制御インピーダンスと高周波スタックアップを使用して、信頼性の高いRF性能を実現します。
ワイヤレス通信に牽引される世界において、コンパクトで安価かつ信頼性の高いアンテナへの需要はかつてないほど高まっています。効果的なソリューションの一つが、プリント回路基板(PCB)アンテナです。PCBアンテナは、RF放射素子を基板上に直接統合するシームレスな方法を提供し、かさばる外部部品の必要性を排除します。本記事では、最小限の基板面積で性能を最適化するための、PCBアンテナ設計の主要な方法論、トレードオフ、およびベストプラクティスを探ります。
PCBアンテナの概要
PCBアンテナは、オンボードアンテナまたは埋め込みアンテナとも呼ばれ、電子デバイス自体のPCBに直接統合されます。これにより、かさばる外部アンテナを必要とせずにワイヤレス通信を利用できます。PCBアンテナは通常、銅トレースやPCB上の他の導電性要素と同じ方法で製造され、柔軟でコンパクトなサイズ、低コスト、容易な統合といった利点を提供します。
PCBアンテナの種類
ワイヤレス通信で一般的に使用されるPCBアンテナにはいくつかの異なる種類があり、それぞれ独自の設計と性能特性を備えています。用途に応じて、3つの異なる種類があります:
モノポールアンテナ
モノポールアンテナは単一の導電性要素で構成され、通常はPCBの片側付近に配置され、反対側に適切なグランドプレーン が設けられます。このタイプのアンテナは、そのシンプルさ、統合の容易さ、および全方向性放射パターンのために一般的に使用されます。
パッチアンテナ
パッチアンテナは、PCBの片面に導電性パッチ、反対面に連続したグランドプレーンを備えた平面構造です。パッチ長が約半波長(λ/2)の共振空洞として動作し、PCBに垂直な指向性放射パターン、高利得(5-8 dBi)、およびコンパクトなプロファイルを提供します。GPSや5Gリンクなど、集中的な指向性カバレッジが必要なアプリケーションに最適です。
ダイポールアンテナ
ダイポールアンテナは、互いに反対方向(180°)に伸びる2つの対称的な導電性要素で構成され、平衡構造を形成します。両アームの全長は通常半波長(λ\2)に等しくなります。平衡な全方向性放射パターンを提供し、偏波ダイバーシティやグランドプレーンへの依存が少ないアプリケーション(Wi-Fi/LoRaモジュールなど)に適しています。
ループアンテナ
ループアンテナは、給電線に接続されたループ状の導電性要素で構成され、閉ループ構造を形成します。このタイプのアンテナは通常、RFIDや無線アプリケーションで使用され、コンパクトな設計と良好な効率を提供します。
PCBアンテナの設計上の考慮事項
PCBアンテナ設計に取り組む際には、最小限のスペースで最適な性能を達成するために、いくつかの主要な要素を考慮する必要があります:
-周波数帯域: ワイヤレスシステムの動作周波数は、PCBアンテナの寸法と構成を決定するために使用されます。設計方程式とシミュレーションツールを使用して、特定の周波数帯域に合わせてアンテナ寸法を最適化できます。
-アンテナ形状: 形状、サイズ、レイアウトを含むPCBアンテナのジオメトリは、放射パターン、効率、およびインピーダンスに直接影響します。最高の性能を達成するには、慎重な設計上の考慮が必要です。
-グランドプレーン: 連続的で適切に接続されたPCBグランドプレーンは、ほぼすべてのアプリケーションで必要であり、特にPCBアンテナの場合に重要です。この場合、グランドプレーンは基準点として機能し、放射損失を最小限に抑えるのに役立ちます。
-インピーダンス整合: 最小限の信号反射と損失で最大の放射性能を達成するには、PCBアンテナのインピーダンスを内部回路のインピーダンスに整合させることが重要です。整合ネットワーク、スタブチューニング、およびその他のインピーダンス整合部品を使用して、最適なインピーダンス整合を実現できます。インピーダンスが整合していないアンテナは、不要な信号劣化と高いリターンロス(S11)を引き起こす可能性があります。
基板材料とPCBスタックアップ(JLCPCBプロセス仕様)
PCBアンテナの性能は、基板の誘電率(Dk)と誘電正接(Df)に大きく依存します。標準的なFR-4(1 GHzでDk ≈ 4.3 - 4.5)は2.4 GHzのBluetooth/Wi-Fiアンテナにはコスト効率が良いですが、その高い誘電損失(Df ≈ 0.02)は、より高い周波数(5 GHz以上または5Gミリ波)でRF効率を劣化させる可能性があります。
高周波または高効率の設計には、Rogers RO4350B(Dk = 3.48、Df = 0.0037)やPTFEラミネートなどの先進材料が推奨されます。JLCPCBは、精密なインピーダンス配線(50Ωマイクロストリップ/コプレーナ導波路)をサポートする高周波PCB製造オプションを提供しています。
| 基板材料 | 誘電率 Dk | 損失正接 Df | 推奨周波数範囲 | JLCPCB対応状況 |
|---|---|---|---|---|
| 標準FR-4(TG155) | 4.3 - 4.5 | ~ 0.02 | DC~2.5 GHz | 標準対応 |
| Rogers RO4350B | 3.48 ±0.05 | 0.0037 | 2 GHz~30 GHz以上 | 高周波オプション |
| PTFE / テフロン(ZYF255DA) | 2.55 | 0.0018 | Sub-6GHzミリ波まで | 先進RFオプション |
ミアンダ逆Fアンテナ(MIFA)の設計寸法
上記のトレース形状は、典型的な2.4GHzミアンダ逆Fアンテナ(MIFA)を示しています。標準的な1.6 mm FR-4基板(JLCPCB 1oz銅厚、35μmで製造)内に収めるには、2.45 GHzで共振を達成するために正確な幾何学的寸法が重要です。トレース幅(W1、W2)とセグメント長(L1-L6)は、アンテナ構造のインダクタンスとキャパシタンスを直接調整します。
性能テストと最適化
PCBアンテナ設計が完了したら、テスト と必要な最適化を実行し、所望の仕様と標準への準拠を確保することが不可欠です。Sパラメータ測定、放射パターン測定、インピーダンス整合分析など、さまざまなテスト方法を使用して、実際の動作条件下でPCBアンテナの性能を検証できます。
DFM とPCBアンテナの製造クリアランス
JLCPCBで量産するためにPCBアンテナをレイアウトする際には、いくつかのDFM(製造設計)ガイドラインを遵守する必要があります:
1. グランドキープアウトゾーン: アンテナ素子の直下に内層/底面の銅グランドプレーンが存在しないことを確認します(キープアウトエリア)。
2. ソルダーマスクの影響: ソルダーマスクのオーバーレイは実効Dkをわずかに増加させ、共振を1~2%低い方にシフトさせます。超高精度の周波数精度が必要な場合は、アンテナトレース上のソルダーマスクを除去してください。
3. 最小トレース/間隔: JLCPCBの最小トレース幅/間隔公差(多層基板で≥ 3.5/3.5 mil)を遵守し、製造ばらつきがアンテナインピーダンスに影響を与えるのを避けてください。
PCBのアイデアを形にしませんか?
信頼できる業界リーダーの専門的な製造、アセンブリ、部品サービスで、設計を実際に動作するハードウェアに変えましょう。
ファイルをアップロードし、オプションを選択して、テスト準備完了、出荷準備完了、スケール準備完了の基板を手に入れましょう。今すぐ見積もりを取得 >
PCBアンテナに関するFAQ
Q: PCBアンテナにとって基板材料の選択が重要なのはなぜですか?また、JLCPCBでFR-4ではなくRogersを選ぶべきなのはどのような場合ですか?
誘電率はアンテナのサイズを決定し、誘電損失は信号の減衰に影響します。標準的なFR-4はコスト効率が良く、BluetoothやWi-Fiなどの2.4ギガヘルツアプリケーションに適しています。ただし、高周波設計や損失に敏感なアプリケーションでは、JLCPCBでRogers高周波ラミネートを選択して、誘電損失を最小限に抑え、安定したRF性能を維持することが推奨されます。
Q: ソルダーマスクはPCBアンテナの性能に影響しますか?また、除去すべきですか?
ソルダーマスクはトレース周辺の実効誘電率を増加させ、アンテナの共振周波数を約1~2%低い方にシフトさせます。狭帯域または高精度アンテナの場合、Gerberファイルにソルダーマスク開口部を作成して、アンテナ放射素子上のソルダーマスクを除去し、離調を回避できます。
Q: アンテナキープアウトゾーンとは何ですか?また、モノポールアンテナやミアンダ逆Fアンテナに必要なのはなぜですか?
アンテナキープアウトゾーンは、すべてのPCB層において銅箔、配線、グランドプレーンが禁止される厳格に指定された領域です。これらのアンテナは電磁波を送信するために空間放射に依存しているため、アンテナ素子の下または隣接する銅は寄生容量を生み出し、放射効率を劣化させ、インピーダンス整合を損ないます。
Q: PCBレイアウトの観点で、パッチアンテナとダイポールアンテナの主な違いは何ですか?
パッチアンテナは、共振反射器として機能し指向性高利得放射を生成するために、放射パッチの直下に連続したソリッドグランドプレーンが必要です。ダイポールアンテナは、全方向性パターンを生成するために反対方向に伸びる2つの対称的なアームで構成され、直下にグランドプレーンは不要ですが、アーム周辺に明確なキープアウトゾーンと対称的な配線が必要です。
Q: JLCPCBで注文する際、RF給電線の正確な50オームインピーダンス整合を確保するにはどうすればよいですか?
JLCPCB公式のインピーダンス計算機を使用して、選択した層スタックアップパラメータを入力し、正確なトレース幅とクリアランスを計算できます。JLCPCBのウェブサイトで注文する際に、制御インピーダンスオプションを選択すると、工場が製造中にエッチング公差を厳密に管理し、インピーダンス精度を仕様内に保ちます。
結論
PCBアンテナは、コンパクトさ、低コスト、統合の柔軟性を提供し、現代のワイヤレス通信システムにおいて重要な役割を果たしています。PCBアンテナ設計の主要な原理を理解し、シミュレーションおよびテストツールの使用と組み合わせて主要な設計上の考慮事項に従うことで、ワイヤレス製品において信頼性が高く最適な性能のアンテナ設計を実現できます。
結論として、PCBアンテナの設計には、周波数帯域、アンテナ形状、グランドプレーン、インピーダンス整合など、さまざまな要素を慎重に考慮する必要があります。高度な設計およびテスト技術の使用と組み合わせてベストプラクティスに従うことで、ユーザーはあらゆるワイヤレス通信製品向けに効率的で信頼性が高く低コストのPCBアンテナを開発できます。
学び続ける
PCBの基礎:シンプルなPIマッチングを用いた50オームPCBトレース
RF(無線周波数)設計に取り組む際、PCB上のアンテナとRFコンポーネント間の信号伝送には細部への注意が求められます。重要な側面の一つはアンテナトレースの設計であり、これはRF信号が効率的に伝搬するための導管として機能します。本記事では、PCB設計におけるアンテナトレースの50オーム特性インピーダンス維持の重要性と、RFアプリケーションで最適な性能を実現するためのベストプラクティスについて詳しく解説します。 1. 50オームインピーダンスの重要性 RFシステムでは、伝送線路全体にわたって一貫した特性インピーダンスを維持することが、信号反射を最小限に抑え、電力伝送を最大化するために極めて重要です。50オームの特性インピーダンスは、電力処理能力、信号完全性、およびインピーダンス整合の容易さの間の最適なバランスから、RF設計で広く採用されています。アンテナトレースのインピーダンスが接続されたRFコンポーネント(アンテナ、トランシーバー、増幅器など)のインピーダンスと一致すると、信号損失と反射が最小限に抑えられ、効率的なRF信号伝送が実現します。 2. 50オームアンテナトレースの設計上の考慮事項 ● ト......
PCBにおけるビア設計の可能性を解き放つ:パフォーマンスと接続性の向上
ビア設計はPCBの重要な要素であり、効率的な信号の流れ、優れた熱性能、高品質な放熱、そして層間および部品間の接続を容易に確立する方法を可能にします。本記事では、PCBにおけるビア設計の重要性を探り、さまざまなビアの種類を理解し、パッド設計におけるそれらの意義について議論し、ビア設計を最適化するためのベストプラクティスを提供します。 ビアとは何か? ビアはプリント基板(PCB)設計において、基板の異なる層間の電気的接続を確立する重要な部品です。導電経路として機能し、信号、電力、グランド接続がPCBを通じてシームレスに流れることを可能にします。 ビアは通常、ドリルで開けられた穴であり、銅などの導電性材料でメッキされ、層間の電気信号の伝達を可能にします。ビアの直径は、特定の設計要件と製造能力によって決定されます。 ビアを作成する際には、PCBの各層の適切な回路と正しく配置・位置合わせされていることを確認することが重要です。ビアの位置は重要な役割を果たし、信号の流れの最適化、干渉の低減、効率的なルーティングの実現に貢献します。 PCBにおけるビア設計の重要性 ビア設計は、PCBの最適な性能と接続性を確保す......
高速PCB設計におけるアイダイアグラムの役割
高速PCB設計において、信号完全性は非常に重要です。デジタルデバイスの周波数が高くなるにつれて、高速PCB上のコンポーネント間の信頼性の高い通信を確保する必要があります。高速設計における信号完全性を評価するための最も効果的なツールの1つがアイダイアグラムです。これは、ベースバンドパルス伝送システムの性能に対するチャネルノイズ、分散、符号間干渉の複合的な影響を評価するためのツールです。 アイダイアグラムはデジタル信号の性能を視覚的に表現し、エンジニアがノイズ、ジッタ、タイミングエラーなどの要因を評価できるようにします。数学的な観点から見ると、アイパターンは信号の確率密度関数(PDF)の可視化です。アイダイアグラムにおいて開いたアイパターンは、最小限の信号歪みに対応します。このブログでは、高速PCB設計におけるアイダイアグラムの役割、その重要性、および信号完全性の向上にどのように役立つかを探ります。 信号の符号間干渉 符号間干渉とは、信号完全性の問題により2つの連続する信号が互いに干渉する場合に発生する状態です。信号は周波数領域または時間領域のいずれかで互いに区別されます。両方の条件が同時に発生するこ......
ビアが高速PCB設計に与える影響
高速信号にはインピーダンス整合が必要です。基本的にこれは、信号経路が受信側のインピーダンスと整合した連続的なインピーダンスを持たなければならないことを意味します。これは、信号を劣化させる可能性のある信号反射を防ぐためです。非常に基本的な言葉で言えば、PCBトレースの特性インピーダンスは、トレース幅、トレースの銅厚、基準GNDプレーンからの距離、および誘電率に依存します。これは高速設計において非常に明確な事項ですが、ビアに関してはいくつかの問題があります。ビアは信号経路における90度の曲がりです。ビアの形状により、信号経路はPCBトレースとは異なります。ビアにはデフォルトで基準プレーンがありません。 形状と基準プレーンの欠如により、ビアのインピーダンスは通常PCBトレースと整合しません。これは信号反射を引き起こし、信号整合性を損なう可能性があります。PCB性能に影響を与える様々な要素の中で、ビアは高速・高周波回路において信号整合性を維持し損失を低減する上で重要な役割を果たします。本記事では、このような設計におけるビアの影響を深く掘り下げ、信号伝送への影響、課題、およびその使用を最適化する方法を検討し......
FPGAを理解する:詳細ガイド
私が若い電子技術者だった頃、FPGAについて非常に興味がありました。FPGA(Field-Programmable Gate Array)は、製造後にユーザーが設定できるように設計された半導体デバイスの一種です。内部には大量のゲートがあり、実際のチップを製造することなく、ユーザーがプログラムしてチップの動作を再現できます。従来のマイクロコントローラやプロセッサとは異なり、FPGAはカスタムハードウェアロジックの実装において比類のない柔軟性を提供します。この記事では、FPGAの基礎、応用、利点、構造、動作原理、およびプログラミングの基本について解説します。 FPGAとは何か? FPGA(Field-Programmable Gate Array)は、特定のハードウェアレベルのタスクを実行するためにプログラムおよび再プログラム可能な集積回路(IC)です。単一のアプリケーション向けにカスタム製造されるASIC(Application-Specific Integrated Circuit)とは異なり、FPGAはユーザーがロジック構成を定義・変更できる汎用性を提供します。FPGAの主な利点は、プログラミン......
より良いEMC規格のための設計ガイドライン
EMCとは、デバイスが共有動作環境において意図したとおりに動作し、同時に同じ環境内の他の機器が意図したとおりに動作する能力に影響を与えない能力の尺度です。デバイスが電磁エネルギーにさらされたときにどのように反応するかを評価することは、この一部であり、イミュニティ(またはサセプタビリティ)テストとして知られています。デバイスの内部電気システムによって生成されるEMIの量を測定すること(エミッションテストとして知られるプロセス)も、もう一つの要素です。 EMCの両方の側面は、あらゆるシステムにおいて重要な設計およびエンジニアリング上の考慮事項です。デバイスのEMCを適切に予測しないと、安全リスク、製品故障、データ損失など、多くの悪影響を及ぼす可能性があります。その結果、エンジニアがデバイスが実環境でどのように動作するかをより明確に把握できるよう、EMCおよびEMI用の幅広いテスト機器が開発されています。 EMCの重要性:デバイスが他のデバイスからの干渉を受けずに動作し、自身も干渉を引き起こさないことを保証します。 増大するニーズ:デバイスの複雑化と相互接続性の向上に伴い、EMCはコンプライアンスと機能......