PCBアンテナ設計:種類、原理、ベストプラクティス
1 min
- PCBアンテナの基本理論:
- アンテナの種類:
- アンテナパラメータ:
- アンテナの物理設計:
- メアンダ逆Fアンテナ(MIFA):
- アンテナのチューニングと整合:
- PCBアンテナの設計上の考慮事項:
- 性能テストと最適化:
- 結論:

無線通信に囲まれた世界では、コンパクトで安価かつ信頼性の高いアンテナへの需要がかつてないほど高まっています。アンテナは電磁波の応用です。アンテナに関する多くの理論と実践が存在しますが、そのうち認識されているものはごくわずかです。無線データ転送のための一つの解決策として、プリント基板(PCB)アンテナの使用が挙げられます。PCBアンテナを使用することは、かさばる外部アンテナを不要にし、電子機器に直接統合するための便利なソリューションです。アンテナがプリント素子として配置されるか既製品を使用するかに関わらず、PCB設計者はアンテナが深いレベルでどのように動作するかを知ることが重要です。本記事では、エンジニアがアンテナの設計、選択、配置方法を理解できるよう、アンテナの背後にある主要な概念のいくつかを紹介します。
適切に設計されたアンテナは、無線製品の最適な動作距離を保証します。無線機から送信できる電力が大きいほど、特定のパケットエラー率(PER)と受信感度に対してカバーできる距離が大きくなります。同様に、受信側の適切に調整された無線機は、アンテナに入射する最小限の放射で動作できます。RFレイアウトは
無線マッチングネットワークとともに、無線機からの電力の大部分がアンテナに到達し、その逆も同様であることを保証するために適切に設計する必要があります。
PCBアンテナの基本理論:
アンテナは可逆デバイスであり、電圧と電流が供給されると電磁波を放出するか、電磁波を受信して電圧と電流に変換します。アンテナは基本的に空間に露出した導体です。導体の長さが信号の波長の一定の比率または倍数である場合、それはアンテナになります。この条件は「共振」と呼ばれ、アンテナに供給される電気エネルギーが自由空間に放射されるため、導体の長さはλ/2であり、λは電気信号の波長です。アンテナは、例えば50Ωのインピーダンスを持つアンテナフィードによって給電され、377Ω2の独立性を持つ自由空間に送信します。したがって、アンテナの形状には2つの最も重要な考慮事項があります:
1. アンテナの長さ
2. アンテナフィード
アンテナは、その形状に応じて電界または磁界を拾うように設計できます。最も単純なアンテナは、特定の長さの単線です。磁気アンテナはワイヤのループを使用し、システム内の送信機/受信機素子は、ループアンテナを含む回路を完成させる負荷のように機能します。
アンテナの種類:
適切なフィードを備えたグランドプレーン上で、自由空間に露出した長さλ/4の導体は、効果的なアンテナになり得ます。波長に応じて、アンテナは車のFMアンテナのように長くなったり、ビーコン上の小さなトレースのように短くなったりします。2.4GHzアプリケーションの場合、ほとんどのPCBアンテナは以下の種類に分類されます:
1. ワイヤアンテナ:これは、グランドプレーン上で長さがλ/4に一致し、PCB上に自由空間に延びるワイヤの一部です。これは一般的に50Ωの伝送ラインによって給電されます。ワイヤアンテナは、その寸法と三次元的な露出により、最高の性能とRF範囲を提供します。ワイヤは、直線ワイヤ、ヘリックス、またはループにすることができます。これは三次元(3D)構造であり、アンテナはPCB平面から4〜5mmの高さで空間に突出しています。
2. PCBアンテナ:これはPCB上に描かれたトレースです。アンテナの種類とスペースの制約に応じて、直線トレース、逆F型トレース、メアンダトレース、円形トレース、または波状の曲線にすることができます。PCBアンテナでは、アンテナはPCBと同じ平面内の二次元(2D)構造になります。自由空間に露出した3Dアンテナが2D PCBトレースとしてPCB平面に持ち込まれるため、従わなければならないガイドラインがあります。PCBアンテナはより多くのPCB面積を必要とし、ワイヤアンテナよりも効率が低いですが、安価です。製造が容易で、BLEアプリケーションに許容される無線範囲を備えています。
3. チップアンテナ:これは、内部に導体が詰め込まれた小型フォームファクタICのアンテナです。PCBアンテナを印刷したり、3Dワイヤアンテナを支持するスペースが限られている場合に便利です。
アンテナパラメータ:
リターンロス:アンテナのリターンロスは、アンテナが50Ω伝送ライン(TL)にどれだけ適合しているかを示します。TLの特性インピーダンスは通常50Ωですが、異なる値の場合もあります。商用アンテナおよび試験装置の業界標準は50Ωインピーダンスであるため、この値を使用するのが最も便利です。リターンロスは、不整合により入射電力のどれだけがアンテナによって反射されるかを示します。理想的なアンテナは、完全に整合されている場合、反射なしに全エネルギーを放射します。
リターンロスが無限大の場合、アンテナはTLに完全に整合していると言えます。ほとんどの場合、リターンロス≥10dBが十分と見なされます。10dBのリターンロスは、入射電力の90%が放射のためにアンテナに入ることを意味します。
帯域幅:帯域幅はアンテナの周波数応答を示します。これは、対象帯域全体、つまりBLEアプリケーションの場合は2.40GHzから2.48GHzの間で、アンテナが50Ω伝送ラインにどれだけ適合しているかを示します。
放射効率:反射されなかった電力の一部は、アンテナ内で熱または熱損失として散逸します。熱損失は、FR4基板の誘電体損失と銅トレースの導体損失によるものです。この情報は放射効率として特徴付けられます。100%の放射効率は、反射されなかったすべての電力が自由空間に放射されることを示します。小型フォームファクタPCBの場合、熱損失は最小限です。
放射パターン:放射パターンは放射の指向性特性を示します。つまり、どの方向により多くの放射があり、どの方向により少ないかを示します。この情報は、アプリケーションでアンテナを適切に方向付けるのに役立ちます。
利得:利得は、すべての方向に均一に放射する等方性アンテナと比較した、対象方向の放射を示します。これはdBiで表されます—理想的な等方性アンテナと比較して放射界がどれだけ強いかを示します。
アンテナの物理設計:
PCB上でも外部コンポーネントとして統合する場合でも、アンテナ設計者の目標は、特定の動作目標を満たすようにアンテナの形状を定義することです:
- 高い放射効率
- フィードラインとフロントエンドに沿った低損失
- 指向性(放射パターン)
- フィードラインの整合
- 十分な帯域幅
アンテナの物理設計とPCBへの配置は、上記のすべての動作特性を決定します。アンテナ設計に使用されるフィールドソルバーは、2つの方法で使用できます:周波数領域でアンテナ本体の電圧と電流分布を決定する(モーメント法または境界要素法を使用)、またはアンテナ周辺に放射される電磁界を決定する。
アンテナ周辺の電磁界が決定されると、ソフトウェアを使用して放射パターンと放射効率を決定できます。アンテナ用のフィールドソルバーは一般的に周波数領域で動作するため、これらの値は周波数の関数としてプロットできます。これにより、設計者はアンテナの放射帯域幅を決定できます。
メアンダ逆Fアンテナ(MIFA):
MIFAは、そのコンパクトなサイズと効率的な性能により、ヒューマンインターフェースデバイス(HID)で広く使用されているアンテナです。Cypressは、小型フォームファクタで優れた性能を提供する堅牢なMIFAを開発しました。
- サイズ:7.2 mm × 11.1 mm(284 mils × 437 mils)
- 適した用途:ワイヤレスマウス、キーボード、プレゼンター、その他のHIDアプリケーション
- 設計:アンテナトレース幅は全体を通して20 milsです。PCBスタック間隔に応じて変更される可能性のある主要パラメータは、RFトレース(伝送ライン)の幅(W)です。
アンテナのチューニングと整合:
アンテナチューニングは、所望の周波数帯域内でチップ出力からアンテナに向かって測定した場合、アンテナのリターンロスが10dBより大きいことを保証します。このプロセスは、送信と受信の両方で効率的な電力伝送にとって重要です。iンピーダンス整合について、このトピックに関する最近のブログで詳しくご覧ください。
- 送信モード:10dBより大きいリターンロスは、チップからの出力電力の90%がアンテナに送信されることを保証します。
- 受信モード:無線機側を見る場合も同じチューニング手順に従い、インピーダンスが50Ωであることを確認する必要があります。これにより、受信電力の90%が無線機に転送されることが保証されます。
アンテナチューニングと無線機チューニングはどちらもインピーダンス整合の最適化を含むため、総称してアンテナチューニングと呼ばれます。無線機の出力インピーダンスがアンテナインピーダンスの複素共役である場合、電力伝送が最大化されます。ほとんどのアンテナチューニングプロセスでは、これは以下によって達成されます:
- アンテナインピーダンスを50Ωに変換する
- バランを50Ωに整合させる
PCBアンテナの設計上の考慮事項:
PCBアンテナ設計に取り組む際、最小限のスペースで最適な性能を達成するために考慮すべきいくつかの主要な要素があります:
1. 周波数帯域:無線システムの動作周波数は、PCBアンテナの寸法と構成を決定するために使用されます。設計方程式とシミュレーションツールを使用して、特定の周波数帯域に合わせてアンテナ寸法を最適化できます。
2. アンテナ形状:形状、サイズ、レイアウトを含むPCBアンテナのジオメトリは、放射パターン、効率、インピーダンスに直接影響します。最高の性能を達成するには、慎重な設計上の考慮が必要です。
3. グランドプレーン:連続的で十分に接続されたPCBグランドプレーンは、ほぼすべてのアプリケーションで、特にPCBアンテナの場合に必要です。この場合、グランドプレーンは基準点として機能し、放射損失を最小限に抑えるのに役立ちます。
4. インピーダンス整合:最小限の信号反射と損失で最大の放射性能を達成するには、PCBアンテナのインピーダンスを内部回路のインピーダンスに整合させることが重要です。整合ネットワーク、スタブチューニング、その他のインピーダンス整合コンポーネントを使用して、インピーダンスの最適な整合を達成できます。インピーダンスが整合していないアンテナは、不要な損失と信号偏差を引き起こす可能性があります。
性能テストと最適化:
PCBアンテナ設計が完了したら、所望の仕様と標準への準拠を確保するために、テストと必要な最適化を実行することが不可欠です。以下のような様々なテスト方法があります:
- Sパラメータ測定
- 放射パターン測定
- インピーダンス整合分析
結論:
結論として、PCBアンテナの設計には、周波数帯域、アンテナ形状、グランドプレーン、インピーダンス整合など、様々な要素を慎重に考慮する必要があります。これらは電子工学と電磁気学の重要な部分であり、正しく設計されないと理論が破綻し、アンテナがまったく動作しなくなります。高度な設計およびテスト技術の使用と組み合わせてベストプラクティスに従うことで、ユーザーはあらゆる無線通信製品向けに効率的で信頼性が高く、低コストのPCBアンテナを開発できます。
学び続ける
PCBの基礎:シンプルなPIマッチングを用いた50オームPCBトレース
RF(無線周波数)設計に取り組む際、PCB上のアンテナとRFコンポーネント間の信号伝送には細部への注意が求められます。重要な側面の一つはアンテナトレースの設計であり、これはRF信号が効率的に伝搬するための導管として機能します。本記事では、PCB設計におけるアンテナトレースの50オーム特性インピーダンス維持の重要性と、RFアプリケーションで最適な性能を実現するためのベストプラクティスについて詳しく解説します。 1. 50オームインピーダンスの重要性 RFシステムでは、伝送線路全体にわたって一貫した特性インピーダンスを維持することが、信号反射を最小限に抑え、電力伝送を最大化するために極めて重要です。50オームの特性インピーダンスは、電力処理能力、信号完全性、およびインピーダンス整合の容易さの間の最適なバランスから、RF設計で広く採用されています。アンテナトレースのインピーダンスが接続されたRFコンポーネント(アンテナ、トランシーバー、増幅器など)のインピーダンスと一致すると、信号損失と反射が最小限に抑えられ、効率的なRF信号伝送が実現します。 2. 50オームアンテナトレースの設計上の考慮事項 ● ト......
PCBにおけるビア設計の可能性を解き放つ:パフォーマンスと接続性の向上
ビア設計はPCBの重要な要素であり、効率的な信号の流れ、優れた熱性能、高品質な放熱、そして層間および部品間の接続を容易に確立する方法を可能にします。本記事では、PCBにおけるビア設計の重要性を探り、さまざまなビアの種類を理解し、パッド設計におけるそれらの意義について議論し、ビア設計を最適化するためのベストプラクティスを提供します。 ビアとは何か? ビアはプリント基板(PCB)設計において、基板の異なる層間の電気的接続を確立する重要な部品です。導電経路として機能し、信号、電力、グランド接続がPCBを通じてシームレスに流れることを可能にします。 ビアは通常、ドリルで開けられた穴であり、銅などの導電性材料でメッキされ、層間の電気信号の伝達を可能にします。ビアの直径は、特定の設計要件と製造能力によって決定されます。 ビアを作成する際には、PCBの各層の適切な回路と正しく配置・位置合わせされていることを確認することが重要です。ビアの位置は重要な役割を果たし、信号の流れの最適化、干渉の低減、効率的なルーティングの実現に貢献します。 PCBにおけるビア設計の重要性 ビア設計は、PCBの最適な性能と接続性を確保す......
高速PCB設計におけるアイダイアグラムの役割
高速PCB設計において、信号完全性は非常に重要です。デジタルデバイスの周波数が高くなるにつれて、高速PCB上のコンポーネント間の信頼性の高い通信を確保する必要があります。高速設計における信号完全性を評価するための最も効果的なツールの1つがアイダイアグラムです。これは、ベースバンドパルス伝送システムの性能に対するチャネルノイズ、分散、符号間干渉の複合的な影響を評価するためのツールです。 アイダイアグラムはデジタル信号の性能を視覚的に表現し、エンジニアがノイズ、ジッタ、タイミングエラーなどの要因を評価できるようにします。数学的な観点から見ると、アイパターンは信号の確率密度関数(PDF)の可視化です。アイダイアグラムにおいて開いたアイパターンは、最小限の信号歪みに対応します。このブログでは、高速PCB設計におけるアイダイアグラムの役割、その重要性、および信号完全性の向上にどのように役立つかを探ります。 信号の符号間干渉 符号間干渉とは、信号完全性の問題により2つの連続する信号が互いに干渉する場合に発生する状態です。信号は周波数領域または時間領域のいずれかで互いに区別されます。両方の条件が同時に発生するこ......
ビアが高速PCB設計に与える影響
高速信号にはインピーダンス整合が必要です。基本的にこれは、信号経路が受信側のインピーダンスと整合した連続的なインピーダンスを持たなければならないことを意味します。これは、信号を劣化させる可能性のある信号反射を防ぐためです。非常に基本的な言葉で言えば、PCBトレースの特性インピーダンスは、トレース幅、トレースの銅厚、基準GNDプレーンからの距離、および誘電率に依存します。これは高速設計において非常に明確な事項ですが、ビアに関してはいくつかの問題があります。ビアは信号経路における90度の曲がりです。ビアの形状により、信号経路はPCBトレースとは異なります。ビアにはデフォルトで基準プレーンがありません。 形状と基準プレーンの欠如により、ビアのインピーダンスは通常PCBトレースと整合しません。これは信号反射を引き起こし、信号整合性を損なう可能性があります。PCB性能に影響を与える様々な要素の中で、ビアは高速・高周波回路において信号整合性を維持し損失を低減する上で重要な役割を果たします。本記事では、このような設計におけるビアの影響を深く掘り下げ、信号伝送への影響、課題、およびその使用を最適化する方法を検討し......
FPGAを理解する:詳細ガイド
私が若い電子技術者だった頃、FPGAについて非常に興味がありました。FPGA(Field-Programmable Gate Array)は、製造後にユーザーが設定できるように設計された半導体デバイスの一種です。内部には大量のゲートがあり、実際のチップを製造することなく、ユーザーがプログラムしてチップの動作を再現できます。従来のマイクロコントローラやプロセッサとは異なり、FPGAはカスタムハードウェアロジックの実装において比類のない柔軟性を提供します。この記事では、FPGAの基礎、応用、利点、構造、動作原理、およびプログラミングの基本について解説します。 FPGAとは何か? FPGA(Field-Programmable Gate Array)は、特定のハードウェアレベルのタスクを実行するためにプログラムおよび再プログラム可能な集積回路(IC)です。単一のアプリケーション向けにカスタム製造されるASIC(Application-Specific Integrated Circuit)とは異なり、FPGAはユーザーがロジック構成を定義・変更できる汎用性を提供します。FPGAの主な利点は、プログラミン......
より良いEMC規格のための設計ガイドライン
EMCとは、デバイスが共有動作環境において意図したとおりに動作し、同時に同じ環境内の他の機器が意図したとおりに動作する能力に影響を与えない能力の尺度です。デバイスが電磁エネルギーにさらされたときにどのように反応するかを評価することは、この一部であり、イミュニティ(またはサセプタビリティ)テストとして知られています。デバイスの内部電気システムによって生成されるEMIの量を測定すること(エミッションテストとして知られるプロセス)も、もう一つの要素です。 EMCの両方の側面は、あらゆるシステムにおいて重要な設計およびエンジニアリング上の考慮事項です。デバイスのEMCを適切に予測しないと、安全リスク、製品故障、データ損失など、多くの悪影響を及ぼす可能性があります。その結果、エンジニアがデバイスが実環境でどのように動作するかをより明確に把握できるよう、EMCおよびEMI用の幅広いテスト機器が開発されています。 EMCの重要性:デバイスが他のデバイスからの干渉を受けずに動作し、自身も干渉を引き起こさないことを保証します。 増大するニーズ:デバイスの複雑化と相互接続性の向上に伴い、EMCはコンプライアンスと機能......