This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

6層PCBの積層構成とビルドアップガイドライン

初出公開日 Oct 30, 2025, 更新日 Oct 30, 2025

1 min

目次
  • 6層PCBを採用する理由
  • 6層PCB積層構造の応用例
  • 標準および典型的な6層PCB積層構造
  • 最適な6層スタックアップ構成とは?
  • 6層PCBの積層構造
  • 最適な6層PCBメーカーの選び方

プリント基板(PCB)は現代の電子機器の基盤であり、様々な電子部品を接続・支持するために必要なインフラを提供します。電子機器がより複雑かつ小型化するにつれ、多層PCBの需要が高まっています。中でも6層PCBは多くの用途で広く採用されています。本稿では、6層PCBの積層構造の詳細、その用途、最適な構成、そして最適な製造業者選定の指針について掘り下げます。

Green PCBs

6層PCBを採用する理由

機能性の向上:

6層PCBの主な利点は、より複雑な回路を収容できる点です。追加の層により設計者はより多くの配線経路を確保でき、部品密度と性能の向上を実現します。限られた空間内で精巧な設計を必要とする現代デバイスにとってこれは極めて重要です。

信号整合性の向上:

高速回路はクロストークや電磁干渉(EMI)などの信号整合性問題に特に脆弱です。6層PCBは専用のグランドプレーンと電源プレーンを追加する層を提供し、安定した基準面を提供しノイズを低減することで信号整合性の維持に貢献します。

強化された電力分配:

6層PCBの追加層により、電力分配が改善されます。これは特に、複数の電圧レベルと高電流需要を伴う回路において重要であり、電圧降下を低減し、全ての部品への安定した電力供給を確保するのに役立ちます。

放熱性の向上:

熱管理はPCB設計の重要な要素です。6層PCBの追加層は、熱拡散のための表面積と経路を増やすことで放熱性を向上させ、基板全体の熱性能を高めます。

Circuit Boards

6層PCB積層構造の応用例

通信機器:

高速データ転送と複雑な配線要件に対応できるため、6層PCBは通信機器で広く使用されています。例としてはルーター、スイッチ、基地局などが挙げられます。

医療機器:

診断装置や患者監視システムなどの高度な医療機器には、信頼性が高くコンパクトなPCBが求められます。6層PCBは、優れた信号整合性を備えた高密度設計を提供することで、これらのニーズを満たします。

民生用電子機器:

スマートフォン、タブレット、ウェアラブル機器などのデバイスには、高性能化と小型化が求められます。6層PCBは、これらのデバイスに必要な複雑な回路を収容しつつ、コンパクトなフォームファクターを維持できます。

自動車産業:

現代の車両には制御、安全、エンターテインメントのための多数の電子システムが搭載されています。6層PCBは信頼性と複雑な機能をサポートする能力から、自動車電子機器に採用されています。

産業機器:

産業用自動化・制御システムには堅牢で信頼性の高いPCBが求められます。6層基板は高電力処理と複雑な配線経路に対応できるため、産業用途に最適です。

標準および典型的な6層PCB積層構造

標準積層構成:

一般的な6層PCB積層構造は以下の層で構成されます:

1. 信号層

2. グランドプレーン

3. 信号層

4. 信号層

5. グランドプレーン

6. 信号層

この構成では、グランドプレーンは基準面として機能し、信号の帰還経路を提供するとともに、ノイズやクロストークの低減に貢献します。信号層は様々なトレースの配線に使用されます。

利点:

● 信号層とグランドプレーンの近接性による信号整合性の向上

● 電源とグランド専用のプレーンによる電力分配の改善

欠点:

● より単純な積層構成と比較した製造の複雑さとコストの増加

● 高周波アプリケーションでは挿入損失が高くなる可能性がある。

Standard Stackup Configuration

最適な6層スタックアップ構成とは?

信号整合性を最適化したスタックアップ:

最適な信号整合性を必要とする設計では、代替スタックアップを使用できます:

1. 信号層

2. グランドプレーン

3. 信号層

4. 電源プレーン

5. グランドプレーン

6. 信号層

この構成では、信号層をグランドプレーンと電源プレーンで挟み込むことでクロストークとEMIを最小限に抑え、優れたシールド性と絶縁性を実現します。

電源層とグランド層の配分:

専用の電源層とグランド層を設けることは、安定した電力供給の維持とノイズ低減に不可欠です。電源プレーンとグランドプレーンを分離した構成により、基板全体への均一な電力配分と、信号に対する明確な基準面が確保されます。

設計上の考慮事項:

● インピーダンス制御:

高速信号ではインピーダンスの一貫性維持が重要です。これには、トレース幅、間隔、使用材料の誘電率を慎重に考慮する必要があります。

● 層の対称性:

製造工程での反りを防ぐため、層の積層構造に対称性を保つことが重要です。これは銅配分のバランスを取り、層が均等に分散されるようにすることを意味します。

Layer Symmetry

6層PCBの積層構造

材料選定:

6層PCBの性能には材料選択が不可欠です。一般的な材料は以下の通りです:

●FR4:

優れた熱的・電気的特性を有する汎用材料。

●ロジャース:

高周波材料で、RFアプリケーションにおいて優れた性能を発揮します。

誘電率や損失正接などの材料特性は、PCBの信号完全性と全体的な性能を決定する上で重要な役割を果たします。

製造工程:

●積層:

コア材料とプリプレグ層を加熱・加圧下で積層し、固く一体化した基板を形成する工程から始まります。

●穴あけ:

ビア(貫通孔)を形成するため、基板に穴を開けます。これによりPCBの異なる層が接続されます。

●めっき:

開けた穴に銅をめっきし、層間の電気的接続を確立します。

●エッチング:

不要な銅をエッチング除去し、所定の回路パターンを残します。

品質管理:

6層PCBの品質を確保するには、厳格な試験と検査が必要です。これには以下が含まれます:

●電気的試験:

回路の導通性と絶縁性を検証します。

●X線検査:

ビアや内部層の欠陥を検査します。

●熱サイクル試験:

様々な温度条件下での基板の性能を試験します。

最適な6層PCBメーカーの選び方

品質と信頼性:高品質なPCBを確実に供給できる実績のあるメーカーを選択してください。ISOやULなどの認証を取得しているか確認しましょう。

技術力:

メーカーが高度な設計や材料に対応できる技術と設備を有していることを確認してください。

コスト効率:

コストは重要な要素ですが、PCBの品質を損なうべきではありません。コストと品質のバランスを考慮してください。

リードタイムとサポート:

迅速な納期と優れたカスタマーサポートを提供し、問題や懸念に即座に対応できるメーカーを選択してください。

推奨メーカー:

6層PCBのトップメーカーの一つがJLCPCBです。信頼性の高い選択肢となるサービスを提供しています:

● 高品質な製造:

2006年に設立されたJLCPCBは、年間1450万件以上の注文を処理するPCB生産の世界的リーダーです。先進的な設備と厳格な品質基準により、複雑な多層設計においても一貫した性能を保証します。

● 競争力のある価格設定:

6層PCBは5枚でわずか2ドルから(お客様1人につき1回限り)。100×100mmなどの大型サイズでも5枚で35ドルと、市場の大半の競合他社より30%安価です。

● 迅速な納期:

1~4層基板のプロトタイプは24時間以内に、6層基板は48時間以内に製造可能です。世界中への配送はわずか2~7日で完了し、設計から納品までのプロセスを迅速化します。

● 優れたカスタマーサポート:

180ヶ国以上、620万人以上のユーザー基盤を持つJLCPCBは24時間365日のオンラインサポートを提供し、世界中のエンジニアやメイカーが必要な時にタイムリーな支援を受けられるよう保証します。

Green PCBs

結論

 要約すると、6層PCBは機能性の向上、信号整合性の改善、電力分配の強化、放熱性の向上など、数多くの利点を提供します。最適な性能を実現するには、標準および最適化された積層構成を理解することが極めて重要です。さらに、信頼性の高い6層PCBを構築するには、適切な材料の選択と細心の注意を払った製造プロセスの遵守が不可欠です。最後に、JLCPCBのような信頼できる製造業者を選ぶことは、PCBプロジェクトの品質と成功に大きな差をもたらします。

学び続ける