PCB上でのアンテナ設計:初心者から上級者へのガイド
2 min
- PCBアンテナの理解
- PCBアンテナの種類
- 4. PCBアンテナ設計の基礎
- 6. PCBアンテナ設計を始めるための簡単なステップ
- 設計例:2.4 GHz PCBアンテナ設計
- PCBアンテナ設計のベストプラクティス
- 複雑なアイデア(簡単な紹介)
- 結論:
- よくある質問:

今日、ワイヤレス接続が広く普及している世界では、小型で手頃な価格の信頼性の高いアンテナの需要がかつてないほど高まっています。アンテナは電磁波の原理を実世界で実装したものです。さまざまなワイヤレス用途向けに信号の送受信を可能にします。この分野では多くの理論的・実験的研究が行われていますが、実際の製品で広く使用されるようになる設計はごくわずかです。
さまざまな選択肢の中で、プリント基板(PCB)アンテナは現代のデバイスにとって実用的な選択肢となっています。アンテナを回路基板に直接埋め込むことで、設計者はシステムサイズを最小化したりコストを削減したりでき、外部アンテナモジュールの必要性を排除できます。この統合により、PCBアンテナはWi-FiシステムやIoTデバイス、BLEモジュール、ウェアラブルなどのコンパクトな電子機器に特に適しています。このガイドでは、PCBアンテナの基本、さまざまな種類、設計時に考慮すべき事項、ベストプラクティス、そしてアンテナ設計スキルの向上に役立つ高度なトピックについて少し見ていきます。
PCBアンテナの理解
PCBアンテナは、電磁信号を送受信するために設計された、回路基板上に形成された金属トレースです。特定の周波数または周波数範囲で共振するように設計されています。この設計により、デバイスはワイヤレス通信が可能になります。
PCBアンテナの主な利点:
- 低コスト(PCBエッチング以外の追加製造が不要)
- コンパクトなサイズと統合性
- 高い信頼性(可動部品や取り外し可能な部品がない)
- アプリケーションのニーズに合わせてカスタマイズ可能
また、PCBレイアウト、グランドプレーン設計、部品配置に敏感であるため、慎重なエンジニアリングが不可欠です。
PCBアンテナの種類
1) 逆Fアンテナ(IFA)
コンパクトデバイスで最も一般的なタイプの一つです。スペースを削減するために曲げられた形状を特徴としています。これはシングルバンドアプリケーションに適しています。Bluetooth、Wi-Fi、セルラーデバイスに応用されています。コンパクトでマッチングが容易ですが、帯域幅が非常に狭いです。
赤色:トップ層 および 青色:ボトム層
注意:上記の画像に示されている白い領域のPCBの底面には銅を配置しないでください。
2) メアンダーアンテナ
より長い導電経路を小さな物理的領域に折りたたんだものです。PCBスペースが限られているが、電気長を維持する必要がある場合に使用されます。
3) モノポールアンテナとダイポールアンテナ
- モノポール:グランドプレーンに対して垂直に配置された1本の導体。
- ダイポール:2本の導体が反対方向を向いています。
グランドプレーンがこれら2つのアンテナの主な違いです。調整と設計が簡単です。ただし、メアンダー形状と比較してフットプリントが大きくなります。
4) ループアンテナ
- 磁場を放射する導電性ループ構造。
- NFCおよびRFIDに最適。
ループアンテナの記号:
長所:短距離での高効率。
短所:長距離には理想的ではありません。
3.5 パッチアンテナ
- グランドプレーン上の平坦な金属パッチで、誘電体によって分離されています。
- GPSによく使用されます。
長所:指向性放射、コンパクト。
短所:狭い帯域幅。
簡単な比較表:
4. PCBアンテナ設計の基礎
PCBアンテナを設計する前に、性能に影響を与える主な要因を理解する必要があります。
1. 共振周波数
アンテナは、所望の動作周波数またはその近くで共振する必要があります。これは電気長によって決定され、以下の影響を受けます:
- トレース長
- PCB誘電率(εr)
- アンテナ形状
2. インピーダンス整合
ほとんどのRF回路は、特性インピーダンス 50 Ωで動作するように設計されています。不一致は信号反射を引き起こし、効率を低下させる可能性があります。インピーダンス整合は以下を使用して実現できます:
- 整合ネットワーク(コンデンサ、インダクタ)
- トレース寸法の調整
- グランドプレーンの微調整
3. グランドプレーン
PCBアンテナの効率は、主にグランドプレーンの寸法と形状に依存します。
- 小さすぎる:効率の低下
- 大きすぎる:周波数シフト
- アンテナ領域の直下にカットやビアがないこと
4. 基板材料
FR-4が広く使用されています。3 GHz以上の周波数では、信号減衰を最小限に抑えるためにRogersなどの低損失基板が好まれます。これは安定した誘電特性を持っているためです。
5. トレース幅と形状
トレース幅はインピーダンスと電流分布に影響します。理想的な形状を決定するために、計算機やADSやCSTなどのシミュレーションプログラムを使用します。
6. PCBアンテナ設計を始めるための簡単なステップ
ステップ1:要件を評価する
- 動作周波数
- 帯域幅
- 利用可能なスペース
- 法規制の遵守が必要
ステップ2:アンテナの種類を選択する
アプリケーションと空間要件に最も適した形状を選択します。
ステップ3:PCB基板を選択する
FR-4は標準的なアプリケーションに一般的に使用され、高周波設計にはRogersまたは同等の基板が選択されます。
ステップ4:初期レイアウト
周波数に応じて計算された長さに従ってアンテナ形状を描画します。
ステップ5:グランドプレーンとフィードを含める
アンテナ周囲にクリアスペースを維持し、フィードラインのRF設計ガイドラインに従います。
ステップ6:シミュレーションを実行する
EMシミュレータを使用して性能を検証します。
ステップ7:テストとプロトタイプ
ベクトルネットワークアナライザ(VNA)を使用して測定し、必要に応じて調整します。
設計例:2.4 GHz PCBアンテナ設計
IoTデバイスにBluetoothアンテナを持たせたいとします。
1) 周波数を設定する
- 目標周波数はWi-Fi帯域とBluetoothの2.4 GHzです。
- 約31 mm、つまり4分の1波長(λ/4)が必要です。
- ここで波長 λ = c/f = 3×10⁸/2.4×10⁹ = 125 mm
2) アンテナタイプを選択する
PCBでは、一般的に以下が使用されます:
- 逆Fアンテナ(IFA)
- メアンダーモノポール
- プリントダイポール
ここでは、コンパクトでBLE/Wi-Fiで広く使用され、整合が容易な逆Fを採用します。
3) 初期寸法を計算する
- 長さ ≈ λ/4 = 31 mmですが、PCB誘電体(FR4はεr = 4.2)のため少し短くなります。
- 実効長 = 15~20 mm、レイアウトによって異なります。
- トレース幅:機械的強度のために1~2 mm。
4) PCBツールで設計する
- アンテナトレースをPCBの端に配置します(自由に放射できるように)。
- RF IC/コネクタからアンテナパッドまで50 Ωのフィードラインを維持します。(マイクロストリップまたはコプレーナ導波路計算機を使用して正確な幅を定義します。例:1.6 mm FR4上で約1.2 mm)。
- 整合ネットワークを追加します(通常、最初は0 Ω抵抗で2~3パッド、後でL/C値を使用して調整)。
5) グランドとクリアランス
- フィードラインの下にグランドプレーンを維持しますが、アンテナ素子の下にはグランドを配置しないでください(クリアランス領域を残す)。
- より良い効率のために、アンテナ領域周囲に少なくとも5~10 mmのクリアランスを維持します。
6) チューニング
- ベクトルネットワークアナライザ(VNA)を使用してPCBプロトタイプを測定します。
- アンテナ長を微調整したり、銅をトリミングしたり、適切な部品、コンデンサ、インダクタで調整します。
アンテナレイアウトが完成したら、GerberファイルをJLCPCBにアップロードして、数分でオンライン見積もりを即座に取得できます。これにより、実際のハードウェアでアンテナ性能を迅速にテストおよび改良できます。
PCBアンテナ設計のベストプラクティス
1. アンテナ領域をクリアに保つ:アンテナの下/近くに部品、トレース、銅箔を配置しないでください。
2. フィードラインに注意する:RFフィードラインには制御インピーダンストレース(通常50 Ω)を使用します。
3. グランドプレーンを最適化する:RF回路の下には専用のグランドプレーンを使用しますが、アンテナ放射領域の下には配置しないでください。
4. チューニングとプロトタイピング:実際の条件でアンテナを調整するためのテストパッドまたはチューニング部品を含めます。
5. ノイズ源からの分離:干渉を避けるため、アンテナは高速デジタルラインやスイッチングレギュレータから離して配置する必要があります。
6. 製造前のシミュレーション:製造に進む前に、電磁シミュレーションツールを使用して設計を確認します。
複雑なアイデア(簡単な紹介)
- MIMOアンテナ設計 – Wi-Fi 6および5Gで並列データストリーム用の複数のアンテナはMIMOアンテナ設計として知られています。
- ビームフォーミング – ビームフォーミングは、振幅と位相を変化させることによって信号を指向させるプロセスです。
- マルチバンドアンテナ – 複数の周波数帯域で動作する単一のアンテナ構造はマルチバンドアンテナとして知られています。
- アンテナダイバーシティ – マルチパス環境での信頼性を高めるために複数のアンテナを使用することはアンテナダイバーシティとして知られています。
これらには、Sパラメータ、RFシミュレーション、高度なPCBスタックアップ設計のより深い理解が必要です。
結論:
PCBアンテナは現代のワイヤレスデバイスにおいて重要な役割を果たし、コンパクトで信頼性が高く、コスト効率の良い通信ソリューションを可能にします。設計には慎重なレイアウト、テスト、RF原理の理解が必要です。モノポールやIFAを学んでいる初心者でも、ビームフォーミングのような高度な概念を探求している場合でも、PCBアンテナ設計をマスターすることで、幅広いワイヤレスイノベーションへの扉が開きます。
よくある質問:
1. PCBアンテナを設計する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素は以下の通りです:
- 動作周波数と目標帯域幅
- アンテナタイプ(例:モノポール、ダイポール、パッチ、逆F)
- PCB材料と誘電率(Dk)
- グランドプレーンのサイズと形状
- インピーダンス整合とフィードライン設計
- 干渉を最小限に抑えるためのクリアランス領域 これらの要素はアンテナ性能、効率、信号強度に直接影響します。
2. 最も一般的なPCBアンテナの種類は何ですか?
一般的なPCBアンテナの種類は以下の通りです:
- モノポールアンテナ – シンプルでコンパクト
- ダイポールアンテナ – 良好な放射パターンとバランス
- パッチアンテナ – GPS、Wi-Fi、IoTデバイスで広く使用
- 逆Fアンテナ(IFA/PIFA) – スペース効率が良く汎用性が高い
- メアンダーラインアンテナ – スペースに制約のある設計に最適
選択はアプリケーション、サイズ制約、目標周波数によって異なります。
3. PCB材料の特性はアンテナ性能にどのように影響しますか?
PCB材料は誘電率(Dk)、損失正接、厚さを決定し、これらが信号伝搬と効率に影響します。
- FR4はコスト効率が良いですが、高周波では一貫性が低くなります。
- RogersやPTFEベースのラミネートは、RFおよび高周波アプリケーションに優れた性能を提供します。適切な材料を使用することで、信号損失を減らし、全体的なアンテナ効率を向上させることができます。
4. PCBアンテナの適切なインピーダンス整合を確保するにはどうすればよいですか?
適切なインピーダンス整合は信号反射を最小限に抑え、電力伝送を最大化します。技術には以下が含まれます:
- フィードラインの幅と長さの調整
- コンデンサやインダクタなどの整合部品の追加
- チューニングスタブやバランの使用
- RF設計ツールを使用したシミュレーションとテスト 適切に整合されたアンテナは通常、動作周波数で-10 dB以下のリターンロス(S11)を持ちます。
5. JLCPCBはRFおよびアンテナアプリケーション用のPCBを製造できますか?
はい。JLCPCBはRFおよびアンテナ設計向けの高品質PCB製造を提供しており、高周波性能のためのRogersなどの先進材料を含みます。精密な製造公差、制御インピーダンス機能、迅速なプロトタイピングサービスにより、JLCPCBはコンセプトから生産まで設計者をサポートします。
学び続ける
PCBの基礎:シンプルなPIマッチングを用いた50オームPCBトレース
RF(無線周波数)設計に取り組む際、PCB上のアンテナとRFコンポーネント間の信号伝送には細部への注意が求められます。重要な側面の一つはアンテナトレースの設計であり、これはRF信号が効率的に伝搬するための導管として機能します。本記事では、PCB設計におけるアンテナトレースの50オーム特性インピーダンス維持の重要性と、RFアプリケーションで最適な性能を実現するためのベストプラクティスについて詳しく解説します。 1. 50オームインピーダンスの重要性 RFシステムでは、伝送線路全体にわたって一貫した特性インピーダンスを維持することが、信号反射を最小限に抑え、電力伝送を最大化するために極めて重要です。50オームの特性インピーダンスは、電力処理能力、信号完全性、およびインピーダンス整合の容易さの間の最適なバランスから、RF設計で広く採用されています。アンテナトレースのインピーダンスが接続されたRFコンポーネント(アンテナ、トランシーバー、増幅器など)のインピーダンスと一致すると、信号損失と反射が最小限に抑えられ、効率的なRF信号伝送が実現します。 2. 50オームアンテナトレースの設計上の考慮事項 ● ト......
PCBにおけるビア設計の可能性を解き放つ:パフォーマンスと接続性の向上
ビア設計はPCBの重要な要素であり、効率的な信号の流れ、優れた熱性能、高品質な放熱、そして層間および部品間の接続を容易に確立する方法を可能にします。本記事では、PCBにおけるビア設計の重要性を探り、さまざまなビアの種類を理解し、パッド設計におけるそれらの意義について議論し、ビア設計を最適化するためのベストプラクティスを提供します。 ビアとは何か? ビアはプリント基板(PCB)設計において、基板の異なる層間の電気的接続を確立する重要な部品です。導電経路として機能し、信号、電力、グランド接続がPCBを通じてシームレスに流れることを可能にします。 ビアは通常、ドリルで開けられた穴であり、銅などの導電性材料でメッキされ、層間の電気信号の伝達を可能にします。ビアの直径は、特定の設計要件と製造能力によって決定されます。 ビアを作成する際には、PCBの各層の適切な回路と正しく配置・位置合わせされていることを確認することが重要です。ビアの位置は重要な役割を果たし、信号の流れの最適化、干渉の低減、効率的なルーティングの実現に貢献します。 PCBにおけるビア設計の重要性 ビア設計は、PCBの最適な性能と接続性を確保す......
高速PCB設計におけるアイダイアグラムの役割
高速PCB設計において、信号完全性は非常に重要です。デジタルデバイスの周波数が高くなるにつれて、高速PCB上のコンポーネント間の信頼性の高い通信を確保する必要があります。高速設計における信号完全性を評価するための最も効果的なツールの1つがアイダイアグラムです。これは、ベースバンドパルス伝送システムの性能に対するチャネルノイズ、分散、符号間干渉の複合的な影響を評価するためのツールです。 アイダイアグラムはデジタル信号の性能を視覚的に表現し、エンジニアがノイズ、ジッタ、タイミングエラーなどの要因を評価できるようにします。数学的な観点から見ると、アイパターンは信号の確率密度関数(PDF)の可視化です。アイダイアグラムにおいて開いたアイパターンは、最小限の信号歪みに対応します。このブログでは、高速PCB設計におけるアイダイアグラムの役割、その重要性、および信号完全性の向上にどのように役立つかを探ります。 信号の符号間干渉 符号間干渉とは、信号完全性の問題により2つの連続する信号が互いに干渉する場合に発生する状態です。信号は周波数領域または時間領域のいずれかで互いに区別されます。両方の条件が同時に発生するこ......
ビアが高速PCB設計に与える影響
高速信号にはインピーダンス整合が必要です。基本的にこれは、信号経路が受信側のインピーダンスと整合した連続的なインピーダンスを持たなければならないことを意味します。これは、信号を劣化させる可能性のある信号反射を防ぐためです。非常に基本的な言葉で言えば、PCBトレースの特性インピーダンスは、トレース幅、トレースの銅厚、基準GNDプレーンからの距離、および誘電率に依存します。これは高速設計において非常に明確な事項ですが、ビアに関してはいくつかの問題があります。ビアは信号経路における90度の曲がりです。ビアの形状により、信号経路はPCBトレースとは異なります。ビアにはデフォルトで基準プレーンがありません。 形状と基準プレーンの欠如により、ビアのインピーダンスは通常PCBトレースと整合しません。これは信号反射を引き起こし、信号整合性を損なう可能性があります。PCB性能に影響を与える様々な要素の中で、ビアは高速・高周波回路において信号整合性を維持し損失を低減する上で重要な役割を果たします。本記事では、このような設計におけるビアの影響を深く掘り下げ、信号伝送への影響、課題、およびその使用を最適化する方法を検討し......
FPGAを理解する:詳細ガイド
私が若い電子技術者だった頃、FPGAについて非常に興味がありました。FPGA(Field-Programmable Gate Array)は、製造後にユーザーが設定できるように設計された半導体デバイスの一種です。内部には大量のゲートがあり、実際のチップを製造することなく、ユーザーがプログラムしてチップの動作を再現できます。従来のマイクロコントローラやプロセッサとは異なり、FPGAはカスタムハードウェアロジックの実装において比類のない柔軟性を提供します。この記事では、FPGAの基礎、応用、利点、構造、動作原理、およびプログラミングの基本について解説します。 FPGAとは何か? FPGA(Field-Programmable Gate Array)は、特定のハードウェアレベルのタスクを実行するためにプログラムおよび再プログラム可能な集積回路(IC)です。単一のアプリケーション向けにカスタム製造されるASIC(Application-Specific Integrated Circuit)とは異なり、FPGAはユーザーがロジック構成を定義・変更できる汎用性を提供します。FPGAの主な利点は、プログラミン......
より良いEMC規格のための設計ガイドライン
EMCとは、デバイスが共有動作環境において意図したとおりに動作し、同時に同じ環境内の他の機器が意図したとおりに動作する能力に影響を与えない能力の尺度です。デバイスが電磁エネルギーにさらされたときにどのように反応するかを評価することは、この一部であり、イミュニティ(またはサセプタビリティ)テストとして知られています。デバイスの内部電気システムによって生成されるEMIの量を測定すること(エミッションテストとして知られるプロセス)も、もう一つの要素です。 EMCの両方の側面は、あらゆるシステムにおいて重要な設計およびエンジニアリング上の考慮事項です。デバイスのEMCを適切に予測しないと、安全リスク、製品故障、データ損失など、多くの悪影響を及ぼす可能性があります。その結果、エンジニアがデバイスが実環境でどのように動作するかをより明確に把握できるよう、EMCおよびEMI用の幅広いテスト機器が開発されています。 EMCの重要性:デバイスが他のデバイスからの干渉を受けずに動作し、自身も干渉を引き起こさないことを保証します。 増大するニーズ:デバイスの複雑化と相互接続性の向上に伴い、EMCはコンプライアンスと機能......