This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

クリーンなPCB分離の実現:プロフェッショナルなデパネリングの利点

初出公開日 Nov 21, 2026, 更新日 Nov 21, 2026

2 min

目次
  • 分板がPCB生産における重要な工程である理由
  • 主要な分板方法とその用途
  • プロジェクトに適した分板方法の選択
  • 一般的な分板の課題と専門的な解決策
  • JLCPCBの高度な分板機能
  • PCB分板に関するFAQ

重要なポイント

きれいな分板は重要な最終工程です。不適切な分割はマイクロクラック、トレース/はんだ接合部の損傷、層間剥離、粗いエッジを引き起こす可能性があります。外形、材料/厚さ、部品のエッジクリアランス、生産量、要求されるエッジ品質に基づいて早い段階で方法を選択してください。直線的な高速カットにはVスコアリング、複雑な形状にはルーティング、壊れやすい設計やエッジ制約のある設計にはレーザーを選択し、IPC基準に従って管理と検査を行います。

パネルからPCBを折り取った際に、粗いエッジ、基板外形に沿った小さな亀裂、あるいはエッジに沿ったトレースを走るヘアラインクラックを見つけたことはありませんか?それは分板が不良であるときに起こることです。これはPCB製造における最後の大きな機械的工程ですが、エンジニアがプロジェクトを設計する際に最も軽視されがちな工程の一つでもあります。生産プロセスでは、PCBは取り扱いの容易さと自動組立を促進するために、より大きなパネル上に小さなグループで組み立てられます。しかし、はんだ付けと検査が完了した後、それらの基板はきれいな方法で分離する必要があります。

Clean PCB Separation5

不適切な分板プロセスは、製造プロセスで行われた細心の作業をすべて無駄にし、ストレスフラクチャー、層間剥離、外観上の欠陥を追加する可能性があります。今日は、主要なPCB分板技術、トレードオフ、および注意すべき落とし穴について説明します。プロトタイプを作成する場合でも、数千台の生産に移行する場合でも、分板を学ぶことで、パネル設計と方法の選択に関してより賢明な決定を下せるようになります。

分板がPCB生産における重要な工程である理由

分板は基板を二つに引き裂くだけの単純なプロセスと想像されがちですが、実際ははるかに複雑です。基板の信頼性、エッジ品質、長期的な電気的性能は、使用する方法とその実施の良し悪しに直接依存します。

パネル化後の分板の役割

PCB製造では、個々の基板設計をより大きなパネル上に配置し、自動SMTライン、リフロー炉、ウェーブはんだ付けシステムを使用して処理します。このパネル化のステップは、効率の管理とコスト削減に必要です。組立後、機械的ストレス、熱的損傷、寸法変化を引き起こすことなく、各基板をパネルから剥がす必要があります。公差は非常に狭く、エッジ精度は方法によっては0.1〜0.5 mm程度の場合があります。

不適切な分離が最終基板品質に及ぼすリスク

不適切な分板の影響は即座に現れることもあれば、数ヶ月後に現場で明らかになることもあります。

Clean PCB Separation6

  • 基板内のマイクロクラック:過負荷によりラミネートに微細な亀裂が生じ、基板の構造強度が低下します。
  • 銅トレースの損傷:基板エッジから0.3 mm未満のトレースは、粗い分離が発生すると引き裂かれる可能性があります。
  • はんだ接合部のストレス:エッジに沿ったBGAおよびQFN接合部は、曲げ応力により亀裂が生じ、断続的な接続を引き起こす可能性があります。
  • 層間剥離:制御されていない切断力により、基板周囲全体にわたって銅-ラミネート界面が分離する可能性があります。

IPC-A-600のクラス3高信頼性基板では、測定可能な層間剥離、バリ、または規定の限界を超える繊維露出のない、きれいで滑らかなエッジが要求されます。

主要な分板方法とその用途

直線的でコスト効率の良い分離のためのVスコアリング

最も古く、最も安価なPCB分板方法の一つがVスコアリングです。製造プロセスでは、分離ラインに沿ってパネルの上面と下面にV字型の切り込みが入れられます。溝は通常、基板の厚さの3分の1を両側から切り込み、組立中にパネルを保持する細いウェブが残ります。

Clean PCB Separation4

その後、基板はパネルを円形回転ブレードに通すPCB分板機に通すか、制御された曲げ力を加えることによって分離されます。主な仕様は以下の通りです。

  • スコア角度:通常30度、45度、または60度
  • 残存ウェブ厚さ:通常0.2〜0.5 mm(一般的に基板全体の厚さの3分の1)
  • 基板厚さ範囲:0.8 mm〜3.0 mm
  • 部品のエッジクリアランス:Vスコアラインから最低1.0 mmを推奨

主な制限は、Vスコアリングが直線カットのみをサポートすることです。曲線、不規則な外形、または内部カットアウトには別の方法が必要です。

複雑な形状のためのルーティングとタブルーティング

基板外形に曲線や不規則な形状が含まれる場合、タブルーティングが好ましい選択です。パネルフレームは、通常1.5〜3.0 mm幅の小さなブレイクアウェイタブ(またはマウスバイト)によって個々の基板に接続され、非めっき穴で制御された弱点を形成します。

Clean PCB Separation1

高速超硬ビット(20,000〜60,000 RPM)がPCB分板ルーターで使用され、これらのタブを0.1 mm以内の精度で切断します。この利点は以下の通りです。

  • 曲線、ノッチ、内部カットアウトを含む複雑な基板形状をサポート
  • 0.4 mmから3.0 mm以上の基板厚さに対応
  • バリが最小限の比較的きれいなエッジを残す
  • リジッドFR4、メタルコア、CEM基板に対応

犠牲になるのは速度です。ルーティングはVスコア分離ほど速くなく、ブレイクアウェイタブによって残された小さな突起は二次仕上げが必要な場合があります。もう一つの要因は粉塵の発生で、繊細な部品の周囲には適切な集塵システムを使用する必要があります。

高精度および壊れやすい基板のためのレーザー分板

レーザー分板は、最高の精度とソフトな分離を確保するための最良の選択肢です。レーザービームはPCB材料に集光され、機械的接触なしで切断し、基板にほとんどストレスを与えず、非常にきれいなエッジを提供します。

Clean PCB Separation2

レーザー分板は特に以下の場合に有用です。

  • 超薄型(0.4 mm未満)で機械的ルーティング力に耐えられない基板
  • 基板が柔軟でクランプが困難なフレックスおよびリジッドフレックス回路
  • 部品が基板エッジから0.2 mm以内に近接している場合
  • バリのない、炭化のないエッジが必要な医療または航空宇宙用途

UVレーザー(通常波長355 nm)は、CO2レーザーと比較して熱影響部(HAZ)が小さいため好まれます。カーフは20〜50マイクロメートルと非常に細く、材料の無駄が少なく、パネル内の基板のネストを小さくできます。

主な欠点はコストとスループットです。レーザーシステムは機械式と比較して非常に高価で、厚い基板の切断では遅くなります。中〜大量生産の標準FR4では、ルーティングまたはVスコアリングの方が依然として実用的です。

プロジェクトに適した分板方法の選択

適切な方法の選択は、万能の決定ではありません。間違った選択をすると、必要以上にコストがかかるか、基板品質が損なわれる可能性があります。

基板の厚さ、材料、生産量などの要因

以下の表は、3つの方法が主要な選択基準でどのように比較されるかをまとめたものです。

要因Vスコアリングタブルーティングレーザー分板
基板形状直線のみ曲線を含む任意の形状曲線を含む任意の形状
厚さ範囲0.8 - 3.0 mm0.4 - 3.0+ mm0.1 - 1.6 mm(一般的)
エッジ精度+/- 0.2 mm+/- 0.1 mm+/- 0.05 mm
機械的ストレス中程度(曲げ力)低〜中程度実質的にゼロ
部品のエッジクリアランス最低1.0 mm最低0.5 mm最低0.2 mm
材料適合性FR4、CEM-1FR4、MCPCB、CEMFR4、フレックス、リジッドフレックス
ツーリングコスト低中程度高
最適な生産量範囲中〜高低〜高低〜中

基板材料も重要です。標準FR4は3つの方法すべてと相性が良いです。メタルコアPCBは金属層の硬度のため、ルーティングに適しています。フレキシブルポリイミド回路は、引き裂きや変形を避けるためにほぼ常にレーザー分板が必要です。

速度、コスト、エッジ品質のバランス

生産量が多く、基板が単純な長方形の場合、Vスコアリングはコストと速度の面で勝るものはありません。不規則な形状のプロトタイプや少量生産の場合、タブルーティングは柔軟性とコストの最良のバランスを提供します。材料の脆弱性、極端な部品とエッジの近接、または厳しいエッジ要件が要求する場合、レーザー分板は経済的に理にかなっています。

実用的な意思決定フレームワークは以下の通りです。

1. 基板外形を定義します。純粋に長方形の場合、Vスコアリングがデフォルトです。

2. エッジ付近の部品配置を確認します。0.5 mm以内の部品はVスコアリングを除外します。

3. 厚さと材料を評価します。フレックス回路と超薄型基板はレーザーに傾きます。

4. 生産量を考慮します。大量生産はVスコアリングまたはルーティングに有利です。複雑な形状の少量生産はルーティングに有利です。

5. エッジ品質のニーズを評価します。突起のない完全に滑らかなエッジにはレーザー分板が必要です。

一般的な分板の課題と専門的な解決策

バリ、亀裂、機械的ストレスの防止

バリは切断後に基板エッジに残る小さな隆起した尾根で、ルータービットが摩耗している場合や送り速度が高すぎる場合に最も一般的です。これらは単なる外観上の問題ではありません。バリは筐体の嵌合を妨げ、コンフォーマルコーティングの完全性を損ない、導電性の破片が剥がれ落ちた場合に短絡のリスクを生み出す可能性があります。

亀裂と機械的ストレスはより潜在的な問題です。Vスコア分離中に、残存ウェブが薄すぎると、取り扱い中に基板が早期に破損する可能性があります。厚すぎると、過剰な力が曲げ応力として基板に放射されます。IPC-2221は、ストレスによる損傷を最小限に抑えるために、分離ラインと最も近い銅フィーチャーとの間に適切なクリアランスを維持することを推奨しています。

専門的な解決策は以下の通りです。

  • 交換間隔を定めた、定期的にメンテナンスされた鋭利なツーリングの使用
  • パネルの剛性ときれいな分離のバランスを取るためのVスコア深さの最適化
  • 分離力を均等に分散するための制御された治具サポートの適用
  • IPC-A-600エッジ品質基準に従った分板後の検査の実施

層間剥離のないきれいなエッジの確保

層間剥離は、PCBラミネート層が基板エッジに沿って分離し始めるときに発生します。これは特に多層基板で問題となり、露出した内部層が湿気の浸入を招き、時間の経過とともに導電性陽極フィラメント(CAF)の成長につながる可能性があります。

Clean PCB Separation3

エッジの層間剥離を防ぐには、プロセス全体にわたる注意が必要です。

  • 弱く結合したラミネートは分離しやすいため、適切なラミネーション品質の維持
  • 切断エッジでの過剰な熱を避けるための、ルーティングに適した送り速度とRPMの使用
  • 応力集中を避けるための、仕様内でのVスコア角度と深さの維持
  • レーザー分板の場合、樹脂損傷を防ぐための出力と速度の制御

これが、ほとんどの生産ワークフローが組立とリフロー完了後に分板を行う理由でもあります。リフロー前の分板は粗いエッジを残し、高いはんだ付け温度がそれをさらに進展させる可能性があります。

手頃で高品質なPCB製造

製造、組立、部品のオールインワンソリューションで時間とコストを節約。ベンダー調整を減らし、分割出荷を避け、予算を圧迫することなく一貫した信頼性の高い品質を実現します。無料見積もりを取得 >

JLCPCBの高度な分板機能

複数の分板技術に対応する精密機器

JLCPCBは一つの屋根の下で、専用のVスコアリングライン、CNCルーティングステーション、レーザー分板ラインを運用しています。直線的なVスコア分離が必要な設計でも、ブレイクアウェイタブを備えた複雑なルーティング外形でも、適切な機器を見つけて厳しい公差で維持することができます。ルーティングシステムには、エッジの品質を確保するために自動工具摩耗監視を備えた高精度スピンドルが装備されています。Vスコアリングの場合、ブレードの位置合わせと溝の深さはセットアップ時およびバッチ中にチェックされます。

損傷のない結果のための統合品質管理

JLCPCBでの分板プロセスは、全体的な品質管理プロセスの一部です。分離された基板は、エッジの完全性、寸法精度、層間剥離や亀裂がないことを確認するために、目視検査とAOIにかけられます。これはIPC-A-600クラス2およびクラス3の検査要件に準拠しています。分板に欠陥が認められた場合、製造およびパネル化チームへのフィードバックループにより、症状ではなく根本原因で問題が解決されることが保証されます。

プロトタイプから大量生産までのスケーラブルなソリューション

わずか$2からのプロトタイプ注文では、5枚のバッチにも10,000枚の生産実行にも同じ分板精度が適用されます。DFMレビューも、タブ配置とVスコアラインの最適化を支援し、製造開始前に潜在的な分板の問題を捉えます。これらの原則を実践に移したい場合、JLCPCBの統合PCB製造および組立サービスにより、設計ファイルからきれいに分離された完全組立済み基板へと簡単に進むことができます。

PCB分板に関するFAQ

Q: PCB製造における分板とは何ですか?

分板とは、組立完了後に個々のPCBをより大きな生産パネルから分離するプロセスです。使用または統合の準備が整った個々の基板を提供する最後の機械的ステップです。

Q: Vスコアリングとタブルーティングの違いは何ですか?

Vスコアリングは直線に沿ってV字型の溝を切り、組立後に基板を折り離します。タブルーティングはブレイクアウェイタブとCNCルーターを使用して基板を切り離します。Vスコアリングは長方形基板では高速ですが、タブルーティングは複雑な形状や曲線に対応します。

Q: レーザー分板は厚いFR4基板に使用できますか?

レーザー分板は約1.6 mm厚までの基板で最も効果的です。より厚い基板では、切断速度が低下し、熱影響部が増加します。1.6 mm以上ではルーティングまたはVスコアリングの方が実用的です。

Q: 分板ははんだ接合部の信頼性に影響しますか?

不適切に行われた場合は影響する可能性があります。分離中の過剰なストレスは、近くのはんだ接合部に曲げ力を伝達する可能性があります。BGAおよびQFNパッケージが最も脆弱です。適切な治具と十分なエッジクリアランスにより、このリスクを最小限に抑えることができます。

Q: 分板品質を規定するIPC規格は何ですか?

IPC-A-600は基板エッジの許容基準を定義しています。IPC-2221はエッジと銅フィーチャー間のクリアランスに関する設計ガイドラインを提供しています。IPC-A-610は分板関連の損傷を含む、組立済み基板の許容基準をカバーしています。

100006883100006882_11zon

学び続ける