This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Blog

Améliorer la dissipation thermique: utilisation intelligente des pastilles thermiques dans la conception des PCB

Publié initialement Oct 26, 2026, mis à jour Oct 26, 2026

15 min

Table des matières
  • Que sont les pastilles thermiques et pourquoi sont-elles importantes?
  • Principaux avantages de l'utilisation des pastilles thermiques
  • Recommandations de conception pour une mise en oeuvre efficace des pastilles thermiques
  • Bonnes pratiques de fabrication pour les PCB à pastilles thermiques
  • Expertise de JLCPCB dans les solutions de pastilles thermiques
  • FAQ sur les pastilles thermiques de PCB
  • Conclusion

Points clés

Optimiser la conception des pastilles thermiques de PCB et des réseaux de vias est essentiel pour éviter les défaillances des semi-conducteurs dues à la faible conductivité thermique du FR4. En appliquant un pas de vias de 1,0 à 1,2 mm et en maintenant le taux de vides de soudure sous 25% grâce à des ouvertures de pochoir segmentées, les concepteurs peuvent éliminer les points chauds localisés et améliorer la fiabilité des cartes, du prototype à la production en grand volume.

Avez-vous déjà pensé que la conductivité thermique d'un PCB FR4 standard n'est que d'environ 0,3 W/mK? Cette valeur est acceptable pour les circuits basse puissance. Toutefois, dès que vous ajoutez à votre carte des circuits intégrés gourmands en énergie, des régulateurs de tension ou des LED haute luminosité, un ennemi silencieux de la fiabilité apparaît: la chaleur. C'est là qu'une bonne pastille thermique de PCB peut s'avérer utile.

La chaleur est l'une des causes les plus fréquentes de défaillance prématurée des assemblages électroniques. Pour chaque augmentation de 10 °C de la température de jonction, la durée de vie d'un semi-conducteur peut être réduite de moitié. Utiliser uniquement des pistes de cuivre et le flux d'air ambiant comme solution de gestion thermique revient à compromettre les performances et la durée de vie. Dans cet article, nous examinerons la nature des pastilles thermiques, leur importance, les critères d'une conception efficace et les procédés de fabrication qui garantissent leurs performances.

Que sont les pastilles thermiques et pourquoi sont-elles importantes?

Définition et fonction de base des pastilles thermiques dans les PCB

Les pastilles thermiques sont de grandes surfaces de cuivre exposées situées sous les boîtiers des composants CMS. Elles servent à transférer directement la chaleur de la puce vers le PCB. Elles sont présentes sur des boîtiers tels que QFN (Quad Flat No-lead), DFN et PowerPAD, ainsi que sur de nombreux circuits intégrés de puissance à pastille exposée. Contrairement aux broches de signal, qui transmettent des informations électriques, la pastille thermique agit comme une véritable autoroute pour la chaleur.

Pastilles thermiques 3

Lorsque le composant fonctionne, la pastille thermique conduit la chaleur vers une pastille de cuivre correspondante sur le PCB. De là, un réseau de vias thermiques transfère la chaleur vers les plans de cuivre internes ou vers l'autre face de la carte. Cela crée un chemin thermique continu depuis la jonction du composant à travers tout l'empilage du circuit imprimé.

Quand les pastilles thermiques deviennent nécessaires à la gestion thermique

Il n'est pas nécessaire de gérer des pastilles thermiques dans toutes les conceptions. Les pistes et zones de cuivre standard suffisent pour évacuer la charge thermique de microcontrôleurs basse puissance consommant quelques milliampères. Toutefois, certaines situations rendent les pastilles thermiques indispensables. Si un composant dissipe plus de 0,5 à 1 watt dans un petit boîtier, il doit être relié à une pastille thermique correctement conçue. Cela concerne notamment:

Pastilles thermiques 6

  • Circuits intégrés de gestion de l'alimentation (PMIC), régulateurs de tension (LDO, convertisseurs CC-CC)
  • Circuits intégrés de commande de moteur avec des courants continus supérieurs à 1 A
  • Boîtiers de LED haute luminosité avec languettes thermiques
  • Amplificateurs de puissance RF haute fréquence produisant une grande quantité de chaleur
  • Circuits intégrés d' amplificateurs audio de classe AB ou D
  • Boîtiers de MOSFET tels que DPAK, D2PAK et PowerPAK
  • Les pastilles thermiques offrent notamment les avantages suivants:
  • Amélioration du transfert thermique des composants chauds vers le PCB

Principaux avantages de l'utilisation des pastilles thermiques

Amélioration du transfert thermique des composants chauds vers le PCB

L'avantage le plus évident des pastilles thermiques est qu'elles augmentent considérablement la conductivité thermique. Pour le cuivre, la liaison directe cuivre-cuivre par soudure présente une conductivité thermique d'environ 385 W/mK, tandis que les alliages de soudure atteignent environ 50 W/mK. À titre de comparaison, le matériau diélectrique FR4 présente une conductivité thermique de 0,3 W/mK. Il est donc essentiel de faire circuler la chaleur dans le cuivre plutôt que dans le stratifié. Prenons l'exemple d'un régulateur de tension QFN de 2 W au format 5 x 5 mm.

Chemin thermiqueConductivité thermique (W/mK)Performances relatives
Substrat FR4 seul0,3Référence (faible)
Pastille en cuivre (sans vias)385Excellente diffusion latérale
Liaison soudée vers la pastille50Bon transfert vertical
Vias thermiques (remplis)~15-25 (effectif)Bon transfert vertical à travers la carte
Dissipateur thermique en aluminium205Excellente dissipation externe

Réduction des points chauds et amélioration de la fiabilité globale

En plus de faciliter le transfert thermique, les pastilles thermiques contribuent à répartir uniformément la chaleur sur la carte. En leur absence, des points chauds localisés apparaissent directement sous les composants de puissance. Ces points chauds sollicitent les joints de soudure, accélèrent l'électromigration dans les pistes de cuivre et peuvent même entraîner une délamination du FR4 lorsque la température dépasse la température de transition vitreuse (Tg) du stratifié.

Pastilles thermiques 5

Un système de pastilles thermiques bien conçu répartit la chaleur d'une source ponctuelle sur de grandes surfaces de cuivre afin d'obtenir un profil thermique maîtrisable. Cela réduit la température maximale de la carte et limite les gradients thermiques responsables de la dilatation différentielle. Les joints de soudure soumis à de plus faibles variations de température pendant les cycles thermiques ont une durée de vie plus longue. Comme l'indique l'équation de Coffin-Manson en ingénierie de la fiabilité, une variation de température de 15 à 20 °C peut doubler ou tripler la durée de vie en fatigue d'un joint de soudure. Pour les produits qui doivent fonctionner pendant des années sur le terrain, ce n'est pas un luxe, mais une nécessité.

Recommandations de conception pour une mise en oeuvre efficace des pastilles thermiques

Coordination du placement, de la taille et des vias thermiques

La conception des pastilles thermiques exige de prendre trois décisions: la taille de la pastille d'atterrissage, le placement des vias thermiques et leur nombre. La méthode suivante convient à la plupart des conceptions.

Pastilles thermiques 1

Taille de la pastille d'atterrissage: la pastille de cuivre du PCB doit avoir la même taille que la pastille exposée du composant ou être légèrement plus grande, de 5 à 10%. Une pastille trop grande peut toutefois faire flotter le composant pendant la refusion en raison d'une tension superficielle de la soudure non uniforme. Une pastille trop petite réduit la capacité thermique disponible.

Réseau de vias thermiques: disposez un réseau de vias thermiques dans la zone de la pastille d'atterrissage en respectant les recommandations suivantes:

  1. Utilisez un diamètre de via de 0,3 mm (12 mil) pour les conceptions standard ou de 0,2 mm (8 mil) pour les applications à pas fin.
  2. Disposez les vias sur une grille avec un espacement de 1,0 à 1,2 mm entre leurs centres.
  3. Pour éviter l'aspiration de la soudure, les vias doivent se trouver à au moins 0,15 mm du bord de la pastille.
  4. Pour une pastille thermique classique de 5 x 5 mm, utilisez au moins 5 à 9 vias.
  5. Reliez tous les vias au plan interne de masse ou d'alimentation, qui sert de diffuseur thermique.
  6. Pour des performances thermiques optimales et une surface de soudure plus plane, envisagez des vias dans les pastilles remplis et bouchés.

Choix des matériaux et considérations d'épaisseur

Le choix du PCB et du matériau d'interface thermique influence directement les performances du système de pastilles thermiques. Voici les facteurs essentiels.

Pastilles thermiques 2

Grammage du cuivre: une plus grande quantité de cuivre dans les plans internes améliore la diffusion latérale de la chaleur. Pour les conceptions de puissance, envisagez du cuivre de 2 oz (70 um) sur les couches internes au lieu du cuivre standard de 1 oz (35 um). La résistance thermique diminue avec l'augmentation de l'épaisseur du cuivre.

Stratifié du PCB: le stratifié standard FR4 (Tg de 130 à 140 degrés Celsius) convient à la plupart des applications. Utilisez un stratifié à Tg intermédiaire (150°C) ou à Tg élevée (170°C) pour les conceptions susceptibles d'être exposées à des températures supérieures à 130°C. Cela contribue à éviter la délamination et à préserver l'intégrité mécanique autour des zones chaudes.

Pâte à braser pour pastilles thermiques: appliquez la pâte à braser sous forme de plusieurs segments plutôt que par une seule grande ouverture. Une solution consiste à diviser la pastille en une grille de petites ouvertures, couvrant 50 à 75% de la surface. Une couverture contrôlée limite la formation de vides sous le composant.

ParamètreValeur recommandéeRemarques
Couverture de pâte à braser50 à 75% de la surface de la pastilleOuverture de pochoir segmentée
Diamètre du via0,2 à 0,3 mmPlus petit pour les pas fins
Pas des vias1,0 à 1,2 mmMesuré de centre à centre
Grammage du cuivre (interne)1 à 2 oz2 oz pour les fortes puissances
Épaisseur du pochoir0,12 à 0,15 mmStandard pour les pastilles QFN

Matériaux d'interface thermique (TIM): pour les dissipateurs externes fixés sur l'autre face de la carte par des vias thermiques, utilisez un TIM dont la conductivité thermique est comprise entre 1 et 6 W/mK. Il peut s'agir de pads thermiques en silicone, de feuilles de graphite ou de matériaux à changement de phase. Le choix dépend de la force de compression disponible et de la tolérance d'espacement de votre assemblage.

Bonnes pratiques de fabrication pour les PCB à pastilles thermiques

Contrôle qualité des performances thermiques et de l'adhérence

L'inspection visuelle n'est pas la seule méthode pour contrôler la qualité d'une pastille thermique. Plusieurs procédures d'inspection et d'essai permettent de garantir que la liaison thermique respecte les spécifications.

Pastilles thermiques 4

Inspection aux rayons X: il s'agit de la «référence absolue» pour les joints de soudure des pastilles thermiques. Le pourcentage de vides sous le composant est déterminé par imagerie aux rayons X. La meilleure pratique du secteur vise moins de 25% de vides sur les pastilles thermiques. De nombreuses applications à haute fiabilité, notamment automobiles, médicales et aéronautiques, exigent moins de 15%. Un taux de vides excessif réduit la surface de contact thermique effective et crée des poches d'air isolantes.

Imagerie thermique: un essai fonctionnel peut être réalisé au niveau de la carte à l'aide de caméras infrarouges. Le composant est mis sous tension et son profil thermique est surveillé. Les ingénieurs peuvent ainsi vérifier la répartition de la chaleur. Une mauvaise adhérence de la soudure ou un taux de vides excessif se manifeste par des points chauds au-dessus de la pastille thermique.

Les principaux points de contrôle qualité sont les suivants:

  • Mesure du pourcentage de vides par rayons X, avec un objectif inférieur à 25%
  • Qualité des soudures et intégrité de toutes les connexions des vias thermiques
  • Planéité des vias remplis et bouchés, conformément à l'IPC-4761
  • Uniformité de l'épaisseur de métallisation dans les vias thermiques
  • Absence de délamination ou de cloques autour des zones à haute température après refusion
  • Expertise de JLCPCB dans les solutions de pastilles thermiques

Expertise de JLCPCB dans les solutions de pastilles thermiques

Capacités avancées de gestion thermique et options de matériaux

Si votre PCB impose des exigences strictes en matière de pastilles thermiques, il est important de choisir un partenaire de fabrication capable de fournir les capacités nécessaires. JLCPCB propose une gamme complète d'options de gestion thermique, des pastilles thermiques simples aux solutions thermiques multicouches complexes.

JLCPCB peut produire des vias remplis et bouchés pour les conceptions thermiques via-in-pad, du cuivre jusqu'à 2 oz sur les couches internes ainsi qu'une large gamme de matériaux stratifiés avec différentes valeurs de Tg. Pour les conceptions qui dépassent les capacités du FR4 standard, JLCPCB prend en charge les stratifiés à Tg élevée et même les PCB à noyau métallique à substrat en aluminium ou en cuivre, adaptés notamment aux éclairages LED exigeant une conductivité thermique élevée à travers la carte.

Production fiable du prototype aux grandes séries

De 5 cartes prototypes destinées à valider une conception thermique à des milliers de cartes de production, JLCPCB vous fournit une qualité constante. À partir de 2 $ pour la fabrication de PCB et de 20 $ pour l'assemblage SMT, vous pouvez prototyper votre conception de pastille thermique, la valider par inspection aux rayons X et essais thermiques, puis lancer la production en volume auprès du même fabricant.

Cette continuité est importante pour les conceptions thermiques, car les paramètres de fabrication, tels que le profil de refusion, les spécifications du pochoir et la qualité du remplissage des vias, restent cohérents du prototype à la production. Les performances thermiques mesurées sur vos cartes prototypes seront donc identiques sur vos cartes de production. Cette cohérence élimine un facteur de risque important pour les ingénieurs qui travaillent sur des produits sensibles à la température.

Prêt à donner vie à vos projets de PCB?

Transformez vos conceptions en matériel fonctionnel grâce aux services professionnels de fabrication, d'assemblage et de composants d'un acteur de confiance du secteur. Téléversez vos fichiers, choisissez vos options et obtenez des cartes prêtes à être testées, expédiées et produites à grande échelle.

Obtenir un devis gratuit >

FAQ sur les pastilles thermiques de PCB

Q: Qu'est-ce qu'une pastille thermique sur un PCB?

Une pastille thermique est une zone de cuivre exposée située sous un composant CMS, tel qu'un boîtier QFN ou DFN. Elle fournit un chemin thermique direct entre la puce du composant et le PCB. Soudée à une pastille de cuivre correspondante sur la carte, elle permet à la chaleur de circuler vers les couches de cuivre du PCB et de se répartir sur une surface plus large pour une dissipation plus efficace.

Q: Combien de vias thermiques faut-il placer sous une pastille thermique?

Le nombre dépend de la taille de la pastille et de la puissance à dissiper. En règle générale, utilisez une grille de vias espacés de 1,0 à 1,2 mm. Pour une pastille thermique classique de 5 x 5 mm, 9 à 16 vias sont généralement utilisés. Les composants de puissance élevée ou les contraintes thermiques strictes peuvent nécessiter davantage de vias ou des diamètres plus importants afin de réduire la résistance thermique totale.

Q: Les vias thermiques doivent-ils être remplis ou laissés ouverts?

Pour obtenir les meilleures performances thermiques et une fiabilité de soudure optimale, il est recommandé d'utiliser des vias remplis et bouchés. Les vias ouverts peuvent aspirer la soudure depuis la pastille thermique pendant la refusion et créer des vides qui réduisent le contact thermique. Si le coût est une contrainte, le recouvrement des vias par le masque de soudure du côté composant constitue une alternative moins coûteuse.

Q: Puis-je utiliser des pastilles thermiques sur un PCB double couche?

Oui, les pastilles thermiques fonctionnent sur les cartes double couche. Les vias thermiques transfèrent la chaleur directement vers la couche de cuivre inférieure, qui doit comporter une grande zone de cuivre servant de diffuseur thermique. Cette solution est toutefois moins efficace qu'une conception multicouche dotée de plans de cuivre internes dédiés.

Conclusion

La gestion thermique efficace n'est plus un luxe dans l'électronique moderne, mais une exigence fondamentale pour assurer la longévité des systèmes. Alors que les substrats FR4 standard peinent à transférer efficacement la chaleur par eux-mêmes, l'utilisation stratégique de pastilles thermiques de PCB change complètement la situation. En associant des pastilles d'atterrissage correctement dimensionnées à des réseaux de vias thermiques optimisés, notamment avec un pas de 1,0 à 1,2 mm et un taux de vides inférieur à 25%, les concepteurs peuvent évacuer efficacement la chaleur destructrice des jonctions de semi-conducteurs vulnérables.

Que votre prochaine conception concerne des réseaux de LED haute puissance, des pilotes de moteur ou des amplificateurs RF, un partenariat avec un fabricant compétent garantit la fabrication précise de ces chemins thermiques essentiels. Investir du temps dans l'optimisation des pastilles thermiques pendant la phase de prototypage garantit que vos cartes de production en grand volume resteront froides, fiables et conçues pour durer sur le terrain.

Continuez à apprendre