Emballage avancé et intégration des PCB
Explorez des techniques de pointe pour le packaging dense, la miniaturisation et l’intégration multifonctionnelle des PCB.
Articles à la une
Packaging et intégration avancés
Tout ce que vous devez savoir sur la technologie BGA dans l'assemblage de PCB.
Le Ball Grid Array (BGA) est un boîtier sans broches largement utilisé dans les conceptions de PCB à haute densité et à haute vitesse. Il se caractérise par une matrice de billes de soudure sur le dessous, offrant une densité d'E/S élevée, une meilleure intégrité du signal et des performances thermiques. Ce guide couvre ce qu'est le BGA, les différents types de boîtiers BGA, les avantages et inconvénients, les exigences d'assemblage, les méthodes d'inspection et les solutions aux défauts courants, aid......
Jun 14, 2025
Derniers articles
Packaging et intégration avancés
Améliorer la dissipation thermique: utilisation intelligente des pastilles thermiques dans la conception des PCB
Points clés Optimiser la conception des pastilles thermiques de PCB et des réseaux de vias est essentiel pour éviter les défaillances des semi-conducteurs dues à la faible conductivité thermique du FR4. En appliquant un pas de vias de 1,0 à 1,2 mm et en maintenant le taux de vides de soudure sous 25% grâce à des ouvertures de pochoir segmentées, les concepteurs peuvent éliminer les points chauds localisés et améliorer la fiabilité des cartes, du prototype à la production en grand volume. Avez-vous déj......
Oct 26, 2026
Packaging et intégration avancés
Fabrication de PCB médicaux: principales normes, types et production haute fiabilité
Points clés Conformité stricte: exige la certification du système de management de la qualité ISO 13485, les spécifications IPC classe 3 avec des fûts en cuivre de 25 µm et les règles de sécurité IEC 60601-1 Substrats adaptés: le FR-4 à Tg élevé résiste à la chaleur de l'autoclave, le polyimide flexible convient aux dispositifs portables et les noyaux métalliques ou céramiques gèrent les puissances élevées Qualité et traçabilité: l'AOI à plusieurs étapes, l'inspection par rayons X et le suivi complet ......
Oct 17, 2026
Packaging et intégration avancés
Comprendre les normes de fabrication des PCB automobiles et la production haute fiabilité
Points clés Environnements de fonctionnement difficiles: conception prévue pour résister pendant 15 ans aux cycles thermiques de -40 °C à 150 °C et aux fortes vibrations Conformité stricte: application des exigences IATF 16949, utilisation de composants AEC-Q200 et respect des normes IPC classe 3 Matériaux adaptés: utilisation de cuivre épais et de matériaux à Tg élevé pour les circuits de puissance, ainsi que de substrats Rogers pour les radars à 77 GHz Inspection zéro défaut: utilisation de l'AOI 3D......
Oct 17, 2026
Packaging et intégration avancés
Qu'est-ce que le Chip-on-Board (COB) dans la conception de PCB ? Guide complet des avantages et du processus de fabrication
Dans ce tutoriel, nous allons découvrir le concept détaillé du "Chip On Board" ou COB. Si vous vous êtes déjà demandé comment sont fabriqués les appareils électroniques moins chers, plus durables et compacts, la réponse est la technologie chip-on-board. Le chip on board est une solution allant de la fabrication de puces au prototypage et à la carte de développement. Aujourd'hui, nous allons fournir une compréhension approfondie du COB et des informations précieuses pour l'avenir de la miniaturisation ......
Jun 30, 2026
Packaging et intégration avancés
Qu'est-ce que la technologie Chip-on-Board (COB) : Un guide complet
Dans ce tutoriel, nous allons découvrir le concept détaillé du "Chip On Board" ou COB. Si vous vous êtes déjà demandé comment sont fabriqués les appareils électroniques moins chers, durables et compacts, la réponse est la technologie chip-on-board. Le chip on board est une solution allant de la fabrication de puces au prototypage et à la carte de développement. Aujourd'hui, nous allons fournir une compréhension approfondie du COB et des informations précieuses pour l'avenir de la miniaturisation élect......
Jun 30, 2026
Packaging et intégration avancés
Carte PCB de batterie : Ce que vous devez savoir
Dans le monde de l'électronique, une carte PCB de batterie a un rôle important. On la retrouve dans de nombreux appareils, notamment les smartphones, les ordinateurs portables et les voitures électriques. Cette carte est conçue pour gérer l'alimentation, protéger la batterie et garantir le bon fonctionnement de l'appareil. Examinons de plus près ce qu'est une carte PCB de batterie et pourquoi elle est si importante. Qu'est-ce qu'une carte PCB pour batterie ? Une carte PCB de batterie est un type uniqu......
Jun 30, 2026
Packaging et intégration avancés
Guide complet des boîtiers QFN : avantages, types et applications en électronique
Les boîtiers Quad Flat No-Lead (QFN) sont un type de boîtier de circuit intégré (CI) de petite taille, légers et au profil mince. Ils sont également connus sous le nom de boîtiers à l'échelle de la puce car les connexions peuvent être vues et contactées même après l'assemblage. Ils possèdent des plages d'électrodes au bas du boîtier au lieu de broches, et un plot thermique qui offre de bonnes performances thermiques. Les boîtiers QFN sont utilisés dans diverses industries, notamment les appareils mobi......
Jun 30, 2026
Packaging et intégration avancés
Optimisation du fanout BGA dans la conception de PCB pour l'électronique haute performance
Dans le monde de l'électronique haute performance, les boîtiers à matrice de billes (BGA) sont devenus très courants et populaires, en raison de leur haute densité de broches et de leur faible encombrement. Cependant, acheminer efficacement les signaux des BGA vers le reste du circuit imprimé (PCB) représente des défis importants, en particulier lorsqu'il s'agit de dispositifs comportant des centaines, voire des milliers de broches. Dans cet article, nous plongerons dans le monde du fanout BGA dans la......
Jun 30, 2026
Packaging et intégration avancés
Guide technique : Règles de conception BGA
Avec les progrès de l'industrie électronique, l'intégration des puces ne cesse d'augmenter, le nombre de broches d'E/S croît rapidement et la consommation d'énergie augmente en conséquence, ce qui impose des exigences plus strictes pour l'encapsulation des circuits intégrés. Pour répondre aux besoins de cette évolution, la technologie d'encapsulation Ball Grid Array (BGA) est introduite. Cette technologie consiste à créer un réseau de billes de soudure sur la face inférieure du substrat d'encapsulatio......
Jun 30, 2026
Packaging et intégration avancés
BGA vs LGA : Comprendre les différences et choisir le bon boîtier
Dans le monde des composants électroniques, le choix du type de boîtier joue un rôle crucial dans les performances globales, la fiabilité et la fabricabilité d'un circuit imprimé (PCB). Deux types de boîtiers populaires largement utilisés dans la conception de PCB modernes sont le BGA (Ball Grid Array) et le LGA (Land Grid Array). Comprendre les différences entre ces deux boîtiers est instructif pour les passionnés d'électronique, les amateurs, les ingénieurs, les étudiants et les professionnels du do......
Jun 30, 2026
Packaging et intégration avancés
Considérations de conception pour la construction de votre PCB de clavier personnalisé de rêve
Lorsqu'il s'agit de construire le clavier personnalisé de vos rêves, la conception du PCB joue un rôle crucial dans l'expérience globale. En tenant compte de divers aspects de conception et en faisant des choix éclairés, vous pouvez vous assurer que le PCB de votre clavier personnalisé répond à vos besoins uniques et offre des performances optimales. Dans cet article, nous explorerons les principales considérations de conception qui vous aideront à construire le PCB de clavier personnalisé de vos rêve......
Jun 30, 2026
Packaging et intégration avancés
Comparaison des BGA et LGA dans les applications à haute puissance
À mesure que les appareils électroniques deviennent plus compacts tout en augmentant leurs performances, la gestion de la dissipation thermique est devenue un élément crucial dans la conception des PCB. Deux styles de boîtiers populaires pour les applications à haute puissance sont le Ball Grid Array (BGA) et le Land Grid Array (LGA). Bien que BGA et LGA présentent chacun des avantages uniques, ils possèdent des caractéristiques structurelles distinctes qui influencent leurs performances thermiques. C......
Mar 27, 2026
Packaging et intégration avancés
Tout ce que vous devez savoir sur la technologie BGA dans l'assemblage de PCB.
Le Ball Grid Array (BGA) est un boîtier sans broches largement utilisé dans les conceptions de PCB à haute densité et à haute vitesse. Il se caractérise par une matrice de billes de soudure sur le dessous, offrant une densité d'E/S élevée, une meilleure intégrité du signal et des performances thermiques. Ce guide couvre ce qu'est le BGA, les différents types de boîtiers BGA, les avantages et inconvénients, les exigences d'assemblage, les méthodes d'inspection et les solutions aux défauts courants, aid......
Mar 27, 2026
Packaging et intégration avancés
Qu'est-ce qu'un PCB BGA (Ball Grid Array)? Caractéristiques et méthodes de montage du BGA expliquées de manière simple
Les appareils électroniques haute performance utilisent une technologie de montage haute densité appelée BGA (Ball Grid Array). Cette technologie est largement utilisée dans des composants nécessitant un traitement rapide, comme les processeurs et la mémoire des smartphones et des ordinateurs. Dans cet article, nous expliquerons de manière simple les caractéristiques des PCB BGA, leur méthode de montage, ainsi que les points à prendre en compte lors de leur conception. Qu'est-ce qu'un PCB BGA ? Struct......
Feb 26, 2026
Packaging et intégration avancés
Guide Complet des Boîtiers de Circuits Intégrés : Types, Propriétés, Règles de Conception PCB et Conseils de Sélection
Qu’est-ce qu’un boîtier de CI ? Le boîtier de circuit intégré (CI) est le processus consistant à encapsuler des composants électroniques (tels que des puces, transistors, condensateurs, résistances, etc.) dans des formes et des tailles spécifiques afin qu’ils puissent être facilement montés sur un PCB et connectés à un circuit. L’encapsulation fournit non seulement une protection mécanique, mais offre également des connexions électriques et des fonctions de gestion thermique. Types et tailles de boîti......
Jan 07, 2026
Packaging et intégration avancés
Vias Aveugles vs Vias Enterrés : Guide Complet pour la Conception de PCB
Le PCB (Printed Circuit Board) est constitué de couches de circuits en cuivre superposées, et les connexions entre ces différentes couches passent par des vias. Si les trous percés par une machine ou un laser restent tels quels, ils ne conduisent pas l’électricité, car la surface du trou n’est composée que de résine, non conductrice. Il est donc nécessaire de plaquer une couche conductrice (généralement du cuivre) à l’intérieur du trou percé pour permettre au courant de circuler entre les différentes ......
Nov 29, 2025
- 1
- 2