Guide complet des boîtiers QFN : avantages, types et applications en électronique
15 min
- Qu'est-ce qu'un boîtier QFN ? (Quad Flat No-Lead expliqué)
- Structure et composants du boîtier QFN
- Types courants et variantes de boîtiers QFN
- Découpe par poinçonnage vs sciage dans les QFN
- Avantages des boîtiers QFN
- Processus d'assemblage du boîtier QFN
- Spécification de marquage QFN
- Le défi du boîtier QFN : Conception pour la fabricabilité (DFM)
- Applications des boîtiers QFN en électronique
- QFN vs QFP : Différences clés et comment choisir
- Conclusion
- FAQ sur le boîtier QFN
Les boîtiers Quad Flat No-Lead (QFN) sont un type de boîtier de circuit intégré (CI) de petite taille, légers et au profil mince. Ils sont également connus sous le nom de boîtiers à l'échelle de la puce car les connexions peuvent être vues et contactées même après l'assemblage. Ils possèdent des plages d'électrodes au bas du boîtier au lieu de broches, et un plot thermique qui offre de bonnes performances thermiques.
Les boîtiers QFN sont utilisés dans diverses industries, notamment les appareils mobiles et l'électronique automobile. Parmi les nombreux choix importants, le boîtier QFN a toujours été un choix populaire. Qu'est-ce qui rend ce type de boîtier si populaire ? Devriez-vous également l'utiliser dans votre projet ? Ce guide en propose une étude claire et complète.
Qu'est-ce qu'un boîtier QFN ? (Quad Flat No-Lead expliqué)
QFN signifie « Quad Flat No-Lead » (boîtier carré plat sans broche). Le boîtier QFN connecte une puce en silicium (ASIC) à un circuit imprimé (PCB). Cela est réalisé en utilisant la technologie de montage en surface. Comme son nom l'indique, ce boîtier n'inclut pas les broches classiques qui existaient par le passé. Le boîtier carré plat sans broche ne possède pas les broches habituelles mais dispose de plages latérales avec des plages ouvertes en dessous. Cette structure peut améliorer les performances électriques et thermiques, ce qui explique pourquoi les boîtiers QFN sont populaires auprès des utilisateurs.
Structure et composants du boîtier QFN
Un boîtier QFN est un boîtier sans broches de la technologie de montage en surface. Un boîtier QFN se compose généralement des composants de base suivants :
Grille de connexion (Lead frame) : Cette partie est très critique pour déterminer les performances du CI. Elle agit essentiellement comme un support pour le boîtier.
Puce(s) simple(s) ou multiple(s) : Ce sont en fait les puces de silicium à l'intérieur du boîtier, montées sur le circuit imprimé à l'aide de la technologie de montage en surface.
Fil de soudure : généralement en cuivre ou en or. Ces fils établissent la connexion nécessaire entre la grille de connexion et la puce.
Plastique de moulage : Ce matériau entoure et protège les composants internes. Il assure l'isolation électrique, prévient la corrosion et améliore la durabilité et la fiabilité du boîtier.
Types courants et variantes de boîtiers QFN
Les boîtiers QFN sont disponibles en différents types. Voici quelques-uns des plus courants :
1. QFN à cavité d'air (Air-cavity QFN) : Se compose d'un couvercle en plastique ou en céramique, d'une grille de connexion en cuivre et d'un corps moulé ouvert sans plastique d'étanchéité. Les boîtiers QFN à cavité d'air sont utilisés dans les systèmes micro-ondes avec des fréquences allant de 20 à 25 GHz.
2. QFN moulé en plastique (Plastic molded QFN) : Les QFN moulés en plastique sont moins chers que les QFN à cavité d'air. Ils sont constitués d'un composé plastique et d'une grille de connexion en cuivre. Ce type de boîtier QFN est utilisé dans des applications à fréquence de 2-3 GHz. Il n'y a pas de couvercle sur les boîtiers QFN moulés en plastique.
3. QFN avec flancs mouillables (QFN with wettable flanks) : Ce type de QFN aide les concepteurs à vérifier visuellement que le plot est monté sur le PCB grâce à l'élévation fournie par les flancs mouillables.
4. QFN Flip-chip : Un boîtier moulé bon marché proposé par les QFN flip-chip. Ce boîtier utilise une interconnexion flip-chip pour établir les connexions électriques.
5. QFN à fils de liaison (Wire bond QFN) : Dans ce boîtier, des fils sont utilisés pour connecter le PCB à la borne de la puce.
Découpe par poinçonnage vs sciage dans les QFN
Selon le processus de fabrication, le boîtier QFN peut être divisé en deux types principaux. La dénomination est basée sur la méthode de découpe, où un QFN poinçonné est séparé par un outil de poinçonnage, et un QFN scié est séparé en sciant une grande quantité de boîtiers en unités individuelles.
1) QFN de type poinçonné (Punch type QFN) : Ce type est produit avec une cavité de moule. Une fois le processus de moulage terminé, des outils spéciaux sont utilisés pour découper chaque boîtier individuel du substrat moulé. Cette méthode est très efficace pour la production à grande échelle et produit généralement un effet de coupe net et précis.
2) QFN de type scié (Sawing type QFN) : D'autre part, le QFN de type scié est produit par le processus de matrice en réseau. Cela implique l'utilisation d'une scie pour couper un grand morceau de boîtier moulé en unités individuelles. Cette technologie est très efficace pour gérer de grandes quantités de données.
La production en volumes plus élevés tend à favoriser le QFN de type scié-, tandis que le type poinçonné est souvent observé avec des produits de plus faible volume. Les deux ont des propriétés électriques et thermiques très similaires. Le schéma ci-dessous montre la différence de structure du boîtier entre un QFN poinçonné et un QFN scié.
Avantages des boîtiers QFN
Les boîtiers QFN offrent plusieurs avantages qui les rendent très recherchés dans diverses applications électroniques. Ils excellent en termes de performances thermiques grâce au plot thermique exposé sur le dessous. Leur taille compacte et l'absence de broches les rendent économes en espace, idéaux pour les appareils à espace restreint.
Les boîtiers QFN présentent également des performances électriques améliorées avec des chemins électriques plus courts et une inductance plus faible. De plus, ils sont conformes aux réglementations sans plomb et sont faciles à manipuler pendant l'assemblage, rationalisant ainsi le processus de fabrication. Globalement, on peut dire que le QFN a :
1. Faible coût
2. Bonnes performances électriques
3. Bonnes performances thermiques et dissipation de chaleur
4. Facteur de forme réduit et léger
5. Fils de liaison courts connectant la puce et la grille de connexion
6. Faible inductance des broches grâce aux fils de liaison courts
Processus d'assemblage du boîtier QFN
1) Nettoyer le PCB et appliquer la pâte à braser : Nettoyer la carte, puis déposer la pâte à braser au pochoir sur les plages.
2) Placer le QFN : Aligner et placer le boîtier QFN sur les plages recouvertes de pâte à braser.
3) Brasage par refusion : Utiliser un four de refusion avec le profil de température correct pour braser le QFN.
4) Inspecter : Effectuer une inspection visuelle et aux rayons X pour vérifier l'alignement et la qualité de la soudure.
5) Retouche (si nécessaire) : Utiliser un poste de retouche à air chaud pour corriger les défauts.
6) Test final : Effectuer des tests électriques et fonctionnels pour garantir un assemblage correct.
Spécification de marquage QFN
Le boîtier QFN est relativement petit et ne laisse donc pas beaucoup d'espace pour un marquage lisible. Un QFN de 5 mm x 5 mm peut contenir jusqu'à 5 ou 6 caractères sur une ligne ; 3 ou 4 lignes sont possibles.
Liaison par fil (Wire Bonding) :
Les fils de liaison en or ont été le matériau par défaut pendant de nombreuses années. Ils sont toujours disponibles mais sont progressivement remplacés par le cuivre. Les fils de liaison en cuivre ont des coûts plus faibles et offrent une meilleure conductivité. Cependant, les fils de cuivre nécessitent plus de force pour lier le fil à la plage. De nombreuses fonderies de semi-conducteurs fournissent des cellules de plage d'E/S conçues pour supporter la liaison en cuivre, car une plage plus épaisse est généralement nécessaire.
Fixation de la puce (Die Attach) :
Il s'agit du matériau époxy qui fixe la puce au plot de la grille de connexion. Deux types principaux sont utilisés, conducteur et non conducteur, selon les exigences électriques du système ; les matériaux électriquement conducteurs (par exemple, l'époxy chargée d'argent) ont également tendance à avoir de meilleures propriétés de conductivité thermique.
Le défi du boîtier QFN : Conception pour la fabricabilité (DFM)
Bien qu'il y ait de nombreux avantages à utiliser un boîtier QFN, ces avantages ne seront jamais atteints sans une approche solide de Conception pour la Fabricabilité (DFM). Avec un boîtier QFP, vous pouvez visualiser chaque connexion de soudure, alors que les connexions les plus critiques du QFN sont cachées sous le boîtier. Une conception d'empreinte médiocre entraînera des défaillances catastrophiques.
Voici les règles de conception essentielles pour un plot thermique QFN fiable :
1. Placement des vias thermiques : Vous devez placer un réseau de vias thermiques directement dans le plot thermique du PCB. Ces vias agissent comme des « caloducs », transférant la chaleur de la couche de cuivre supérieure vers les plans de masse ou d'alimentation internes.
● Meilleure pratique : Utilisez un réseau de vias de petit diamètre (0,3 mm - 0,4 mm). De nombreux petits vias sont plus efficaces pour le transfert de chaleur et moins sujets aux problèmes de soudure que quelques gros vias.
2. Mèche de soudure et tenting des vias : Un trou de via ouvert dans un plot est un défaut de fabrication majeur. Pendant le processus de brasage par refusion, l'action capillaire fera que la soudure fondue sera « aspirée » dans le trou du via, privant le plot QFN de soudure. Cela entraîne une connexion faible (ou pas de connexion du tout) et une déconnexion thermique massive.
● La solution : Les vias thermiques doivent être « tentés » (recouverts) avec un masque de soudure sur le côté opposé de la carte (généralement le dessous). Cela scelle le trou, empêchant la soudure de s'infiltrer.
● Solution plus avancée : Pour les applications à haute fiabilité, le processus « via-in-pad » est utilisé. Les vias sont remplis d'époxy conductrice ou non conductrice et plaqués à plat avec du cuivre, créant une surface parfaitement lisse et fiable.
3. Contrôle des vides et conception du pochoir : Le plus grand défi avec les boîtiers QFN est la formation de vides - la création de bulles d'air dans le joint de soudure du plot thermique. Ces vides sont créés lorsque les composés volatils du flux (gaz) sont piégés pendant la refusion. Les vides sont désastreux car ils agissent comme des isolants thermiques, annulant complètement le but du plot thermique.
● La cause : Une seule grande ouverture de pochoir (taille d'ouverture 1:1) pour le plot thermique. Cela dépose un grand « lac » de pâte à braser, qui piège les gaz au centre.
● La solution : Le pochoir de pâte à braser doit être en « damier »." Cela signifie que le grand trou unique est divisé en un réseau de trous rectangulaires ou carrés plus petits. Cette « toile » de dépôts de pâte (généralement 50 à 75 % de la surface totale du plot) permet aux gaz du flux de s'échapper pendant la refusion, ce qui réduit considérablement le pourcentage de vides.
Prêt à passer votre conception basée sur QFN en production ?
Avec des lignes d'assemblage CMS avancées, des profils de refusion optimisés et des processus d'inspection qualité stricts, JLCPCB garantit un assemblage fiable et des performances thermiques pour les boîtiers QFN et autres boîtiers à pas fin.
Du prototype à la production en volume, notre service d'assemblage de PCB vous aide à minimiser les défauts, à améliorer le rendement de premier passage et à accélérer le développement de produits.
Applications des boîtiers QFN en électronique
Les boîtiers QFN sont particulièrement populaires dans les domaines où le gain de place- et les performances de pointe sont essentiels. Le QFN est utilisé dans les domaines suivants :
1. Produits électroniques grand public : Les boîtiers carrés plats sans broches sont généralement utilisés dans les smartphones et les tablettes. Leur objectif général est d'occuper une petite empreinte et d'avoir d'excellentes capacités de gestion thermique.
2. Systèmes automobiles : Les hautes performances du boîtier QFN en font un dispositif utilisé dans des modules importants tels que les unités de contrôle moteur.
3. Équipements de communication : Le QFN peut être appliqué aux équipements réseau à haute vitesse, où un traitement rapide du signal est essentiel.
QFN vs QFP : Différences clés et comment choisir
QFP et QFN sont les deux boîtiers de circuits intégrés les plus courants. Bien que leurs noms ne diffèrent que d'une lettre, le boîtier QFP a des broches en forme de queue d'aronde qui dépassent du corps du boîtier. Ceci est très utile pour l'inspection ou la retouche, et en même temps, il est très compact.
Si l'espace sur le PCB est limité et que la taille compacte est essentielle, les boîtiers QFN pourraient être préférés en raison de l'absence de broches et de leur empreinte plus petite. D'autre part, si le composant nécessite un nombre de broches plus élevé et un espacement des broches plus large, les boîtiers QFP seraient plus appropriés. Les considérations thermiques, les techniques de soudure et les processus d'assemblage jouent également un rôle dans la détermination du boîtier optimal pour une application particulière.
En savoir plus : Guide de comparaison ultime entre les boîtiers QFP et QFN
Conclusion
Les boîtiers QFN offrent un excellent équilibre entre facteur de forme compact, performances thermiques et coût de fabrication, ce qui en fait une solution privilégiée pour les applications à haute densité et exigeantes sur le plan thermique. Leur structure sans broches et leur plot thermique exposé permettent une dissipation thermique efficace tout en soutenant des performances électriques fiables.
Dans l'électronique grand public, les systèmes automobiles et les conceptions RF, les QFN offrent une qualité d'assemblage constante et une efficacité de disposition lorsque des directives de conception et de processus appropriées sont suivies. En comprenant les variantes de boîtiers, les exigences thermiques et les considérations d'assemblage, les ingénieurs peuvent réduire considérablement les risques de retouche et améliorer le rendement de premier passage.
Pour les projets qui privilégient l'utilisation de l'espace, la fiabilité thermique et l'évolutivité de la production, le boîtier QFN reste un choix pratique et éprouvé pour les conceptions de PCB modernes.
FAQ sur le boîtier QFN
1. Quelle est la taille typique d'un boîtier QFN ?
Les boîtiers QFN sont disponibles en différentes tailles, allant généralement de :
- 2 mm × 2 mm (dispositifs très compacts)
- jusqu'à 10 mm × 10 mm ou plus
La taille la plus courante dans les conceptions pratiques est 5 mm × 5 mm, selon le nombre de broches et les exigences de l'application.
2. Quel est le pas typique d'un boîtier QFN ?
Le pas d'un boîtier QFN varie généralement de :
- 0,4 mm à 0,65 mm (le plus courant)
Un pas plus petit permet une densité de broches plus élevée mais augmente la complexité du routage du PCB et la difficulté d'assemblage.
3. Les boîtiers QFN peuvent-ils être soudés à la main ?
Oui, mais c'est difficile.
Le soudage manuel d'un QFN nécessite :
- Un poste de retouche à air chaud
- Un alignement précis
- De l'expérience
Pour des résultats fiables, le brasage par refusion est recommandé.
4. Les boîtiers QFN nécessitent-ils une inspection aux rayons X ?
Oui, dans la plupart des cas.
Étant donné que les joints de soudure ne sont pas visibles, l'inspection aux rayons X est couramment utilisée pour :
- Vérifier la qualité des joints de soudure
- Détecter les vides sous le plot thermique
- Assurer un alignement correct
5. Qu'est-ce qu'un boîtier QFN en termes simples ?
Un boîtier QFN (Quad Flat No-Lead) est un boîtier de CI compact sans broches externes, où les connexions électriques sont réalisées via des plages situées sur le dessous du composant. Il est largement utilisé pour les petits dispositifs électroniques haute performance.
6. Les boîtiers QFN peuvent-ils être retravaillés ou réparés ?
Oui, mais la retouche est plus difficile qu'avec les boîtiers à broches :
- Nécessite des postes de retouche à air chaud
- Nécessite un contrôle précis de la température
- Implique souvent une inspection aux rayons X après la réparation
Parce que les joints de soudure sont cachés, le succès de la retouche dépend fortement des compétences de l'opérateur et de l'équipement.
Continuez à apprendre
Améliorer la dissipation thermique: utilisation intelligente des pastilles thermiques dans la conception des PCB
Points clés Optimiser la conception des pastilles thermiques de PCB et des réseaux de vias est essentiel pour éviter les défaillances des semi-conducteurs dues à la faible conductivité thermique du FR4. En appliquant un pas de vias de 1,0 à 1,2 mm et en maintenant le taux de vides de soudure sous 25% grâce à des ouvertures de pochoir segmentées, les concepteurs peuvent éliminer les points chauds localisés et améliorer la fiabilité des cartes, du prototype à la production en grand volume. Avez-vous déj......
Fabrication de PCB médicaux: principales normes, types et production haute fiabilité
Points clés Conformité stricte: exige la certification du système de management de la qualité ISO 13485, les spécifications IPC classe 3 avec des fûts en cuivre de 25 µm et les règles de sécurité IEC 60601-1 Substrats adaptés: le FR-4 à Tg élevé résiste à la chaleur de l'autoclave, le polyimide flexible convient aux dispositifs portables et les noyaux métalliques ou céramiques gèrent les puissances élevées Qualité et traçabilité: l'AOI à plusieurs étapes, l'inspection par rayons X et le suivi complet ......
Comprendre les normes de fabrication des PCB automobiles et la production haute fiabilité
Points clés Environnements de fonctionnement difficiles: conception prévue pour résister pendant 15 ans aux cycles thermiques de -40 °C à 150 °C et aux fortes vibrations Conformité stricte: application des exigences IATF 16949, utilisation de composants AEC-Q200 et respect des normes IPC classe 3 Matériaux adaptés: utilisation de cuivre épais et de matériaux à Tg élevé pour les circuits de puissance, ainsi que de substrats Rogers pour les radars à 77 GHz Inspection zéro défaut: utilisation de l'AOI 3D......
Qu'est-ce que le Chip-on-Board (COB) dans la conception de PCB ? Guide complet des avantages et du processus de fabrication
Dans ce tutoriel, nous allons découvrir le concept détaillé du "Chip On Board" ou COB. Si vous vous êtes déjà demandé comment sont fabriqués les appareils électroniques moins chers, plus durables et compacts, la réponse est la technologie chip-on-board. Le chip on board est une solution allant de la fabrication de puces au prototypage et à la carte de développement. Aujourd'hui, nous allons fournir une compréhension approfondie du COB et des informations précieuses pour l'avenir de la miniaturisation ......
Qu'est-ce que la technologie Chip-on-Board (COB) : Un guide complet
Dans ce tutoriel, nous allons découvrir le concept détaillé du "Chip On Board" ou COB. Si vous vous êtes déjà demandé comment sont fabriqués les appareils électroniques moins chers, durables et compacts, la réponse est la technologie chip-on-board. Le chip on board est une solution allant de la fabrication de puces au prototypage et à la carte de développement. Aujourd'hui, nous allons fournir une compréhension approfondie du COB et des informations précieuses pour l'avenir de la miniaturisation élect......
Carte PCB de batterie : Ce que vous devez savoir
Dans le monde de l'électronique, une carte PCB de batterie a un rôle important. On la retrouve dans de nombreux appareils, notamment les smartphones, les ordinateurs portables et les voitures électriques. Cette carte est conçue pour gérer l'alimentation, protéger la batterie et garantir le bon fonctionnement de l'appareil. Examinons de plus près ce qu'est une carte PCB de batterie et pourquoi elle est si importante. Qu'est-ce qu'une carte PCB pour batterie ? Une carte PCB de batterie est un type uniqu......