Technologie Via in Pad (VIP) : Améliorer la densité et la fiabilité dans la fabrication avancée de circuits imprimés
15 min
- Quand et Pourquoi Utiliser le Via in Pad Plated Over (VIPPO)
- Bonnes Pratiques de Conception pour une Mise en Œuvre Réussie du Via in Pad
- Fabrication de Précision des Structures Via in Pad
- Comment JLCPCB Maîtrise le Via in Pad
- Foire Aux Questions (FAQ)
Le via in pad est exactement ce que son nom indique : placer un via directement dans le plot de soudure d'un composant, plutôt que de le router sur le côté avec une courte piste. Bien que ce concept semble simple, il représente une évolution significative dans la philosophie de conception des PCB, devenue essentielle pour les cartes modernes à haute densité d'interconnexion (HDI).
Dans la conception de PCB traditionnelle, les vias étaient toujours placés à l'extérieur de la zone du plot du composant, reliés par une courte piste de dégagement. Cette approche fonctionne bien lorsque vous disposez de beaucoup d'espace. Mais avec le rétrécissement des boîtiers de composants, pensez aux pas de BGA passant de 1,27 mm à 0,4 mm et moins. Il n'y a tout simplement pas assez de place entre les plots pour router les pistes de dégagement vers des vias externes. La technique du via in pad résout ce problème en éliminant complètement le dégagement, en plaçant le via directement dans le plot et en récupérant un espace de routage précieux.

L'évolution de la technologie via in pad reflète étroitement les progrès des capacités de fabrication HDI. Les premières implémentations se limitaient à de simples vias traversants dans les plots (provoquant souvent des problèmes de mèche de soudure), tandis que les solutions modernes de vias dans les plots utilisent des microvias remplis et bouchés qui présentent une surface parfaitement plane et soudable au composant situé au-dessus.
Avantages Clés pour l'Économie d'Espace et les Performances des Signaux
Les avantages du via in pad vont bien au-delà de la simple économie d'espace, même si cela justifierait à lui seul sa popularité.
1) La densité de routage s'améliore considérablement. En plaçant les vias directement sous les billes BGA, vous pouvez faire sortir les signaux des rangées intérieures sans consommer de précieux canaux de routage de surface. Un BGA avec un pas de 0,5 mm qui nécessiterait quatre couches de routage ou plus avec un dégagement traditionnel pourrait n'en nécessiter que deux avec le via in pad, réduisant potentiellement votre empilement et le coût global de la carte.
2) L'intégrité du signal bénéficie également d'un coup de pouce significatif. Des chemins de signal plus courts signifient une inductance et une capacité parasites réduites. Pour les conceptions à grande vitesse, l'élimination du stub de dégagement supprime une discontinuité d'impédance potentielle qui peut provoquer des réflexions et dégrader la qualité du signal. L'approche du via dans le plot fournit le chemin électrique le plus court possible entre le composant et les couches internes.

3) Les performances thermiques s'améliorent également. Les vias remplis dans les plots thermiques créent des connexions de cuivre directes vers les plans de masse ou d'alimentation internes, améliorant considérablement la dissipation thermique des composants de puissance et des circuits intégrés à courant élevé. Ceci est particulièrement précieux pour les applications automobiles et d'électronique de puissance.
Quand et Pourquoi Utiliser le Via in Pad Plated Over (VIPPO)
Scénarios Idéaux dans les Applications BGA, à Pas Fin et Thermocritiques
Le via in pad plated over (VIPPO) est la mise en œuvre de référence de la technologie via in pad. Le processus implique le perçage du via, son remplissage avec un matériau conducteur ou non conducteur, le dépôt de cuivre sur le remplissage et la planarisation de la surface pour créer un plot lisse et plat. Cela garantit que le composant repose sur une surface impossible à distinguer d'un plot massif.
Les scénarios idéaux pour le VIPPO incluent le routage de dégagement BGA où le pas est de 0,8 mm ou plus fin, et où les signaux des rangées intérieures ne peuvent pas sortir via un dégagement en os de chien traditionnel. Il est également essentiel pour les boîtiers QFN et DFN avec des plots thermiques exposés, où les vias remplis fournissent des chemins thermiques critiques vers les plans internes. Les applications haute fréquence au-dessus de 3 GHz bénéficient de l'effet de stub éliminé, et toute conception où l'espace sur la carte est à un prix absolu bénéficiera de l'amélioration de la densité.
Conseil de Pro : Tous les vias dans les plots n'ont pas besoin d'être en VIPPO. Pour les séries de prototypes ou les applications moins critiques, des vias masqués ou bouchés dans les plots peuvent suffire. Réservez le VIPPO complet pour les BGA à pas fin et les plots thermocritiques où la planéité est non négociable.
Comparaison avec les Stratégies de Placement de Vias Traditionnelles
Le placement traditionnel des vias utilise un motif en « os de chien » : une courte piste part du plot du composant vers un via placé dans l'espace entre les plots. Cette approche est simple, bien comprise et ne nécessite aucun processus de fabrication spécial. Cependant, elle consomme de l'espace de routage, ajoute de la longueur de piste (augmentant l'inductance) et devient physiquement impossible à des pas très fins.

Le via in pad élimine ces compromis mais ajoute de la complexité et du coût de fabrication. Les étapes de remplissage, de dépôt et de planarisation sont des étapes de processus supplémentaires qui nécessitent un équipement spécialisé. Le compromis est simple : si votre conception peut accepter un dégagement traditionnel sans congestion de routage ni problèmes d'intégrité du signal, économisez de l'argent et utilisez des os de chien. Si vous repoussez les limites de densité ou recherchez chaque dernier dB de marge de signal, le via in pad vaut l'investissement.
Bonnes Pratiques de Conception pour une Mise en Œuvre Réussie du Via in Pad
Directives sur la Taille du Plot, le Diamètre du Trou et le Matériau de Remplissage
La génération de vias dans un plot commence essentiellement dans un outil de schématique et de layout. Applications de microvias (percés au laser) : diamètres de trous de plot (généralement 0,25 - 0,35 mm) et diamètres de plots (généralement 0,25 mm). Les diamètres de trous typiques vont de 0,075 à 0,15 mm. Dans les microvias, application de plot, diamètres de trous de plot 0,25 - 0,35 mm, diamètres de plots 0,25 mm - 0,35 mm.

Le choix du matériau de remplissage dépend du travail. Les remplissages conducteurs en pâte de cuivre ou en cuivre électrodéposé sont les plus conducteurs en termes thermiques et électriques, et sont donc utilisés comme vias thermiques sous les plots de puissance. Les remplissages non conducteurs légers et moins chers (à base d'époxy) peuvent être utilisés dans les vias de signal où la conductivité thermique est moins importante. Les deux nécessitent toujours d'être cuivrés et nivelés. La règle la plus importante : assurez-vous que votre plot est suffisamment grand pour supporter le trou du via, la couronne annulaire, ainsi que pour permettre à suffisamment de pâte à souder de couvrir le composant. Un via occupant une surface de plot excessive réduira la fiabilité du joint de soudure.
Planification de l'Empilement et Intégration du Contrôle d'Impédance
Les conceptions via in pad interagissent directement avec votre empilement. Les microvias utilisés dans les applications de plots ne couvrent généralement qu'une ou deux couches, ce qui signifie que votre empilement doit placer la couche de routage cible adjacente à la couche du composant. Les empilements HDI avec laminage séquentiel (configurations 1+N+1 ou 2+N+2) sont spécialement conçus pour répondre à cette exigence.
Le contrôle d'impédance devient plus nuancé avec un via dans le plot. Le via lui-même introduit une petite discontinuité capacitive dans le chemin du signal. Pour les conceptions au-dessus de 10 Gbps, une simulation électromagnétique 3D de la structure du via peut être justifiée pour garantir que le profil d'impédance répond à votre budget. À des vitesses modérées, la discontinuité est généralement négligeable par rapport à l'amélioration obtenue en éliminant le stub de dégagement.
Règles de Conception pour la Fabrication (DFM) pour Éviter les Pièges Courants
Les erreurs de conception courantes du via-in-pad incluent l'utilisation de trous de via trop grands pour le plot (violant les exigences minimales de couronne annulaire), l'omission de spécifier des vias remplis et bouchés dans les notes de fabrication, le placement de vias dans les plots sans tenir compte de l'ajustement de l'ouverture du masque de soudure, et le fait de négliger de vérifier que l'atelier de fabrication peut réellement atteindre la tolérance d'alignement via-plot requise.
Communiquez toujours clairement vos exigences via-in-pad dans votre dessin de fabrication. Spécifiez le type de remplissage (conducteur vs non conducteur), les exigences de dépôt de la capsule, la tolérance de planéité et si un creux est acceptable sur la face opposée. L'ambiguïté dans vos notes de fabrication conduit à des hypothèses de la part du fabricant, et les hypothèses conduisent à des problèmes.
Conseil de Pro : Incluez un dessin en coupe dans vos notes de fabrication montrant exactement comment vous attendez que le via in pad soit construit. Une image vaut vraiment mille mots lorsqu'il s'agit de communiquer avec votre fabricant.
Fabrication de Précision des Structures Via in Pad
Processus de Perçage Laser, Remplissage Conducteur et Planarisation
Lorsque vous concevez ces structures in-pad, il s'agit d'un processus de précision en plusieurs étapes. Dans le cas des microvias, nous perçons des trous borgnes avec un laser UV ou CO2, ce qui est incroyablement précis - généralement avec une tolérance de ±25 µm. Vous devez régler correctement les paramètres du laser, sinon vous créerez un trou qui détruira le plot de la couche de capture.

Une fois le perçage terminé, vous remplissez le via avec l'un des quelques choix. Le plus populaire est la sérigraphie avec une pâte conductrice ou non conductrice, en particulier pour les microvias borgnes. Le remplissage par cuivre électrolytique gagne également du terrain récemment en raison de sa conductivité et de sa fiabilité supérieures. Après avoir rempli le via, vous polissez la surface avec une meule abrasive en céramique ou en diamant pour vous assurer que la capsule est de niveau avec le reste du cuivre. Enfin, vous déposez une capsule de cuivre sur le via rempli, la faisant fusionner avec le plot. Le produit final est un objet qui apparaît et se comporte comme un plot solide, à la fois électriquement et mécaniquement.
Techniques de Dépôt de Cuivre et de Remplissage Sans Vide
Le problème majeur dans la fabrication des structures via-in-pad est l'élimination des vides. Toute bulle d'air ou de gaz confinée peut éclater lors du soudage par refusion et former des billes de soudure, des trous de soufflage et des joints fragiles, et consommer la conductivité thermique des vias. Les fabricants actuels emploient un remplissage assisté par vide, la rhéologie de la pâte et une sérigraphie multipasse pour garantir peu de vides. Ils effectuent également des scans aux rayons X et des coupes transversales pour vérifier la qualité du remplissage. En fait, le remplissage par cuivre électrolytique produit moins de vides que ceux à la pâte, ce qui en fait le choix privilégié pour les applications à haute fiabilité.
Inspection Avancée pour l'Assurance Fiabilité
La vérification de la qualité via-in-pad dépasse le contrôle standard des PCB. Les rayons X montrent les cavités cachées, les remplissages incomplets et les erreurs d'alignement qui sont invisibles à l'œil nu. Nous effectuons ensuite une microsection d'échantillons témoins pour vérifier la qualité du remplissage, l'épaisseur de la capsule et la structure générale.
La planéité est vérifiée à l'aide de la profilométrie ou d'une inspection optique pour s'assurer que la capsule du via est suffisamment plate, généralement pas plus de 0,1 mm (4 mils) de creux ou de bosse sur le plot. Toutes ces vérifications garantissent que tous les via-in-pad résisteront à l'assemblage ainsi qu'à toute la durée de vie du produit.
Comment JLCPCB Maîtrise le Via in Pad
Équipement de Pointe pour la Précision des Microvias et du Remplissage
Les lignes de production de JLCPCB disposent de systèmes avancés de perçage laser UV et CO2 capables de produire des microvias aussi petits que 0,075 mm de diamètre avec une précision de positionnement leader de l'industrie. Combinées à un remplissage automatisé des vias et à un équipement de planarisation de précision, ces capacités permettent de réaliser des structures via in pad fiables sur une large gamme de conceptions de cartes.
Capacités Intégrées du Prototypage à la Production en Volume
Qu'il s'agisse d'une poignée de cartes prototypes pour vous assurer que le routage de dégagement BGA fonctionne, ou que vous vous prépariez à fabriquer cinquante mille panneaux de production chaque mois, nous maintenons les mêmes contrôles de processus stricts sur chaque commande. La transition du prototype au volume est si fluide que la conception testée est directement transférée à la production de masse, sans aucune surprise de requalification de processus désagréable qui pourrait autrement mettre des bâtons dans les roues de votre calendrier.
Expertise Prouvée dans la Livraison de PCB VIP Fiables à Haut Rendement

Nous avons réalisé des milliers de projets via-in-pad, pour les smartphones, les équipements de télécommunications, l'automobile et l'industrie. La profondeur de l'expérience ici est que le personnel d'ingénierie a déjà abordé et surmonté presque tous les défis du via-in-pad que vous pourriez rencontrer, qu'il s'agisse du dégagement BGA à pas ultra-fin ou des réseaux de vias thermiques à courant élevé. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger vos fichiers de conception et de laisser le système DFM soulever tout problème potentiel avant le début du processus de production.

Foire Aux Questions (FAQ)
Q. Qu'est-ce que le via in pad exactement, et pourquoi en aurais-je besoin ?
Le via in pad place un via directement dans le plot de soudure d'un composant au lieu de le router vers un via externe. Vous en avez besoin lorsque le pas du composant est trop fin pour un dégagement traditionnel, lorsque vous avez besoin d'une densité de routage maximale.
Q. Le via in pad plated over (VIPPO) coûte-t-il plus cher que les vias standard ?
Oui. Le VIPPO nécessite des étapes de fabrication supplémentaires, notamment le remplissage du via, la planarisation et le dépôt de la capsule. La prime de coût varie selon le fabricant mais ajoute généralement 15 à 30 % au prix de la carte nue. Le compromis est justifié lorsque la densité de conception ou les exigences de performance du signal l'exigent.
Q. Puis-je utiliser le via in pad avec des vias traversants, ou seulement des microvias ?
Les deux sont possibles, mais les microvias (vias borgnes couvrant une ou deux couches) sont préférés pour les applications via in pad. Les vias traversants sont plus difficiles à remplir complètement et ont tendance à créer des canaux de mèche de soudure plus importants. Si des vias traversants dans les plots sont nécessaires, spécifiez des vias bouchés et recouverts d'une capsule dans vos notes de fabrication.
Q. Que se passe-t-il si les vias dans les plots ne sont pas correctement remplis ?
Les vias non remplis ou partiellement remplis dans les plots peuvent provoquer une mèche de soudure pendant la refusion, où la soudure s'écoule à travers le via au lieu de former un joint correct sur le plot. Cela conduit à des joints de soudure insuffisants, des connexions intermittentes et des défaillances de fiabilité à long terme. Spécifiez toujours clairement les exigences de remplissage.
Q. Quelle est la taille minimale des structures via in pad pouvant être fabriquées ?
Le perçage laser moderne peut créer des microvias aussi petits que 0,05 mm de diamètre pour les applications HDI avancées. Les implémentations pratiques de via in pad chez JLCPCB utilisent généralement des microvias de 0,1 mm à 0,15 mm de diamètre avec des tailles de plots correspondantes de 0,25 mm à 0,35 mm.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Technologie Via in Pad (VIP) : Améliorer la densité et la fiabilité dans la fabrication avancée de circuits imprimés
Le via in pad est exactement ce que son nom indique : placer un via directement dans le plot de soudure d'un composant, plutôt que de le router sur le côté avec une courte piste. Bien que ce concept semble simple, il représente une évolution significative dans la philosophie de conception des PCB, devenue essentielle pour les cartes modernes à haute densité d'interconnexion (HDI). Dans la conception de PCB traditionnelle, les vias étaient toujours placés à l'extérieur de la zone du plot du composant, ......
Comment les vias empilés permettent une densité plus élevée et de meilleures performances dans les PCB HDI
Points clés à retenir Les vias empilés sont une technologie essentielle qui permet une densité de routage plus élevée et des performances supérieures dans les circuits imprimés HDI. En alignant verticalement les microvias dans une seule colonne, souvent combinée avec des conceptions via-in-pad, ils réduisent considérablement la zone de dégagement, raccourcissent les chemins de signal, abaissent l'inductance parasite et améliorent la conductivité thermique par rapport aux vias en quinconce traditionnel......
Comparaison de l'empilement des PCB haute densité avec les PCB normaux
Les circuits imprimés haute densité (PCB) ne sont pas les mêmes que les PCB simples. Savez-vous quelle est la différence ? Les PCB avec un plus grand nombre de couches et une densité de pistes plus élevée sont appelés HDI. Ceux-ci ne sont pas aussi courants car ils ne sont pas utilisés dans les petits prototypes ou les loisirs, mais pour des applications plus professionnelles. L'un des meilleurs exemples de carte HDI avec un empilement complexe que vous pouvez voir—ou que vous possédez peut-être—est l......
PCB HDI vs PCB standard : différences clés et avantages
Les circuits imprimés (PCB) constituent le cœur de tout système électronique et assurent les connexions mécaniques et électriques avec d'autres composants électroniques. On les trouve dans les voitures que nous conduisons, les capsules que nous ouvrons, et dans ce que nous y mettons, et on les utilise dans les avions et les fusées, avec des solutions aérospatiales toujours plus uniques. Avouons-le : les cartes PCB traditionnelles ont servi de standard industriel pendant des décennies ; cependant, le b......
Comment optimiser l'empilement des couches dans les cartes PCB HDI
Avec l'introduction de l'empilement HDI, une technique de pointe dans la conception de circuits imprimés multicouches, les concepteurs de PCB devraient être capables de créer des cartes de plus en plus complexes et plus petites dans les années à venir. Définir précisément les besoins de votre projet est la première étape de la conception d'un empilement de PCB. La détermination du nombre de couches nécessaires est la première étape ; cela dépend de la complexité du circuit, de la densité des signaux, ......
Conception avec les microvias : Empilements, fiabilité et remplissage des vias
Vous êtes-vous déjà demandé comment les concepteurs intègrent autant de fonctionnalités dans un espace aussi réduit ? Vous pouvez remercier les techniques de conception HDI et les microvias dans la conception de circuits imprimés. La technologie des circuits imprimés à interconnexion haute densité (HDI) est à la pointe de l'électronique moderne, permettant la création d'appareils compacts et puissants. Ces structures existent depuis des années, mais elles deviennent de plus en plus courantes dans dive......