Guide complet du PCB FR4 : Vérités sur le matériau, spécifications réelles et quand l'utiliser (ou l'éviter)
15 min
- Explication de la norme NEMA FR-4 :
- Composants du FR-4 : Résine époxy + tissu en fibre de verre + chimie retardatrice de flamme
- Propriétés importantes du matériau FR-4
- Spécifications des PCB FR4 : Ce que les fabricants offrent réellement
- Fabrication des PCB FR4 : Différences de Processus et Limitations
- Quand le FR-4 est parfait (et quand vous devriez l’éviter)
- Conclusion : Votre liste de contrôle FR-4 en 30 secondes avant de commander
Le FR-4 n'est pas un code secret, cela signifie littéralement Flame Retardant (grade 4). Dans le contexte des PCB, le FR-4 est une désignation de qualité de la National Electrical Manufacturers Association (NEMA) pour un stratifié époxy renforcé de verre. En termes simples, il s'agit d'un composite de tissu de fibre de verre tissé, lié à une résine époxy contenant des additifs ignifuges. Le « FR » signifie ignifuge, mais cela ne signifie pas automatiquement que le PCB est certifié UL94 V-0. Cela indique simplement que la résine est formulée pour s'éteindre d'elle-même en cas d'incendie. Le FR-4 a été nommé en 1968 par la NEMA et a depuis remplacé les anciennes gammes comme le G-10 grâce à sa résine époxy bromée résistante au feu.
Explication de la norme NEMA FR-4 :
La norme NEMA LI-1 définit le FR-4 comme des « produits thermodurcissables stratifiés industriels » et a été harmonisée avec les spécifications militaires (MIL-I-24768) à partir de 1999. En gros, cela signifie que pour qu'un circuit imprimé porte la désignation FR-4, il doit répondre à des exigences mécaniques, thermiques et de résistance au feu conformément aux spécifications du fabricant (MIL-I-24768). D'autres grades comme le FR-5 et le FR-6 existent encore, mais le grade FR-4 est devenu la norme de l'industrie. Le FR-4 désigne un matériau stratifié particulier (composé d'époxy et de verre) conçu pour résister au feu. Cela ne signifie pas qu'il rend ses composants « ininflammables ».
Composants du FR-4 : Résine époxy + tissu en fibre de verre + chimie retardatrice de flamme
Le FR-4 est littéralement constitué de couches de fibre de verre et d'époxy. Intégrées dans la résine époxy durcie, ces fibres peuvent être comparées aux « nouilles » dans une lasagne de PCB. La résine elle-même est généralement époxy bromée (souvent utilisant des composés bromés comme le TBBPA), ce qui la rend auto-extinguible en cas d'incendie.
En résumé, FR-4 = Fibre de verre + Résine (époxy) avec chimie retardatrice de flamme bromée. Cela combine légèreté, résistance et faible coût. On pourrait plaisanter en disant que le FR-4 signifie « Grade 4 de réduction du feu ». L'essentiel est que les résines époxy du FR-4 sont spécialement formulées pour stopper la combustion, ce qui explique pourquoi ce grade est devenu un pilier de l'industrie des PCB.
Propriétés importantes du matériau FR-4
Tous les matériaux n'ont pas les mêmes spécifications. Pour les concepteurs de PCB, les propriétés cruciales du FR-4 incluent son transition vitreuse (Tg), sa température de décomposition (Td), son coefficient de dilatation thermique (CTE), sa constante diélectrique (Dk) et son facteur de dissipation (Df). Voici les valeurs typiques pour un FR-4 standard (les valeurs varient selon le fabricant) :
- Transition vitreuse (Tg) : 130–140 °C pour le FR-4 standard. C'est la température à laquelle le PCB commence à se ramollir. Les matériaux FR-4 à haute Tg peuvent atteindre 170–180 °C pour des processus sans plomb.
- Température de décomposition (Td) : Environ 300–350 °C (par exemple, certains variantes de FR-4 indiquent Td à 355 °C). C'est la température à laquelle la résine se décompose chimiquement.
- CTE (Coefficient de dilatation thermique) : 12–17 ppm/°C dans le plan (X/Y) et 60–80 ppm/°C dans le sens vertical (Z). Le tissage de la fibre de verre permet d'obtenir une dilatation modeste en X/Y, mais en Z elle peut être cinq fois plus élevée.
- Constante diélectrique (Dk) : Environ 4.2–4.8 à 1 MHz, diminuant légèrement à 4.4 à 1 GHz. Cela affecte la vitesse du signal et l'impédance.
- Facteur de dissipation (Df) : Faible (0.015 à 0.03 de 1 MHz à 1 GHz). Un Df plus faible signifie moins de pertes. Les cartes FR-4 ne sont pas idéales pour les RF, mais fonctionnent bien jusqu'à quelques GHz.
| Parameter | Typical Value (FR-4) |
|---|---|
| Glass Transition Temperature (Tg) | 130–140 °C (standard FR-4) |
| 170–180 °C (High-Tg FR-4) | |
| Decomposition Temperature (Td) | 300–350 °C (up to ~355 °C for some grades) |
| CTE – In-Plane (X/Y) | 12–17 ppm/°C |
| CTE – Through-Plane (Z) | 60–80 ppm/°C |
| Dielectric Constant (Dk) | 4.2–4.8 @ 1 MHz |
| 4.4 @ 1 GHz | |
| Dissipation Factor (Df) | 0.015–0.03 @ 1 MHz–1 GHz |
De nombreuses cartes utilisent simplement ces valeurs « typiques de l'FR-4 » comme référence. Bien sûr, les valeurs réelles varient selon le fournisseur, il est donc important que les conceptions critiques à haute fréquence ou à haute fiabilité vérifient toujours la fiche technique exacte.
Standard FR-4 vs High-Tg vs Sans Halogène
Même au sein de la catégorie FR-4, il existe des variantes adaptées à différents besoins. Le FR-4 standard (avec un Tg autour de 130 °C) est l'option la moins chère et est utilisé dans la plupart des PCB grand public. Les variantes High-Tg FR-4 sont conçues pour la soudure sans plomb et pour des environnements extrêmes. Elles peuvent avoir un Tg allant jusqu'à 170–180 °C ou plus pour supporter plusieurs cycles de refusion à 260 °C.
Enfin, le FR-4 sans halogène utilise des retardateurs de flamme à base de phosphore et d'azote au lieu du brome. Cela permet de respecter les règles RoHS et environnementales. Son Tg et ses propriétés de base sont similaires, mais il évite le brome toxique. Si vous avez besoin d'une marge de température supplémentaire ou d'une chimie plus écologique, alors c'est le choix à privilégier.
Spécifications des PCB FR4 : Ce que les fabricants offrent réellement
Lorsque vous commandez des PCB FR-4, que pouvez-vous réellement obtenir des fabricants ?
Plage d'épaisseur (0,2–3,2 mm), Poids du cuivre & Tolérances
La plupart des stratifiés rigides FR-4 sont livrés en feuilles d'une épaisseur d'environ 0,127 mm (0,005″) jusqu'à 3,175 mm (0,125″). En pratique, les cartes sont couramment fabriquées entre 0,4 et 2,0 mm. Les fabricants stockent souvent des stratifiés de base dans des épaisseurs de 0,2, 0,4, 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,4, 3,2 mm, etc.
Les poids des feuilles de cuivre sont généralement de ½ oz, 1 oz ou 2 oz par côté (17 μm, 35 μm, 70 μm). Les couches internes sont souvent de ½ à 1 oz; les couches externes peuvent aller jusqu'à 3–4 oz dans des cas extrêmes. Selon les tolérances IPC-4562, une feuille de cuivre nominale de 1 oz (35 μm) peut légalement être aussi fine que 31 μm, ce qui signifie que les cartes doivent s'attendre à une variation d'épaisseur de ±10% sur le cuivre de base. Lors des processus de placage, d'accumulation ou de gravure, le cuivre fini peut légèrement différer, donc les concepteurs prévoient généralement une certaine marge.
Compatibilité des Finitions de Surface
Les substrats FR-4 sont compatibles avec toutes les finitions classiques de PCB. Les finitions standard incluent HASL (nivellement à air chaud, étain-plomb ou sans plomb) et ENIG (nickel électrolytique/immersion or). Parmi les autres finitions, on trouve Immersion Silver/Tin, OSP et ENEPIG.
HASL (soudure avec ou sans plomb) : Finition classique à faible coût. ENIG : Offre une surface d'or plate pour un assemblage à pas fin. OSP : Un revêtement organique à faible coût souvent utilisé sur les cartes grand public. ENEPIG : Finition nickel électrolytique/palladium électrolytique/or immersion.
Le point clé est que les cartes FR-4 peuvent être plaquées ou recouvertes de n'importe quelle finition que les ateliers de fabrication de PCB proposent ; il n'y a aucune limitation particulière à cet égard.
Fabrication des PCB FR4 : Différences de Processus et Limitations
Les cartes FR-4 sont fabriquées en utilisant des processus standards de fabrication de cartes rigides. Cependant, sa nature vitreuse impose certaines règles.
Perçage, Placage et Pressage Multicouches sur FR-4
Le perçage du FR-4 se fait généralement avec des forets en carbure. Contrairement aux cartes flexibles ou à noyau métallique, le FR-4 est suffisamment rigide pour les perceuses CNC conventionnelles. Les fibres de verre dans le FR-4 sont abrasives, donc les forets en carbure sont essentiels pour éviter une usure rapide. Les trous percés (vias et composants à montage traversant) sont ensuite plaqués électrolytquement avec du cuivre. Dans la production multicouche, les noyaux FR-4 (panneaux plaqués cuivre) sont alternés avec des feuilles de prepreg. Cette pile est ensuite pressée à chaud, et l'époxy prepreg fond et s'écoule pour lier les couches. En résumé, la stratification FR-4 est la configuration en couches familière avec un pressage haute température et le même processus utilisé pour toute carte PCB rigide.
Ratio de l'Aspect, Trace/Space Minimum & Règles de Taille des Trous
Les ateliers de fabrication de cartes conçoivent généralement avec un ratio de l'aspect (épaisseur de la carte : diamètre du trou) d'environ 8:1 à 10:1 pour un placage fiable. Par exemple, un fabricant autorise un ratio jusqu'à 13:1 sur une carte de 2 mm (c'est-à-dire des trous de 0,2 mm). En pratique, de nombreuses usines citent un ratio de 10:1 comme une règle sûre.
Taille des trous:
- Les microvias (non plaqués) peuvent avoir un diamètre de 0,1–0,15 mm, mais les vias plaqués standards ont généralement un diamètre ≥0,2–0,3 mm.
- Les forets de diamètre inférieur à 0,15 mm deviennent très coûteux ou impraticables.
Trace/Space:
- Avec 1 oz de cuivre, de nombreuses usines garantissent des traces et espacements minimums de 0,1–0,15 mm (4–6 mil).
- Par exemple, le tableau d'une usine montre des limites de couche extérieure de 0,2–0,3 mm allant jusqu'à 0,125 mm, avec des poids de cuivre plus élevés nécessitant un espacement plus large.
Votre usine spécifiera ses capacités réelles, mais le FR-4 lui-même ne permet pas de lignes plus fines que tout autre substrat.
Pourquoi le FR-4 Commence à Échouer au-dessus de 8–12 Couches
L'empilement de couches supplémentaires met à l'épreuve les limites du FR-4. Chaque couche ajoute de la résine époxy et du cuivre, ce qui augmente l'épaisseur totale et la chaleur interne. Le FR-4 standard (avec un Tg autour de 130 °C) peut en réalité ramollir si la carte est trop chauffée ou déformée lors de multiples laminations/refusions. De nombreux fabricants constatent qu'environ 8–12 couches (surtout pour les cartes épaisses) est la limite pratique pour le FR-4 standard.
Au-delà de cela, les panneaux sont susceptibles de se déformer ou de se délaminer sous les cycles thermiques. En fait, presque chaque étape supplémentaire de stratification "pousse" encore plus l'époxy, nécessitant un contrôle plus strict du processus. C'est pourquoi les cartes à fort nombre de couches spécifient souvent un FR-4 High-Tg ou des stratifiés plus rigides. En résumé, au-delà de 10 couches, le FR-4 lui-même ne "échoue" pas, mais ce matériau standard doit être amélioré pour suivre le rythme de la fabrication.
Quand le FR-4 est parfait (et quand vous devriez l’éviter)
Aucun matériau n’est parfait pour toutes les applications. Soyons pratiques sur les moments où le FR-4 est un héros – et quand il devient un zéro.
Projets grand public et IoT sensibles au coût
C’est là que le FR-4 brille. Lorsque vous avez besoin d'un PCB polyvalent à prix abordable. Il est omniprésent et bon marché, l’industrie fabrique des milliards de cartes FR-4 chaque jour. Ainsi, à mesure que les économies d’échelle entrent en jeu, les prix restent bas. Si votre conception fonctionne à des fréquences basses (kHz à faible MHz) avec des tensions modérées, le FR-4 fera le travail sans tracas. En d’autres termes, si le coût est la priorité et que les exigences de performance sont modestes, alors le FR-4 est parfaitement adapté.
Haute fréquence & haute puissance – Alternatives meilleures
Pour les RF et micro-ondes au-dessus de quelques GHz, les pertes diélectriques et la variabilité du Dk du FR-4 perturbent les signaux. La plupart des systèmes RF/5G/Wi-Fi (>2 GHz) utilisent plutôt des substrats comme Rogers, Duroid, PTFE, ou des céramiques.
Ces matériaux ont des pertes beaucoup plus faibles et des spécifications Dk plus serrées que le FR-4. De même, si votre carte fonctionne dans des pilotes LED, le FR-4 n’est pas idéal. Sa conductivité thermique est seulement de 0,3 W/mK. Les cartes à noyau métallique ou à cuivre épais avec des dissipateurs thermiques en aluminium ou en cuivre sont des remplacements courants pour les applications haute puissance.
Refusion sans plomb et exigences de température automobile
Les normes modernes d'assemblage et automobiles mettent le FR-4 à rude épreuve. La soudure sans plomb nécessite une refusion à 260 °C au maximum, bien au-delà du Tg du FR-4 standard. Une carte chauffée au-delà de son Tg risque de « exploser » (délamination).
Pour survivre à cela, les PCB utilisent souvent du FR-4 High-Tg (170–180 °C) lorsque le sans plomb est spécifié. Les environnements automobiles et industriels peuvent également exiger un fonctionnement à des températures de 150–175 °C. Les concepteurs choisissent soit un FR-4 High-Tg, soit passent à la polyimide, qui peut supporter des températures jusqu’à 300 °C. Si votre carte subit une soudure extrême ou un usage à haute température, vous utiliserez probablement une variante High-Tg du FR-4.
Matrice rapide de décision sur le matériau :
Une comparaison rapide peut vous aider à décider quand rester avec le FR-4 ou changer de matériau. Prenez en compte le coût, la plage de fréquence, la performance thermique et la flexibilité :
| Matériau | Coût | Utilisation Fréquentielle Typique | Conductivité Thermique |
|---|---|---|---|
| FR-4 | Faible | Jusqu'à quelques GHz (convient pour DC–1 GHz ; marginal au-delà de 2 GHz) | 0,3 W/mK (faible) |
| Rogers/High-f | Élevé | RF/micro-ondes (de plusieurs GHz jusqu'à 40+ GHz) | 0,4–0,6 W/mK (modéré) |
| Aluminium (MCPCB) | Moyenne | Puissance/DC (non utilisé pour RF) | 1–2 W/mK (très élevé) |
| CEM-3 | Très faible | Semblable au FR-4 (maximum quelques GHz) | Légèrement inférieur au FR-4 |
| Polyimide | Élevé | Jusqu'à 1–2 GHz (utilisé pour les cartes flexibles) | ~0,12–0,17 W/mK (faible) |
Conclusion : Votre liste de contrôle FR-4 en 30 secondes avant de commander
Avant de cliquer sur “commander PCB”, faites un test rapide pour vérifier la compatibilité de votre conception avec le FR-4. Voici une liste de contrôle rapide :
- Qualité du matériau : Utilisez-vous la bonne variante du FR-4 ? Le FR-4 standard convient pour une utilisation générale, mais choisissez un FR-4 High-Tg pour les températures sans plomb.
- Empilement de la carte : Vérifiez l'épaisseur totale et le cuivre. Le FR-4 est proposé de 0,2 à 3,2 mm. Choisissez la combinaison de noyau standard et prepreg la plus proche. Assurez-vous que les poids du cuivre (0,5/1/2 oz) correspondent à vos besoins thermiques/électriques, et souvenez-vous des tolérances IPC ±10%.
- Nombre de couches et caractéristiques : Plus de couches signifient plus de contraintes pour le FR-4. Si vous dépassez 10 couches, parlez à l’usine de laminés High-Tg ou renforcés. Assurez-vous que les tailles de trous et les traces/espaces sont réalistes.
- Exigences de performance : Votre carte est-elle compatible avec des vitesses élevées ? Le FR-4 fonctionne bien jusqu’à la plage basse des GHz. Mais au-dessus de 2 GHz, vous préférerez un laminé de type Rogers. Votre conception génère-t-elle beaucoup de chaleur ou utilise-t-elle du cuivre épais ? Envisagez une alternative à FR-4 avec noyau métallique.
Si toutes vos cases sont cochées et qu’aucune des alertes “à éviter” ne s'applique (GHz extrêmes, puissance extrême, flexibilité/température extrêmes), alors le FR-4 est votre choix sûr et économique. Sinon, il pourrait être temps d'explorer Rogers, noyau en aluminium, polyimide, ou d'autres stratifiés spécialisés pour trouver le substrat PCB “juste parfait”.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Pourquoi la température de transition vitreuse est essentielle à la fiabilité des PCB
Avez-vous déjà sorti du four une série de PCB fraîchement refondus, puis découvert des cloques de délaminage ou des vias cylindriques fissurés? Le problème ne vient peut-être ni du profil de refusion ni de la pâte à braser. Il peut être lié au substrat de votre carte. L'une des caractéristiques les plus importantes, mais souvent négligées, du stratifié PCB, celle qui peut faire la différence entre une carte qui traverse correctement la fabrication et une carte fiable sur le terrain, est la température......
Techniques de conception des lignes microstrip pour des PCB haute vitesse performants
Avez-vous déjà routé un signal haute vitesse sur une couche externe de votre PCB en vous demandant si la géométrie des pistes choisie fonctionnerait réellement à des débits de plusieurs gigabits? Vous n'êtes certainement pas le seul. La structure de ligne de transmission la plus utilisée dans la conception des PCB est la ligne microstrip, mais cette ligne est extrêmement sensible à la géométrie, au matériau et aux tolérances du fabricant. La différence entre un diagramme de l'oeil net et un cauchemar ......
Comprendre la constante diélectrique des PCB: choisir les matériaux pour des signaux optimaux
Points clés La constante diélectrique du PCB (Dk) est un facteur essentiel qui détermine directement la vitesse de propagation des signaux, l'impédance caractéristique et les pertes de transmission dans les conceptions haute fréquence. Le choix du matériau adapté, du FR4 standard pour les usages généraux aux matériaux Rogers, PTFE et LCP à faible Dk pour les applications à plusieurs gigahertz, permet d'améliorer les performances, de mieux contrôler l'impédance et de réduire la dégradation du signal. L......
PCB à cuivre épais: gestion de puissance et performances thermiques supérieures
Dans mon étude, j'ai découvert que, sur le marché des PCB, 1 oz/ft² (environ 35 µm) sur les couches externes et 0,5 oz/ft² sur les couches internes sont généralement considérés comme un poids de cuivre standard. Une autre approche, qui s'écarte de la pratique traditionnelle, consiste à utiliser un poids de cuivre de 3 oz/ft² (105 µm) ou plus et, dans certaines conceptions extrêmes, jusqu'à 20 oz/ft² ou davantage. Il ne s'agit pas d'une faute de frappe: nous parlons de couches de cuivre presque épaisse......
Conception PDN: assurer une alimentation stable aux PCB hautes performances
Vous est-il déjà arrivé de mettre sous tension un PCB récemment fabriqué et de constater que votre FPGA ne démarre pas, que les entrées de votre ADC ne sont pas aussi propres que prévu ou que votre liaison série à haute vitesse produit des erreurs absentes lors de la simulation? Ne remettez pas immédiatement en cause votre travail sur l'intégrité du signal. Commencez par examiner la conception de votre PDN. Dans de nombreux produits qui n'ont jamais abouti, le problème ne provient pas du chemin du sig......
Comment le contrôle des règles de conception évite les erreurs coûteuses de production des PCB
Avez-vous déjà envoyé des fichiers Gerber à votre fabricant et reçu un e-mail vous demandant de corriger des problèmes de dégagement ou d'anneau annulaire avant le lancement de la production? Si cela vous est arrivé, vous savez à quel point la situation peut être frustrante: jours perdus, numéros de révision qui augmentent et dates d'expédition qui s'éloignent. Détecter tous ces problèmes constitue en réalité le principal avantage d'une bonne conception: un contrôle des règles de conception (DRC) comp......