Insights sur la technologie des pochoirs SMT
Explorez les technologies de pochoirs telles que le nano-revêtement, les structures avec ou sans cadre, et leur impact sur la qualité d’impression.
Derniers articles
Technologie des pochoirs
Comment choisir un pochoir SMT?
Qu'est-ce qu'un pochoir SMT? Un pochoir SMT est une fine feuille métallique utilisée lors du brasage en SMT (technologie de montage en surface). Il joue un rôle essentiel dans le processus d'assemblage SMT. Le pochoir permet de déposer directement la pâte à braser sur les pastilles CMS du PCB, ce qui contribue à prévenir les erreurs et les défauts pendant la refusion. Il garantit ainsi le dépôt d'une quantité précise de pâte à braser sur chaque pastille. Types de pochoirs SMT Selon la méthode d'applic......
Aug 03, 2026
Technologie des pochoirs
Nano-revêtements dans la fabrication de cartes PCB : Comment ils surpassent les pochoirs traditionnels
Le nano-revêtement est un traitement mince, hydrophobe (repousse l'eau) et oléophobe (repousse l'huile) utilisé sur le dessous et les bords des pochoirs de pâte à souder. Avec ce revêtement, la surface devient antiadhésive, ce qui réduit le nombre de cycles de nettoyage nécessaires pendant le processus d'impression de la pâte à souder. Lors de son application, le revêtement, qui mesure moins de 5 nanomètres, se lie au film du pochoir au niveau microscopique, sans altérer la taille ni la forme du pocho......
Jan 23, 2026
Technologie des pochoirs
Un guide pour débutants sur les pochoirs à étapes montantes et descendantes
Comme tout le monde le sait, les entreprises passent à des procédés de 2 nm, et l'électronique atteint aujourd'hui son apogée. La taille des composants d'un PCB a également diminué de manière significative au cours des dix dernières années. Des composants de type 1206 et BGA ont évolué vers des tailles comme 0402, 0201, et même plus petites. En raison de la petite taille des composants et de la nécessité d'un débit élevé, des défauts tels que le tombstoning, le pontage ou des connexions de mauvaise qu......
Jan 23, 2026
Technologie des pochoirs
Comment fonctionne l'électropolissage dans un pochoir PCB ?
Pour garantir une libération optimale de la pâte à souder, les producteurs de pochoirs PCB doivent offrir des finitions de haute qualité. Une méthode pour améliorer la fonctionnalité des pochoirs est l'électropolissage. Comment l'électropolissage améliore-t-il les pochoirs PCB, et qu'est-ce que c'est ? L'application continue de faisceaux laser pendant le processus de fabrication du pochoir PCB entraîne un rugissement des parois des ouvertures ou des apertures. Cela se produit en raison du matériau de ......
Jan 23, 2026
Technologie des pochoirs
Conseils de conception de pochoirs SMT pour améliorer le dépôt de pâte à souder
Le dépôt de pâte à souder à travers un pochoir est une méthode de production de masse des unités. Même avec des machines de placement avancées et des profils de refusion, des défauts tels que le pontage, le "tombstoning" et des soudures insuffisantes peuvent souvent être liés à une mauvaise conception du pochoir. Une conception appropriée du pochoir permet d'obtenir des joints de soudure cohérents et de haute qualité. À mesure que la taille des composants continue de diminuer et que la densité des cir......
Jan 23, 2026
Technologie des pochoirs
Réduction des ponts de soudure et des coûts de nettoyage grâce aux pochoirs nano‑revêtus
La tendance actuelle à la miniaturisation des appareils électroniques garantit que le processus d’assemblage en montage en surface continuera à poser de nouveaux défis. Les composants et les ouvertures des pochoirs deviennent de plus en plus petits et à pas plus serré. Les exigences liées au processus d’impression de la pâte à souder nécessitent des améliorations technologiques. Les nano‑revêtements pour pochoirs sont disponibles depuis de nombreuses années. Les revêtements sont proposés sous deux for......
Jan 07, 2026
Technologie des pochoirs
Pourquoi les pochoirs CI sont essentiels pour un assemblage CMS de haute qualité
Le pochoir CI (circuit imprimé) est un composant essentiel de l’assemblage en technologie de montage en surface (CMS). Il joue un rôle crucial pour garantir la précision et la cohérence des résultats d’assemblage CMS, ce qui influence directement la fonctionnalité et les performances du produit final. Le pochoir CI, également appelé pochoir CMS ou pochoir de circuit imprimé, est utilisé pour appliquer la pâte à braser sur le CI, qui sert ensuite à fixer les composants CMS sur la carte. Sans l’utilisat......
Jan 05, 2026
Technologie des pochoirs
Le guide essentiel des pochoirs CMS dans l’assemblage de circuits imprimés
Dans le monde dynamique de la fabrication électronique, la technologie de montage en surface (CMS) joue un rôle crucial pour garantir l’efficacité et la précision dans l’assemblage des circuits imprimés (CI). Au cœur du processus CMS se trouve le pochoir CMS, un outil indispensable pour l’application précise de la pâte à braser. Cela permet d’assurer des connexions électriques solides entre les composants et les circuits imprimés. Ce guide explore les spécificités des pochoirs CMS, en examinant leurs ......
Jan 05, 2026
Technologie des pochoirs
Comment choisir un pochoir SMT ?
Qu’est-ce qu’un pochoir SMT ? Un pochoir SMT est une fine feuille métallique utilisée dans le processus de soudage en technologie SMT (Surface Mount Technology). Il joue un rôle essentiel dans l’application de la pâte à braser. Le pochoir permet le dépôt direct de la pâte à braser sur les pastilles SMD du PCB, ce qui aide à prévenir les erreurs et les défauts lors du soudage en refusion. Cela garantit une quantité précise d’étain sur chaque pastille une fois l’assemblage terminé. Types de pochoirs SMT......
Dec 27, 2025