Tout ce que vous devez savoir sur la technologie BGA dans l'assemblage de PCB.
11 min
- Qu'est-ce que le Ball Grid Array (BGA) ?
- Défauts courants du BGA et comment les corriger
Le Ball Grid Array (BGA) est un boîtier sans broches largement utilisé dans les conceptions de PCB à haute densité et à haute vitesse.
Il se caractérise par une matrice de billes de soudure sur le dessous, offrant une densité d'E/S élevée, une meilleure intégrité du signal et des performances thermiques.
Ce guide couvre ce qu'est le BGA, les différents types de boîtiers BGA, les avantages et inconvénients, les exigences d'assemblage, les méthodes d'inspection et les solutions aux défauts courants, aidant ainsi les ingénieurs à prendre des décisions éclairées dans la fabrication de PCB.
Qu'est-ce que le Ball Grid Array (BGA) ?
Le Ball Grid Array (BGA) est un dispositif de montage en surface (SMD) sans broches, dans lequel les connexions électriques sont réalisées par une matrice de billes de soudure situées au bas du boîtier.
À l'intérieur du boîtier BGA, un substrat stratifié achemine les signaux électriques du die en silicium vers les billes de soudure à l'aide de traces métalliques fines. Lors de l'assemblage du PCB, ces billes de soudure sont refondues sur les pastilles correspondantes du PCB, formant ainsi des connexions électriques et mécaniques.
Comparé aux boîtiers à broches traditionnels tels que le QFP et le DIP, les boîtiers BGA offrent une densité d'E/S significativement plus élevée, des longueurs d'interconnexion plus courtes et des performances supérieures dans les applications à haute vitesse et haute fréquence.
Types de boîtiers BGA (Ball Grid Array)
Les boîtiers BGA sont disponibles sous plusieurs variantes, chacune conçue pour répondre à des exigences électriques, thermiques et mécaniques différentes. Voici quelques-uns des types de boîtiers BGA les plus courants utilisés dans l'assemblage moderne de PCB.
1. PBGA (Plastic Ball Grid Array) : Le PBGA utilise un substrat organique, généralement en FR-4 ou en résine BT, avec un boîtier en plastique moulé époxy. Il offre un bon compromis entre coût, performance et fabrication, ce qui le rend largement utilisé dans l'électronique grand public et les circuits intégrés à usage général.
2. FCBGA (Flip-Chip Ball Grid Array) : Dans un Flip-Chip BGA, le die en silicium est monté face vers le bas sur le substrat à l’aide de micro-boules de soudure. Cette conception réduit les chemins de signal et améliore les performances électriques et thermiques, ce qui rend le FCBGA idéal pour les processeurs haute performance, les GPU et les puces de réseau.
3. CBGA (Ceramic Ball Grid Array) : Le CBGA utilise un substrat céramique, offrant une excellente stabilité thermique et une correspondance étroite des coefficients d'expansion thermique (CTE) avec le silicium. Il est couramment utilisé dans des applications à haute fiabilité telles que l'aérospatiale, l'armement et les systèmes industriels.
4. CDPBGA (Cavity-Down Plastic Ball Grid Array) : Le CDPBGA présente une cavité en retrait dans le substrat où le die est monté plus près du PCB. Cette structure améliore la dissipation thermique et réduit la hauteur globale du boîtier par rapport aux conceptions PBGA standard.
5. TBGA (Tape Ball Grid Array) : Le TBGA utilise un substrat flexible en ruban de polyimide plutôt qu'un PCB rigide. Bien qu'il offre un poids léger et de bonnes performances électriques, le TBGA est aujourd'hui moins courant en raison de limitations en matière de fiabilité mécanique et de manipulation.
6. H-PBGA (High-Thermal Plastic Ball Grid Array) : Le H-PBGA améliore les conceptions PBGA standard en incorporant des voies thermiques améliorées, telles qu'un dissipateur thermique en métal. Il est adapté aux dispositifs nécessitant une meilleure dissipation thermique sans passer aux boîtiers en céramique.
En savoir plus : 7 types de boîtiers BGA expliqués
Package on Package (PoP)
Le Package on Package (PoP) est une technologie avancée de montage de BGA dans laquelle plusieurs boîtiers BGA sont empilés verticalement et interconnectés électriquement.
Le PoP est couramment utilisé pour intégrer des dispositifs mémoire au-dessus des processeurs logiques, permettant ainsi une intégration fonctionnelle plus élevée tout en maintenant un encombrement réduit du PCB. Cette structure est largement adoptée dans les smartphones, les systèmes embarqués et les dispositifs de calcul haute performance.
Avantages et inconvénients des boîtiers BGA
Avantages des boîtiers BGA
● Densité d'E/S la plus élevée : Les BGA supportent des centaines, voire des milliers de connexions dans un espace réduit, dépassant largement la densité de broches des boîtiers QFN et à broches traditionnelles.
● Performance supérieure à haute vitesse : Les très courtes interconnexions entre le die et les billes de soudure minimisent l'inductance et la résistance parasitaires, ce qui rend les BGA idéaux pour les dispositifs haute vitesse tels que les FPGA, les CPU et les microcontrôleurs avancés.
● Dissipation thermique efficace : La matrice de billes de soudure et la structure du substrat offrent plusieurs chemins de transfert thermique, améliorant ainsi les performances thermiques dans les applications haute puissance.
● Fiabilité mécanique et électrique élevée : La distribution uniforme des contraintes et les joints de soudure robustes améliorent la fiabilité à long terme sous des cycles thermiques et des vibrations.
Défis et limitations des boîtiers BGA
● Exigences d'assemblage complexes : L'assemblage des BGA nécessite une grande précision de placement, des profils de refusion contrôlés et un contrôle stable du processus pour éviter des défauts comme les défauts "head-in-pillow" et les vides.
● Routage et fabrication complexes du PCB : L'évasion des signaux depuis les matrices BGA denses nécessite souvent des empilements multicouches, des microvias et des structures de via-in-pad (VIP), augmentant la complexité de fabrication et le coût.
● Inspection et reprise limitées : Tous les joints de soudure sont cachés sous le boîtier, rendant l'inspection optique impossible. L'inspection par rayons X est essentielle, et la reprise nécessite un équipement spécialisé et des opérateurs qualifiés.
● Conditions de stockage et de manipulation strictes : Les BGA sont sensibles à l'humidité et à l'ESD. Un stockage ou un contrôle de cuisson inapproprié peut entraîner des phénomènes de popcorning, de délamination et des problèmes de fiabilité à long terme.
JLCPCB peut gérer des conceptions complexes basées sur le BGA grâce à ses capacités avancées de fabrication et d'assemblage de PCB, y compris les PCB multicouches et la technologie via-in-pad.
Applications typiques de la technologie BGA
Les boîtiers BGA sont largement utilisés dans des industries où l'efficacité de l'espace et l'intégrité du signal sont essentielles :
1. Cartes mères haute densité : Les ordinateurs portables, les serveurs et les consoles de jeux dépendent des processeurs, des chipsets et des modules mémoire emballés en BGA.
2. Équipements de télécommunication : Les routeurs, les stations de base et les commutateurs réseau utilisent des dispositifs BGA pour le traitement des signaux haute vitesse.
3. Électronique grand public : Les smartphones, les tablettes et les dispositifs portables bénéficient de la taille compacte des BGA et de leurs performances thermiques améliorées.
Applications du BGA dans l'assemblage de PCB
La technologie Ball Grid Array (BGA) est devenue un pilier de l'assemblage moderne de PCB, en particulier pour les produits nécessitant une grande fiabilité et une conception compacte. Comparés aux boîtiers à broches traditionnels, les BGA permettent un plus grand nombre de connexions E/S dans un espace réduit, ce qui en fait un choix essentiel dans les systèmes électroniques à haute densité d'aujourd'hui.
Exigences SMT pour le placement du BGA
Pour assembler correctement des BGA, les fabricants doivent respecter des exigences strictes de la technologie de montage en surface (SMT) :
1. Conception du pochoir et sélection de la pâte à souder : La taille de l'ouverture du pochoir et la viscosité de la pâte à souder influencent directement la qualité des joints de soudure. Un dépôt uniforme de pâte à souder est crucial pour éviter les ponts ou les vides.
2. Précision du pick-and-place : Les boîtiers BGA nécessitent une précision de placement plus élevée que les autres composants. Un mauvais alignement peut entraîner des défauts de soudure cachés.
3. Contrôle du profil de refusion : Un profil de température optimisé dans le four de refusion assure une bonne mouillage des billes de soudure sans surchauffer, ce qui pourrait endommager le boîtier ou le PCB.
Principaux aspects à considérer dans l'assemblage du BGA
Les ingénieurs doivent relever plusieurs défis lors de la conception et de l'assemblage des PCB afin d'assurer la fiabilité à long terme des joints BGA :
1. Densité de la disposition du PCB : Une conception appropriée des pastilles et du placement des vias est essentielle pour permettre l'évasion des signaux des billes BGA.
2. Pitch des billes de soudure : Des pitches plus fins augmentent la densité d'E/S, mais compliquent aussi la fabrication.
3. Gestion thermique : Les BGA avec une forte consommation d'énergie nécessitent des vias thermiques et des plans de cuivre adéquats pour dissiper efficacement la chaleur.
Techniques d'inspection du BGA
L'inspection des boîtiers BGA est difficile en raison du placement des billes de soudure. Les méthodes optiques traditionnelles sont insuffisantes pour détecter les défauts. Pour améliorer la précision, les tests électriques, l'inspection par balayage de frontière et l'inspection automatisée par rayons X sont couramment utilisés dans l'assemblage SMT avec des BGA.
1. Tests électriques : Cette méthode conventionnelle permet de détecter les défauts de circuit ouvert et de court-circuit.
2. Inspection par balayage de frontière : En utilisant le port d'inspection de la conception de balayage de frontière, cette technique permet d'accéder à chaque joint de soudure du connecteur de bordure pour détecter les ouvertures et courts-circuits des composants.
3. Inspection automatisée par rayons X : L'inspection par rayons X examine les joints de soudure sous les composants, révélant les défauts cachés comme les vides et les bulles, contrairement à l'AOI qui ne vérifie que les connexions visibles.
Défauts courants du BGA et comment les corriger
Détachement des composants : Les défauts des composants BGA peuvent être corrigés en détachant d'abord les composants du PCB. Cela peut être fait en chauffant soigneusement les composants localisés sur le PCB, ce qui fait fondre les joints de soudure, puis les composants peuvent être remplacés et les connexions de soudure corrigées.
Processus de reprise du BGA : Le processus de reprise du BGA se fait dans une station de reprise dédiée dans l'usine, où les composants BGA-PCB sont chauffés à l'aide d'un chauffage infrarouge. La température peut être vérifiée à l'aide d'un thermocouple. Un dispositif à vide est utilisé pour soulever le boîtier du PCB sous-jacent, avec l'aide d'autres équipements.
Chauffage localisé : Le processus de chauffage est effectué avec soin et limité à la zone défectueuse du PCB. Le chauffage localisé garantit la sécurité des composants voisins sur le PCB.
Capacités technologiques BGA de JLCPCB
JLCPCB est largement reconnu comme un fournisseur de services de fabrication et d'assemblage de PCB de confiance, et propose la production de BGA comme composant clé de leur portefeuille de services complet. Leur expertise réside dans la production et l'assemblage de PCB intégrant des boîtiers BGA. Ces boîtiers BGA, connus pour leur technologie de packaging avancée, comportent une grille de billes de soudure qui facilite les interconnexions haute densité. JLCPCB offre un système de test et d'inspection très efficace des produits BGA-PCB avant de les finaliser et de les envoyer aux clients.
Les services de production BGA de JLCPCB sont spécifiquement adaptés pour répondre aux exigences de l'électronique contemporaine, garantissant que les exigences diverses des clients en matière d'intégration BGA dans leurs conceptions PCB sont satisfaites avec une précision et une qualité maximales.
Continuez à apprendre
Améliorer la dissipation thermique: utilisation intelligente des pastilles thermiques dans la conception des PCB
Points clés Optimiser la conception des pastilles thermiques de PCB et des réseaux de vias est essentiel pour éviter les défaillances des semi-conducteurs dues à la faible conductivité thermique du FR4. En appliquant un pas de vias de 1,0 à 1,2 mm et en maintenant le taux de vides de soudure sous 25% grâce à des ouvertures de pochoir segmentées, les concepteurs peuvent éliminer les points chauds localisés et améliorer la fiabilité des cartes, du prototype à la production en grand volume. Avez-vous déj......
Fabrication de PCB médicaux: principales normes, types et production haute fiabilité
Points clés Conformité stricte: exige la certification du système de management de la qualité ISO 13485, les spécifications IPC classe 3 avec des fûts en cuivre de 25 µm et les règles de sécurité IEC 60601-1 Substrats adaptés: le FR-4 à Tg élevé résiste à la chaleur de l'autoclave, le polyimide flexible convient aux dispositifs portables et les noyaux métalliques ou céramiques gèrent les puissances élevées Qualité et traçabilité: l'AOI à plusieurs étapes, l'inspection par rayons X et le suivi complet ......
Comprendre les normes de fabrication des PCB automobiles et la production haute fiabilité
Points clés Environnements de fonctionnement difficiles: conception prévue pour résister pendant 15 ans aux cycles thermiques de -40 °C à 150 °C et aux fortes vibrations Conformité stricte: application des exigences IATF 16949, utilisation de composants AEC-Q200 et respect des normes IPC classe 3 Matériaux adaptés: utilisation de cuivre épais et de matériaux à Tg élevé pour les circuits de puissance, ainsi que de substrats Rogers pour les radars à 77 GHz Inspection zéro défaut: utilisation de l'AOI 3D......
Qu'est-ce que le Chip-on-Board (COB) dans la conception de PCB ? Guide complet des avantages et du processus de fabrication
Dans ce tutoriel, nous allons découvrir le concept détaillé du "Chip On Board" ou COB. Si vous vous êtes déjà demandé comment sont fabriqués les appareils électroniques moins chers, plus durables et compacts, la réponse est la technologie chip-on-board. Le chip on board est une solution allant de la fabrication de puces au prototypage et à la carte de développement. Aujourd'hui, nous allons fournir une compréhension approfondie du COB et des informations précieuses pour l'avenir de la miniaturisation ......
Qu'est-ce que la technologie Chip-on-Board (COB) : Un guide complet
Dans ce tutoriel, nous allons découvrir le concept détaillé du "Chip On Board" ou COB. Si vous vous êtes déjà demandé comment sont fabriqués les appareils électroniques moins chers, durables et compacts, la réponse est la technologie chip-on-board. Le chip on board est une solution allant de la fabrication de puces au prototypage et à la carte de développement. Aujourd'hui, nous allons fournir une compréhension approfondie du COB et des informations précieuses pour l'avenir de la miniaturisation élect......
Carte PCB de batterie : Ce que vous devez savoir
Dans le monde de l'électronique, une carte PCB de batterie a un rôle important. On la retrouve dans de nombreux appareils, notamment les smartphones, les ordinateurs portables et les voitures électriques. Cette carte est conçue pour gérer l'alimentation, protéger la batterie et garantir le bon fonctionnement de l'appareil. Examinons de plus près ce qu'est une carte PCB de batterie et pourquoi elle est si importante. Qu'est-ce qu'une carte PCB pour batterie ? Une carte PCB de batterie est un type uniqu......