Directives de layout des plans d’alimentation
Apprenez les stratégies de mise à la terre, la conception des plans, les chemins de retour et les méthodes de distribution de puissance pour des performances optimales SI/PI.
Derniers articles
Routage alimentation et masse
Guide 2026 des plans de masse et d'alimentation des circuits imprimés
Points clés Cuivre continu en priorité: un plan de masse continu sur le PCB crée un chemin de retour à faible impédance, réduit le bruit et est généralement plus sûr que des plans séparés, même sur les PCB à signaux mixtes. Raisonnez en boucles de courant: chaque signal nécessite un chemin de retour directement sous sa piste. Ne routez jamais des pistes à haute vitesse au-dessus d'interruptions, de fentes ou d'ouvertures dans les plans. Planifiez l'empilage dès le début: choisissez la disposition des ......
Oct 29, 2026
Routage alimentation et masse
Comprendre la mise à la masse en étoile sur PCB: guide pratique
Points clés Chemins de retour contrôlés: la mise à la masse en étoile fournit à certains blocs fonctionnels des chemins de retour séparés qui se rejoignent en un point physique contrôlé. Elle limite le couplage par impédance commune entre les sections bruyantes et sensibles. Applications recommandées: elle convient particulièrement aux systèmes compacts, à basse fréquence, à faible courant ou sensibles au bruit, notamment les étages audio, les interfaces de capteurs et certains circuits de précision. ......
Oct 29, 2026
Routage alimentation et masse
Guide du rebond de masse sur PCB: causes, effets et prévention
Points clés Le rebond de masse est une pointe de tension entre la masse interne de la puce d'un circuit intégré et la masse du PCB. Il se produit lorsque le courant varie rapidement à travers une inductance parasite (V = L x di/dt). La commutation simultanée de nombreuses sorties, appelée SSO, aggrave fortement le phénomène. Il peut provoquer des erreurs logiques, de fausses réinitialisations et des oscillations sur les signaux. Il se mesure à l'oscilloscope à l'aide d'une ligne de détection maintenue......
Oct 28, 2026
Routage alimentation et masse
Le guide définitif du condensateur de découplage dans la conception des circuits imprimés (PCB)
Chaque concepteur de circuits imprimés (PCB), qu’il soit un ingénieur expérimenté ou un hobbyiste passionné, y a été confronté : un comportement imprévisible d’un circuit. Le microcontrôleur qui se réinitialise à des intervalles aléatoires, le convertisseur analogique-numérique (ADC) qui fournit des mesures de plus en plus erratiques, ou le bus de communication à haute vitesse toujours plein d’erreurs. Dans la plupart des cas, le problème n’est pas un composant défectueux ou une erreur logique, mais p......
Jan 12, 2026
Routage alimentation et masse
Largeur de piste et courant : routage d’alimentation PCB
Dans l’art complexe de la conception de PCB, le routage d’alimentation est le héros méconnu qui transporte le courant donnant vie aux circuits. Alors que les pistes de signal attirent toute l’attention pour leur adaptation d’impédance et le contrôle du bruit, les pistes d’alimentation assument silencieusement la responsabilité de délivrer le courant sans se détériorer ni endommager les composants qu’elles alimentent. Mais quelle largeur doivent avoir ces pistes ? C’est ici que la relation entre largeu......
Jan 08, 2026