Comprendre l'Épaisseur du Cuivre dans les PCB : Normes et Conversions
8 min
- Qu'est-ce que l'Épaisseur du Cuivre dans un PCB ?
- Comment Mesurer l'Épaisseur du Cuivre d'un PCB ?
- Valeurs Standard d'Épaisseur du Cuivre dans les PCB
- Comment le Nombre de Couches Affecte l'Épaisseur du Cuivre
- Pourquoi l'Épaisseur du Cuivre Est Importante (Implications Pratiques)
- Qu'est-ce que l'Équilibrage du Cuivre ?
- Qu'est-ce que les "Copper Pours" ?
Lorsqu'on parle de l'épaisseur du cuivre, il existe des options limitées proposées par les fabricants. Lorsqu'un concepteur doit augmenter la capacité de transport de courant d'une piste sans l'élargir, l'épaisseur du cuivre (ou le poids) est augmentée dans la dimension latérale. Il existe peu d'options, et la plupart des fabricants proposent une épaisseur standard. Le choix du cuivre dépend de la gestion de l'alimentation, de la propagation des signaux et de la gestion thermique. La largeur et la longueur des pistes sont toujours des facteurs préoccupants pour les concepteurs, car des pistes trop fines risquent de chauffer et de brûler sous un courant élevé, tandis que des pistes trop épaisses rendent le processus de gravure coûteux et complexe. Il existe un "point optimal" entre les deux. Cet article présente certains standards, méthodes de mesure et conversions d'unités liées à l'épaisseur du cuivre.
Qu'est-ce que l'Épaisseur du Cuivre dans un PCB ?
En termes simples, l'épaisseur du cuivre dans un PCB est la hauteur de la couche de cuivre déposée sur le substrat du PCB. Elle peut être exprimée selon trois unités différentes :
1. Micromètres (µm)
2. Mils (1 mil = 0,001 pouces)
3. Onces par pied carré (oz/ft²)
Les onces sont adoptées comme standard dans l'industrie, car les fabricants de PCB mesuraient historiquement le cuivre par poids réparti sur un pied carré.
1 oz/ft² ≈ 35 µm ≈ 1,37 mils
Cela signifie qu'une couche de cuivre de 1 oz dans un PCB a une épaisseur d'environ 35 µm.
Comment Mesurer l'Épaisseur du Cuivre d'un PCB ?
Il existe deux contextes principaux pour mesurer l'épaisseur du cuivre :
1. Avant la fabrication : L'épaisseur est spécifiée au fabricant (par exemple, 1 oz). Les fabricants fournissent des substrats déjà recouverts de cuivre de base.
2. Après la fabrication : L'épaisseur réelle du PCB est mesurée après que le cuivre a été plaqué lors de la formation des vias. La mesure peut être effectuée par une analyse de coupe transversale (en coupant une tranche de PCB et en mesurant sous un microscope). On peut également utiliser la profilométrie de surface pour des résultats plus précis. L'épaisseur du cuivre final est toujours légèrement supérieure à celle du cuivre de base en raison du placage.
Valeurs Standard d'Épaisseur du Cuivre dans les PCB
Les épaisseurs du cuivre dans les PCB sont généralement standardisées pour simplifier la fabrication. Voici quelques valeurs courantes :
- 0,5 oz (17 µm) – Souvent utilisé pour les couches internes à pas fin dans les PCB multicouches.
- 1 oz (35 µm) – Standard de l'industrie pour la plupart des PCB.
- 2 oz (70 µm) – Électronique de puissance, automobile, cartes industrielles.
- 3 oz (105 µm) et plus – PCB à cuivre lourd pour les conceptions à fort courant.
Le tableau ci-dessous suit le IPC-6012, qui définit les critères d'acceptation et les tolérances pour l'épaisseur du cuivre fini.
Comment le Nombre de Couches Affecte l'Épaisseur du Cuivre
La différence d'épaisseur du cuivre entre les couches extérieures et intérieures devient évidente lorsqu'on passe d'un PCB à 2 couches à un PCB multicouche. Typiquement, un cuivre de 1 oz est utilisé pour les couches supérieures et inférieures. Si c'est une carte d'alimentation compacte, on peut utiliser 2 oz. Les couches internes utilisent généralement du cuivre de 0,5 oz pour économiser de l'espace et garantir la fabriabilité.
Plus il y a de couches, plus la quantité de cuivre utilisée dans la carte augmente, et le cuivre plus épais nécessite un diélectrique plus épais et à plus grande constante diélectrique pour l'isolation. Plus l'écart entre les couches est grand, plus cela entraîne des problèmes d'adaptation d'impédance, augmentant ainsi le coût global du système. Cependant, dans l'ensemble, un PCB multicouche avec un cuivre plus épais offrira de meilleures capacités de dissipation thermique et de conductivité thermique.
Pourquoi l'Épaisseur du Cuivre Est Importante (Implications Pratiques)
1. Capacité de Transport de Courant : Plus le cuivre est épais, plus la carte peut supporter un courant élevé sans surchauffer. L'épaisseur peut être choisie en fonction de la norme IPC-2152.
2. Gestion Thermique : Un cuivre supplémentaire aide à dissiper la chaleur des composants de puissance, rendant le PCB plus rigide, ce qui est particulièrement utile pour les applications automobiles.
3. Intégrité du Signal et Impédance : La longueur, la largeur, l'espacement et l'épaisseur des pistes en cuivre déterminent l'impédance d'un circuit. Pour garantir une bonne intégrité du signal, il est nécessaire de prendre en compte l'épaisseur du cuivre lors de la conception.
4. Solidité Mécanique : Plus il y a de cuivre, meilleure est la résistance mécanique du PCB, ce qui renforce la structure globale de la carte.
5. Coût et Fabricabilité : Un cuivre plus épais coûte plus cher en raison du temps de gravure et de placage supplémentaire. Le routage des pistes à pas fin devient également plus difficile à mesure que l'épaisseur du cuivre augmente.
Qu'est-ce que l'Équilibrage du Cuivre ?
Si la répartition du cuivre est inégale sur la carte, cela peut créer des problèmes lors de la fabrication, notamment pendant les processus de placage et de gravure. Les zones avec un cuivre plus dense peuvent se comporter différemment des zones moins denses, ce qui peut entraîner des déformations ou des torsions. C'est là qu'intervient l'équilibrage du cuivre. Ce processus consiste à ajuster la distribution du cuivre sur le PCB pour que les deux côtés et les différentes régions aient une couverture de cuivre plus uniforme. Les concepteurs ajoutent souvent des "copper fills" (zones de cuivre fictives) ou des remplissages structurés dans les zones de faible densité, qui ne sont pas connectées électriquement. Cette pratique vise simplement à égaliser l'épaisseur du cuivre. L'objectif n'est pas de modifier le comportement du circuit, mais d'assurer que la carte passe correctement par toutes les étapes de fabrication.
Qu'est-ce que les "Copper Pours" ?
Un "copper pour" est essentiellement une grande zone continue de cuivre qui remplit les espaces inutilisés sur une couche de PCB. Au lieu de laisser ces zones non routées sous forme de substrat nu, les concepteurs "versent" du cuivre sur ces régions. La connexion est faite à un net spécifique et est souvent mise à la terre. Ce cuivre versé sert à plusieurs fins : Électriquement, il réduit l'impédance globale des chemins de retour et améliore l'intégrité du signal en créant un plan de référence étendu. Thermiquement, il aide à la gestion thermique. Une plus grande zone de cuivre peut dissiper la chaleur plus efficacement en l'éloignant des composants. Du point de vue de la fabrication, l'utilisation de copper pours minimise la quantité de cuivre devant être gravée lors de la fabrication.
Conclusion
Comme le montre l'article, l'épaisseur du cuivre peut sembler être une spécification mineure lors de la commande d'un PCB. Cependant, en réalité, elle détermine la capacité de la carte à gérer le courant, son efficacité en dissipation thermique, et sa fiabilité sur le terrain. Pour les étudiants, il est essentiel de comprendre les conversions d'unités et les normes IPC. La prochaine fois que vous configurerez une commande de PCB, ne vous contentez pas de cliquer sur "1 oz" par défaut. Demandez-vous : Mon design nécessite-t-il plus de cuivre pour gérer le courant ou la chaleur ? Un cuivre plus épais affectera-t-il l'impédance ou la fabriabilité ? Vous pouvez toujours calculer l'épaisseur en fonction du courant, de la longueur/largeur des pistes et de l'intégrité du signal.
Si vous voulez explorer comment l'épaisseur du cuivre affecte votre conception de PCB en pratique, vous pouvez facilement expérimenter via le système de commande en ligne de JLCPCB. Leur outil de devis en temps réel vous permet d'ajuster le poids du cuivre et de voir instantanément la différence de coût — une excellente façon pour les étudiants et les ingénieurs d'apprendre par l'expérience.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Pourquoi la température de transition vitreuse est essentielle à la fiabilité des PCB
Avez-vous déjà sorti du four une série de PCB fraîchement refondus, puis découvert des cloques de délaminage ou des vias cylindriques fissurés? Le problème ne vient peut-être ni du profil de refusion ni de la pâte à braser. Il peut être lié au substrat de votre carte. L'une des caractéristiques les plus importantes, mais souvent négligées, du stratifié PCB, celle qui peut faire la différence entre une carte qui traverse correctement la fabrication et une carte fiable sur le terrain, est la température......
Techniques de conception des lignes microstrip pour des PCB haute vitesse performants
Avez-vous déjà routé un signal haute vitesse sur une couche externe de votre PCB en vous demandant si la géométrie des pistes choisie fonctionnerait réellement à des débits de plusieurs gigabits? Vous n'êtes certainement pas le seul. La structure de ligne de transmission la plus utilisée dans la conception des PCB est la ligne microstrip, mais cette ligne est extrêmement sensible à la géométrie, au matériau et aux tolérances du fabricant. La différence entre un diagramme de l'oeil net et un cauchemar ......
Comprendre la constante diélectrique des PCB: choisir les matériaux pour des signaux optimaux
Points clés La constante diélectrique du PCB (Dk) est un facteur essentiel qui détermine directement la vitesse de propagation des signaux, l'impédance caractéristique et les pertes de transmission dans les conceptions haute fréquence. Le choix du matériau adapté, du FR4 standard pour les usages généraux aux matériaux Rogers, PTFE et LCP à faible Dk pour les applications à plusieurs gigahertz, permet d'améliorer les performances, de mieux contrôler l'impédance et de réduire la dégradation du signal. L......
PCB à cuivre épais: gestion de puissance et performances thermiques supérieures
Dans mon étude, j'ai découvert que, sur le marché des PCB, 1 oz/ft² (environ 35 µm) sur les couches externes et 0,5 oz/ft² sur les couches internes sont généralement considérés comme un poids de cuivre standard. Une autre approche, qui s'écarte de la pratique traditionnelle, consiste à utiliser un poids de cuivre de 3 oz/ft² (105 µm) ou plus et, dans certaines conceptions extrêmes, jusqu'à 20 oz/ft² ou davantage. Il ne s'agit pas d'une faute de frappe: nous parlons de couches de cuivre presque épaisse......
Conception PDN: assurer une alimentation stable aux PCB hautes performances
Vous est-il déjà arrivé de mettre sous tension un PCB récemment fabriqué et de constater que votre FPGA ne démarre pas, que les entrées de votre ADC ne sont pas aussi propres que prévu ou que votre liaison série à haute vitesse produit des erreurs absentes lors de la simulation? Ne remettez pas immédiatement en cause votre travail sur l'intégrité du signal. Commencez par examiner la conception de votre PDN. Dans de nombreux produits qui n'ont jamais abouti, le problème ne provient pas du chemin du sig......
Comment le contrôle des règles de conception évite les erreurs coûteuses de production des PCB
Avez-vous déjà envoyé des fichiers Gerber à votre fabricant et reçu un e-mail vous demandant de corriger des problèmes de dégagement ou d'anneau annulaire avant le lancement de la production? Si cela vous est arrivé, vous savez à quel point la situation peut être frustrante: jours perdus, numéros de révision qui augmentent et dates d'expédition qui s'éloignent. Détecter tous ces problèmes constitue en réalité le principal avantage d'une bonne conception: un contrôle des règles de conception (DRC) comp......