Conception de PCB pour Amplificateur : Construire des Cartes Hi-Fi Sans Bruit
14 min
- Règles Essentielles pour la Conception de PCB d’Amplificateur
- Placement des Composants
- Cartes de Circuits Amplificateurs Populaires :
- Stackups & Matériaux Spécifiques pour PCB Amplificateurs de Puissance :
- Tests & Débogage de Votre PCB Amplificateur :
- Conclusion :
Concevoir une carte PCB pour un amplificateur audio haute-fidélité nécessite un équilibre entre les principes physiques et les techniques modernes. Nous devons maintenir un signal pur et garantir que la carte soit manufacturable. Un circuit d’amplificateur audio doit commencer par une alimentation propre et un filtrage approprié. Utilisez une étape d'entrée à faible bruit avec un biais correct et un condensateur de couplage à l'entrée. Nous allons examiner quelques techniques de conception pour inclure des condensateurs de bypass et de découplage. Assurer une mise à la terre adéquate pour réduire le bourdonnement. Ajouter des réseaux de stabilité, tels qu'un réseau Zobel à la sortie. Et garder les chemins du signal courts et séparés des traces d'alimentation pour limiter le bruit. Examinons les défis principaux.
Bruit, Chaleur et Mise à Terre – Les Trois Tueur
Bruit : Supposons que vous travaillez avec un signal numérique GHz, qui génère aussi des harmoniques à l’intérieur du système en raison de la nature inhérente du signal. Si une piste a une longueur électrique équivalente à cette fréquence, elle devient partie d'une résonance. Vous avez ainsi créé, sans le vouloir, une antenne sur le PCB, ce qui n’est ni nécessaire ni souhaité, contribuant ainsi au bruit. Cela s'applique aussi à l'exécution de deux pistes numériques en parallèle, chacune portant des informations différentes, ou au routage d'une piste numérique dans la section analogique, ce qui génère du bruit directement.
Chaleur : Les transistors de puissance et les stages de sortie de type classe AB génèrent de la chaleur. La gestion thermique est essentielle ; il faut suivre des lignes directrices strictes, y compris l'utilisation de vias thermiques, de larges zones de cuivre et de dissipateurs thermiques. Ignorer la chaleur entraînera un dérèglement et des décalages de polarisation.
Mise à Terre : La mise à terre est la feuille de calcul du layout PCB ; cela paraît ennuyeux jusqu'à ce que quelque chose se passe mal. Une mise à terre inadéquate soulève de nombreux problèmes d'intégrité des signaux et de l'alimentation. Des chemins de retour du signal, nous avons besoin de mises à terre du signal et pour une PDN correcte, nous devons aussi avoir une référence de puissance. L'énergie circule entre le diélectrique du PCB comme un guide d’onde, mais ce qui guide cette onde, ce sont les pistes et les chemins de retour.
Classe A vs AB vs D – Implications sur le PCB
Classe A : Les amplificateurs de classe A sont souvent les moins préférés. Pas parce qu'ils sont mauvais, au contraire, ils produisent le meilleur audio. Le problème réside dans la chaleur, car l'amplificateur en classe A est toujours allumé, ce qui affecte son efficacité. Si nous envoyons 100W, généralement 20-30 % de cette énergie se transforme en audio, le reste dissipé sous forme de chaleur. Les simples cartes ne peuvent pas dissiper autant de chaleur. La dissipation continue signifie qu'il faut concevoir pour des charges thermiques soutenues, nécessitant des zones de cuivre grandes, des vias thermiques et des dissipateurs thermiques.
Classe AB : Le compromis le plus courant, la classe AB atteint un point optimal de 50-70 % d'efficacité avec bien moins de dissipation thermique. Le design comporte deux transistors qui seront activés chacun 50 % du temps, distribuant ainsi la puissance. Toutefois, en PCB, il faut maintenir des boucles de rétroaction courtes pour réduire les bruits côté sortie.
Classe D : La fréquence est élevée car ce ne sont pas des amplificateurs analogiques classiques. On utilise un signal PWM carrée, puis des filtres pour le convertir en signal analogique. C’est un appareil audio mécanisé atteignant 90 % d'efficacité. En termes de disposition, il faut garder les pistes de porte et de retour extrêmement courtes, et séparer les plans pour empêcher les courants PWM de perturber la section analogique.
Règles Essentielles pour la Conception de PCB d’Amplificateur
Mise à Terre en Étoile & Stratégies de Plans de Masse
Dans la mise à terre en étoile, on utilise un seul point central où les retours d'alimentation rejoignent la masse analogique, idéalement près de l'entrée de l'alimentation. Ou au niveau du retour des haut-parleurs si ces derniers consomment la plus grande partie du courant. Cette technique est efficace pour éviter les boucles de masse à basse fréquence (par exemple, les bourdonnements à 50/60 Hz, courants dans l'audio).
Il est préférable d'utiliser un plan de masse continu pour une faible impédance et une dissipation thermique facile. Si vous devez séparer la masse (analogique vs puissance), faites-le uniquement à un seul point contrôlé. En général, il est préférable de ne pas séparer les plans de masse. Il est préférable de maintenir une masse continue et de séparer les sections HF et LF sur le PCB. Utilisez des traces de protection et des points de masse pour réduire le crosstalk.
Découplage de l’Alimentation et Règles d’Épaisseur des Traces
Placez des condensateurs céramiques de 0,1 μF à 1–2 mm des broches d'alimentation des circuits intégrés. Ajoutez un condensateur de 10 μF à proximité pour répondre à la demande de courant transitoire. Pour les amplificateurs de puissance, incluez des condensateurs de masse à faible ESR. Les meilleurs pour ce travail sont les électrolytes polymères ou les tantales. Utilisez toujours des dispositions à faible inductance pour le découplage, ce qui signifie garder les traces courtes et larges. Lors du routage des traces de découplage, reliez le côté de la masse aussi près que possible, ou via un via vers la couche suivante.
Pour les traces d’alimentation, utilisez la largeur correcte en fonction du courant attendu. Utilisez les normes IPC-2152 ou les calculateurs du fabricant comme guide :
- Rails de signaux faibles (1 A)
- Sorties des haut-parleurs / courants élevés (2–5 A)
Si vous souhaitez changer les traces d'alimentation d'une couche à l'autre, utilisez plusieurs vias en parallèle pour les transitions de puissance. Un seul via standard ne peut supporter qu'un courant limité. Utilisez 4 à 10 vias sous les pads lourds.
Séparation des Traces Entrée/Sortie pour Éviter le Bourdonnement
Le bourdonnement est un type de crosstalk dans le signal qui se produit en raison d'un mauvais routage ou du mélange de deux signaux différents. Parfois, à cette fréquence plus basse, le bourdonnement peut être causé par des réseaux de distribution de puissance de mauvaise qualité. Gardez les traces d'entrée, en particulier celles des canaux gauche/droite, bien éloignées des nœuds de commutation de puissance et des traces de sortie.
Routage des entrées sur une couche interne, près d'un plan de masse, pour les protéger des interférences externes. Les entrées différentielles réduisent considérablement l'absorption de mode commun. Si un design peut inclure ce type d'entrée, cela peut être préférable à long terme.
Placement des Composants
Un bon placement rendra l'assemblage facile et rapide, tandis qu’un mauvais placement rendra la carte difficile à fabriquer.
Transistors de Puissance, Dissipateurs Thermiques & Vias Thermiques
Placez les transistors de puissance et leurs dissipateurs thermiques sur les bords de la carte, autant que possible, pour améliorer le flux d'air. Si l'IC amplificateur est en SMD, ajoutez un pad thermique sous l'appareil avec un réseau de vias thermiques vers une couche de cuivre. La pratique courante est d'utiliser entre 8 et 20 vias avec un diamètre de perceuse de 0,3 à 0,5 mm, mais cela peut varier en fonction de l’espace disponible.
Si vous placez la résistance de détection thermique pour la compensation de la polarisation près des dispositifs de puissance qu'elle est censée suivre thermiquement, cela fonctionne mieux. Si vous montez le capteur à distance, vous poursuivrez des "fantômes thermiques". Il est donc recommandé de placer le même dissipateur thermique extrêmement près de l'IC.
Réseau de Rétroaction et Section Analogique Sensible
Gardez le réseau de rétroaction physiquement court et proche des broches d'entrée/sortie de l'amplificateur. En effet, dans la rétroaction, le signal est renvoyé de la sortie vers l'entrée. Si les boucles de rétroaction sont longues, elles capteront du bruit haute fréquence de n'importe quelle partie du circuit ou de la ligne d'alimentation elle-même.
Placez les composants analogiques sensibles (op-amp, résistances d'entrée, résistances de faible valeur définissant le gain) loin des courants de commutation importants. Gardez les sections analogiques sensibles physiquement séparées des zones de commutation à fort courant, de préférence sur des côtés opposés de la carte ou protégées par la masse. Utilisez des bypass locaux et routez leurs retours vers la région de masse analogique. Si vous routez un signal numérique vers la partie analogique, réduisez son énergie en plaçant une résistance de grande valeur, comme 10 K, dans le chemin. Cela n'affecte pas la logique, mais cela aide à l'intégrité du signal.
Cartes de Circuits Amplificateurs Populaires :
Voici des plans de disposition et des conseils de placement que vous pouvez adapter. Ce sont des concepts de disposition, pas des schémas complets.
Amplificateur LM3886 / TDA7294 (environ 60-100W selon l’alimentation et la charge) :
- Bas à droite : Prise d’entrée RCA ou équilibrée avec filtrage d'entrée et diodes de protection.
- Bas au centre : Étape de l’op-amp d’entrée et résistances de réglage du gain.
- Haut au centre : LM3886/TDA7294 monté sur une zone de dissipateur thermique avec un large pourcentage de cuivre et des vias thermiques en dessous.
- Haut à gauche : Entrée de l’alimentation et condensateurs de masse ; traces courtes vers les broches V+ / V− de l’IC. Masse étoile près des condensateurs.
- Sorties des haut-parleurs routées sur la couche inférieure avec des traces épaisses/plan ; gardez le retour de la rétroaction court vers l’IC.
Cartes Class-D TPA3116 :
Nous pouvons voir que cette carte est bien routée, avec les entrées à gauche. La section d’alimentation et de sortie est à droite. Les boucles de porte/driver et les MOSFET de commutation sont à l'intérieur de l’IC ; donc, les courants de retour sont étroitement couplés. Placez le filtre de sortie près du terminal du haut-parleur ; gardez les traces du nœud PWM courtes et appariées si possible. La règle de base du routage est la suivante :
Séparez l'entrée audio analogique et la référence de tension du nœud de commutation PWM. Ajoutez des perles de ferrite entre les domaines analogiques et d’alimentation. Ajoutez des snubbers obligatoires et mesurez les EMI.
Stackups & Matériaux Spécifiques pour PCB Amplificateurs de Puissance :
Cuivre 2 oz, Cartes Épaisses & Options de Noyau en Aluminium :
Une couche de cuivre de 2 oz sur les couches extérieures est un excellent choix par défaut pour les amplis de puissance ; elle réduit la résistance des traces. Elle peut aider à la dissipation thermique, mais augmente considérablement le coût. Un cuivre 4 oz peut être utilisé pour des courants très élevés, ou vous pouvez élargir légèrement les traces. Si vous souhaitez une plus grande épaisseur, choisissez de la FR-4 avec un Tg élevé. Pour les espaces flexibles ou serrés, des sections flexibles polyimide peuvent être utilisées.
Pour les cartes qui doivent dissiper la chaleur à travers le PCB, où l'IC est soudé directement sur la carte, les PCBs à noyau en aluminium (MCPCBs) valent la peine d’être considérées. Elles offrent une dissipation thermique supérieure et sont au même prix que la FR4 chez JLCPCB.
Conseils pour la Masque de Soudure et la Sérigraphie pour des Assemblages Propres :
Utilisez les ouvertures de masque de soudure avec soin pour les grandes zones de cuivre afin d’assurer un placement précis. Cela permet d'éviter le dépôt de soudure involontaire pendant le refusion pour l’assemblage SMT. Les étiquettes de sérigraphie doivent être claires pour les rails d'alimentation, la polarité des haut-parleurs et les emplacements des fusibles. Ajoutez des marques de polarité et des flèches d'orientation pour les électrolytiques et les ICs.
Tests & Débogage de Votre PCB Amplificateur :
Liste de Contrôle de Sécurité pour le Premier Allumage :
1. Inspection visuelle : Il ne doit y avoir ni ponts de soudure, ni pièces inversées, ni pads manquants.
2. Mise sous tension sans charge : Utilisez une alimentation de laboratoire avec une limite de courant sécuritaire (par exemple, 100-500 mA) et augmentez lentement la tension. Cela aidera à détecter les défaillances au premier démarrage.
3. Éviter le test de fumée : Gardez une caméra thermique ou un thermomètre IR à portée de main pour détecter les points chauds avant que les traces ne surchauffent.
4. Mesurez les rails : Vérifiez les tensions V+, V− et de polarisation avant de connecter les haut-parleurs.
5. Connectez une charge factice : Utilisez une résistance de 8-16 Ω à la place d’un haut-parleur pour le premier test, si possible.
Détection des Oscillations et Solutions Rapides :
Les oscillations apparaissent souvent sous forme de bruit haute fréquence sur la sortie. Utilisez une sonde d'oscilloscope à la sortie et à l'entrée de l'amplificateur pour inspecter. Les oscillations peuvent être réduites en :
- Raccourcissant les traces des boucles de rétroaction.
- Ajoutant de petites résistances en série (2-10 Ω) à l'entrée de l'amplificateur pour isoler les charges capacitives.
- Ajoutant des snubbers (RC) sur les MOSFETs en Classe D ou des petits condensateurs de compensation sur les résistances de rétroaction dans les circuits op-amp.
- Ajoutant des perles de ferrite sur les broches d’alimentation pour bloquer l’énergie HF.
Conclusion :
Dans cet article, nous avons abordé les bonnes pratiques et erreurs à éviter lors de la conception d’un PCB d’amplificateur. C’est un mélange satisfaisant entre théorie électrique et maîtrise de la disposition des composants. Il suffit de contrôler les trois principaux tueurs : le bruit, la chaleur et la masse. La plupart des problèmes sont résolus par un bon placement des composants et un bon assemblage des masses. Les vérifications de base sont :
Le réseau de découplage doit être bien conçu et placé autour du circuit principal. Lors de la création de votre propre design, surtout pour les amplificateurs Class D, pensez toujours aux lignes de 50 ohms pour l'entrée si possible, même si le signal n'est pas à haute fréquence. C’est une bonne pratique. Gardez la section d'alimentation et la section numérique à au moins 20H de distance ; gardez cette règle en tête. Vous êtes maintenant prêt à continuer. Bonne conception et mentionnez JLCPCB si ce guide vous a aidé !
Continuez à apprendre
Assurer une distribution d'alimentation stable pour les PCB haute performance grâce à l'analyse PI
Points clés L'analyse de l'intégrité de l'alimentation est essentielle pour assurer une distribution électrique stable dans les PCB haute performance. En maintenant une faible impédance du PDN, en optimisant les condensateurs de découplage et en concevant des plans d'alimentation et de masse robustes avec une chute de tension et une inductance minimales, les ingénieurs peuvent éviter les défaillances courantes telles que les chutes de tension, le rebond de masse et la gigue induite par l'alimentation.......
Comment concevoir un routage PCB efficace pour les régulateurs à découpage
Les régulateurs à découpage sont les piliers méconnus de l'électronique moderne. Ils convertissent efficacement l'énergie, permettent à nos appareils de fonctionner correctement et réduisent les pertes énergétiques. Ils présentent toutefois un défaut bien connu: le bruit, notamment les interférences électromagnétiques (EMI). Si vous avez déjà entendu un léger bourdonnement ou observé votre oscilloscope lutter contre des pointes parasites, vous savez de quoi il s'agit. Cet article explique comment conc......
Conception des plans d'alimentation de PCB pour une distribution électrique stable
Points clés Les plans d'alimentation assurent une distribution CC à faible impédance et fournissent des chemins de retour aux signaux dans les PCB modernes La conception des plans segmentés exige une gestion rigoureuse des limites afin d'éviter les EMI et la distorsion des signaux Le placement des condensateurs de découplage et la réduction des boucles sont essentiels à l'intégrité de l'alimentation Le choix du grammage du cuivre et la gestion thermique garantissent un transport fiable du courant JLCP......
Solutions pour l'électronique de puissance: maîtriser la dissipation thermique des PCB
Le cuivre répartit la chaleur: le cuivre transfère la chaleur plus de 1 000 fois mieux que le matériau FR4 standard Réseaux de vias thermiques: placer 16 à 25 vias en parallèle réduit considérablement la résistance thermique MCPCB pour les charges élevées: les circuits imprimés à noyau métallique offrent une résistance thermique bien inférieure à celle du FR4 Placement intelligent: éloignez les sources de chaleur des coins du circuit imprimé et placez les composants sensibles au froid en amont du flux......
Assurer une alimentation stable: maîtriser l'impédance PDN des PCB hautes performances
Points clés L'impédance du PDN détermine directement la stabilité de la tension sous charge. Elle doit rester faible et régulière Calculez votre objectif: Z_target = (V_dd × ondulation %) / I_transitoire, soit généralement quelques milliohms Privilégiez des plans d'alimentation et de masse rapprochés, des connexions par vias courtes et un placement stratégique des condensateurs de découplage Évitez les pics d'antirésonance. Une courbe régulière compte davantage qu'une capacité brute élevée Une fabrica......
Transitions de signal sur PCB: corriger vias et stubs
À retenir Les transitions de signaux haute vitesse à travers les vias provoquent souvent des réflexions, des stubs et des problèmes de chemin de retour Le contre-perçage élimine efficacement les stubs de vias pour les signaux dépassant 5 à 10 Gbit/s Assurez la continuité des chemins de retour avec des vias de couture ou des condensateurs à chaque changement de couche Ajustez l'impédance des vias au moyen d'antipastilles correctement dimensionnées et de simulations 3D Limitez les changements de couche ......