This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

安全で信頼性の高いPCBに適したUL94定格の選び方

初出公開日 Jul 23, 2026, 更新日 Jul 23, 2026

2 min

目次
  • UL94定格とその重要性を理解する
  • UL94定格がPCBの安全性と性能にとって重要な理由
  • PCBアプリケーションにUL94定格を適合させる
  • UL94準拠PCBの製造に関する考慮事項
  • UL94定格PCB製造におけるJLCPCBの専門知識
  • UL94定格に関するFAQ

重要なポイント

この記事では、PCBの火災安全性とコンプライアンスを確保するための適切なUL94定格の選び方を説明します。V-0はほとんどの電子機器の一般的なベースラインであり、V-1/HBは通常、リスクが低い、または規制のない用途向けです。また、定格性能は材料の選択、厚さ、プロセス管理に依存するため、UL認証を受けたラミネートと、トレーサビリティがありUL対応のメーカーを使用することが重要です。

たった1枚のPCBが発火すると、有毒ガスを発生させ、製品全体を破壊し、会社を重大な法的リスクにさらす可能性があることをご存知ですか?これこそが、UL94定格が存在する理由です。これはプラスチックおよびポリマー材料の最もよく知られた難燃性分類システムであり、プリント回路基板を可能な限り安全にするための重要な要素です。単純なLEDドライバを作成する場合でも、複雑な自動車用制御モジュールを作成する場合でも、 PCB基板材料 の難燃性挙動は無視できません。北米、ヨーロッパ、アジアの規制当局は、製品が店頭に並ぶ前に特定のUL94難燃性定格を要求しています。

この規定を無視すると、安全性だけでなく、市場全体へのアクセスも危険にさらされます。本日は、UL94定格システムを段階的に詳しく解説します。各分類の内容、テストの仕組み、そして特定のアプリケーションに適した定格について理解していただけます。それでは始めましょう。

UL94定格とその重要性を理解する

アンダーライターズ・ラボラトリーズ(UL)は、制御された火炎源の影響下での材料の挙動によって材料を分類するUL94規格を公開しました。これは、材料がどのくらいの速さで自己消火するか、また他の材料に引火する可能性のある燃える滴りを残すかどうかを示す明確な定格を提供します。 PCB設計者にとって、この定格は基板のベースラミネートの火災安全性プロファイルを直接示すものです。PCBは使用時に電気を通し、熱を発生するため、基板は発火に耐性があり、事故の場合には火災の延焼を抑える必要があります。

UL94定格の意味とテスト方法

UL94テストは、校正されたブンゼンバーナーの火炎に試験片をさらす試験方法です。垂直燃焼試験(V-0、V-1、V-2)では、サイズ125 mm x 13 mmの5つの試験片を使用します。火炎は10秒間ずつ2回適用され、主要な測定項目は以下の通りです。

  • 1回目の火炎適用後の残炎時間 (t1)
  • 2回目の火炎適用後の残炎時間 (t2)
  • 2回目の適用後の残じん時間 (t3)
  • 保持クランプまで燃焼するかどうか。
  • 300 mm下にある綿標識への燃える滴りによる着火。

水平燃焼試験(HB定格)を実行するには、試験片を水平に置き、30秒間火炎を当て、75 mmの幅にわたって試験片が燃焼する速度を測定します。

一般的な定格(V-0、V-1、HB)とその意味

UL94システムは、いくつかの分類レベルを定義しています。以下は、PCBアプリケーションに最も関連する定格の比較です。

定格方向最大残炎時間(試験片あたり)総残炎時間(5試験片)燃える滴りクランプまでの燃焼
V-0垂直10秒50秒不可なし
V-1垂直30秒250秒不可なし
V-2垂直30秒250秒可なし
HB水平制限なし制限なしテストなし速度 < 76 mm/分

最高の垂直燃焼定格はV-0であり、ほとんどのPCBアプリケーションのデフォルトです。材料は、試験片あたり10秒以内に自己消火し、滴りや炎を上げてはなりません。これは、プロフェッショナルな製造においてすべてのFR4ラミネートに見られる定格です。

V-1は試験片あたり最大30秒の残炎を許可しますが、燃える滴りは許可しません。V-2は滴りによる着火も許可し、ほとんどの電子機器には適していません。最も低い分類はHB(水平燃焼)であり、規制された市場では通常十分ではありません。

UL94定格がPCBの安全性と性能にとって重要な理由

電子機器の火災安全性は架空の問題ではありません。製品リコールの大部分は、材料の難燃性定格の低さに起因しています。PCB基板はアセンブリの基盤であり、火災時の挙動は最終製品の安全性に直接影響します。

電子機器における火災リスクと規制要件

コンポーネントの故障、短絡、過電流状態により、局所的な温度がラミネートのガラス転移温度を超える可能性があります。基板が燃焼し、自ら消火できない場合、結果は悲惨なものになる可能性があります。世界には特定のUL94定格を要求する規制の枠組みがあります。

  • UL/cUL(北米): ほとんどの電子機器のUL認証には、V-0定格の基板が必要です。
  • IEC 62368-1: ITおよびAV機器の国際安全規格は、UL94分類を引用しています。
  • EN 45545: ヨーロッパの鉄道用途で要求される難燃性性能は厳格です。
  • 自動車: 機能安全要件により、重要なECUには最高レベルの難燃性が要求されます。
  • IPC-4101: このベース材料仕様書は、UL94のラミネート分類シートを使用しています。

適切なUL94定格がなければ、規制された市場の認証を取得することはできません。これは推奨事項ではなく、必須条件です。

長期的な信頼性と市場コンプライアンスへの影響

UL94定格は、材料の品質と一貫性の指標でもあります。V-0定格のラミネートは、注意深く制御された難燃性添加剤を使用して開発され、厳格な第三者試験を経ています。火炎の広がりを抑制する同じ材料特性は、リフロー中の熱安定性、耐デラミネーション性、および製品寿命全体にわたる均一な誘電体性能にも貢献します。UL94 V-0は、多くのOEMの承認ベンダーリストにおける一般的な要件です。PCBがこの仕様を満たさない場合、設計の品質に関係なく、サプライヤーとして見なされません。

PCBアプリケーションにUL94定格を適合させる

民生用、産業用、自動車用の定格選択

アプリケーション分野最低定格一般的な材料主な要件
民生用電子機器V-0標準FR4 (Tg 130-150C)UL/IEC認証
LED照明V-0FR4 または アルミニウムMCPCBUL 8750 / EN 62031
産業用制御機器V-0ミッドTg FR4 (Tg 150-170C)IEC 61010
自動車用ECUV-0ハイTg FR4 (Tg 170C+)ISO 26262
医療機器V-0ハイTg または 特殊ラミネートIEC 60601
航空宇宙 / 軍事V-0 または 5VA/5VBポリイミドラミネートMIL-STD, DO-160

民生用電子機器の場合、V-0は普遍的です。自動車産業では、V-0に加えて、-40℃から+125℃の温度、振動、湿度に耐える材料が必要です。このような条件下では、ハイTg FR4またはポリイミド基板が必要です。

難燃性、コスト、機械的特性のバランス

これが現実世界です。UL94 V-0は、生益科技、建滔、南亜などの有名メーカーの標準FR4によってすでに達成されています。これは火災安全性に対する割増料金ではありません。V-0よりも優れた特性が必要な場合、いくつかのコスト考慮事項があります。

  • ハイTg FR4 (170 °C+): 10-20%割増、鉛フリーリフローおよび高温環境に必要
  • 低Dk/Dfラミネート: Megtron 6やRogersなどの材料はV-0ですが、より優れた信号整合性を備えています。
  • ポリイミドフレックス: 本質的に難燃性ですが、リジッドFR4よりも3〜5倍高価です。
  • ハロゲンフリーFR4: 臭素の代わりにリン系難燃剤を使用し、V-0を維持しながらIEC 61249-2-21を満たします。

UL94準拠PCBの製造に関する考慮事項

最も重要なことは、完成したPCBでUL94 V-0定格を得るには、正しいラミネートを選択するだけではないということです。難燃性は、製造プロセス全体を通じて維持される必要があります。

材料選択とプロセス管理

旅は銅張積層板(CCL)の選択から始まります。UL94性能を決定するパラメータは以下の通りです。

  • 難燃剤システム: 従来のFR4は臭素化エポキシを採用。ハロゲンフリー版はリンまたは窒素添加剤を採用。
  • 樹脂含有量: プリプレグ層の樹脂が多いほど、難燃性と誘電特性が高まります。
  • 厚さ: UL94定格は厚さに依存します。1.6 mmでV-0の材料でも、0.4 mmではV-1にしかならない場合があります。
  • ガラス織りスタイル: 1080、2116、7628などのスタイルは、機械的強度と耐炎性に影響します。
  • 銅箔厚:銅はヒートシンクであり、局所的な火炎挙動に影響を与えます。

積層プロセスでの過度な熱ストレス、不適切に硬化されたソルダーマスク、ウェットプロセスでの汚染はすべて、完成した基板の難燃性特性を低下させる可能性があります。

プロフェッショナルな生産におけるテストと認証

ラミネートメーカーは、特定の構造についてUL認証を受けています。 PCBメーカーは、承認された厚さの範囲や処理条件などの認証パラメータの下で運用します。UL認証を受けたメーカーは、独自のUL E番号を持ち、その施設がアンダーライターズ・ラボラトリーズによって監査されていることを保証します。これには、定期的な検査、材料のトレーサビリティ、サンプルテストのシステムが含まれます。PCBサプライヤーが、お客様の注文に使用されるラミネートのUL認証と材料トレーサビリティを提供できることを常に確認してください。

JLCPCBでPCB生産を簡素化

PCB製造、アセンブリ、部品調達のワンストップサプライヤー。
即時見積もりから迅速な納品まで、ワークフローを合理化し、やり取りを減らし、プロトタイプから量産まで、すべてのビルドをスムーズに進めます。無料見積もりを取得 >

UL94定格PCB製造におけるJLCPCBの専門知識

認定された高性能材料へのアクセス

JLCPCBは、あらゆるアプリケーションに対応する多様なUL94 V-0認定材料を取り揃えています。標準FR4、ハイTg FR4、特殊ラミネートなど、どのような設計が必要であっても、完全な認証文書とトレーサビリティを備えた選択肢があります。

厳格な品質保証とコンプライアンスサポート

JLCPCBは、IPC-A-600 Class 2に基づく受入材料検証、工程内管理、最終品質チェックを実施しています。新しいラミネートの各バッチはUL認証と照合され、難燃性を維持するために加工パラメータが調整されています。基板のAOIおよび電気テストは標準であり、ULまたはCEへの製品認証を容易にします。

プロトタイプから量産までの信頼性の高い生産

JLCPCBを使用する実用的な利点の1つは、量産で使用されるものと同じUL94 V-0材料を使用してプロトタイプを作成できることです。プロトタイプ基板の難燃性は同じであり、初日から実際の材料で認証を受けています。価格は2ドルから、生産リードタイムは最短1〜2日であるため、材料品質を犠牲にすることなく非常に迅速に反復できます。SMTアセンブリサービスにより、設計から製造された製品へのプロセスも単一の屋根の下で簡素化されます。

UL94定格に関するFAQ

Q: PCB製造で最も一般的なUL94定格は何ですか?

UL94 V-0が業界標準です。主要なラミネートメーカーの標準FR4は、デフォルトでV-0定格です。

Q: PCBは製造中にUL94定格を失う可能性がありますか?

はい。過度な熱ストレスや不適切な硬化など、認証パラメータを超える製造条件が発生した場合、難燃性が低下する可能性があります。そのため、適切なプロセス管理を行うメーカーを選ぶことが重要です。

Q: UL94 HBはどのPCBアプリケーションでも許容されますか?

いいえ。ホビイスト向けプロジェクトや内部プロトタイプなどの非規制アプリケーションに限ります。商業製品の場合、V-0が最低限です。

Q: UL94 V-0と5VAの違いは何ですか?

V-0は50Wの試験火炎を使用しますが、5VAは500Wの火炎を使用します。5VA定格の材料は、はるかに大きな火炎源からの発火に耐性があり、燃え抜けを示しません。この定格は通常、PCB基板ではなくエンクロージャ用です。

100006883

学び続ける