高出力アプリケーションにおけるBGAとLGAの比較
1 min
- 重要なポイント
- BGAおよびLGAパッケージの理解:
- BGAパッケージの熱的考慮事項:
- LGAパッケージの熱的考慮事項:
- 業界アプリケーションとケーススタディ:
- ケーススタディ:
- BGA vs LGAの比較に関するFAQ
- 結論:
重要なポイント
高出力PCB設計において、BGAおよびLGAパッケージは優れた高I/O性能を提供しますが、効果的な熱管理が必要です。BGAははんだボールとサーマルビアで優れた性能を発揮する一方、LGAはTIMやサーマルパッドを用いた直接パッド接触に依存します。成功の鍵は、サーマルビア、厚い銅層、グランドプレーン、および熱抵抗を低減し信頼性の高い接合部温度を維持するためのシミュレーションにあります。
電子機器が小型化し続ける一方で性能が向上するにつれて、熱放散の管理はPCB設計における重要な考慮事項となっています。高出力アプリケーションで使用される一般的なパッケージスタイルとして、ボールグリッドアレイ(BGA)とランドグリッドアレイ(LGA)があります。BGAとLGAはどちらも独自の利点を提供しますが、異なる構造的特徴を持ち、その結果、異なる熱特性を示します。この記事では、BGAおよびLGAパッケージの概要を説明し、高出力レベルでの熱的課題を探り、効果的な熱管理のための設計上の考慮事項と解決策について説明します。
BGAおよびLGAパッケージの理解:
ボールグリッドアレイ(BGA)パッケージは、ICチップの下にあるはんだボールのグリッドを使用してPCBと接続します。ボールは電気的接続を提供すると同時に、はんだボールを介してダイから基板への熱伝達を促進します。BGAは、その高いI/O密度、電気的性能、および大きなダイサイズにスケーリングできる能力により広く使用されています。

対照的に、ランドグリッドアレイ(LGA)は、はんだボールではなく金属パッドを使用してPCBと接触します。LGAは、ICパッドとPCBランド間の適切な接触圧力を確保するために、インターポーザまたは保持機構を必要とします。LGAは基板にはんだ付けされませんが、パッド接点を介して熱伝達を促進します。LGAは、BGAと比較してリワーク性や応力低減などの利点を提供します。
高出力アプリケーションの場合、どちらのパッケージも高I/Oカウントの複雑なICをサポートします。しかし、要求の厳しいシナリオでは100~500 Wを超えることが多い熱流束が発生するため、熱スロットリングを防止し長期的な信頼性を確保するために最適化されたPCBレイアウトが必要です。
BGAパッケージの熱的考慮事項:
BGAパッケージの場合、はんだボールがダイからPCBへの熱伝達の主要な導管を提供します。BGAの熱性能を最大化するには、PCBが熱を効果的に横方向に拡散し、基板端またはヒートシンクに伝達するように設計されなければなりません。

一つの手法は、PCB上のBGAパッドの下にサーマルビアを配置することです。サーマルビアは、内部基板層または底部のグランドプレーンへの直接的な熱伝導経路を提供します。これにより、パッケージから熱を抽出するための熱拡散距離が最小限に抑えられます。可能な限り、ビアを充填するために銅ペーストや導電性エポキシなどの高熱伝導性材料を使用する必要があります。空気充填または標準的なメッキビアは熱抵抗が著しく高いためです。
サーマルビアの数を増やすと、パッケージの接合部対基板間の熱抵抗が低減します。例えば、1 mmピッチで0.3 mm径のビアを高密度に配置すると、基板スタックアップと銅の厚さに応じて熱抵抗を40~70%低減できますが、正確な利得はシミュレーションが必要です。ただし、ビアが多すぎると、はんだ量の減少とCTEミスマッチ応力の可能性により、はんだ接合部の信頼性が損なわれる可能性があります。はんだボールへの機械的応力を最小限に抑えながら熱伝達を最適化するために、トレードオフを評価する必要があります。設計者は、熱経路を犠牲にすることなく配線密度を維持するために、ファインピッチBGA(0.5 mm以下)向けにビア・イン・パッド技術を使用することがよくあります。
PCB上のより大きな銅パッドも、BGAはんだボールからの熱拡散を改善します。より厚い銅層(1 ozまたは2 oz)は面内 熱伝導率を向上させます。熱シミュレーションは、温度勾配を予測し、BGA下のホットスポットを特定するのに役立ちます。PCBに埋め込まれた銅製ヒートシンクまたはサーマルスラグは、放熱をさらに強化できます。実際には、100 Wを超える高出力設計では、サーマルビアと専用のグランドプレーン、外部ヒートシンクまたは液体冷却インターフェースを組み合わせることが一般的です。
LGAパッケージの熱的考慮事項:
LGAは、パッケージパッドとPCBランド間のインターフェースを介した伝導に依存して熱を伝達します。そのため、熱抵抗を最小限に抑えるためには熱インターフェースが重要です。高出力用途向けのLGAは、熱伝達を最大化するために、一部のアレイ位置に電気パッドではなくサーマルパッドを組み込みます。
LGAパッドとランド間に熱界面材料(TIM)を適用することは、表面の空隙を埋め、熱伝導を改善するために不可欠です。通常、組み立て前にLGAまたはPCBランドに熱伝導性ペーストまたはフィルムTIMが塗布されます。TIMは高い熱伝導率(例:5~15 W/m·K以上)を示し、表面粗さ、平坦度公差、および圧力下でのわずかな反りに対応するために十分に柔軟である必要があります。
LGAサーマルパッド下のPCB内のサーマルビアは、熱抽出をさらに強化します。BGA設計と同様に、厚い銅プレーンに接続された高密度ビアアレイは垂直方向の熱経路を提供し、より大きなサーマルパッド領域は接触効率を向上させます。BGAと同様に、熱性能を評価する際には、LGAおよびPCBアセンブリの熱シミュレーションが重要です。LGAランド寸法、ビア数、TIM厚さ、接触圧力などの要素をモデル化して、必要な放熱を達成する必要があります。保持機構からの適切なクランプ力も、時間と温度サイクルにわたって一貫した低い熱抵抗を維持するために不可欠です。
表:BGAとLGAの主要な熱設計比較
| 側面 | BGA | LGA | 一般的なベストプラクティス |
|---|---|---|---|
| 主な熱経路 | はんだボール + サーマルビア | 直接パッド接触 + TIM | 高密度サーマルビア + 銅プレーン |
| 熱抵抗への影響 | ビアアレイで良好(40~70%低減可能) | 最適化されたTIMと圧力で優れる | 熱シミュレーション必須 |
| リワーク / 信頼性 | はんだ接合部は応力がかかりやすい | リワーク性が高く、応力が低い | CTEとビア密度を評価 |
| 高出力適合性 | はんだ付けされた高I/Oに強い | 大きなサーマルパッドに強い | 1~2 oz銅およびヒートシンクと組み合わせる |
業界アプリケーションとケーススタディ:
BGAおよびLGAパッケージは、電気通信、自動車、航空宇宙、民生電子機器など、さまざまな業界で広く応用されています。いくつかの注目すべき業界アプリケーションとケーススタディを見てみましょう。

電気通信:
BGAおよびLGAパッケージは、ルーター、スイッチ、基地局などの高性能ネットワーク機器で広く使用されています。これらのアプリケーションは、関与する高出力コンポーネントのため、効率的な熱管理を必要とします。最適化された熱設計戦略を実装することにより、メーカーは信頼性の高い動作を実現し、製品寿命を延ばしてきました。
自動車:
自動車業界では、BGAおよびLGAパッケージは、電子制御ユニット(ECU)、センサー、およびインフォテインメントシステムで使用されています。車両における厳しい温度要件と過酷な動作条件は、堅牢な熱管理ソリューションを必要とします。慎重なPCB設計と熱シミュレーションを通じて、自動車用電子機器は極端な温度環境下でも最適な性能を維持することができています。
航空宇宙:
BGAおよびLGAパッケージは、アビオニクスシステム、衛星通信機器、および飛行制御システムで使用されています。航空宇宙アプリケーションは、これらのシステムの重要な性質のため、卓越した信頼性と熱性能を要求します。ヒートパイプや液体冷却などの高度な冷却技術を組み込むことにより、エンジニアは熱放散をうまく管理し、航空宇宙用電子機器の安全な動作を確保してきました。
民生電子機器:
BGAおよびLGAパッケージは、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、ハイエンドオーディオ機器などの民生電子機器で一般的です。これらのデバイスは、高い計算能力を提供しながらコンパクトなフォームファクターを必要とすることが多く、熱管理が重要になります。ベーパーチャンバー、ヒートスプレッダー、高度な冷却技術などの革新的な熱ソリューションを通じて、メーカーはデバイスの性能を向上させ、過熱問題を防止してきました。
ケーススタディ:
5G基地局無線機では、BGAは高出力ミリ波ビームフォーミングICからの熱を効率的に放散します。サーマルビア、銅パッド、およびヒートシンクは、200W以上の熱流束にもかかわらず接合部温度を125°C未満に安全に維持し、継続的な高スループット動作を可能にします。
ハイパフォーマンスコンピューティングクラスタ内のLGAプロセッサは、大きなサーマルパッドを使用して熱を液体コールドプレートに伝導します。直接接触冷却により、500W下でも45°Cのチップ温度を維持します。
レーダーおよび電子戦システムでは、サーマルビアを備えた積層BGAメモリデバイスがモジュールあたり300Wを処理します。ビアは多層基板内の厚い中心グランド層に接続して熱を拡散します。
PCBのアイデアを現実にする準備はできましたか?
信頼できる業界リーダーによる専門的な製造、組み立て、および部品サービスにより、設計をテスト可能なハードウェアに変えましょう。
ファイルをアップロードし、オプションを選択すれば、テスト、出荷、拡張の準備が整った基板を入手できます。今すぐ見積もりを取得 >
BGA vs LGAの比較に関するFAQ
Q: BGAパッケージとLGAパッケージの主な違いは何ですか?
BGAパッケージはPCBへの電気的および熱的接続にはんだボールのアレイを使用しますが、LGAパッケージは接触圧力のために保持機構を必要とする平坦な金属パッドを使用します。BGAははんだ付けが容易ですが機械的応力が高く、LGAはリワーク性が良く基板への応力が低くなります。
Q: 高出力アプリケーションに適しているのはBGAとLGAのどちらのパッケージですか?
どちらも高出力用途に適していますが、選択は特定のニーズによって異なります。BGAは高I/O密度とはんだ付け信頼性に優れ、LGAは大きな専用サーマルパッドと容易なリワークが必要な場合に好まれます。効果的な熱管理(ビア、TIM、銅プレーン)は、パッケージタイプ自体よりも重要です。
Q: サーマルビアはBGAパッケージの放熱をどのように改善しますか?
BGAパッドの下に配置されたサーマルビアは、はんだボールから内部銅層またはグランドプレーンへの直接的な垂直熱伝導経路を作成します。高密度のビアアレイは、接合部対基板間の熱抵抗(θjb)を大幅に(多くの場合40~70%)低減し、高出力設計で安全な動作温度を維持するのに役立ちます。
Q: LGAパッケージにとって熱界面材料(TIM)が重要なのはなぜですか?
TIMはLGAパッドとPCBランド間の微細な空気ギャップを埋め、重要なインターフェースでの熱抵抗を劇的に低減します。高導電性TIM(5~15 W/m·K以上)を適切な接触圧力と組み合わせて使用することで、特にサーマルパッドやビアと組み合わせた場合に効率的な熱伝達が保証されます。
Q: BGAまたはLGAパッケージを使用して設計する際に熱シミュレーションを使用すべきですか?
はい。熱シミュレーションは、温度勾配を予測し、ホットスポットを特定し、製造前にビア配置、銅厚、スタックアップを最適化するために強く推奨されます。これらは、熱性能と機械的信頼性のバランスを取り、コストのかかる設計の繰り返しを防ぐのに役立ちます。
Q: 高出力BGAおよびLGAアプリケーションを最もよくサポートするPCB設計手法は何ですか?
主要な手法には、高密度サーマルビア(場合によりビア・イン・パッド)、より厚い銅層(1ozまたは2oz)、熱拡散用の専用グランド/パワープレーン、より大きなサーマルパッド、および極端な放熱用のメタルコアPCBの使用が含まれます。適切なビア充填と戦略的なヒートシンク統合により、性能がさらに向上します。
結論:
結論として、BGAおよびLGAパッケージはどちらも、熱特性に関して独自の利点と課題を提供します。各パッケージスタイルに固有の熱的考慮事項を理解し、適切な設計ソリューションを実装することで、熱放散を効果的に管理し、高出力電子システムの性能と寿命を向上させることができます。
電子システムの製造に関しては、JLCPCBはPCB製造および組み立てサービスの信頼できるプロバイダーです。下のボタンをクリックして、次の電子プロジェクトを強化しましょう!

学び続ける
パッケージ基板とは?半導体・ICパッケージ基盤の役割と特徴を解説
現代のスマートフォンやPC、AIサーバーなどの電子機器が進化し続ける背景には、半導体チップそのものの進化だけでなく、それを支える「パッケージ基板(ICパッケージ基板)」の技術向上が欠かせません。 本記事では、パッケージ基板の基本的な役割から、一般的なプリント基板との違い、選定のポイントまでを詳しく解説します。 パッケージ基板とは?基本的な役割と構造 パッケージ基板とは、半導体チップ(ダイ)を載せ、マザーボードなどのメイン基板に接続するための中継基板のことです。 半導体チップは非常に微細な端子を持ち、そのまま一般的なプリント基板(PCB)に直接実装することは極めて困難。そこでチップとマザーボードの間に介在し、電気信号を橋渡しする役割を持つのがパッケージ基板です。 半導体チップとプリント基板をつなぐ役割 パッケージ基板の主な役割は以下の3点です。 1. 端子間隔の変換(ピッチ変換): チップ側の微細な端子間隔を、マザーボード側が受け入れられる間隔まで広げます。 2. チップの保護: 外部からの衝撃、湿気、酸化から繊細な半導体チップを守ります。 3. 放熱管理: チップが発する熱を効率よく逃がし、動作の......
高出力アプリケーションにおけるBGAとLGAの比較
重要なポイント 高出力PCB設計において、BGAおよびLGAパッケージは優れた高I/O性能を提供しますが、効果的な熱管理が必要です。BGAははんだボールとサーマルビアで優れた性能を発揮する一方、LGAはTIMやサーマルパッドを用いた直接パッド接触に依存します。成功の鍵は、サーマルビア、厚い銅層、グランドプレーン、および熱抵抗を低減し信頼性の高い接合部温度を維持するためのシミュレーションにあります。 電子機器が小型化し続ける一方で性能が向上するにつれて、熱放散の管理はPCB設計における重要な考慮事項となっています。高出力アプリケーションで使用される一般的なパッケージスタイルとして、ボールグリッドアレイ(BGA)とランドグリッドアレイ(LGA)があります。BGAとLGAはどちらも独自の利点を提供しますが、異なる構造的特徴を持ち、その結果、異なる熱特性を示します。この記事では、BGAおよびLGAパッケージの概要を説明し、高出力レベルでの熱的課題を探り、効果的な熱管理のための設計上の考慮事項と解決策について説明します。 BGAおよびLGAパッケージの理解: ボールグリッドアレイ(BGA)パッケージは、IC......
ICパッケージ完全ガイド:種類、特性、PCB設計ルール、選定のコツ
ICパッケージとは? ICパッケージとは、集積回路や電子部品を収容する物理的な筐体であり、機械的な保護、電気的接続、および熱管理を提供します。これにより、部品をPCBに確実に実装し、回路に組み込むことが可能になります。 ICパッケージの主な機能: 1. 機械的保護:チップを物理的な損傷や環境要因から保護します。 2. 電気的接続:ICをPCBに接続するためのピンまたははんだボールを提供します。 3. 熱管理:動作中に発生する熱の放散を助けます。 4. 識別:部品に型番、メーカー、その他の関連コードを表示します。 ICパッケージの種類と標準的な寸法 ICパッケージは、実装方式、ピン構成、物理的な形状に基づいて分類されます。各パッケージタイプは標準化された寸法とフットプリントに従っており、これらはPCBレイアウトと組み立てにとって重要です。 以下は、最も一般的に使用されるICパッケージの種類とその標準的な寸法です。 SMTパッケージ QFP(クワッド・フラット・パッケージ) QFP(クワッド・フラット・パッケージ)は、ICや集積回路に一般的に使用される、より大きなPCBフットプリントを持つパッケージで......
技術ガイダンス:BGA設計ルール
エレクトロニクス産業の進歩に伴い、チップの集積度は向上し続け、IOピン数は急速に増加し、消費電力もそれに応じて増大するため、集積回路パッケージに対する要求はより厳しくなっています。この進歩の要求に応えるために、ボールグリッドアレイ(BGA)パッケージ技術が導入されました。この技術では、パッケージ基板の底面に半田ボールのアレイを形成し、それを回路のI/Oインターフェースとしてプリント基板(PCB)に接続します。この技術を用いてパッケージされたデバイスは、表面実装部品の一種です。 BGAパッケージの用途: しかし、いくつかの問題が生じています。以下の図をご覧ください: 1. クリアランスのためにトリミングされたBGAパッド 2. オープンビアのあるBGAパッド 従来のプラグドビアを使用した場合のBGA性能: ハイエンドのレギュラー/銅エポキシ充填ビアインパッドを使用した場合のBGA性能: エポキシ充填または銅ペースト充填ビアの適用により、ビアインパッドはBGA配線に最適な選択肢となります。同時に、多層基板製造装置の進歩により、より精密なBGAパッドの作成が可能になります。 ヒント: パッド内のビアはプ......
BGA 対 LGA:違いを理解し、適切なパッケージを選ぶ
電子部品の世界において、パッケージタイプの選択は、プリント基板(PCB)の全体的な性能、信頼性、製造性に重要な役割を果たします。現代のPCB設計で広く使用されている2つの一般的なパッケージタイプが、BGA(Ball Grid Array)とLGA(Land Grid Array)です。これら2つのパッケージの違いを理解することは、電子機器愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、そして電子工学やPCB設計の専門家にとって有益です。この記事では、BGAパッケージとLGAパッケージの包括的な概要を提供し、その特性、利点、およびPCB設計のニーズに適したパッケージを選択するための考慮事項を強調します。 BGA(Ball Grid Array)パッケージ: BGAパッケージは、パッケージの底面にはんだボールのアレイを備えた表面実装技術です。これらのハンダボールは、パッケージとPCB間の電気的および機械的接続として機能します。BGAパッケージには、いくつかの利点があります。 a. 高密度とI/O能力: BGAパッケージは、他のパッケージタイプと比較して、より高いピン数と増加したI/O能力を可能にします。これによ......
QFNパッケージ完全ガイド:電子機器における利点、種類、および応用
クワッド・フラット・ノーリード(QFN)パッケージは、小型、軽量、薄型のICパッケージの一種です。組み立て後もリードが見え、接触可能であることから、チップスケールパッケージとも呼ばれます。パッケージの底面にはリードの代わりに電極パッドと、優れた熱特性を提供するサーマルパッドを備えています。 QFNパッケージは、モバイル機器や車載電子機器など、さまざまな業界で使用されています。数ある重要な選択肢の中でも、QFNパッケージは常に人気のある選択肢です。このタイプのパッケージがなぜこれほど人気があるのでしょうか?あなたのプロジェクトでも使用すべきでしょうか?このガイドでは、QFNパッケージについて明確かつ包括的に解説します。 QFNパッケージとは?(クワッド・フラット・ノーリードの解説) QFNは「Square Flat without Lead(正方形フラット・リードなし)」の略です。QFNパッケージは、シリコンチップ(ASIC)をプリント基板(PCB)に接続します。これは表面実装技術を用いて実現されます。その名の通り、このパッケージには従来存在していたようなリード線は含まれていません。正方形フラット・......