埋め込みコンポーネントで実現する、より小型でスマートなPCB
2 min
- 埋め込み型コンポーネントとは何か、そしてなぜ重要なのか
- 埋め込み型コンポーネントを成功させるための設計上の考慮事項
- 高品質な埋め込み型コンポーネントのための製造プロセス
- 一般的な課題とプロフェッショナルな解決策
- JLCPCBの埋め込み型コンポーネントPCBにおける専門知識
- よくある質問(FAQ)
スマートウォッチやワイヤレスイヤホンを開けて、内部に収められた極小チップを見て、エンジニアはどうやってこんな小さな箱にこれほど多くのものを詰め込めるのだろうと思ったことはありませんか?表面実装技術は非常に高度化しており、0201や01005といったパッケージも存在しますが、基板表面に搭載できる部品の数には厳しい限界があります。そこで登場するのが、まさに埋め込み型コンポーネントです。抵抗、コンデンサ、さらにはベアシリコンダイまでが、PCBの内部層に直接実装されるようになりました。これは研究室の中だけの未来の概念ではありません。

その仕組みは簡単です。部品を基板内部に配置することで、貴重な表面積を有効活用し、信号経路の長さを短縮し、設計上スペースを取っていた繊細なはんだ接合部を排除できます。本日は、埋め込み型コンポーネントとは何か、その設計・製造方法、直面するであろう課題、そしてJLCPCBの高度なHDIサービスがこの技術をどのように量産の次の段階へと導くかについて、役立つ詳細な解説を提供します。このガイドは、小型化を始めたばかりの方にも、高速回路の調整を行っている方にも、必要な情報をすべて網羅しています。
埋め込み型コンポーネントとは何か、そしてなぜ重要なのか
埋め込み型コンポーネントの定義と種類
埋め込み型コンポーネントとは、簡単に言えば、PCBの表面ではなく内層に配置される受動または能動電子部品です。はんだパッドとして実装される代わりに、埋め込み抵抗やコンデンサは積層構造内に埋め込まれ、マイクロビアと内部銅配線によって回路の他の部分と接続されます。この技術を規定する主要な規格は、IPC-6012E(リジッドPCBの認定と性能)およびIPC-2316(埋め込み型コンポーネントの設計標準)です。
受動部品の分野では、確立された材料システムが数多くあります。埋め込み抵抗は、銅箔上に成膜されたニクロム(NiCr)またはニッケルリン(NiP)合金の薄膜、あるいはOhmega-Plyのようなカーベース抵抗箔によって作られることが多いです。能動部品の分野では、ベアダイ埋め込みは、シリコンチップを約50~100マイクロメートルにまで薄くし、コアまたはプリプレグ層にフライス加工またはレーザーアブレーションで形成された穴に挿入することを伴います。パッケージIC埋め込みの場合、0201、01005、またはウェハサイズのチップスケールパッケージなどの超小型パッケージが頻繁に使用されます。
| コンポーネントタイプ | 一般的な材料/方法 | 一般的な許容差/仕様 | 主な利点 |
|---|---|---|---|
| 埋め込み抵抗 | NiCr薄膜、NiP、Ohmega-Plyカーボン箔 | +/-1%~+/-5%(レーザートリミング後) | 表面実装数を40~60%削減 |
| 埋め込みコンデンサ | 3M C-Ply、DuPont HK、BaTiO3充填樹脂 | pF~低nF範囲 | 超低ESL(10~50 pH) |
| 埋め込みインダクタ | スパイラル/ミアンダPCBトレース | アプリケーション依存 | 個別のフットプリント不要 |
| 埋め込みベアダイ | キャビティ内の薄型シリコン(50~100 um) | 既知良品ダイ(KGD)が必要 | 可能な限り最短の相互接続 |
| 埋め込みパッケージIC | 積層内の0201、01005、WLCSP | パッケージ仕様依存 | はんだ接合部を排除 |
サイズ、性能、信頼性における主な利点
正直なところ、埋め込み型コンポーネントの最大の利点は小型化です。受動部品や能動部品を基板の表面から内部に移すことで、設計者は通常20~40%の基板面積を節約できます。補聴器、スマートウォッチ、IoTセンサーノードのようなスペースに制約のあるデバイスでは、このスペースこそが製品をケースに収めるか収めないかの分かれ目となります。

電気的性能も大幅に向上します。埋め込みデカップリングコンデンサとBGAの電源ピン間の配線経路は、表面実装タイプと比較して50~70%短縮できます。配線が短いことは大きな利点であり、寄生インダクタンスが少なくなることを意味します。信頼性も向上します。業界のデータは常に、はんだ接合部がアセンブリレベルの故障の約30~40%を占めることを示しています。埋め込み型コンポーネントはそれぞれ、熱サイクル、振動、または機械的衝撃によって割れやすいはんだ接合部を一つ排除します。
埋め込み型コンポーネントを成功させるための設計上の考慮事項
配置、層統合、および熱管理
まず最初に配置です。内部コンポーネントは、基板端、取り付け穴、コネクタフットプリントなど、高い機械的応力がかかるすべての領域から遠ざける必要があります。キャビティの深さと部品間の距離は、メーカーの推奨に従わなければなりません。そうしないと、プレスサイクル中に積層材が適切に流動しない可能性があります。

次に考慮すべきは層統合です。積層構成は慎重に検討する必要があります。積層時に反りが生じないよう、対称的なスタックアップを採用しなければなりません。埋め込み抵抗やコンデンサプレーン用の専用層がある場合は、それらが基板の中間面に対して対称になるようにしてください。埋め込み型コンポーネントは、各側面の信号層や電源層にマイクロビアで接続されます。これらのビアは通常、レーザーで50~100マイクロメートルでドリル加工されます。
最後に、熱管理も重要です。基板内部のコンポーネントは直接空気に触れないため、熱は積層材と銅を通して放射によって伝達されなければなりません。集積電源回路の直上と直下に配置された厚いサーマルビアアレイは、外部ヒートシンクへの低抵抗接続を提供します。近隣の層に銅フィルを充填し、熱伝導性プリプレグ材料(熱伝導率約1~3 W/mK)を使用することで、熱をさらに分散させることができます。
信号整合性と電源分配のルール
信号整合性の観点から見ると、埋め込み型コンポーネントは構造上の大きな利点をもたらします。相互接続の短縮によるループインダクタンスの低減は、クリーンな電源供給に直接つながり、DDR4/5やPCIe Gen4/5などの高速インターフェースへのノイズ結合を低減します。埋め込みデカップリングコンデンサの超低ESL(10~50ピコヘンリー)は、100 MHzから数ギガヘルツにわたる効果的な広帯域デカップリングを提供します。これは、ESL値が200~500ピコヘンリーである従来の0402や0201 MLCCでは到底到達できない範囲です。
| パラメータ | 埋め込みコンデンサ | 0402 SMD MLCC | 改善率 |
|---|---|---|---|
| 等価直列インダクタンス (ESL) | 10~50 pH | 200~500+ pH | 5倍~50倍低減 |
| 効果的なデカップリング範囲 | 100 MHz~マルチGHz | 最大約500 MHz | より広い帯域幅 |
| 相互接続経路長 | 直接ビア接続 | パッド-トレース-ビア-プレーン | 50~70%短縮 |
| 消費基板面積 | ゼロ(内部) | 0402: 1.0 x 0.5 mm パッド面積 | 表面積を100%節約 |
PDN設計において、埋め込み容量プレーンは基板全体に分散されたデカップリングを提供し、個々の容量キャップをスポット配線する集中型アプローチと比較して優れています。経験則として、コンポーネント層全体で基準プレーンを連続的に保つことが常に重要です。また、キャビティ上を高速信号トレースが直線的に通らないようにしてください。銅が失われるとリターンパスにオフセットが生じ、インピーダンスを乱します。さらに、クロストークマージンが厳しい敏感な埋め込み型コンポーネントには、ガードトレースを追加する必要があります。
高品質な埋め込み型コンポーネントのための製造プロセス
ビルドアップ、キャビティ形成、コンポーネント埋め込みの手順
埋め込み型コンポーネントを備えたPCBの製造は、標準的な多層基板製造よりも厳しい許容差と多くのプロセス制御を必要とする、多段階の順次ビルドアッププロセスです。以下に、典型的な6つのステップを示します。

- コア製造と内層イメージング: 標準的なサブトラクティブエッチングにより、抵抗箔や容量プレーン層を含む内部銅パターンを作成します。
- キャビティ形成: 個別部品やベアダイを受け入れるために、コアまたはプリプレグ層にポケットをフライス加工またはレーザーアブレーションで形成します。メカニカルフライス加工では、±25マイクロメートルの精度が達成可能です。
- コンポーネント配置: 高精度のピックアンドプレース装置を使用して、コンポーネントをキャビティ内に配置します。アプローチには、フェイスダウン(フリップチップスタイル)、フェイスアップ、 およびフィルムベース埋め込みがあり、後者は積層前にコンポーネントを接着剤付きキャリアフィルムに取り付けます。
- 積層: アセンブリを真空下、200~400 PSI、約180~200℃で積層します。
- ビア形成: 直径50~100マイクロメートルのレーザードリルマイクロビアにより、埋め込みコンポーネントのパッドを隣接する銅層に接続します。
- 外層処理: 残りの外層は、ソルダーマスクの適用を含む標準的なHDIプロセスを使用して、イメージング、エッチング、メッキ、仕上げが行われます。
ゼロ欠陥を実現するための精密な位置合わせとテスト
位置合わせの精度は大きな課題です。すべての部品が基板内に積層された後は、修正が不可能だからです。埋め込み受動部品では±25マイクロメートル以内、ベアダイ埋め込みでは10~15マイクロメートル以内の精度が求められます。配置後は、X線で全てを検証し、内層にフィデューシャルマークを付け、様々な段階で自動光学検査(AOI)を実施することで、これらの厳しい許容差を維持しています。
テストも同様に重要です。積層後、全ての埋め込み抵抗とコンデンサを精密LCRメーターでチェックし、仕様内であることを確認します。また、特定の値が必要な場合には、レーザーで抵抗をトリミングすることもあります。基板が完全に製造された後は、全ネットに対してフライングプローブテストを実施します。さらに、X線およびコンピュータ断層撮影(CT)により、コンポーネントの位置と層間の位置合わせをスキャンし、ボイドやデラミネーションを検出します。
埋め込み型コンポーネントPCBの品質フレームワークは、通常IPCクラス3(高信頼性)を目標としています。高加速寿命試験(HALT)により、極度の熱と振動下での長期信頼性をテストし、統計的プロセス制御(SPC)により全ての重要なパラメータをリアルタイムで監視します。ベアダイ埋め込みの場合、各チップを埋め込む前に既知良品ダイ(KGD)テストを実施します。1つのダイの不良が基板全体の廃棄を意味するからです。
一般的な課題とプロフェッショナルな解決策
放熱と信頼性の問題
埋め込み型コンポーネントにおいて、人々が一般的に苦労するのは熱管理です。FR-4は熱伝導率が0.25~0.35 W/mKとかなり低く、効果的な熱伝導体とは言えません。これは、基板内部のパワーデバイスが、ヒートシンクを備えた表面実装部品のように空気への熱放射や対流を効果的に行えないことを意味します。熱膨張係数(CTE)のミスマッチももう一つの厄介な要素です。シリコンの膨張率は約2.6ppm/℃であるのに対し、FR-4の面内CTEは約14~17ppm/℃です。

信頼性の面では、リワーク(再加工)が不可能になるという欠点もあります。積層してしまうと、何かを取り出す方法はありません。積層が完全でないと隙間に樹脂が入り込み、適切な材料を選んだり正しい方法で処理したりしない限り、エッチングされた抵抗値は時間や温度とともに変動する可能性があります。
高度な製造技術がこれらの課題をどのように克服するか
熱の問題に対しては、最新の製造業者は埋め込み部品の直上と直下に高密度のサーマルビアアレイを配置することで対処しています。また、熱特性が1~3 W/mK以上と優れた積層材に変更したり、埋め込み銅コインやサーマルスラグを導入して、部品から外部ヒートシンクパッドへの直接的な金属接続を提供したりします。これらの手法により、従来のFR-4スタックアップと比較して、ジャンクション対基板間の熱抵抗を50%以上低減できます。

リワーク不可能性の問題は、ゼロ欠陥の姿勢で直接的に解決されます。これは、全ての能動部品を実装前に既知良品ダイテストし、積層前に全ての埋め込み要素を100%検査し、全ての重要な寸法でプロセス能力指数(Cpk)を1.33以上に維持することを意味します。スタックドフィルドアンドキャップドマイクロビアのような最先端の相互接続技術は、埋め込み型コンポーネントとインターフェースするために必要な高密度配線を提供し、熱サイクルにさらされても長期信頼性を維持します。
JLCPCBの埋め込み型コンポーネントPCBにおける専門知識
高度なHDIビルドアップと埋め込み能力
埋め込み型コンポーネントの設計を実際の製品に変換するには、実績のあるHDI経験を持つ製造パートナーが不可欠です。JLCPCBは、1+N+1や2+N+2設計の高密度HDI設計をビルドアップでき、直径75~100マイクロメートルまでのレーザードリルマイクロビアに対応しています。これらは、スタックアップの深くに埋め込まれたコンポーネントへの信頼性の高い接続を確立するために必要な構造です。
3/3ミル(75/75マイクロメートル)という微細なライン&スペースにより、埋め込み型コンポーネントの相互接続の周囲に配線を引き回すことができます。JLCPCBは最大32層以上の多層基板をサポートし、標準的なFR-4を超える特殊な積層材も使用可能で、最も複雑な埋め込み型コンポーネント設計の製造基盤を提供します。
統合されたDFMサポートと高歩留まり生産
製造可能なシステムを設計することは、誤差マージンとプロセスマージンが小さい埋め込み型コンポーネントを含む場合に特に重要です。JLCPCBのオンラインDFM解析ソフトウェアと専門のエンジニアリングレビューチームは、製造現場に移行する前に、潜在的な製造上の問題を早期に特定します。設計者と製造者のこの初期段階での協力は、初回成功への最も効率的な解決策の一つです。
生産側では、自動AOIおよびX線検査システムが全ての層と全てのビアの位置合わせをチェックします。SPCによってリアルタイムで制御されるプロセスには、積層圧力、温度プロファイル、ドリル精度などが含まれます。その結果、埋め込み型コンポーネント設計に求められる高性能品質要求を満たす、一貫性のある高歩留まりの生産が実現します。

よくある質問(FAQ)
Q1: PCB内部に埋め込むことができるコンポーネントの種類は?
受動部品と能動部品の両方を埋め込むことができます。受動部品としては、抵抗(薄膜NiCr、NiP、またはOhmega-Plyなどのカーボン系箔を使用)、コンデンサ(3M C-Plyやチタン酸バリウム充填樹脂などの高誘電率材料を使用)、インダクタ(スパイラルまたはミアンダトレースパターンとして)が一般的に埋め込まれます。
Q2: 埋め込み型コンポーネントは、高速設計においてどのように信号整合性を向上させるのですか?
埋め込み型コンポーネントは、デカップリングコンデンサとそれがサービスする電源ピンとの間の相互接続経路長を劇的に短縮します。通常、50~70%の短縮になります。この短い経路により、寄生インダクタンスが大幅に低減されます。埋め込みデカップリングコンデンサは、表面実装の0402 MLCCが200~500ピコヘンリーであるのに対し、わずか10~50ピコヘンリーのESLを達成できます。
Q3: 埋め込み型コンポーネントと従来の表面実装では、コストにどのような影響がありますか?
埋め込み型コンポーネントPCBは、追加のプロセスステップ、厳しい許容差、特殊な材料のために、基板1枚あたりの製造コストが高くなります。しかし、基板面積の削減(より小型で安価な基板)、組み立て工程の削減(ピックアンドプレース時間の短縮)、埋め込み受動部品の個別部品調達の排除、そして保証やフィールド故障コストを削減する信頼性の向上を考慮すると、総システムコストは低くなる可能性があります。
Q4: 埋め込み型コンポーネントのPCB設計をサポートする設計ソフトウェアは?
いくつかのプロフェッショナルなEDAプラットフォームが、埋め込み型コンポーネントの定義とシミュレーションをサポートしています。Cadence AllegroとSigrityは、堅牢な埋め込み型コンポーネントモデリングとPDN解析を提供します。Altium Designerは、統合設計環境内での埋め込み型コンポーネント配置をサポートしています。Siemens Mentor Xpeditionは、高度な埋め込み型コンポーネントワークフローを提供します。
学び続ける
パッケージ基板とは?半導体・ICパッケージ基盤の役割と特徴を解説
現代のスマートフォンやPC、AIサーバーなどの電子機器が進化し続ける背景には、半導体チップそのものの進化だけでなく、それを支える「パッケージ基板(ICパッケージ基板)」の技術向上が欠かせません。 本記事では、パッケージ基板の基本的な役割から、一般的なプリント基板との違い、選定のポイントまでを詳しく解説します。 パッケージ基板とは?基本的な役割と構造 パッケージ基板とは、半導体チップ(ダイ)を載せ、マザーボードなどのメイン基板に接続するための中継基板のことです。 半導体チップは非常に微細な端子を持ち、そのまま一般的なプリント基板(PCB)に直接実装することは極めて困難。そこでチップとマザーボードの間に介在し、電気信号を橋渡しする役割を持つのがパッケージ基板です。 半導体チップとプリント基板をつなぐ役割 パッケージ基板の主な役割は以下の3点です。 1. 端子間隔の変換(ピッチ変換): チップ側の微細な端子間隔を、マザーボード側が受け入れられる間隔まで広げます。 2. チップの保護: 外部からの衝撃、湿気、酸化から繊細な半導体チップを守ります。 3. 放熱管理: チップが発する熱を効率よく逃がし、動作の......
高出力アプリケーションにおけるBGAとLGAの比較
重要なポイント 高出力PCB設計において、BGAおよびLGAパッケージは優れた高I/O性能を提供しますが、効果的な熱管理が必要です。BGAははんだボールとサーマルビアで優れた性能を発揮する一方、LGAはTIMやサーマルパッドを用いた直接パッド接触に依存します。成功の鍵は、サーマルビア、厚い銅層、グランドプレーン、および熱抵抗を低減し信頼性の高い接合部温度を維持するためのシミュレーションにあります。 電子機器が小型化し続ける一方で性能が向上するにつれて、熱放散の管理はPCB設計における重要な考慮事項となっています。高出力アプリケーションで使用される一般的なパッケージスタイルとして、ボールグリッドアレイ(BGA)とランドグリッドアレイ(LGA)があります。BGAとLGAはどちらも独自の利点を提供しますが、異なる構造的特徴を持ち、その結果、異なる熱特性を示します。この記事では、BGAおよびLGAパッケージの概要を説明し、高出力レベルでの熱的課題を探り、効果的な熱管理のための設計上の考慮事項と解決策について説明します。 BGAおよびLGAパッケージの理解: ボールグリッドアレイ(BGA)パッケージは、IC......
ICパッケージ完全ガイド:種類、特性、PCB設計ルール、選定のコツ
ICパッケージとは? ICパッケージとは、集積回路や電子部品を収容する物理的な筐体であり、機械的な保護、電気的接続、および熱管理を提供します。これにより、部品をPCBに確実に実装し、回路に組み込むことが可能になります。 ICパッケージの主な機能: 1. 機械的保護:チップを物理的な損傷や環境要因から保護します。 2. 電気的接続:ICをPCBに接続するためのピンまたははんだボールを提供します。 3. 熱管理:動作中に発生する熱の放散を助けます。 4. 識別:部品に型番、メーカー、その他の関連コードを表示します。 ICパッケージの種類と標準的な寸法 ICパッケージは、実装方式、ピン構成、物理的な形状に基づいて分類されます。各パッケージタイプは標準化された寸法とフットプリントに従っており、これらはPCBレイアウトと組み立てにとって重要です。 以下は、最も一般的に使用されるICパッケージの種類とその標準的な寸法です。 SMTパッケージ QFP(クワッド・フラット・パッケージ) QFP(クワッド・フラット・パッケージ)は、ICや集積回路に一般的に使用される、より大きなPCBフットプリントを持つパッケージで......
技術ガイダンス:BGA設計ルール
エレクトロニクス産業の進歩に伴い、チップの集積度は向上し続け、IOピン数は急速に増加し、消費電力もそれに応じて増大するため、集積回路パッケージに対する要求はより厳しくなっています。この進歩の要求に応えるために、ボールグリッドアレイ(BGA)パッケージ技術が導入されました。この技術では、パッケージ基板の底面に半田ボールのアレイを形成し、それを回路のI/Oインターフェースとしてプリント基板(PCB)に接続します。この技術を用いてパッケージされたデバイスは、表面実装部品の一種です。 BGAパッケージの用途: しかし、いくつかの問題が生じています。以下の図をご覧ください: 1. クリアランスのためにトリミングされたBGAパッド 2. オープンビアのあるBGAパッド 従来のプラグドビアを使用した場合のBGA性能: ハイエンドのレギュラー/銅エポキシ充填ビアインパッドを使用した場合のBGA性能: エポキシ充填または銅ペースト充填ビアの適用により、ビアインパッドはBGA配線に最適な選択肢となります。同時に、多層基板製造装置の進歩により、より精密なBGAパッドの作成が可能になります。 ヒント: パッド内のビアはプ......
BGA 対 LGA:違いを理解し、適切なパッケージを選ぶ
電子部品の世界において、パッケージタイプの選択は、プリント基板(PCB)の全体的な性能、信頼性、製造性に重要な役割を果たします。現代のPCB設計で広く使用されている2つの一般的なパッケージタイプが、BGA(Ball Grid Array)とLGA(Land Grid Array)です。これら2つのパッケージの違いを理解することは、電子機器愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、そして電子工学やPCB設計の専門家にとって有益です。この記事では、BGAパッケージとLGAパッケージの包括的な概要を提供し、その特性、利点、およびPCB設計のニーズに適したパッケージを選択するための考慮事項を強調します。 BGA(Ball Grid Array)パッケージ: BGAパッケージは、パッケージの底面にはんだボールのアレイを備えた表面実装技術です。これらのハンダボールは、パッケージとPCB間の電気的および機械的接続として機能します。BGAパッケージには、いくつかの利点があります。 a. 高密度とI/O能力: BGAパッケージは、他のパッケージタイプと比較して、より高いピン数と増加したI/O能力を可能にします。これによ......
QFNパッケージ完全ガイド:電子機器における利点、種類、および応用
クワッド・フラット・ノーリード(QFN)パッケージは、小型、軽量、薄型のICパッケージの一種です。組み立て後もリードが見え、接触可能であることから、チップスケールパッケージとも呼ばれます。パッケージの底面にはリードの代わりに電極パッドと、優れた熱特性を提供するサーマルパッドを備えています。 QFNパッケージは、モバイル機器や車載電子機器など、さまざまな業界で使用されています。数ある重要な選択肢の中でも、QFNパッケージは常に人気のある選択肢です。このタイプのパッケージがなぜこれほど人気があるのでしょうか?あなたのプロジェクトでも使用すべきでしょうか?このガイドでは、QFNパッケージについて明確かつ包括的に解説します。 QFNパッケージとは?(クワッド・フラット・ノーリードの解説) QFNは「Square Flat without Lead(正方形フラット・リードなし)」の略です。QFNパッケージは、シリコンチップ(ASIC)をプリント基板(PCB)に接続します。これは表面実装技術を用いて実現されます。その名の通り、このパッケージには従来存在していたようなリード線は含まれていません。正方形フラット・......