ICパッケージ完全ガイド:種類、特性、PCB設計ルール、選定のコツ
1 min
- ICパッケージとは?
- ICパッケージの種類と標準的な寸法
- ICパッケージはどのような情報を定義しますか?
- ICパッケージ、回路図記号、3Dモデルに関する主要な国際規格
- ICパッケージのPCB設計ルール
- 適切なICパッケージの選び方
- よくある質問(FAQ)
ICパッケージとは?
ICパッケージとは、集積回路や電子部品を収容する物理的な筐体であり、機械的な保護、電気的接続、および熱管理を提供します。これにより、部品をPCBに確実に実装し、回路に組み込むことが可能になります。
ICパッケージの主な機能:
ICパッケージの種類と標準的な寸法
ICパッケージは、実装方式、ピン構成、物理的な形状に基づいて分類されます。各パッケージタイプは標準化された寸法とフットプリントに従っており、これらはPCBレイアウトと組み立てにとって重要です。
以下は、最も一般的に使用されるICパッケージの種類とその標準的な寸法です。
SMTパッケージ
QFP(クワッド・フラット・パッケージ)
QFP(クワッド・フラット・パッケージ)は、ICや集積回路に一般的に使用される、より大きなPCBフットプリントを持つパッケージです。一般的なサイズは7x7mm、10x10mm、14x14mmなどで、ピン数は数十から数百の範囲です。
BGA(ボール・グリッド・アレイ)
BGAパッケージは通常、球状のパッドを持ち、パッケージピッチは一般的に0.75mmから1.0mmの範囲で、ピン数は数十から数百まで様々です。
特徴:BGAパッケージは高性能チップや大規模集積回路に適しており、優れた放熱性と電気的性能を提供します。
SOIC(スモール・アウトライン・インテグレーテッド・サーキット)
SOIC(スモール・アウトライン・インテグレーテッド・サーキット)は、一般的なタイプの集積回路パッケージです。コンパクトな形状と狭ピッチのピンレイアウトを持ち、中規模集積回路のパッケージングに適しています。サイズは通常3x3mm、5x5mm、7x7mmなどで、ピン数は一般的に8から48の範囲です。
挿入実装パッケージ(THT) - スルーホール技術パッケージ
DIP(デュアル・インライン・パッケージ)
一般的なサイズは7.62mm(0.3インチ)ピッチで、ピン数は8から数百の範囲です。
TO-220パッケージ
TO-220パッケージは、通常パワーデバイスに使用されます。サイズは約10x15mmで、3本のピンを持ちます。
TO-92パッケージ
寸法は約5x5mmで、ピン数は3です。
レガシーまたは特殊パッケージ
COB(チップ・オン・ボード)パッケージ
チップはPCBに直接実装されます。パッケージサイズは通常非常に小さく、コンパクトな機器や高い集積度が要求される製品に一般的に使用されます。
PLCC(プラスチック・リーデッド・チップ・キャリア)
PLCC(プラスチック・リーデッド・チップ・キャリア) は、通常、高集積デジタル回路に使用されます。パッケージサイズは約20x20mmで、ピン数は通常20から84の範囲です。
ICパッケージはどのような情報を定義しますか?
- パッケージタイプ:QFP、BGA、SMDなど、部品のパッケージタイプを示します。
- パッケージサイズ:パッケージの全体寸法を記述し、通常は長さ、幅、高さで表されます。
- ピンレイアウト:ピンパッケージにおけるピンの配置を指し、シングルロー、ダブルロー、グリッドなどがあります。
- ピン数:この用語はパッケージ内のピンの数を指し、部品の機能とインターフェースの数を決定します。
- 材料タイプ:プラスチック、セラミックなどのパッケージ材料の種類であり、パッケージの機械的強度、耐熱性などに影響を与えます。
- パッド情報:はんだピンの位置、形状、サイズを記述し、適切なはんだ接続を確保します。
- 熱管理:高電力部品の放熱構造の設計とパラメータ設定を含み、通常の温度範囲内で動作することを保証します。
- パッケージ識別:パッケージには、トレーサビリティと識別のために、メーカーのロゴ、型番、日付コードなどの情報が含まれる場合があります。
- ピン機能:複雑なパッケージの場合、正しい回路接続を導くために、ピンの機能説明が含まれることがあります。
- 環境適応性:これは、防水性、防塵性などの特性を含む、異なる環境へのパッケージの適応能力を指します。
この情報は、PCB基板の設計と製造において、部品が回路に正しく統合され、設計要件と性能仕様を満たすために極めて重要です。
ICパッケージ、回路図記号、3Dモデルに関する主要な国際規格
ICパッケージングには、パッケージ、回路図記号、3Dモデルを定義する特定の国際的に適用可能な規格があります。
1. IPC-7351 — PCBランドパターン / フットプリント規格
IPC-7351規格は、SMD部品の推奨ランドパターン、パッド形状、ピンレイアウトを定義し、PCB設計者が製造可能で組み立て可能なフットプリントを効率的に作成できるようにします。
2. ANSI Y32.2-1975 — 回路図記号
この規格は、抵抗器、コンデンサ、インダクタ、ダイオード、トランジスタ、動作スイッチ、電源、センサー、コネクタなど、さまざまな電気・電子部品の記号を定義します。各コンポーネント記号は、回路図でコンポーネントの種類と機能を表すために使用される独自の形状と識別子を持ちます。
3. ISO 10303-21 — 3Dモデル用STEPファイル形式
ISO 10303-21規格は、3D CADソフトウェアにインポートできるSTEPモデルに使用されるファイル形式を定義します。この規格は、パッケージ図面コンポーネントの要件というよりも、ファイル形式の仕様です。
ICパッケージのPCB設計ルール
- パッケージサイズ:パッケージのサイズと形状が部品の仕様を満たしていることを確認し、大きすぎたり小さすぎたりしないようにすることが重要です。サイズが不適切だと、取り付けの困難や電気的問題を引き起こす可能性があります。
- ピン配置:ピンの配置に注意してください。重なりや密集を避け、はんだ付けのためにピン間に十分な間隔を確保してください。
- パッド設計:はんだ付けの品質と信頼性を考慮し、正しいパッドサイズと形状を決定することが重要です。過剰または不十分なはんだ付けによる不良はんだ付けを避けてください。
- 熱放散:放熱が必要な部品に対して適切な放熱構造を設計し、部品の動作温度を安全な範囲内に維持します。
- シンボルマーキング:回路図内でパッケージの正確なシンボル表現を設計し、設計者や保守担当者による識別と理解を支援します。
- 3Dモデル:この機能は、IPC規格に従ったパッケージの3D表現を提供し、PCBレイアウトと干渉チェックを支援します。
- 禁止エリア:パッケージ設計プロセス中に、他のコンポーネントやパッケージとの干渉を防ぐために、十分な禁止エリアが指定されていることを確認してください。
- 製造性の考慮事項:設計段階でPCB製造および組立プロセスの制限を考慮し、設計が実際の生産要件に適合していることを確認することが重要です。
適切なICパッケージの選び方
1. 異なるICパッケージングタイプ
表面実装技術(SMT)パッケージは、スマートフォン、タブレットなどの小型電子製品に適しています。
挿入実装パッケージは、産業用制御システムや自動車用電子機器など、より大きな電気的および機械的接続を必要とするアプリケーションに適しています。
システムインパッケージ(SiP)は、複数の機能モジュールを1つのパッケージに統合し、より高い集積度と性能を提供します。
ボールグリッドアレイ(BGA)パッケージは、高密度のはんだボールアレイを特徴とし、高性能および高電力アプリケーション向けに設計されています。
2. 機能と性能の要件を決定する
信号の完全性は非常に重要です。信号要件を満たすことができるパッケージタイプを選択する際には、信号伝送の品質と安定性を考慮することが重要です。高周波または高速信号の場合、優れた信号整合性を備えたパッケージを選択することが不可欠です。
サイズ制限:PCBのスペース制限と組立プロセスのニーズに応じて、適切なパッケージサイズを選択してください。パッケージサイズがPCBレイアウトと一致していることを確認し、サイズの不一致による取り付けの問題を防ぎます。
3. 冷却と熱管理を考慮する
高電力を処理する必要がある集積回路(IC)の場合、放熱と熱管理は重要な考慮事項です。放熱ピンやヒートシンクプレートを備えたものなど、優れた放熱設計のパッケージを選択することで、効果的に熱を放散し、集積回路(IC)の過熱を防ぐことができます。
4. レイアウトと配線を考慮する
パッケージのレイアウトとピン配置は、回路の性能と信頼性にとって重要です。選択したパッケージがPCBレイアウトと一致していることを確認し、良好な信号整合性と電気的接続を確保してください。
5. コストとサプライチェーンの可用性
最後に、コストとサプライチェーンの可用性を考慮してください。一部のパッケージタイプは、他のものよりも高価であったり、サプライチェーンが逼迫している場合があります。したがって、コスト対性能を考慮し、選択したパッケージがプロジェクトの要件とスケジュールを満たすことができることを確認してください。
関連記事: 適切なSMD抵抗器の選び方:初心者向けガイド
よくある質問(FAQ)
Q: SMTとTHTのICパッケージの違いは何ですか?
SMT(表面実装技術)とTHT(スルーホール技術)のICパッケージの主な違いは、PCBへの実装方法です。SMT部品はPCB表面に直接はんだ付けされるのに対し、THT部品はより強固な機械的接続のために、ドリルで開けられた穴にリードを挿入して使用します。
- SMT:小型、高密度、自動組立
- THT:より強固な機械的結合、高電力アプリケーションに適しています
Q: 高性能チップにBGAパッケージが使用されるのはなぜですか?
BGA(ボールグリッドアレイ)パッケージは、コンパクトなフットプリントでより多くのピン数をサポートし、熱的および電気的性能の両方を向上させるため、高性能ICに好まれます。
主な利点:
- より短い信号経路 → 優れた信号整合性
- 低インダクタンス → 高速設計に適しています
- はんだボールアレイによる効率的な放熱
Q: ICパッケージのフットプリントと記号を定義する規格は何ですか?
ICパッケージのフットプリントと記号は、互換性と製造性を確保するために国際規格によって定義されています。
主要規格:
- IPC-7351:PCBフットプリントとランドパターン設計
- ANSI Y32.2:回路図記号
- ISO 10303-21:3Dモデル用STEP形式
Q: ICパッケージは信号の完全性に影響しますか?
はい、ICパッケージは、パッケージ構造によって導入される寄生容量とインダクタンスにより、信号の完全性に大きく影響します。
影響要因:
- リードが長い → インダクタンスが高い
- パッケージ構造 → EMIと信号損失に影響
- 高速設計 → BGAやフリップチップなどの低インダクタンスパッケージが必要
Q: BGAパッケージとQFPパッケージの違いは何ですか?
BGA(ボールグリッドアレイ)とQFP(クワッドフラットパッケージ)の主な違いは、ピンレイアウトと電気的性能にあります。
比較:
BGA:パッケージ底面にはんだボールのアレイを使用。高いピン密度、優れた熱性能、およびより短い相互接続による信号歪みの低減を提供。高性能および高速ICに最適。
QFP:4辺すべてからリードが延びている。中程度のピン密度を提供し、はんだ付け時の目視検査が容易ですが、BGAと比較して非常に高速なアプリケーションには最適ではありません。
まとめ:BGAは、高密度で高速なICにおいて性能と熱管理に優れていますが、QFPは取り扱いが簡単で、中ピン数のデバイスに適しています。

学び続ける
パッケージ基板とは?半導体・ICパッケージ基盤の役割と特徴を解説
現代のスマートフォンやPC、AIサーバーなどの電子機器が進化し続ける背景には、半導体チップそのものの進化だけでなく、それを支える「パッケージ基板(ICパッケージ基板)」の技術向上が欠かせません。 本記事では、パッケージ基板の基本的な役割から、一般的なプリント基板との違い、選定のポイントまでを詳しく解説します。 パッケージ基板とは?基本的な役割と構造 パッケージ基板とは、半導体チップ(ダイ)を載せ、マザーボードなどのメイン基板に接続するための中継基板のことです。 半導体チップは非常に微細な端子を持ち、そのまま一般的なプリント基板(PCB)に直接実装することは極めて困難。そこでチップとマザーボードの間に介在し、電気信号を橋渡しする役割を持つのがパッケージ基板です。 半導体チップとプリント基板をつなぐ役割 パッケージ基板の主な役割は以下の3点です。 1. 端子間隔の変換(ピッチ変換): チップ側の微細な端子間隔を、マザーボード側が受け入れられる間隔まで広げます。 2. チップの保護: 外部からの衝撃、湿気、酸化から繊細な半導体チップを守ります。 3. 放熱管理: チップが発する熱を効率よく逃がし、動作の......
高出力アプリケーションにおけるBGAとLGAの比較
重要なポイント 高出力PCB設計において、BGAおよびLGAパッケージは優れた高I/O性能を提供しますが、効果的な熱管理が必要です。BGAははんだボールとサーマルビアで優れた性能を発揮する一方、LGAはTIMやサーマルパッドを用いた直接パッド接触に依存します。成功の鍵は、サーマルビア、厚い銅層、グランドプレーン、および熱抵抗を低減し信頼性の高い接合部温度を維持するためのシミュレーションにあります。 電子機器が小型化し続ける一方で性能が向上するにつれて、熱放散の管理はPCB設計における重要な考慮事項となっています。高出力アプリケーションで使用される一般的なパッケージスタイルとして、ボールグリッドアレイ(BGA)とランドグリッドアレイ(LGA)があります。BGAとLGAはどちらも独自の利点を提供しますが、異なる構造的特徴を持ち、その結果、異なる熱特性を示します。この記事では、BGAおよびLGAパッケージの概要を説明し、高出力レベルでの熱的課題を探り、効果的な熱管理のための設計上の考慮事項と解決策について説明します。 BGAおよびLGAパッケージの理解: ボールグリッドアレイ(BGA)パッケージは、IC......
ICパッケージ完全ガイド:種類、特性、PCB設計ルール、選定のコツ
ICパッケージとは? ICパッケージとは、集積回路や電子部品を収容する物理的な筐体であり、機械的な保護、電気的接続、および熱管理を提供します。これにより、部品をPCBに確実に実装し、回路に組み込むことが可能になります。 ICパッケージの主な機能: 1. 機械的保護:チップを物理的な損傷や環境要因から保護します。 2. 電気的接続:ICをPCBに接続するためのピンまたははんだボールを提供します。 3. 熱管理:動作中に発生する熱の放散を助けます。 4. 識別:部品に型番、メーカー、その他の関連コードを表示します。 ICパッケージの種類と標準的な寸法 ICパッケージは、実装方式、ピン構成、物理的な形状に基づいて分類されます。各パッケージタイプは標準化された寸法とフットプリントに従っており、これらはPCBレイアウトと組み立てにとって重要です。 以下は、最も一般的に使用されるICパッケージの種類とその標準的な寸法です。 SMTパッケージ QFP(クワッド・フラット・パッケージ) QFP(クワッド・フラット・パッケージ)は、ICや集積回路に一般的に使用される、より大きなPCBフットプリントを持つパッケージで......
技術ガイダンス:BGA設計ルール
エレクトロニクス産業の進歩に伴い、チップの集積度は向上し続け、IOピン数は急速に増加し、消費電力もそれに応じて増大するため、集積回路パッケージに対する要求はより厳しくなっています。この進歩の要求に応えるために、ボールグリッドアレイ(BGA)パッケージ技術が導入されました。この技術では、パッケージ基板の底面に半田ボールのアレイを形成し、それを回路のI/Oインターフェースとしてプリント基板(PCB)に接続します。この技術を用いてパッケージされたデバイスは、表面実装部品の一種です。 BGAパッケージの用途: しかし、いくつかの問題が生じています。以下の図をご覧ください: 1. クリアランスのためにトリミングされたBGAパッド 2. オープンビアのあるBGAパッド 従来のプラグドビアを使用した場合のBGA性能: ハイエンドのレギュラー/銅エポキシ充填ビアインパッドを使用した場合のBGA性能: エポキシ充填または銅ペースト充填ビアの適用により、ビアインパッドはBGA配線に最適な選択肢となります。同時に、多層基板製造装置の進歩により、より精密なBGAパッドの作成が可能になります。 ヒント: パッド内のビアはプ......
BGA 対 LGA:違いを理解し、適切なパッケージを選ぶ
電子部品の世界において、パッケージタイプの選択は、プリント基板(PCB)の全体的な性能、信頼性、製造性に重要な役割を果たします。現代のPCB設計で広く使用されている2つの一般的なパッケージタイプが、BGA(Ball Grid Array)とLGA(Land Grid Array)です。これら2つのパッケージの違いを理解することは、電子機器愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、そして電子工学やPCB設計の専門家にとって有益です。この記事では、BGAパッケージとLGAパッケージの包括的な概要を提供し、その特性、利点、およびPCB設計のニーズに適したパッケージを選択するための考慮事項を強調します。 BGA(Ball Grid Array)パッケージ: BGAパッケージは、パッケージの底面にはんだボールのアレイを備えた表面実装技術です。これらのハンダボールは、パッケージとPCB間の電気的および機械的接続として機能します。BGAパッケージには、いくつかの利点があります。 a. 高密度とI/O能力: BGAパッケージは、他のパッケージタイプと比較して、より高いピン数と増加したI/O能力を可能にします。これによ......
QFNパッケージ完全ガイド:電子機器における利点、種類、および応用
クワッド・フラット・ノーリード(QFN)パッケージは、小型、軽量、薄型のICパッケージの一種です。組み立て後もリードが見え、接触可能であることから、チップスケールパッケージとも呼ばれます。パッケージの底面にはリードの代わりに電極パッドと、優れた熱特性を提供するサーマルパッドを備えています。 QFNパッケージは、モバイル機器や車載電子機器など、さまざまな業界で使用されています。数ある重要な選択肢の中でも、QFNパッケージは常に人気のある選択肢です。このタイプのパッケージがなぜこれほど人気があるのでしょうか?あなたのプロジェクトでも使用すべきでしょうか?このガイドでは、QFNパッケージについて明確かつ包括的に解説します。 QFNパッケージとは?(クワッド・フラット・ノーリードの解説) QFNは「Square Flat without Lead(正方形フラット・リードなし)」の略です。QFNパッケージは、シリコンチップ(ASIC)をプリント基板(PCB)に接続します。これは表面実装技術を用いて実現されます。その名の通り、このパッケージには従来存在していたようなリード線は含まれていません。正方形フラット・......