QFN パッケージの総合ガイド: 電子機器における利点、種類、用途
1 min
クアッドフラットノーリード (QFN) パッケージは、小型、軽量、薄型の IC パッケージの一種です。組み立て後でもリードが見えて接触できるため、チップスケール パッケージとも呼ばれています。パッケージの底部にはリードの代わりに電極パッドがあり、優れた熱性能を提供するサーマル パッドが付いています。
QFN パッケージは、モバイル デバイスや自動車用電子機器など、さまざまな業界で使用されています。多くの重要な選択肢の中で、QFN パッケージは常に人気のある選択肢です。このタイプのパッケージがこれほど人気があるのはなぜでしょうか。プロジェクトでも使用すべきでしょうか。このガイドでは、明確かつ包括的な調査を提供します。
QFN パッケージとは何ですか?
QFN はスクエア フラット リードレスの略です。QFN パッケージは、シリコン チップ (ASIC) をプリント回路基板 (PCB) に接続します。これは表面実装技術を使用して実現されます。名前が示すように、このパッケージには過去に存在した古典的なリードは含まれていません。スクエア フラット リードレス パッケージには通常のリードはありませんが、エッジ パッドがあり、その下にオープン パッドがあります。この構造により、電気的および熱的性能が向上するため、QFN パッケージはユーザーに人気があります。
QFN パッケージと部品:
QFN パッケージは表面実装技術のリードレス パッケージです。QFNパッケージは通常、次の基本コンポーネントで構成されます。
リードフレーム:この部品は IC のパフォーマンスを決定する上で非常に重要です。基本的にはパッケージのサポートとして機能します。
単一または複数のチップ:これらは実際にはパッケージ内のシリコン チップであり、表面実装技術を使用して回路基板に取り付けられます。
溶接ワイヤ:通常は銅または金で作られています。これらのワイヤは、リード フレームとチップ間の必要な接続を形成します。
成形プラスチック:この材料は内部コンポーネントを囲んで保護します。電気絶縁を提供し、腐食を防ぎ、パッケージの耐久性と信頼性を高めます。
QFN パッケージの利点:
QFN パッケージには、さまざまな電子アプリケーションで非常に望ましいいくつかの利点があります。底面に露出したサーマル パッドがあるため、熱性能に優れています。コンパクトなサイズでリードがないため、スペース効率が高く、スペースが限られたデバイスに最適です。QFN パッケージは、電気経路が短くインダクタンスが低いため、電気性能も向上しています。さらに、鉛フリー規制に準拠しており、組み立て時に扱いやすく、製造プロセスを合理化します。全体として、QFN には次の利点があります。
低コスト
優れた電気性能
優れた熱性能と放熱性
小型で軽量
ダイとリードフレームを接続する短いボンドワイヤ
短いボンドワイヤによる低リードインダクタンス
QFNマーキング仕様:
QFN パッケージは比較的小さいため、判読可能なマーキングのためのスペースがあまりありません。5mm x 5mm の QFN では、1 行に最大 5 文字または 6 文字を印刷できます。3 行または 4 行も可能です。
ワイヤボンディング:
金ワイヤボンドは長年、デフォルトの素材でした。金ワイヤボンドは現在でも入手可能ですが、銅に置き換えられつつあります。銅ワイヤボンドはコストが低く、導電性に優れています。しかし、銅ワイヤをパッドにボンドするにはより大きな力が必要です。通常、より厚いパッドが必要なため、多くの半導体ファウンドリは銅ボンディングをサポートするように設計された IO パッド セルを供給しています。
ダイアタッチ:
これは、ダイをリード フレーム パッドに固定するエポキシ材料です。システムの電気要件に応じて、導電性と非導電性の 2 つの主なタイプが使用されます。導電性材料 (銀添加エポキシなど) は、熱伝導性も優れている傾向があります。
QFN パッケージの組み立て:
1) PCB を洗浄してはんだペーストを塗布する:ボードを洗浄し、パッドの上にはんだペーストをステンシルで塗布します。
2) QFN を配置する:はんだ付けされたパッドの上に QFN パッケージを位置合わせして配置します。
3)リフローはんだ付け:正しい温度プロファイルのリフローオーブンを使用して QFN をはんだ付けします。
4)検査:位置合わせとはんだの品質を確認するために目視検査と X 線検査を実行します。
5)再作業(必要な場合):熱風再作業を使用して欠陥を修正します。
6)最終テスト:適切に組み立てられていることを確認するために、電気的テストと機能テストを実施します。
QFNパッケージの用途:
QFN パッケージは、省スペースと最高レベルのパフォーマンスが重要となる分野で特に人気があります。QFN は次の分野で使用されています。
民生用電子機器製品:スマートフォンやタブレットでは、通常、正方形で平らなリードレス パッケージが使用されます。その主な目的は、占有面積が小さく、優れた熱管理機能を備えることです。
自動車システム: QFN パッケージは高性能であるため、エンジン制御ユニットなどの重要なモジュールに使用されるデバイスです。
通信機器: QFN は、高速信号処理が不可欠な高速ネットワーク機器に適用できます。
QFP と QFN: 違いは何ですか? どのように選択すればよいですか?
QFP と QFN は、最も一般的な 2 つの集積回路パッケージです。名前は 1 文字しか違いませんが、QFP パッケージにはパッケージ本体から突き出たガルウィング リードがあります。これは、検査や再作業に非常に役立ち、同時に非常にコンパクトです。
PCB 上のスペースが限られており、コンパクトなサイズが不可欠な場合は、リードがなくフットプリントが小さいため、QFN パッケージが適している可能性があります。一方、コンポーネントにより多くのピン数と広いリード間隔が必要な場合は、QFP パッケージの方が適しています。熱の考慮、はんだ付け技術、および組み立てプロセスも、特定のアプリケーションに最適なパッケージを決定する上で重要な役割を果たします。
パンチングタイプQFNとソーイングタイプQFN:
製造プロセスによって、QFN パッケージは主に 2 つのタイプに分けられます。名前の由来は、パンチ ツールでパンチ QFN を分離するシンギュレーション方式と、大量のパッケージを鋸で切断して単一ユニットに分離するソーン QFN です。
1)パンチ型 QFN:このタイプは金型キャビティで製造されます。成形プロセスが終了した後、特殊なツールを使用して、成形された基板から個々のパッケージを打ち抜きます。この方法は、大量生産に非常に効率的で、通常、きれいでシャープな切断効果を生み出します。
2)ソーイング型QFN:一方、ソーイング型QFNはモールドアレイプロセスで生産されます。これは、ソーを使用して成形された大きなパッケージを個々のユニットに切断するプロセスです。この技術は、大量のデータを管理するのに非常に効果的です。
大量生産ではソーンタイプの QFN がサポートされる傾向があり、パンチタイプは少量生産の製品でよく見られます。どちらも電気的および熱的特性が非常に似ています。下の図は、パンチ QFN とソーン QFN のパッケージ構造の違いを示しています。
その他の一般的な QFN パッケージの種類:
QFN パッケージにはさまざまなタイプがあります。ここでは、人気のあるパッケージをいくつか紹介します。
エアキャビティ QFN:プラスチックまたはセラミック製の蓋、銅製のリード フレーム、およびシールのないオープン プラスチック成形ボディで構成されます。エアキャビティ QFN パッケージは、周波数が 20 ~ 25 GHz のマイクロ波システムで使用されます。
プラスチック成形 QFN:プラスチック成形 QFN はエアキャビティ QFN よりも安価です。プラスチック化合物と銅リード フレームで構成されています。このタイプの QFN パッケージは、2 ~ 3 GHz 周波数のアプリケーションで使用されます。プラスチック成形 QFN パッケージには蓋がありません。
ウェッタブル フランク付き QFN:このタイプの QFN を使用すると、ウェッタブル フランクによって提供される高さを通じて、パッドが PCB に取り付けられていることを設計者が視覚的に確認できます。
フリップチップ QFN:フリップチップ QFN によって提供される安価なモデル化されたパッケージ。このパッケージは、フリップチップ相互接続を使用して電気接続を確立します。
ワイヤボンド QFN:このパッケージでは、ワイヤを使用して PCB をチップ端子に接続します。
学び続ける
パッケージ基板とは?半導体・ICパッケージ基盤の役割と特徴を解説
現代のスマートフォンやPC、AIサーバーなどの電子機器が進化し続ける背景には、半導体チップそのものの進化だけでなく、それを支える「パッケージ基板(ICパッケージ基板)」の技術向上が欠かせません。 本記事では、パッケージ基板の基本的な役割から、一般的なプリント基板との違い、選定のポイントまでを詳しく解説します。 パッケージ基板とは?基本的な役割と構造 パッケージ基板とは、半導体チップ(ダイ)を載せ、マザーボードなどのメイン基板に接続するための中継基板のことです。 半導体チップは非常に微細な端子を持ち、そのまま一般的なプリント基板(PCB)に直接実装することは極めて困難。そこでチップとマザーボードの間に介在し、電気信号を橋渡しする役割を持つのがパッケージ基板です。 半導体チップとプリント基板をつなぐ役割 パッケージ基板の主な役割は以下の3点です。 1. 端子間隔の変換(ピッチ変換): チップ側の微細な端子間隔を、マザーボード側が受け入れられる間隔まで広げます。 2. チップの保護: 外部からの衝撃、湿気、酸化から繊細な半導体チップを守ります。 3. 放熱管理: チップが発する熱を効率よく逃がし、動作の......
高出力アプリケーションにおけるBGAとLGAの比較
重要なポイント 高出力PCB設計において、BGAおよびLGAパッケージは優れた高I/O性能を提供しますが、効果的な熱管理が必要です。BGAははんだボールとサーマルビアで優れた性能を発揮する一方、LGAはTIMやサーマルパッドを用いた直接パッド接触に依存します。成功の鍵は、サーマルビア、厚い銅層、グランドプレーン、および熱抵抗を低減し信頼性の高い接合部温度を維持するためのシミュレーションにあります。 電子機器が小型化し続ける一方で性能が向上するにつれて、熱放散の管理はPCB設計における重要な考慮事項となっています。高出力アプリケーションで使用される一般的なパッケージスタイルとして、ボールグリッドアレイ(BGA)とランドグリッドアレイ(LGA)があります。BGAとLGAはどちらも独自の利点を提供しますが、異なる構造的特徴を持ち、その結果、異なる熱特性を示します。この記事では、BGAおよびLGAパッケージの概要を説明し、高出力レベルでの熱的課題を探り、効果的な熱管理のための設計上の考慮事項と解決策について説明します。 BGAおよびLGAパッケージの理解: ボールグリッドアレイ(BGA)パッケージは、IC......
ICパッケージ完全ガイド:種類、特性、PCB設計ルール、選定のコツ
ICパッケージとは? ICパッケージとは、集積回路や電子部品を収容する物理的な筐体であり、機械的な保護、電気的接続、および熱管理を提供します。これにより、部品をPCBに確実に実装し、回路に組み込むことが可能になります。 ICパッケージの主な機能: 1. 機械的保護:チップを物理的な損傷や環境要因から保護します。 2. 電気的接続:ICをPCBに接続するためのピンまたははんだボールを提供します。 3. 熱管理:動作中に発生する熱の放散を助けます。 4. 識別:部品に型番、メーカー、その他の関連コードを表示します。 ICパッケージの種類と標準的な寸法 ICパッケージは、実装方式、ピン構成、物理的な形状に基づいて分類されます。各パッケージタイプは標準化された寸法とフットプリントに従っており、これらはPCBレイアウトと組み立てにとって重要です。 以下は、最も一般的に使用されるICパッケージの種類とその標準的な寸法です。 SMTパッケージ QFP(クワッド・フラット・パッケージ) QFP(クワッド・フラット・パッケージ)は、ICや集積回路に一般的に使用される、より大きなPCBフットプリントを持つパッケージで......
技術ガイダンス:BGA設計ルール
エレクトロニクス産業の進歩に伴い、チップの集積度は向上し続け、IOピン数は急速に増加し、消費電力もそれに応じて増大するため、集積回路パッケージに対する要求はより厳しくなっています。この進歩の要求に応えるために、ボールグリッドアレイ(BGA)パッケージ技術が導入されました。この技術では、パッケージ基板の底面に半田ボールのアレイを形成し、それを回路のI/Oインターフェースとしてプリント基板(PCB)に接続します。この技術を用いてパッケージされたデバイスは、表面実装部品の一種です。 BGAパッケージの用途: しかし、いくつかの問題が生じています。以下の図をご覧ください: 1. クリアランスのためにトリミングされたBGAパッド 2. オープンビアのあるBGAパッド 従来のプラグドビアを使用した場合のBGA性能: ハイエンドのレギュラー/銅エポキシ充填ビアインパッドを使用した場合のBGA性能: エポキシ充填または銅ペースト充填ビアの適用により、ビアインパッドはBGA配線に最適な選択肢となります。同時に、多層基板製造装置の進歩により、より精密なBGAパッドの作成が可能になります。 ヒント: パッド内のビアはプ......
BGA 対 LGA:違いを理解し、適切なパッケージを選ぶ
電子部品の世界において、パッケージタイプの選択は、プリント基板(PCB)の全体的な性能、信頼性、製造性に重要な役割を果たします。現代のPCB設計で広く使用されている2つの一般的なパッケージタイプが、BGA(Ball Grid Array)とLGA(Land Grid Array)です。これら2つのパッケージの違いを理解することは、電子機器愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、そして電子工学やPCB設計の専門家にとって有益です。この記事では、BGAパッケージとLGAパッケージの包括的な概要を提供し、その特性、利点、およびPCB設計のニーズに適したパッケージを選択するための考慮事項を強調します。 BGA(Ball Grid Array)パッケージ: BGAパッケージは、パッケージの底面にはんだボールのアレイを備えた表面実装技術です。これらのハンダボールは、パッケージとPCB間の電気的および機械的接続として機能します。BGAパッケージには、いくつかの利点があります。 a. 高密度とI/O能力: BGAパッケージは、他のパッケージタイプと比較して、より高いピン数と増加したI/O能力を可能にします。これによ......
QFNパッケージ完全ガイド:電子機器における利点、種類、および応用
クワッド・フラット・ノーリード(QFN)パッケージは、小型、軽量、薄型のICパッケージの一種です。組み立て後もリードが見え、接触可能であることから、チップスケールパッケージとも呼ばれます。パッケージの底面にはリードの代わりに電極パッドと、優れた熱特性を提供するサーマルパッドを備えています。 QFNパッケージは、モバイル機器や車載電子機器など、さまざまな業界で使用されています。数ある重要な選択肢の中でも、QFNパッケージは常に人気のある選択肢です。このタイプのパッケージがなぜこれほど人気があるのでしょうか?あなたのプロジェクトでも使用すべきでしょうか?このガイドでは、QFNパッケージについて明確かつ包括的に解説します。 QFNパッケージとは?(クワッド・フラット・ノーリードの解説) QFNは「Square Flat without Lead(正方形フラット・リードなし)」の略です。QFNパッケージは、シリコンチップ(ASIC)をプリント基板(PCB)に接続します。これは表面実装技術を用いて実現されます。その名の通り、このパッケージには従来存在していたようなリード線は含まれていません。正方形フラット・......