This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

PCB誘電率の理解:最適な信号性能を実現する材料選び

初出公開日 Jul 23, 2026, 更新日 Jul 23, 2026

2 min

目次
  • 一般的なPCB材料とその誘電率
  • 設計に適した誘電率の選び方
  • 一貫した誘電体性能のための製造上の考慮事項
  • 誘電体最適化PCB生産におけるJLCPCBの専門知識
  • PCB誘電率に関するFAQ
  • 結論

重要なポイント

PCBの誘電率(Dk)は、高周波設計において信号伝搬速度、特性インピーダンス、伝送損失を直接決定する重要な要素です。汎用用途の標準的なFR4から、マルチギガヘルツ用途向けの低DkのRogers、PTFE、LCPまで、適切な材料を選択することで、より優れた性能、厳密なインピーダンス制御、そして信号劣化の低減が可能になります。成功の鍵は、Dkを周波数要件に適合させ、層スタックアップを最適化し、一貫した結果を得るために能力のあるメーカーと協力することにあります。

同じ形状の2つのPCBが、高周波数で大きく異なる性能を示す理由を考えたことはありますか?それは通常、基板全体の信号の速度、インピーダンス、損失を静かに制御しているある材料特性に依存します。その特性こそがPCBの誘電率であり、信頼性が高く高性能な回路を設計するためにできる最も重要なことの一つです。銅層間の絶縁材料が、真空と比較してどれだけ電気エネルギーを蓄えることができるかを示す尺度が、誘電率(Dk、比誘電率Erとも呼ばれる)です。

Pcb dc2

データシート上の数字のように聞こえるかもしれませんが、それは抽象的なものではありません。周囲の基板のDkは、信号がトレースを通過するたびに、トレースを伝わる信号の速度、トレースのインピーダンス、そしてトレースに沿ったエネルギー損失の量に直接影響を与えます。そこで、この記事では、PCBの誘電率についてさらに深く掘り下げ、その重要性を議論し、FR4、Rogers、PTFE、ポリイミドを含む様々な一般的なPCB材料の特性を比較します。

定義と信号伝搬における基本的な役割

誘電率は、材料の誘電率と自由空間の誘電率(Dk = 1.0(真空))の比です。これは、真空中の光速に対する材料内の電磁波の遅延を示す実用的な測定値です。これは単純な相関関係です。PCBトレースを通過する信号の伝搬遅延は、PCBトレースの実効誘電率の平方根に正比例します。この式は次のとおりです。

伝搬遅延 (tpd) = (sqrt Dk_eff)/c

この場合、cは光速(3 x 10^8 m/s)、Dk_effは信号が受ける実効誘電率です。これは、標準的なFR4上のマイクロストリップトレースの場合、約6 ps/mmの伝搬遅延に相当します。 標準FR4。ストリップライン構成が使用される場合、トレース全体が誘電体で囲まれ、遅延は約7 ps/mmになります。Dkが大きいほど、信号の伝搬は遅くなります。Dkが低いほど、信号は速く移動します。これは、DDRメモリインターフェースや高速シリアルリンクなど、伝搬遅延を一致させる必要がある設計に直接影響します。

Pcb dc4

誘電率がインピーダンスと信号速度に与える影響

すべてのインピーダンス計算における主要な変数の一つが誘電率です。マイクロストリップトレースの特性インピーダンスは、トレースの幅、誘電体の厚さ(基準面の上)、銅の厚さ、および基板のDkに依存します。一般的に、Dkが高いほど、特定の物理的形状に対するインピーダンスは低くなります。Dkが重要な信号パラメータに与える影響を簡単に見てみましょう。

パラメータDkが高い場合の影響Dkが低い場合の影響
信号速度伝搬が遅い伝搬が速い
特性インピーダンス低い(同じ形状の場合)高い(同じ形状の場合)
トレース幅(目標Z0の場合)より細いトレースが必要より広いトレースが必要
基板上の波長波長が短い波長が長い
トレース間の結合結合が増加結合が減少

一般的なPCB材料とその誘電率

標準FR4とその典型的なDk値

FR4が業界で最も人気のあるPCBラミネートである理由は明白です。機械的強度、熱安定性、コストのバランスが優れています。標準的なFR4 PCBの誘電率は、1 MHzで4.2から4.7の間であり、グレードやメーカーによって異なります。

しかし、多くの設計者が見落としていることがあります。FR4のDkは周波数に対して線形ではないということです。典型的なFR4ラミネートは、1 GHzで4.2~4.4のDkを持つ場合があります。周波数を10 GHzに上げると、4.0~4.2まで少し低下する可能性があります。この特性は周波数の関数であり、FR4が数ギガヘルツを超える周波数で問題となる理由の一つであり、これは0.017~0.025の高い誘電正接(Df)に対応します。

高周波アプリケーション向け低Dk材料(Rogers、PTFEなど)

設計がマルチギガヘルツ領域に移行すると、標準的なFR4は問題になります。信号損失が増加し、インピーダンス制御が難しくなり、周波数によるDkの変動がタイミングの不確実性を生み出します。ここで特殊な低Dk材料が活躍します。以下の表は、最も一般的な 高周波PCB 材料を比較したものです。

材料Dk (10 GHz時)Df (10 GHz時)Tg (°C)代表的な用途
標準FR44.2 - 4.40.017 - 0.025130 - 180汎用、デジタル
Rogers RO4003C3.38 +/- 0.050.0027>280RF、マイクロ波、5G
Rogers RO4350B3.48 +/- 0.050.0037>280RF、レーダー、自動車
Rogers RT/duroid 58802.20 +/- 0.020.0009N/A (PTFE)ミリ波、衛星
Isola Astra MT773.00 +/- 0.050.0017>200高速デジタル、5G
Taconic TLY2.20 +/- 0.020.0009N/A (PTFE)航空宇宙、ミリ波
Panasonic Megtron 63.40 +/- 0.040.0020>200高速ネットワーキング

フレキシブルPCBの誘電率に関する考慮事項

フレキシブルPCBには、独自の誘電体セットがあります。最も一般的なフレックス基板はポリイミド(デュポンの商品名カプトンとしても知られる)であり、その誘電率は通常、1 MHzで3.2から3.5の範囲です。

フレックスPCBの誘電率に影響を与えるいくつかの固有の要因があります。

  1. 接着層: 多くのフレックス構造では、ポリイミドフィルムと銅箔の間にアクリル系またはエポキシ系の接着層が配置されます。完全なスタックアップの合成Dkはすべての層に依存し、これらの接着層も独自のDk値(通常3.0~4.0)を持っています。
  2. 曲げ半径: フレックス回路は曲がり、曲げ点で誘電体の厚さがわずかに変化します。これにより、局所的な実効Dkが変化し、動的フレックスアプリケーションではインピーダンスに影響を与える可能性があります。
  3. 接着剤不使用構造: 接着剤不使用ラミネート(銅がポリイミド上に直接蒸着またはラミネートされる構造)は、高周波フレックスアプリケーションにおいて、より予測可能で低いDk性能を提供します。
  4. LCP(液晶ポリマー): LCP基板はポリイミドに代わるプレミアム材料であり、10 GHzを超える周波数で動作するフレックス回路向けに、Dkは2.9~3.1と低く、Dfは非常に低くなっています。

設計に適した誘電率の選び方

Dkを周波数、 層スタックアップ、アプリケーション要件に合わせる

最初に自問すべき質問は、「基板の最大信号周波数はいくらか?」です。この一つのパラメータによって、選択可能な材料の範囲が大幅に絞り込まれます。以下は、動作周波数に応じて使用する材料に関する実用的なガイドラインです。

Pcb dc5

500 MHz未満: 標準的なFR4で完全に機能します。この周波数範囲ではDkの変動は非常に小さく、ほとんどのトレース長で信号損失は小さくなります。

2 GHz~6 GHz: 低DkバージョンのFR4、または重要なRF層にRogers、デジタル層にFR4を使用したハイブリッドスタックアップを評価します。材料選択が非常に重要になる「移行ゾーン」です。

30 GHzを超える周波数では、一般的にPTFEベースの材料(RT/duroid、Taconic TLY)または高度なセラミックが必要です。ミリ波周波数では、Dkのわずかな変化でもインピーダンスに大きな変化をもたらします。

一貫した誘電体性能のための製造上の考慮事項

材料の認定とプロセス管理

PCBラミネートはすべて同じではありません。例えば、FR4のDkは、使用される樹脂の種類、織りパターン、さらには信号経路に対するガラス繊維の方向に依存します。これはガラス織り効果と呼ばれ、標準的なFR4では局所的なDkの変化が0.2以上になる可能性があります。

Pcb dc1

これを克服するために、市場のPCBメーカーはいくつかの対策を講じています。

  • 入荷材料検査: 入荷する各ロットのラミネートのDkとDfが、メーカーの適合証明書(CoC)と照合して確認されます。
  • 管理されたプリプレグの選択: 既知の樹脂含有率を持つ特定のプリプレグスタイル(1080、2116、7628)を選択し、最終的なスタックアップで目的のDk値を得ます。
  • インピーダンステストクーポン: 専用のテストクーポンを備えた生産パネルをTDR(時間領域反射率計)で測定し、インピーダンス、ひいては実効Dkを確認します。

生産ロット間での均一性の確保

生産ロット間での一貫性を確保するには、材料認定プログラムとプロセス規律が重要です。リジッドPCBの場合、認定と性能仕様を規定するIPC-6012規格では、認定プロセスの一部として誘電率の検証が求められています。

Dkの均一性を維持するための重要な実践事項は次のとおりです。

  1. 材料サプライヤーとグレードの固定: 生産途中でのサプライヤーやグレードの変更はDkの変動を引き起こし、インピーダンスに影響を与えます。製造ノートにラミネートのブランドとグレードを明記してください。Dk要件を指定するだけでなく、許容差付きの目標インピーダンス(例:50オーム +/- 10%)を提供してください。
  2. テストクーポンデータの要求: インピーダンス制御基板を使用する場合は、メーカーにTDRテストレポートを依頼してください。このデータは、製造されたDkが正しいという設計上の仮定を検証します。

誘電体最適化PCB生産におけるJLCPCBの専門知識

幅広い低Dkおよび高性能材料の選択肢

JLCPCBは、FR4から高性能低Dkラミネートまで、多種多様なPCBラミネートを取り揃えています。材料の選択肢には、Shengyi FR4、RFフロントエンド用のRogers RO4350B、またはRFフロントエンド用にRogers RO4350Bを上面にしたShengyi FR4材料などがあり、どの材料も長い調達リードタイムはありません。

Pcb dc3

これは、外部のRF層にRogers、内部のデジタル層にFR4を使用する可能性があるハイブリッドスタックアップアプリケーションで特に重要です。JLCPCBのエンジニアリングチームと協力することで、性能、コスト、製造性を最適化するスタックアップを指定できます。

正確なスタックアップとインピーダンスのための高度なDFMサポート

JLCPCBの重要な利点の一つは、その高度なDFM(Design for Manufacturability)レビュープロセスであり、これは最も実用的なものの一つです。インピーダンス制御設計を提出すると、彼らのエンジニアリングチームがスタックアップを分析し、製造に入る前にトレースの形状が目標インピーダンスに適合していることを確認します。

このDFMサポートは以下で構成されています。

  • 目標インピーダンスとDk要件に基づくスタックアップの推奨
  • 設計が仕様を満たすことを確認するための製造前インピーダンスシミュレーション
  • 要求されたラミネートが入手できない場合に、同じDk性能を持ちコスト効率の良い代替材料への材料置換ガイダンス
  • 製造後のインピーダンス検証のためのTDRテストクーポン配置

通常注文でわずか2ドルから、納期は1~2日で、JLCPCBは予算を超過することなく、インピーダンス制御設計を迅速にプロトタイピングすることを可能にします。

手頃な価格で高品質なPCB製造

製造、実装、部品調達のオールインワンソリューションで時間とコストを節約します。
ベンダー調整を減らし、分割出荷を回避し、予算を圧迫することなく、一貫した信頼性の高い品質を実現します。今すぐ見積もりを取得 >

PCB誘電率に関するFAQ

Q: PCBの誘電率とは何ですか?

PCBの誘電率(Dk)は、銅層間の絶縁基板材料が真空と比較してどれだけ電気エネルギーを蓄えることができるかを表す無次元数です。これは、信号伝搬速度、特性インピーダンス、信号損失に直接影響を与えます。

Q: 誘電率は周波数によって変化しますか?

はい。すべてのPCB材料は、ある程度の周波数依存性を持つDk変動を示します。標準的なFR4はより大きな変動を示します(Dkは広い周波数範囲にわたって0.3~0.5シフトする可能性があります)が、Rogersラミネートのようなプレミアム材料は、周波数全体でのDk安定性を考慮して特別に設計されています。

Q: 高周波設計において、なぜ低いDkの方が良いのですか?

低いDkは、信号伝搬遅延を低減し、誘電体損失(DkとDfに比例)を減少させ、特定の目標インピーダンスに対してより広いトレースを可能にします。より広いトレースは厳しい許容差で製造しやすく、インピーダンス制御の精度が向上します。また、低いDkは隣接するトレース間の結合を低減し、クロストークの最小化に役立ちます。

Q: PCBメーカーに誘電率の要件をどのように指定すればよいですか?

最も効果的な方法は、設計のベースとしたラミネート材料とグレードとともに、目標インピーダンス(例:50オーム +/- 10%)を指定することです。これにより、製造業者はCAM処理中にトレース形状を調整し、使用される特定の材料ロットの実際のDkを補正できます。

結論

PCBの誘電率(Dk)は、信号速度、インピーダンス制御、および全体的な高周波性能において決定的な役割を果たします。コスト効率の良いFR4から、Rogers、PTFE、LCPなどの高度な低Dkオプションまで、適切な材料を選択することは、設計の周波数、損失、信頼性要件を満たすために不可欠です。

適切な材料選択、慎重なスタックアップ設計、そして強力な製造サポートにより、コストと性能のバランスを保ちながら、優れた信号整合性を達成できます。JLCPCBは、幅広いラミネート、ハイブリッドスタックアップソリューション、プロフェッショナルなインピーダンス制御を提供し、お客様の設計を迅速かつ確実に高品質な基板に仕上げるお手伝いをします。

学び続ける