迅速な製品テストのための適切なPCBボードプロトタイプアプローチの選択
3 min
- PCB試作の基本を解き明かす
- PCB試作のさまざまな方法を探る
- プロフェッショナルな試作基板製造の技術的優位性
- JLCPCBがPCB基板試作実行の主要な選択肢である理由
- PCB基板試作に関するFAQ
- 結論
重要なポイント
- 本物のテスト:試作基板は量産グレードの材料、スタックアップ、フットプリントを使用し、現実的な設計検証を実現します。
- DIYはやめる:ブレッドボードや化学エッチングは、SMD部品、微細配線、高速インピーダンスには対応できません。
- 早期欠陥発見:DFMチェックとフライングプローブテストにより、製造前に短絡、酸トラップ、レイアウトエラーを排除します。
- 高速&熱:重要な信号には制御インピーダンスが必要で、発熱部品にはサーマルビアアレイが求められます。
- 迅速な納品:プロフェッショナルな24時間のラピッドターンアラウンドにより、イテレーションサイクルを数週間から数日に短縮します。
PCB基板の試作は、回路図が初めて現実世界と向き合う瞬間です。大多数の設計はその対面を乗り越えられません。それが、選んだ方法によって、午後一で学べることだったり、3週間を無駄に過ごした後に学ぶことだったりするのです。

図1:出来たての試作PCB基板の小ロット
このガイドでは、以下を学びます:
- PCB試作とは何か、そしてハードウェア検証においてどこに位置づけられるか
- 試作基板と本格的な量産ランとの違い
- ブレッドボード、CNCフライス加工、エッチングキット、プロフェッショナルな製造の比較
- DFMレビューと電気テストが発注前にどのような欠陥を捕捉するか
- 制御インピーダンスと熱設計が試作段階でどう変わるか
- ファストターン試作のコストと出荷までの速さ
PCB試作の基本を解き明かす
すべてのハードウェアプロジェクトは、シミュレーションが説得力を失う時点に到達します。回路図は電気的に正しくても、銅箔上では失敗することがあります。はんだ、ラミネート、筐体はネットリストには決して現れないため、EDAツールでそれらをモデル化することはできません。
PCB試作とは何か、そしてハードウェア検証における役割
PCB試作とは、完成した基板の小ロット、通常5~30枚のことです。量産ランで使用されるのと同じ材料とプロセスで製造されます。それにより、量産に踏み切る前に設計をテストできるのです。試作はラフスケッチではありません。同じFR-4、同じスタックアップ、同じフットプリントで、変わるのは数量だけです。印刷機から1万部の印刷前に取り出されるテスト印刷と考えてください。版、インク、紙は本番で使用されるものと同一です。だからこそテスト印刷は検討に値するのです。どれか一つでも変えれば、出荷予定のものをテストしていることにはなりません。
試作は3つの別々の問いに答えますが、それらは独立して失敗します。電気的な問いは、回路がシミュレーションの約束通りに動作するかどうかです。製造上の問いは、基板が再現可能に製造できるかどうかです。機械的な問いは、筐体に収まり放熱できるかどうかです。ほとんどのエンジニアは電気的な問題が起きると予想するため、残りの2つは驚きとして現れます。
試作基板と本格的な量産の主な違い
試作と量産は同じラインから同じ能力で出てきます。本当の違いはコストの配分先です。5枚の試作では、固定セットアップコストが支配的になります。それを分散させるものがほとんどないからです。1万枚のランでは、同じコストが単価に消えていきます。代わりに部品と人件費がコストドライバーとなります。
電気テストは2つの数量で異なる動作をします。試作はベアボードEテストまたはフライングプローブを使用し、ツーリングが一切不要です。プローブはGerberファイルから抽出されたネットリストに合わせて移動するだけです。量産では代わりにベッド・オブ・ネイルズのインサーキットテスト治具が正当化されます。その治具は1000ドル以上する機械加工されたツーリング品であるため、5枚のために作る人はいません。
| 要因 | 試作ラン | 量産 | あなたにとっての意味 |
|---|---|---|---|
| 一般的な数量 | 5~30枚 | 1,000枚以上 | 予備を今注文しましょう。ほとんどコストがかかりません |
| 支配的なコスト | 固定セットアップとツーリング | 部品と組立人件費 | 試作数量を倍にしても請求額はほとんど変わりません |
| 電気テスト | フライングプローブまたはベアボードEテスト | ベッド・オブ・ネイルズICT治具 | カバレッジは薄いので、独自のベンチテストを計画しましょう |
| パネライゼーション | シングルアップまたは共有パネル | カスタムパネル、歩留まり最適化 | 外形変更は今は無料、後では高額になります |
| リードタイム | 24~72時間 | ツーリング込みで2~4週間 | イテレーションを数ヶ月ではなく数日単位でスケジュールしましょう |
| 設計変更 | ビルド間で自由に改訂 | 変更のたびにラインを再ツーリング | スケール前にメカ外形を凍結しましょう |
PCB試作のさまざまな方法を探る
4つの方法が主流であり、それらは同じ仕事を争っているわけではありません。それぞれが製造忠実度とターンアラウンドをトレードオフします。ですから、正直な選択方法は、あなたの設計に実際に何が含まれているかを見ることです。
DIYブレッドボード vs. 社内デスクトップCNCフライス加工
はんだ付け不要のブレッドボードは、回路について間違える最速の方法です。隣接する各行のペアは、約2~3 pFの浮遊容量を介して結合します。実装済みの基板は通常、回路全体で8~19 pFを持ちます。その容量は信号ノードに直接かかります。そのため、高インピーダンスノードはドリフトし、発振器は差し込んだ瞬間に周波数がずれます。
インダクタンスはより大きな問題であり、材料ではなく幾何学から生じます。リターン電流は遠くの電源レールを通って戻らされます。したがって、電流ループは大きな面積を囲み、インダクタンスはその面積に比例します。非補償アンプ回路の測定ゲインは、すでに5 MHzで3 dB以上低下しています。20 MHzでは、低下は約12 dBに達します。10 MHzを実用上の上限とすれば、ほとんど不意打ちを食らうことはないでしょう。機械的な限界も同じくらい厳しいものです。表面実装部品はブレッドボードに差し込めません。ESP32-S3モジュール、QFNレギュレータ、0402コンデンサはすべてアダプタボードが必要です。アダプタ自体のリードが、測定しようとしていたものにインダクタンスを追加します。ブレッドボードはスルーホールロジック、低速アナログ、概念実証に属します。それは実際の仕事ですが、狭いものです。

図2:ブレッドボードの寄生特性とそれが課す周波数上限。
化学エッチングキット vs. プロフェッショナル製造サービス
アンダーカットはすべてのエッチングキットを制限するものであり、化学反応が方向を認識しないために存在します。塩化第二鉄と塩化第二銅は銅を等方的に溶解します。エッチャントはレジストエッジの下を、下方向と同じ速さで横方向に侵食します。したがって、完成した配線は矩形ではなく台形になります。銅厚と横方向の損失の比はエッチファクターと呼ばれます。
1:1のエッチファクターが微細な特徴を破壊します。1 oz銅では、配線は両側から35 µm(1.4 mil)を失います。合計幅で70 µm(2.8 mil)です。一方、最後にクリアされる領域は、遅い領域を待つ間もエッチングを続けます。0.25 mm(10 mil)の配線を描くと、その半分の幅で到着するか、完全に断線する可能性があります。ホームエッチングは、およそ0.25 mm(10 mil)の配線とスペースまでが現実的です。
技術がどれほど向上しても、4つのギャップは埋まりません。より良いトレイやより鋭いプリンターで修正できるものは一つもありません:
- メッキスルーホール、そのため両面接続はすべて手はんだのワイヤになり、スルーホールピンはすべて両面にはんだが必要になります
- ソルダーマスク、これがないと0.5 mm(20 mil)ピッチの部品がリフロー中にブリッジし、はんだボールが2つのネットを短絡させるのを防ぐものがありません
- 制御インピーダンス、インピーダンスは既知の誘電体高さを持つラミネートスタックアップによって設定され、片面基板には基準面がないからです。
- 保護表面処理、そのため 裸銅が酸化し、数日以内にはんだ付けが困難になります
プロフェッショナルな製造は4つすべてを1回の注文でクリアし、能力の差はわずかではありません。JLCPCBは多層基板で0.09 mm(3.5 mil)の配線とスペースを保持しています。ドリルは0.15 mm(6 mil)まで対応し、穴位置は±0.05 mm(2 mil)以内に保たれます。銅幅の公差は±20%と記載されており、緩く聞こえます。
専用試作PCB基板メーカーへの外注

図3:忠実度別の試作方法比較グリッド
コストは通常、この議論が終わる場所です。100 x 100 mm(3.9 x 3.9 in)の2層FR-4基板は、5枚で$2.00からです。それは、1枚の基板を下手に作るために消費するラミネートとエッチャントよりも安いのです。速達を追加しても、外注基板は自分の労働1時間よりも安くつきます。
| 方法 | 現実的な最小配線/スペース | メッキスルーホール | 層数 | 最適な用途 |
|---|---|---|---|---|
| はんだ付け不要ブレッドボード | 該当なし | なし | 1 | 10 MHz以下のスルーホールロジックとアナログ |
| ユニバーサル基板手配線 | 該当なし | 手動ワイヤ | 1 | 保持する予定のワンオフスルーホールビルド |
| デスクトップCNCフライス加工 | 0.2 mm(8 mil) | なし、リベット止め | 1~2 | 同日RFテストクーポンと簡単な基板 |
| 化学エッチングキット | 0.25 mm(10 mil) | なし | 1~2 | 片面スルーホール基板 |
| プロフェッショナル製造 | 0.09 mm(3.5 mil) | あり | 1~32 | SMD、多層、インピーダンス制御を含むあらゆるもの |
本物の試作PCB基板メーカーとブローカーを分けるのは、アップロード後に何が起こるかです。本物のファブは能力値を公開し、それに対して無料の製造設計レビューを実行します。基板の請求をする前に、どのルールに違反したかを教えてくれます。また、社内部品ライブラリも持っています。1つのレギュレータのために3週間待つ試作は、何も節約していません。
プロフェッショナルな試作基板製造の技術的優位性
宅配便を待つことを正当化する3つのことがあり、そのどれもが抽象的な基板品質ではありません。プロフェッショナルな試作は製造前にチェックされます。製造中に測定され、出荷前にテストされます。その連鎖が、基板をデバッグのもう一つの変数ではなく証拠に変えるのです。
DFM検証と電気テストによる早期欠陥検出
製造設計レビューは、あなたのGerberを工場の実際のプロセス限界に対して読み取ります。それを生き残れないものを報告します。設計レビューではないので、回路が間違っているとは決して言いません。しかし、回路図レベルのDRCでは見えない幾何学的问题を確実に捕捉します。JLCPCBの無料DFMは注文が生産に入る前に実行されるため、修正がまだ無料のうちにフラグが届きます。
繰り返し発生するフラグは地味で高くつきます。約0.13 mm(5 mil)未満のアニュラリングは、ドリルがずれたときに破断する可能性があります。ドリル位置は±0.05 mm(2 mil)に保たれるため、ビアはプロット上では問題なく見えても基板上では失敗します。鋭角の配線接合部は酸トラップを形成し、エッチャントが溜まってコーナーを過剰エッチングします。パッド上に印刷されたシルクスクリーンははんだ接合部を汚染します。 PCBシルクスクリーンガイドでは、インクが銅から離れた状態で読みやすい文字サイズを説明しています。

図4:生産前レビューが捕捉するDFM欠陥カタログ。
電気テストは製造後にループを閉じます。フライングプローブテストは、Gerberとドリルデータからネットリストを構築します。2つ以上のプローブがすべてのネットを走査して導通と絶縁を検証します。治具も最小数量も不要です。過剰エッチングが生む断線と、過少エッチングが残す短絡を捕捉します。どちらもソルダーマスクの下に隠れ、目視検査では到達できません。JLCPCBは多層基板を標準で電気テストし、そのテストは$60の部品と比べてほとんどコストがかかりません。
新しい基板に電源を入れる順序が、失敗からどれだけ学べるかを決めます。順番に進めましょう:
- はんだ付けする前に検査します。シルクスクリーンのリビジョン、基板外形、ドリルパターンがコネクタと一致することを確認します。
- 基板が未実装のうちに電源レールの短絡をブザーで確認します。今見つかるプレーン間短絡はコストがかからないからです。
- 最初の基板は、予想アイドル電流の約1.5倍に設定した電流制限電源で立ち上げ、ミスがあっても燃え上がるのではなくブラウンアウトするようにします。
- クロックが動く前にすべてのレールを測定します。0.3 V低いレギュレータは、1週間ファームウェアのせいにする症状を生み出します。
- レールが確認されてからリセットラインを解除し、機能テストを開始します。
配線完全性、制御インピーダンス、熱管理の確保
配線完全性は、描いた銅が得られる銅ではないことを受け入れることから始まります。配線幅のエッチング公差は±20%です。したがって、0.2 mm(8 mil)の配線は、0.16~0.24 mm(6.3~9.4 mil)の間のどこかに正当に到着する可能性があります。それはロジック信号では無害ですが、電源配線では重要です。抵抗は幅に反比例するからです。
制御インピーダンスは、一般的な原則としてではなく、特定のポイントで要件になります。USB 2.0 High Speedは480 Mbpsで動作し、エッジレートは500 ps付近です。信号はFR-4マイクロストリップを約6 ps/mmで伝搬します。したがって、500 psのエッジは物理的に約83 mm(3.3 in)の長さです。一般的な実用ルールは、その約6分の1より長い配線は制御インピーダンスが必要というものです。FR-4は約0.3 W/mKで熱を伝導し、これは非常に低い値です。QFNやパワーパッケージは、その下のラミネートを通して熱を下方に伝導できません。標準的な修正は、パッドの下に0.3 mm(12 mil)の サーマルビアのアレイを配置することです。

図5:スタックアップが試作基板の制御インピーダンスをどう設定するか。
ファストターン試作バッチで製品の市場投入時間を加速
ハードウェアスケジュールを決めるのは通常、設計努力ではなく製造リードタイムです。3週間ターンで3回の設計スピンは、キューと宅配便で9週間の待ち時間です。同じ3回のスピンを1週間のドアツードアターンで行えば3週間です。JLCPCBは標準FR-4を24時間で、メタルコアを2~3日で製造します。高周波ラミネートは4~5日、フレックスは5~6日かかり、アセンブリはさらに24時間追加されます。

図6:試作の経済性とターンアラウンド、ベアボードからアセンブリ済みバッチまで。
アセンブリ価格も同じ方向にあなたを押します。セットアップコストが小ロットを支配するからです。JLCPCBのエコノミックPCBAは、$8.18のセットアップ費用とレーザーカットステンシルの$1.53から始まります。その後、はんだ接合部あたり$0.0016を請求します。したがって、200接合部の基板は32セントの接合部コストを負担します。2つのリビジョンを並行して実行する方が、直列で実行するよりも優れています。2枚目の$2.00の基板は、2週目の待ち時間よりも安いのです。2つのフットプリントオプションや2つのレギュレータトポロジーが本当に未決定なら、両方を同じ注文に入れましょう。
JLCPCBがPCB基板試作実行の主要な選択肢である理由
試作サプライヤーは3つのことで評価されます:スピード、見積もりの誠実さ、そして何かが製造される前にどれだけのチェックが行われるかです。3つとも5枚では5,000枚よりも重要です。無駄な1週間は試作サイクルの大きな部分です。ですから、チェックは能力ページで見えるよりも価値があるのです。
高速生産能力とインスタントリアルタイムオンライン見積もり
見積もりは何かをコミットする前に起こります。価格はアップロードしたGerberからライブで計算されるからです。層数、厚さ、表面処理、数量を変更すると、クリックするたびに数字が更新されます。ですから、決定がまだ可逆的なうちにそのコストを確認できます。JLCPCBの見積もりページでファイルをアップロードすると、DFMレポートが価格と一緒に届きます。
部品の入手性はスケジュールのもう半分です。社内ライブラリは680,000以上の在庫部品を保有しています。回路図を描いているうちにJLCPCB部品ライブラリから選ぶことで、最も一般的な試作遅延を排除できます。その遅延とは、1つのレギュレータを待つ完成基板です。ワークフローが初めてなら、PCB設計の初心者ガイドがそのフットプリント側をカバーしています。フットプリントの選択と部品の入手性は直接相互に影響します。
JLCPCBにおける産業グレードの精度と自動品質検査
多層基板は0.09 mm(3.5 mil)の配線とスペースを保持します。それは0.4 mm(16 mil)ピッチBGAのエスケープが本当に必要とするものです。ドリルは0.15 mm(6 mil)まで対応し、穴位置は±0.05 mm(2 mil)以内に保たれます。インピーダンス制御スタックアップは4層から32層まで提供され、±10%の公差です。したがって、90 Ω USBペアや100 Ωイーサネットペアは、願うのではなく指定できます。ステンシルは±0.003 mm(0.12 mil)にレーザーカットされ、0.4 mmピッチの開口部がペーストをきれいにリリースします。
| 試作要件 | JLCPCB能力 | 5枚でなぜ重要か |
|---|---|---|
| ファインピッチエスケープ配線 | 0.09 mm(3.5 mil)配線とスペース | 0.4 mmピッチBGAが再設計なしで配線できる |
| 小型ビア | 0.15 mm(6 mil)ドリル、±0.05 mm位置 | アニュラリングがドリルワンダーに耐え、破断しない |
| 高速ペア | インピーダンス制御、4~32層、±10% | USBとイーサネットペアが推測ではなく指定される |
| 高速イテレーション | 24時間FR-4ビルド、24時間アセンブリ | 設計スピンがドアツードアで1週間以内に収まる |
| エラーの早期発見 | 無料DFMチェックと電気テスト | 部品がはんだ付けされる前にミスが発見される |
すべての行は、試作サイクルが停滞する特定の一つの方法を排除するために存在します。それが5枚での製造能力の唯一の有用な尺度です。
JLCPCBでPCB生産を簡素化
PCB製造、アセンブリ、部品のワンストップサプライヤー。
インスタント見積もりから迅速な納品まで、ワークフローを合理化し、やり取りを減らし、すべてのビルドをスムーズに進めます—試作から量産まで。インスタント見積もりを取得 >
PCB基板試作に関するFAQ
Q:PCB試作とは、簡単に言うと何ですか?
PCB試作とは、完成した回路基板の小ロット、通常5~30枚のことです。量産ランと同じ材料とプロセスで製造されるため、設計が電気的に動作し、再現可能に製造でき、筐体に収まることを証明します。
Q:試作基板は何枚注文すべきですか?
5枚が通常の最小数であり、ほぼ常に正しい数です。セットアップコストが小ロットを支配するため、追加の枚数はほとんどコストを追加しません。予備は破壊テスト、メカチーム、リワーク中に損傷する基板によってすぐに消費されます。
Q:PCB試作の代わりにブレッドボードで十分ですか?
ブレッドボードは、およそ10 MHz以下のスルーホールロジックと低速アナログには問題ありません。それ以上では、2~3 pFの行結合と大きなリターン電流ループが信頼性を損ないます。また、表面実装部品を受け入れられないため、QFN、BGA、0402パッシブは本物の基板が必要です。
Q:PCB基板試作のコストはいくらですか?
100 x 100 mm(3.9 x 3.9 in)の2層FR-4基板は、送料別で5枚約$2.00からです。アセンブリは別途価格設定され、$8.18のセットアップ費用とステンシルの$1.53、はんだ接合部あたり$0.0016から始まります。したがって、セットアップ費用が小数量を支配します。
Q:試作PCB基板メーカーはどのくらい速く納品できますか?
標準FR-4は約24時間でビルドされ、アセンブリはさらに24時間追加されます。メタルコアは2~3日、高周波ラミネートは4~5日、フレックスは5~6日です。速達は通常3~7日追加されるため、フルスピンは1週間以内に収まります。
Q:無料DFMチェックは実際に何を捕捉しますか?
DFMレビューは、あなたのGerberを工場のプロセス限界と比較し、製造を生き残れない幾何学をフラグします。典型的な発見は、約0.13 mm(5 mil)未満のアニュラリング、鋭角配線角の酸トラップ、パッド上のシルクスクリーン印刷、銅スリバー、ルーティング外形に近すぎる銅です。
結論
PCB基板試作方法の選択は、どの失敗を最初に見つけたいかという決定です。ブレッドボードとフライスはロジックエラーを素早く見つけますが、すべての製造問題を隠します。製品が最終的に使用するプロセスを決して実行しないため、そうする以外に方法がありません。プロフェッショナルな製造は両方の種類を一度に見つけ、5枚で2ドルでは、コストがもはや議論を正当化しません。
部品が縮小するにつれて、方向性は外注試作を支持し続けます。0.4 mm(16 mil)ピッチBGA、90 Ω差動ペア、メッキビアアレイは、どんな予算でもベンチビルドできません。ですから、ベンチ方法は最も単純な基板に向かって後退し続けます。これらのアイデアを実践したいなら、JLCPCBがGerberを即座に見積もり、実際のプロセス限界に対して無料DFMチェックを実行します。テスト済みのバッチは約1日で出荷されます。

学び続ける
よく使われる電子部品トップ10ガイド
電子部品は電子技術の基本的な要素であり、電子回路の不可欠な構成要素として機能します。技術とその応用が急速に進歩するにつれて、設計プロセスで使用される部品の数は日々増加しています。電子エンジニアや愛好家にとって、一般的に使用される電子部品の特性と応用を習得することは極めて重要です。本記事では、エンジニアがよく使用する電子部品トップ10を紹介し、適切な部品の選び方についてのガイダンスを提供します。 抵抗器 回路で最も一般的に使用される部品です。電流制限部品です。抵抗器は電流に対して抵抗作用を持ちます。抵抗器の抵抗値を変更することで、接続されたブランチに流れる電流を制御でき、それによって電子機器内のさまざまな部品が定格電流で安定して動作することを保証します。一般的な抵抗器には、サーミスタ、バリスタ、分圧抵抗器、カラーリング抵抗器、電力抵抗器、フォトレジスタなどがあります。抵抗器は通常、回路図では記号(ギザギザの線)で表されるか、文字Rで標識され、抵抗値はオーム(Ω)で測定されます。 コンデンサ 電子工学において、コンデンサは特定の電圧下で電荷を蓄積します。この蓄積能力は静電容量と呼ばれ、Cで表され、単位......
基本的なブリッジ回路
重要なポイント 基本原理:ブリッジ回路(ホイートストンブリッジ、ケルビンブリッジ、Hブリッジなど)は、高精度の測定と電力制御を可能にします。 アプリケーション:センサ信号調整、AC/DC整流器、モータドライバに不可欠です。 JLCPCB最適化:JLCPCBの3/3 milトレース、4層スタックアップ、High-TG FR-4で回路の安定性を最大化します。 ブリッジ回路は入力電圧を2つの経路に分割し、異なるブランチ間の電圧を比較して出力を提供します。これらの回路は、電気的特性の比較、平衡、または測定における精度と汎用性の高さから広く評価されています。これらの回路は、センシング、キャリブレーション、さらにはフィルタリングにも応用されています。測定用途に応じて、4つの抵抗性、容量性、または誘導性素子を四辺形(ブリッジ状)構造に配置した組み合わせで構成されています。ブリッジ回路はH字型またはダイヤモンド型の回路図で描かれることがありますが、ダイヤモンド構成の方がより一般的です。 ブリッジ回路に電力を供給する電圧源は励起源と呼ばれます。この電源は、ブリッジ回路の用途に応じてDCまたはACの場合があります。1......
回路基板設計の進化
JLCPCBのブログへようこそ。ここでは、PCB設計、製造、組み立ての魅力的な世界を深く掘り下げていきます。回路基板は、シンプルな単層設計から複雑で多用途な多層基板へと目覚ましい進化を遂げてきました。本日は、回路基板設計の進化の旅を詳しく見ていき、シンプルな単層基板から複雑で多用途な多層基板への変革をたどります。回路基板設計の進化を推進してきた歴史、利点、進歩を一緒に探求しましょう。 謙虚な始まりから: 回路基板は誕生以来、長い道のりを歩んできました。初期の頃は、単層基板が一般的でした。これらの基板は、通常銅である導電性材料の単一層を絶縁基板にラミネートしたものでした。部品は基板の片面にはんだ付けされ、もう片面のトレースが必要な相互接続を提供しました。基本的な電子機器には効果的でしたが、単層基板には限界がありました。 単層基板は、部品点数が少なく要求の厳しくないよりシンプルな電子デバイスに適していました。しかし、技術が進歩し、より複雑な電子システムへの需要が高まるにつれて、より高い接続性と機能性へのニーズが多層基板の開発につながりました。 多層基板の登場: 多層基板はPCB設計の分野に革命をもたら......
現代のエレクトロニクスにおける2層PCBの役割
はじめに 2層PCB基板は、消費者向けデバイスから産業機械まで、変化し続けるエレクトロニクスの世界において、幅広い製品の基本的な部品となっています。2層PCBは両面PCBとも呼ばれ、基板の両面を使用することで、回路設計者が小さな面積により多くの機能を詰め込むことを可能にします。この設計上の改善は、コスト効率を維持しながら、高性能回路を実現する上で重要な役割を果たしています。本記事では、2層PCB基板とは何か、その利点、一般的な用途、および設計と製造のベストプラクティスについて説明します。 2層PCB基板とは何か? 両面PCB、つまり2層PCBは、上面と下面の2つの導電性銅層で構成されています。単層PCBよりも両面に部品と導電性トレースを配置できるため、複雑な回路設計が可能になります。この基板は、中程度の複雑さを必要とするが、多層基板の高コストと複雑さを必要としないアプリケーションに最適です。層間で信号を伝送することができ、それによって2つの層のトレースを接続します。 2層PCB基板の構造 2層PCBは、それぞれ特定の用途を持つ複数の層が積み重ねられて構築されています: 基板(基材): これは基板の......
プリント基板の起源:時を遡る
プリント基板(PCB)は、多くの画期的な発明と同様に、歴史的な進歩の基盤の上に築かれました。140年以上前、1880年から1900年の間に、電気の普及が日常生活を一変させ、従来の燃料に取って代わり、家庭に電力を供給しました。この時期の電磁気学とモーター関連の主要な革新が、PCBと電子機器製造におけるその役割の基礎を築きました。詳細についてはPCB製造については、PCB製造プロセスに関する最新の記事をご覧ください。この時代の注目すべき発明には以下が含まれます: トーマス・エジソン:白熱電球(1879年) ニコラ・テスラ:モーター(1888年)と交流電源(1895年) アレクサンダー・グラハム・ベル:電話(1876年) コダック:最初のカメラ(1884年) ハーマン・ホレリス:集計機(1890年)、IBMにつながる PCBはその後登場しましたが、その発展はこの変革の時代の技術的進歩に大きく負っています。現代の形のPCBは1960年代から存在しており、電卓、キャッシュレジスター、その他の電気回路を備えた簡単なデバイスの部品として使用されていました。 初期の始まり:PCB以前の時代 PCB以前は、電子回路......
電子システムにおけるAC回路基板の重要性
AC回路基板は、現代の電気システムにおいて重要な部分です。多くのコンピュータデバイスにおいて、交流(AC)を制御し分配します。これらの基板の目的は、物事をスムーズに稼働させ、エネルギーを節約する方法で高電圧の活動を処理することです。この記事では、AC回路基板の重要性、その部品、用途、およびこれらの基板を設計する重要な理由について説明します。さらに、適切なレイアウトと部品の選択が、電子デバイスの動作を改善し、安全にする方法についても議論します。 AC回路基板とは何か? AC回路基板はプリント回路基板(PCB)であり、正弦波波形で交流を動作させます。AC回路基板は電流の周期的な反転を処理できなければなりませんが、直流(DC)基板は一方向に流れる電流のみを処理できます。電圧変化を処理し、システムの整合性を維持するには、特別な設計要素が必要です。これらの基板は、電源、モーターコントローラー、照明システムなど、電力の変換と分配が重要な場所で非常に重要です。 AC回路基板は、ノイズ障害や熱損失を防ぎながら、電気が効率的に分配されることを保証します。これらの基板上に部品と配線を慎重に配置することで、ACシステム......