高性能PCBのためのPCBトレース間隔の最適化
3 min
- PCBトレース間隔ルールに影響を与える主要因
- PCBクリアランスに関する業界標準:IPC-2221とその先へ
- PCBトレース間隔の計算と最適化方法
- メーカー能力の活用:JLCPCBが最良の選択である理由
- PCBトレース間隔最適化に関するFAQ
重要なポイント
トレース間隔とクリアランスの違い: トレース間隔は同一層上の銅導体間のエッジ間距離を指し、クリアランスはトレースと基板端や取り付け穴などの非トレース要素との間のより広範な安全余裕を含みます。
3Wルール: 高速信号の場合、クロストークを最大70%低減するために、中心線間でトレース幅の少なくとも3倍(エッジ間で2Wの間隔)を維持します。
IPC-2221規格: 業界標準のクリアランス値は、電圧レベル、高度、および導体が内層、無被覆の外層、またはソルダーマスク被覆された外層のいずれにあるかによって異なります。
製造限界の重要性: 過度に狭いトレース間隔は、化学エッチング中の銅ブリッジやスリバーのリスクを高め、生産歩留まりと信頼性に直接影響を与えます。
JLCPCBの能力: JLCPCBは、多層設計において最小トレース幅および間隔3.5ミル(0.09 mm)をサポートしており、最適な歩留まりとコストのために推奨される生産基準値は4ミルです。
現代のハードウェアエンジニアリングにおいて、より小型のフォームファクターとより高速なデータレートへの絶え間ない追求は、プリント回路基板の設計方法を根本的に変革しました。信号周波数がギガヘルツ帯に達し、電力密度が上昇するにつれて、かつては無視できる寄生現象として軽視されていた電気的特性が、今や重要な性能上のボトルネックとなっています。
このパラダイムシフトのまさに中心にあるのが、PCBトレース間隔です。基板上の銅配線経路の間隔をどのように設定するかによって、電子システムが完璧に機能するか、壊滅的な信号劣化、意図しない電気的アーク放電、または高価な製造不良に陥るかが決まります。PCBのトレース幅と間隔の管理は、もはや電子設計自動化(EDA)ソフトウェアでの日常的なチェック項目ではなく、物理的なレイアウトと工業製造の現実を橋渡しする重要な最適化プロセスです。
トレース間隔(銅導体間のエッジ間距離)とクリアランス(トレースと非トレース要素間の安全余裕)の視覚的な比較。
トレース間隔とクリアランスの違い
PCBトレース間隔
- 定義
- 目的
- クリアランス
- 定義
- 目的
PCB設計におけるトレース幅と間隔の役割
正しいPCBトレース幅と間隔を選択することは、熱容量、インピーダンス目標、および配線領域の間の微妙なバランス調整です。トレース幅は、IPC-2152規格に従って計算される、対象ネットの電流容量と最大許容温度上昇によって主に決定されます。
逆に、これらのトレース間の間隔は、電圧絶縁と電磁結合を左右します。高密度BGAファンアウトに適合させるためにトレース幅を狭める場合、隣接するPCBトレース間隔を動的に調整し、均一な特性インピーダンスを維持する必要があります。この空間的な比率の乱れは、局所的なインピーダンス不連続性を引き起こし、高速デジタル波形を劣化させる信号反射を誘発します。
PCBトレース間隔ルールに影響を与える主要因
効果的なPCBクリアランスルールのマトリックスを設定するには、エポキシガラスマトリックスに埋め込まれた銅に電流が流れるときに発生する物理現象を深く理解する必要があります。
誘電破壊は、隣接するトレース間の電界が基板材料の絶縁耐力を超えたときに発生し、永久的な短絡を引き起こします。
電圧レベルと誘電破壊
厳格なPCBトレース間隔を強制する主な構造的理由は、誘電破壊に対抗することです。隣接する2つのトレース間に大きな電位差(電圧)が存在する場合、絶縁ギャップ全体に電界が発生します。この電界強度が基板材料(通常、約20 kV/mm~30 kV/mmの絶縁耐力を示す標準的なFR-4など)の絶縁耐力を超えると、材料が破壊される可能性があります。
これにより、カーボントラッキングや直接的な電気的アーク放電が発生し、永久的な短絡や基板の物理的破壊につながります。
高速信号におけるクロストークと寄生容量
高速デジタルアーキテクチャでは、平行なトレースは意図しない分布コンデンサや変圧器のように動作します。クロストークは、アクティブな(スイッチングする)ネットによって生成された電磁界が、隣接する被害ネットにエネルギーを結合するときに発生します。
3Wルール
クロストークを軽減するために、高速レイアウト手法では3Wルールが適用されます。この原則は、トレース中心線間の距離が単一トレース幅の少なくとも3倍(3W)でなければならないことを示しており、つまり、内側のエッジ間の明確なPCBトレース間隔はトレース幅の2倍(2W)以上でなければなりません。この空間的な分離を守ることで、相互インダクタンスと寄生容量が低減され、潜在的なクロストークの最大70%を効果的に排除できます。
製造欠陥リスク:銅スリバーとブリッジ
工業的な製造の観点から、PCBトレース間隔を保守的なしきい値を超えて狭めると、深刻な歩留まりリスクが生じます。PCB製造のフォトリソグラフィ印刷とその後の化学エッチング工程では、液体エッチャントが基板に噴霧され、保護されていない銅を溶解します。
過度に狭いトレースギャップは、表面張力のために化学エッチャントを閉じ込め、銅ブリッジ(短絡)や、組み立て中に移動する剥離した銅スリバーを引き起こす可能性があります。
2つのトレース間のギャップが過度に狭い場合、表面張力のために化学薬液が閉じ込められ、エッチングが不完全になる可能性があります。これは、銅ブリッジ(直接的な短絡)または不安定な銅スリバー(組み立て中に移動して近くの接続部を短絡させる可能性のある、剥離した浮遊銅の微細片)として現れます。
環境条件(汚染度と湿気)
密閉された気候管理されたサーバーシャーシ内で動作する回路基板は、大気中の湿気、塩霧、導電性の塵埃にさらされる産業用自動車センサーよりもはるかに少ない間隔で済みます。環境汚染物質は、基板の実効表面抵抗を低下させます。湿気の吸収は電気化学的マイグレーション(デンドライト成長)を促進し、微細な銅の蔓が電気バイアス下でトレース間のギャップをゆっくりと成長し、最終的に回路を短絡させます。高品質の液状フォトイメージャブル(LPI)ソルダーマスクは、これらの環境危険に対する重要な物理的バリアとして機能します。
PCBクリアランスに関する業界標準:IPC-2221とその先へ
間隔の値を推測する代わりに、プロフェッショナルなハードウェア設計は、Association Connecting Electronics Industries (IPC) によって確立された基本的な経験的フレームワークに依存しています。
IPC-2221標準テーブルの概要
基板形状を管理する基本文書はIPC-2221B(プリント基板設計に関する一般規格)です。セクション6.3では、電圧、大気圧高度、および導体が内層、無保護の外層、または永久ソルダーマスクで被覆された外層のいずれに配置されているかに基づいて、最小電気クリアランスを計算するための明確なマトリックスを提供しています。
| 電位差(DCまたはACピーク) | 内部導体(B1) | 外部導体、無被覆(B2) | 外部導体、ソルダーマスク被覆(B4) |
|---|---|---|---|
| 0 – 15 V | 0.05 mm (2 mil) | 0.10 mm (4 mil) | 0.05 mm (2 mil) |
| 16 – 30 V | 0.05 mm (2 mil) | 0.10 mm (4 mil) | 0.05 mm (2 mil) |
| 31 – 50 V | 0.10 mm (4 mil) | 0.60 mm (24 mil) | 0.13 mm (5 mil) |
| 51 – 100 V | 0.10 mm (4 mil) | 0.60 mm (24 mil) | 0.13 mm (5 mil) |
| 101 – 150 V | 0.20 mm (8 mil) | 0.60 mm (24 mil) | 0.40 mm (16 mil) |
| 151 – 300 V | 0.20 mm (8 mil) | 1.25 mm (50 mil) | 0.40 mm (16 mil) |
| 301 – 500 V | 0.25 mm (10 mil) | 2.50 mm (100 mil) | 0.80 mm (32 mil) |
重要な注意事項
500Vを超える電圧の場合、必要なPCBトレース間隔は直線的に増加し、基板材料に物理的な絶縁スロットを配線するなどの特別な計算または沿面管理技術が必要になります。
電力変換アプリケーション向けIPC-9592B
スイッチモード電源(SMPS)、コンピュータサーバー、または電力変換機器を設計するエンジニアにとって、IPC-2221のパラメータでは不十分な場合がよくあります。代わりに、IPC-9592Bは電力変換エレクトロニクスに特化した非常に厳格な要件を提供し、機能絶縁、基本絶縁、強化絶縁の分類に基づいてトレースクリアランスルールを定義し、継続的な熱的および電気的ストレス下での長期製品寿命を保証します。
PCBトレース間隔の計算と最適化方法
高性能設計を最適化するには、EDAソフトウェアの任意のデフォルト値を超え、構造化されたDesign for Manufacturability (DFM)アプローチを実行する必要があります。
最新のPCB設計ツールには、基板特性を使用して制御インピーダンス配線の正確な物理的寸法を決定するトレース幅および間隔計算ツールが組み込まれています。
PCBトレース幅および間隔計算ツールの使用
最新のレイアウトパイプラインは、数値ソルバーを活用して配線形状を自動化します。高周波ネットを設定する際、設計者は専用のトレース幅および間隔計算ツールをフィールドソルバーと併用して、特定の特性インピーダンス(通常は50オームのシングルエンドまたは100オームの差動ペア)を目標とします。
基板の比誘電率(ErまたはDk)、銅箔厚、および層スタックアップによって決定される目標の誘電体厚さを入力することにより、基板に必要な正確な物理的寸法を正確に計算できます。
高性能および高密度PCB(HDI)のベストプラクティス
0.4 mmピッチのBGAや複雑なシステムオンチップ(SoC)などの高ピン数部品の配線を引き出す場合、標準的な配線クリアランスはすぐに管理不能になります。これらの高密度相互接続(HDI)環境では、設計者は局所的なネックダウン戦略を採用する必要があります:
- エスケープ配線 BGAマトリックスの狭い境界内で、トレース幅とPCBトレース間隔をメーカーの絶対限界まで下げます。
- インピーダンス整合 信号トレースがIC部品の高密度な周辺部を通過したら、トレース幅を広げ、隣接する間隔を標準的な寸法に戻して、制御インピーダンスを維持し、信号減衰を最小限に抑えます。
- 直交配線 隣接する層を走る高速信号線が互いに直交(垂直)するように配線され、垂直方向のブロードサイドクロストークを防止します。
メーカー能力の活用:JLCPCBが最良の選択である理由
理論的に完璧なPCBレイアウトも、工場の現場で確実に製造できなければ無意味です。高い生産歩留まりを確保し、単価を最小限に抑えるためには、設計ルールを製造パートナーの実際の製造限界に直接合わせる必要があります。
JLCPCBのトレース幅と間隔に関する精密限界
プリント回路基板製造のグローバルリーダーとして、JLCPCBは高度に自動化された先進的な工場を運営し、卓越した解像度と構造精度を実現できます。許容される最小のPCBトレース幅と間隔は、選択された層数と設計の基本銅箔厚(重量)に大きく依存します。
最適なプロセス制御と高い生産歩留まりを維持するために、JLCPCBは正確な運用境界を確立しています:
| PCBタイプ / 層数 | 基本銅箔厚 | 最小トレース幅 | 最小トレース間隔 |
|---|---|---|---|
| 1層 / 2層 FR4 | 1 oz (35 µm) | 0.10 mm (4 mil) | 0.10 mm (4 mil) |
| 多層 (4~20層) | 1 oz (35 µm) | 0.09 mm (3.5 mil) | 0.09 mm (3.5 mil) |
| BGAファンアウトのみ (多層) | 1 oz (35 µm) | 0.076 mm (3 mil) | 0.076 mm (3 mil) |
| 両面基板 | 2 oz (70 µm) | 0.16 mm (6.5 mil) | 0.16 mm (6.5 mil) |
| 多層基板 | 2 oz (70 µm) | 0.16 mm (6.5 mil) | 0.20 mm (8 mil) |
| ヘビー銅基板 | 3.5 oz (122.5 µm) | 0.25 mm (10 mil) | 0.25 mm (10 mil) |
設計ノート
JLCPCBの精密製造は標準的な多層設計で3.5ミルの限界を処理できますが、エンジニアリングのベストプラクティスでは、スペースが許す限り、標準的な生産基準値である4ミル以上を使用することを推奨します。このアプローチにより、生産歩留まりが最適化され、可能な限り低い製造コストが保証されます。
高度なエッチングと品質管理検査
JLCPCBは、最先端の製造装置への大規模な設備投資を通じて、これらの厳しい許容差を維持しています。標準的な手動ウェットエッチングラインは、銅トレースの横方向の「アンダーカット」を最小限に抑える自動真空エッチングシステムに置き換えられています。これにより、完成したトレースの物理的な断面が、Gerber設計ファイルで定義された理想的な長方形プロファイルに厳密に一致することが保証されます。
さらに、多層注文の100%が厳格な自動光学検査(AOI)を受けます。高精度のデジタルカメラアレイが処理された銅の各層をスキャンし、物理的な基板を元のCADデータと自動的に比較して、層が積層される前に、サブミル単位の銅ブリッジやネックダウン欠陥をフラグ付けします。
製造公差を損なわない費用対効果
歴史的に、5ミル未満のトレースを指定することは、法外な試作コストと長いリードタイムを受け入れることを意味していました。JLCPCBは、インテリジェントなパネル化アルゴリズムと大量自動化を適用することで、この常識を覆しました。
高度に標準化された連続供給製造ラインを稼働させることで、材料廃棄物と段取りコストを最小限に抑えています。これにより、世界中のエンジニアが、構造品質や機械的公差を犠牲にすることなく、手頃な価格で高度なトレース形状を使用した精密な高密度多層基板を試作できます。
設計を実現する準備はできましたか?
完成したGerberファイルをJLCPCBオンライン見積もりエンジンにアップロードして、即時の自動DFM分析と構造見積もりを取得してください。見積もりを取得
PCBトレース間隔最適化に関するFAQ
Q: PCBトレース間隔とクリアランスの違いは何ですか?
トレース間隔は、特に同一層上の2つの銅導体間のエッジ間距離を指し、クロストーク防止と製造欠陥に焦点を当てています。クリアランスはより広範な安全概念であり、トレースと基板端、取り付け穴、無メッキスルーホールなどの非トレース要素との間の最小距離をカバーします。
Q: 3Wルールとは何ですか?なぜ重要ですか?
3Wルールは、平行な高速トレース間の中心間距離がトレース幅の少なくとも3倍(3W)であるべきであり、つまりエッジ間の間隔は少なくとも2Wであるべきと述べています。この空間的な分離により、相互インダクタンスと寄生容量が低減され、高速デジタル設計における潜在的なクロストークの最大70%を排除できます。
Q: 自分の電圧レベルに対する最小トレース間隔をどのように決定しますか?
IPC-2221B標準テーブル(セクション6.3)を参照してください。このテーブルは、電位差、導体の配置(内部 vs. 外部)、およびソルダーマスク被覆の有無に基づいて最小電気クリアランス値を提供します。電力変換アプリケーションの場合は、より厳格なIPC-9592B標準を使用してください。
Q: JLCPCBでの最小トレース幅と間隔の能力はどのくらいですか?
JLCPCBは、1 oz銅を使用した標準的な多層設計で最小トレース幅および間隔3.5ミル(0.09 mm)、BGAファンアウト領域で3ミルをサポートしています。2 oz銅の場合、多層基板では最小値が幅6.5ミル、間隔8ミルに増加します。
Q: 製造中にトレース間隔が狭すぎるとどうなりますか?
過度に狭いトレース間隔は、化学エッチング中に銅ブリッジ(意図しない短絡)または銅スリバー(浮遊銅片)を引き起こす可能性があります。狭いギャップでは表面張力のためにエッチャントが閉じ込められ、エッチングが不完全になり、重大な歩留まり損失につながる可能性があります。
PCBトレース間隔最適化の結論
基板のトレース間隔を最適化するには、電気物理学と構造的な製造限界のバランスを取る必要があります。保守的なレイアウト戦略とJLCPCBのような業界リーダーの高度な生産能力を組み合わせることで、高信頼性、高性能の設計を容易に実現できます。
製造前の最終レイアウトチェックリスト
生産用のGerber、ODB++、またはIPC-2581ファイルをエクスポートし、JLCPCBのオンライン見積もりシステムにアップロードする前に、この包括的なDFMプリフライトチェックを実行してください:
- 基本銅箔厚の整合性を確認: 最小トレース幅と間隔のルールが、選択した銅箔厚の特定の要件(例:2 oz銅層で少なくとも6.5ミルの間隔を維持する)と一致していることを確認します。
- デザインルールチェック(DRC)を実行: EDAソフトウェアのDRCエンジンがJLCPCBの製造能力に一致するように設定され、偶発的な間隔違反がないかチェックされていることを確認します。
- 高速ネットに3Wルールを適用: 重要な高周波信号線、クロック信号、差動ペアが、クロストークを防ぐために隣接ネットから十分な空間分離を持っていることを確認します。
- 高電圧クリアランスをレビュー: すべての高電圧ノードをIPC-2221B規格と照合し、ソルダーマスク被覆下で適切な物理的間隔が確保されていることを確認します。
- 制御インピーダンスモードを有効にする: 設計に整合インピーダンス伝送線路が含まれている場合は、注文時にJLCPCBの制御インピーダンスオプションを選択して、正確な+/-10%の層スタックアップ公差を利用します。
学び続ける
よく使われる電子部品トップ10ガイド
電子部品は電子技術の基本的な要素であり、電子回路の不可欠な構成要素として機能します。技術とその応用が急速に進歩するにつれて、設計プロセスで使用される部品の数は日々増加しています。電子エンジニアや愛好家にとって、一般的に使用される電子部品の特性と応用を習得することは極めて重要です。本記事では、エンジニアがよく使用する電子部品トップ10を紹介し、適切な部品の選び方についてのガイダンスを提供します。 抵抗器 回路で最も一般的に使用される部品です。電流制限部品です。抵抗器は電流に対して抵抗作用を持ちます。抵抗器の抵抗値を変更することで、接続されたブランチに流れる電流を制御でき、それによって電子機器内のさまざまな部品が定格電流で安定して動作することを保証します。一般的な抵抗器には、サーミスタ、バリスタ、分圧抵抗器、カラーリング抵抗器、電力抵抗器、フォトレジスタなどがあります。抵抗器は通常、回路図では記号(ギザギザの線)で表されるか、文字Rで標識され、抵抗値はオーム(Ω)で測定されます。 コンデンサ 電子工学において、コンデンサは特定の電圧下で電荷を蓄積します。この蓄積能力は静電容量と呼ばれ、Cで表され、単位......
基本的なブリッジ回路
重要なポイント 基本原理:ブリッジ回路(ホイートストンブリッジ、ケルビンブリッジ、Hブリッジなど)は、高精度の測定と電力制御を可能にします。 アプリケーション:センサ信号調整、AC/DC整流器、モータドライバに不可欠です。 JLCPCB最適化:JLCPCBの3/3 milトレース、4層スタックアップ、High-TG FR-4で回路の安定性を最大化します。 ブリッジ回路は入力電圧を2つの経路に分割し、異なるブランチ間の電圧を比較して出力を提供します。これらの回路は、電気的特性の比較、平衡、または測定における精度と汎用性の高さから広く評価されています。これらの回路は、センシング、キャリブレーション、さらにはフィルタリングにも応用されています。測定用途に応じて、4つの抵抗性、容量性、または誘導性素子を四辺形(ブリッジ状)構造に配置した組み合わせで構成されています。ブリッジ回路はH字型またはダイヤモンド型の回路図で描かれることがありますが、ダイヤモンド構成の方がより一般的です。 ブリッジ回路に電力を供給する電圧源は励起源と呼ばれます。この電源は、ブリッジ回路の用途に応じてDCまたはACの場合があります。1......
回路基板設計の進化
JLCPCBのブログへようこそ。ここでは、PCB設計、製造、組み立ての魅力的な世界を深く掘り下げていきます。回路基板は、シンプルな単層設計から複雑で多用途な多層基板へと目覚ましい進化を遂げてきました。本日は、回路基板設計の進化の旅を詳しく見ていき、シンプルな単層基板から複雑で多用途な多層基板への変革をたどります。回路基板設計の進化を推進してきた歴史、利点、進歩を一緒に探求しましょう。 謙虚な始まりから: 回路基板は誕生以来、長い道のりを歩んできました。初期の頃は、単層基板が一般的でした。これらの基板は、通常銅である導電性材料の単一層を絶縁基板にラミネートしたものでした。部品は基板の片面にはんだ付けされ、もう片面のトレースが必要な相互接続を提供しました。基本的な電子機器には効果的でしたが、単層基板には限界がありました。 単層基板は、部品点数が少なく要求の厳しくないよりシンプルな電子デバイスに適していました。しかし、技術が進歩し、より複雑な電子システムへの需要が高まるにつれて、より高い接続性と機能性へのニーズが多層基板の開発につながりました。 多層基板の登場: 多層基板はPCB設計の分野に革命をもたら......
現代のエレクトロニクスにおける2層PCBの役割
はじめに 2層PCB基板は、消費者向けデバイスから産業機械まで、変化し続けるエレクトロニクスの世界において、幅広い製品の基本的な部品となっています。2層PCBは両面PCBとも呼ばれ、基板の両面を使用することで、回路設計者が小さな面積により多くの機能を詰め込むことを可能にします。この設計上の改善は、コスト効率を維持しながら、高性能回路を実現する上で重要な役割を果たしています。本記事では、2層PCB基板とは何か、その利点、一般的な用途、および設計と製造のベストプラクティスについて説明します。 2層PCB基板とは何か? 両面PCB、つまり2層PCBは、上面と下面の2つの導電性銅層で構成されています。単層PCBよりも両面に部品と導電性トレースを配置できるため、複雑な回路設計が可能になります。この基板は、中程度の複雑さを必要とするが、多層基板の高コストと複雑さを必要としないアプリケーションに最適です。層間で信号を伝送することができ、それによって2つの層のトレースを接続します。 2層PCB基板の構造 2層PCBは、それぞれ特定の用途を持つ複数の層が積み重ねられて構築されています: 基板(基材): これは基板の......
プリント基板の起源:時を遡る
プリント基板(PCB)は、多くの画期的な発明と同様に、歴史的な進歩の基盤の上に築かれました。140年以上前、1880年から1900年の間に、電気の普及が日常生活を一変させ、従来の燃料に取って代わり、家庭に電力を供給しました。この時期の電磁気学とモーター関連の主要な革新が、PCBと電子機器製造におけるその役割の基礎を築きました。詳細についてはPCB製造については、PCB製造プロセスに関する最新の記事をご覧ください。この時代の注目すべき発明には以下が含まれます: トーマス・エジソン:白熱電球(1879年) ニコラ・テスラ:モーター(1888年)と交流電源(1895年) アレクサンダー・グラハム・ベル:電話(1876年) コダック:最初のカメラ(1884年) ハーマン・ホレリス:集計機(1890年)、IBMにつながる PCBはその後登場しましたが、その発展はこの変革の時代の技術的進歩に大きく負っています。現代の形のPCBは1960年代から存在しており、電卓、キャッシュレジスター、その他の電気回路を備えた簡単なデバイスの部品として使用されていました。 初期の始まり:PCB以前の時代 PCB以前は、電子回路......
電子システムにおけるAC回路基板の重要性
AC回路基板は、現代の電気システムにおいて重要な部分です。多くのコンピュータデバイスにおいて、交流(AC)を制御し分配します。これらの基板の目的は、物事をスムーズに稼働させ、エネルギーを節約する方法で高電圧の活動を処理することです。この記事では、AC回路基板の重要性、その部品、用途、およびこれらの基板を設計する重要な理由について説明します。さらに、適切なレイアウトと部品の選択が、電子デバイスの動作を改善し、安全にする方法についても議論します。 AC回路基板とは何か? AC回路基板はプリント回路基板(PCB)であり、正弦波波形で交流を動作させます。AC回路基板は電流の周期的な反転を処理できなければなりませんが、直流(DC)基板は一方向に流れる電流のみを処理できます。電圧変化を処理し、システムの整合性を維持するには、特別な設計要素が必要です。これらの基板は、電源、モーターコントローラー、照明システムなど、電力の変換と分配が重要な場所で非常に重要です。 AC回路基板は、ノイズ障害や熱損失を防ぎながら、電気が効率的に分配されることを保証します。これらの基板上に部品と配線を慎重に配置することで、ACシステム......