This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

基本的なブリッジ回路

初出公開日 Sep 20, 2026, 更新日 Sep 20, 2026

2 min

目次
  • ブリッジ回路のための高精度PCB設計の考慮事項
  • 基本的なブリッジ回路に関するFAQ
  • 結論

重要なポイント

  • 基本原理:ブリッジ回路(ホイートストンブリッジ、ケルビンブリッジ、Hブリッジなど)は、高精度の測定と電力制御を可能にします。  
  • アプリケーション:センサ信号調整、AC/DC整流器、モータドライバに不可欠です。    
  • JLCPCB最適化:JLCPCBの3/3 milトレース、4層スタックアップ、High-TG FR-4で回路の安定性を最大化します。

ブリッジ回路は入力電圧を2つの経路に分割し、異なるブランチ間の電圧を比較して出力を提供します。これらの回路は、電気的特性の比較、平衡、または測定における精度と汎用性の高さから広く評価されています。これらの回路は、センシング、キャリブレーション、さらにはフィルタリングにも応用されています。測定用途に応じて、4つの抵抗性、容量性、または誘導性素子を四辺形(ブリッジ状)構造に配置した組み合わせで構成されています。ブリッジ回路はH字型またはダイヤモンド型の回路図で描かれることがありますが、ダイヤモンド構成の方がより一般的です。

ブリッジ回路に電力を供給する電圧源は励起源と呼ばれます。この電源は、ブリッジ回路の用途に応じてDCまたはACの場合があります。19世紀初頭にサミュエル・ハンター・クリスティによって最初に発明されたブリッジ回路は、未知の電気抵抗の測定から今日の高度なセンサの実現まで、技術進歩において極めて重要な役割を果たしてきました。ブリッジ回路は実験室と産業界の両方で広く使用されており、これらの回路は電気工学の基本原理の証です。ブリッジ回路の理解を深めていきましょう。ブリッジが他のコンポーネントとともに回路図でどのように実装されているかをご覧ください。

基本的なブリッジ回路の種類:

ブリッジ回路は何世代にもわたって電気測定技術の最前線にあり続けています。その精度と汎用性は広く認められており、さまざまなトポロジーが特定の測定ニーズに対応しています。以下は、現代のエレクトロニクスで広く使用されているブリッジ回路のトップ10の概要です:

1. ホイートストンブリッジ:

このブリッジは基本的に4つの抵抗のダイヤモンド構成であり、未知の抵抗を測定するために使用されます。平衡状態では、隣接する2つの抵抗の比が他の2つの比と等しくなり、未知の抵抗を決定できます。このようにして、3つの抵抗値が既知であれば、4番目の未知の抵抗値を求めることができます。実験室での正確な抵抗測定や、物理パラメータに基づいて抵抗が変化するセンサを使用する産業で広く使用されています。

Wheatstone Bridge

機械的測定用のストレインゲージや温度測定用の抵抗温度計に応用されています。例えば:機械構造物に取り付けられたストレインゲージは、抵抗を変化させることで変形を検出します。ホイートストンブリッジはこの抵抗変化を測定可能な電圧に変換します。

2. ケルビンブリッジ:

ホイートストンブリッジと同様に、ケルビンブリッジは低抵抗(通常1Ω以下)を卓越した精度で測定するために特別に設計されています。4端子(ケルビン)センシング構成を採用することで、リード線と接触抵抗による誤差を排除します。

PCBレイアウトとJLCPCB製造のヒント: PCB上にケルビンセンシングブリッジを実装する場合、トレース抵抗が測定結果を容易に歪める可能性があります(1 oz銅の薄いトレースは約0.5 mΩ/sqの抵抗)。設計者は、電流シャントまたはセンシングコンポーネントから直接、別々のフォース(電流)ラインとセンス(電圧)ラインを配線する必要があります。JLCPCBの精密PCB製造は、最小 トレース幅/間隔3/3 mil(0.075mm)、外層銅厚最大2 ozをサポートし、高精度ケルビンブリッジ設計のための低熱ノイズと厳密な寄生制御を保証します。

Kelvin Bridge

3. マクスウェルブリッジ:

未知のインダクタンスの測定に使用されます。ジェームズ・C・マクスウェルによって考案されたこのブリッジは、既知のキャパシタンスと抵抗を使用して未知のインダクタンスを評価することを専門としています。ブリッジは、検出器がゼロを示すまで抵抗とキャパシタンスを変化させることで平衡されます。特に、1から10の範囲の中程度の品質係数を持つインダクタの測定に適しています。

Maxwell Bridge

4. ヘイブリッジ:

ヘイブリッジはマクスウェルブリッジの改良版であり、より正確なインダクタンス測定、特にインダクタの品質係数が高い場合に特化して設計されています。このブリッジは、高品質係数のインダクタ、通常10を超えるものに最適です。

Hay Bridge

5. シェーリングブリッジ:

未知のキャパシタンスと誘電体損失の測定に使用されます。シェーリングブリッジは高周波アプリケーションに不可欠です。一般的な構成では、既知のコンデンサと抵抗が一方のアームに直列に接続され、未知のコンデンサとその並列抵抗が別のアームに配置されます。この配置は、コンデンサ製造における品質チェックや、実験室での精密なキャパシタンス測定に広く使用されています。

Schering Bridge

6. ACブリッジ:

インダクタンス、キャパシタンス、インピーダンスなどの複雑な量の測定に使用されます。交流で動作し、高周波アプリケーションに不可欠です。

例えば:ウィーンブリッジ回路は、周波数と抵抗の観点からキャパシタンスを正確に測定するために使用されます。また、可聴周波数の測定にも使用されます。一方のレッグのインピーダンス比が他方のレッグの比と一致すると平衡します。

7. ダイオードブリッジ:

ダイオードブリッジ(またはブリッジ整流器)は、ブリッジトポロジーに4つのダイオードを使用して交流(AC)を直流(DC)に変換し、入力AC極性に関係なく単一の出力極性を維持します。アクティブダイオードペアは連続順方向電流下で熱を発生するため、実際のAC/DC電源レイアウトでは、コンポーネントパッド周辺の効果的な 熱管理が必要です。より広い銅ベタ、サーマルビアアレイ、またはJLCPCBの2 oz厚銅およびアルミニウム基板を活用した設計は、低い動作温度を維持し、長期的な回路信頼性を向上させるのに役立ちます。

Diode Bridge

8. Hブリッジ:

Hブリッジ回路は、4つのスイッチング素子(MOSFETやBJTなど)を使用して負荷を通る電流方向を反転させ、DCモータやインバータの双方向速度と方向制御を精密に実現します。Hブリッジの高周波PWMスイッチングは、浮遊ループインダクタンスにより深刻な電圧スパイクと電磁干渉(EMI)を発生させる可能性があります。これを軽減するために、PCB設計者はスイッチング素子とデカップリングコンデンサ間の電流ループ面積を最小化する必要があります。これは、低インピーダンスの電流戻り経路のために専用の内部グランドプレーンを備えたJLCPCB 4層スタックアップを使用することで容易に最適化できます。

H Bridge

9. フォンタナブリッジ:

フォンタナブリッジは、抵抗ブリッジとオペアンプを統合して広周波数帯域の電圧-電流変換器を構築し、広い周波数範囲にわたってインピーダンス平衡を維持するアクティブ回路です。高周波アクティブブリッジは浮遊寄生容量に極めて敏感であるため、オペアンプの不安定性を防ぐために、対称的な信号配線と短いトレース長を維持することが不可欠です。JLCPCBを通じて精密な3/3 milトレース/スペース配線とENIG(無電解ニッケル金メッキ)表面処理を実装することで、高精度アクティブブリッジ設計のための厳密な物理的マッチングと平坦なパッド表面平坦性を確保します。

Fontana Bridge

コンデンサのテストとキャリブレーションに一般的に使用され、高い感度と信頼性を提供します。この回路の設計により、高精度測定と低損失コンデンサテストの両方を処理できます。その汎用性により、高度なエレクトロニクステストにおいて貴重なツールとなっています。

10. キャリー・フォスター�ブリッジ:

キャリー・フォスターブリッジ回路は、2つの大きな抵抗間の微小な差を測定して低抵抗を計算するために使用されます。特に、ワイヤやコンポーネントの未知の抵抗を既知の標準抵抗と比較して決定するのに有用です。この回路は、ヌル法でブリッジを平衡させることで精度を実現し、セットアップ内のワイヤ抵抗による誤差を排除します。

Carey Foster Bridge

総じて、これらのブリッジ回路は電気工学における精密測定の重要性を強調しており、それぞれが多様なアプリケーションに対応する独自の目的を果たしています。

ブリッジ回路が重要な理由は?

ブリッジ回路は、平衡時に外部の影響を無効にすることで卓越した精度を提供します。その利点は以下の通りです:

1. 測定の精度: 実験室および産業アプリケーションに不可欠です。

2. ダイナミックレンジ: 低い電気的特性と高い電気的特性の両方を処理できます。

3. 柔軟性: コンポーネントを調整することで、ブリッジ回路は異なるパラメータを測定できます。

4. シンプルさ: その効果にもかかわらず、設計は straightforward で適応が容易です。

ブリッジ回路のアプリケーション

ブリッジ回路はエレクトロニクスにおいて幅広いアプリケーションを持っています:

  • センシングと計装:ストレインゲージ、サーミスタ、圧電センサに使用されます。
  • 電気テスト: キャパシタンスと抵抗のキャリブレーション。
  • 信号調整: フィルタリングと信号比較。
  • AC/DC変換: 交流を直流に変換する整流器に使用されます。
  • インダクタとコンデンサのテスト: マクスウェルやシェーリングなどのブリッジは実験室で広く使用されています。

ブリッジ回路のための高精度PCB設計の考慮事項

高精度ブリッジ回路の設計は、回路図の方程式だけにとどまりません。物理的なPCBレイアウトは、寄生干渉、熱ドリフト、信号劣化を排除する上で重要な役割を果たします。JLCPCBの製造能力に沿った主要なレイアウトガイドラインは以下の通りです:

1. 熱対称性とゼーベック効果:

ホイートストンストレインゲージブリッジでは、抵抗間の不均一な熱分布が熱電電圧(ゼーベック効果)を誘発します。抵抗は対称的な銅ベタパターンで熱的に近接して配置する必要があります。JLCPCBのHigh-TG FR-4材料(TG170)を活用することで、熱膨張と抵抗温度係数(TCR)ドリフトを最小化できます。

2. 差動配線と制御インピーダンス:

ACブリッジ(マクスウェルやシェーリングブリッジなど)では、トレース間の寄生容量が高周波でブリッジを不平衡にする可能性があります。差動信号ペア($V_{out}$)は、一致したトレース長で対称的に配線する必要があります。JLCPCBは無料のインピーダンス制御計算と厳密な製造公差(±10%インピーダンス制御)を提供し、信号忠実度を確保します。

3. コンパクトセンサノード向けのHDI技術とVia-in-Pad:

現代のセンサブリッジは小型化された信号チェーンを必要とします。JLCPCB高密度相互接続(HDI)技術とレーザードリルマイクロビア(最小ビア径0.1mm)およびVia-in-Pad(POFV)プロセスを使用することで、エンジニアははんだウィッキングの問題なくグランドプレーンビア上に精密な0201/0402ブリッジ抵抗を直接配置でき、ループインダクタンスを大幅に削減できます。

表:精密ブリッジ回路レイアウト要件 vs. JLCPCB製造能力

ブリッジ回路設計要件主要な影響要因JLCPCBプロセス能力
ケルビン4線センシングフォースラインとセンスライン間の寄生抵抗の分離3/3 mil(0.075 mm)最小線幅/間隔、外層銅厚最大2 oz
高周波ACブリッジインピーダンスマッチング寄生容量とインダクタンスによる不平衡1+N+1 / 2+N+2 HDI構造をサポート、多層制御インピーダンス公差±10%以内
熱ドリフトとゼーベック効果の制御基板の熱膨張係数(CTE)と不均一な熱分布High-TG FR-4(TG170)および優れた熱放散性を持つアルミニウム基板
マイクロコンポーネント(0201/0402)の精密SMTアセンブリパッド平坦性とビアのはんだウィッキングENIG(無電解ニッケル金メッキ)表面処理、Via-in-Pad(POFV)と樹脂充填&銅キャッピング


PCBのアイデアを形にしませんか?

信頼できる業界リーダーの専門的なファブリケーション、アセンブリ、コンポーネントサービスで、設計を実際のハードウェアに変えましょう。
ファイルをアップロードし、オプションを選択して、テスト準備完了、出荷準備完了、スケール準備完了のボードを入手してください。無料見積もりを取得 >

基本的なブリッジ回路に関するFAQ

Q: ホイートストンブリッジとケルビンブリッジの主な違いは何ですか?

どちらも抵抗を測定しますが、ホイートストンブリッジは中程度から高い抵抗値用に設計されています。ケルビンブリッジは、4端子(ケルビン)センシング構成を使用して、リード線と接触抵抗による誤差を排除することで、低抵抗(1Ω以下)を測定するために特化しています。

Q: PCBの熱管理はホイートストンストレインゲージの精度にどのように影響しますか?

ブリッジ抵抗間の温度勾配は、抵抗温度係数(TCR)ドリフトと不要な熱電電圧(ゼーベック効果)により抵抗の不平衡を引き起こします。抵抗を熱対称に配置し、High-TG FR-4材料(JLCPCBのTG170など)を使用することで、熱による測定誤差を最小化できます。

Q: Hブリッジモータドライバ回路に4層PCBスタックアップが推奨されるのはなぜですか?

Hブリッジの高周波スイッチングは、浮遊ループインダクタンスとEMIノイズを発生させます。専用の内部グランドプレーンを備えた4層PCBスタックアップは、短く低インピーダンスの電流戻り経路を提供し、電圧リンギングとEMIを大幅に削減します。

Q: JLCPCBは高周波ACブリッジ設計のインピーダンス制御に対応できますか?

はい。高周波ACブリッジ(マクスウェルやシェーリングブリッジなど)は、精密な差動信号ペアのインピーダンスマッチングが必要です。JLCPCBは無料のインピーダンス計算ツールと、多層スタックアップおよびHDI構造にわたる厳密な製造公差(±10%)を提供しています。

Q: マイクロSMDコンポーネントを使用した精密ブリッジ回路に最適な表面処理はどれですか?

ENIG(無電解ニッケル金メッキ)が理想的です。高密度オペアンプと厳密な公差(0.1%)のSMD抵抗の精密はんだ付けに平坦で同一平面の表面を提供し、SMTアセンブリ中の傾きやトゥームストーン現象を防ぎます。

結論

ブリッジ回路は、エレクトロニクスにおける精密測定と信号処理の backbone を形成しています。抵抗測定用のホイートストンブリッジからキャパシタンステスト用のシェーリングブリッジまで、その多様性と有用性は比類がありません。ブリッジ回路の基礎を理解することで、エンジニアや技術者はさまざまな分野で正確で信頼性の高いシステムを実装できます。学生、ホビイスト、プロフェッショナルのいずれであっても、ブリッジ回路を習得することはエレクトロニクスの世界を探求する上で不可欠なステップです。

学び続ける