This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

プリント基板の起源:時を遡る

初出公開日 Sep 20, 2026, 更新日 Sep 20, 2026

1 min

プリント基板(PCB)は、多くの画期的な発明と同様に、歴史的な進歩の基盤の上に築かれました。140年以上前、1880年から1900年の間に、電気の普及が日常生活を一変させ、従来の燃料に取って代わり、家庭に電力を供給しました。この時期の電磁気学とモーター関連の主要な革新が、PCBと電子機器製造におけるその役割の基礎を築きました。詳細についてはPCB製造については、PCB製造プロセスに関する最新の記事をご覧ください。この時代の注目すべき発明には以下が含まれます:

  • トーマス・エジソン:白熱電球(1879年)
  • ニコラ・テスラ:モーター(1888年)と交流電源(1895年)
  • アレクサンダー・グラハム・ベル:電話(1876年)
  • コダック:最初のカメラ(1884年)
  • ハーマン・ホレリス:集計機(1890年)、IBMにつながる

PCBはその後登場しましたが、その発展はこの変革の時代の技術的進歩に大きく負っています。現代の形のPCBは1960年代から存在しており、電卓、キャッシュレジスター、その他の電気回路を備えた簡単なデバイスの部品として使用されていました。

初期の始まり:PCB以前の時代

PCB以前は、電子回路はポイントツーポイント配線を使用して組み立てられていました。部品は端子ストリップやボードにはんだ付けされ、かさばり、壊れやすく、信頼性の低い設計になっていました。20世紀初頭の回路の複雑化により、より堅牢で効率的なソリューションが求められました。

過去80年間の発展:

プリント基板(PCB)は、無数の電子機器やコンピュータシステムに不可欠な部品です

  • 1950年代〜1960年代:多層PCBとスルーホールメッキの導入により、よりコンパクトな設計が可能になりました。
  • 1970年代:コンピュータ支援設計(CAD)がPCB設計に革命をもたらし、精度と効率が向上しました。
  • 1980年代:表面実装技術(SMT)により、より小さな部品と高い実装密度が可能になりました。

その現代的な設計は1960年代に遡り、当初は電卓、キャッシュレジスター、その他の基本的な電子機器に見られました。1970年代には、PCBはデジタル腕時計や世界初のビデオゲームやパーソナルコンピュータの一部に登場し始めました。1980年代までに、PCBは目覚ましラジオ、ビデオカセットレコーダー、Atariゲームコンソール、CDおよびレーザーディスクプレーヤー、コードレス電話に搭載されました。1990年代には、ますます高度化・小型化されたPCBが、デスクトップコンピュータやスキャナー、プリンターなどの周辺機器の普及を支えました。

1990年代後半以降、技術の急速な進化により、より小型で高性能なPCBが実現しました。スマートフォンのような現代のデバイスはこの傾向を象徴しており、コンパクトな設計と強化された耐久性と機能性を提供しています。今日のPCBは、フレキシブル基板、高周波設計、PTFEやセラミックスなどの先進材料を特徴とし、IoTから航空宇宙まで多様な産業に対応しています。3DプリンティングやAI支援設計などの革新が限界を押し広げ続けています。

なぜPCBなのか?

プリント基板(PCB)は現代のエレクトロニクスの基盤であり、部品を接続するためのコンパクトで信頼性の高いプラットフォームを提供します。複雑な配線を導電性パスに置き換えることで、効率的な信号と電力の伝送を確保します。PCBは小型化を支援し、機械的安定性を提供し、高速アプリケーションを可能にし、単純なガジェットから高度なシステムまですべてに不可欠です。その耐久性とコスト効率の高さが、その重要性をさらに強調しています。

時間の経過とともに、技術とPCB設計の進化は驚くべきものでした。電卓には30個のトランジスタが搭載されているかもしれませんが、現代のマザーボードは単一チップ上に100万個以上のトランジスタを統合しています。この進歩は、PCB製造における主要なトレンドを反映しています:

  • より小さな部品での機能向上: ICやマイクロプロセッサなど、より小さな部品により多くの機能を統合すること。
  • 受動部品の小型化: 抵抗やコンデンサなどの受動部品を微細なスケールに縮小すること。
  • より高い部品密度と複雑性: ボード上の部品の密度と複雑性を高めること。

これらの進歩は、より高速でより機能的なデバイスへの需要の高まりによって推進されており、高速エレクトロニクスからリアルなビデオゲームまですべてに反映され、革新の速いペースを示しています。

ポール・アイスラーの物語とPCBの誕生

PCBの概念は1903年にドイツの発明家アルバート・ハンソンによって最初に特許が取得され、絶縁ボードにラミネートされた平らな箔導体が記述されていました。彼のアイデアは時代を先取りしていましたが、PCBが実用的になったのは1943年のことでした。決定的な瞬間は1943年、オーストリアの技術者ポール・アイスラーがラジオセットの開発中に最初の実用的なPCBを開発したときに訪れました。第二次世界大戦中、米軍はコンパクトで信頼性の高いラジオシステムにPCBを採用し、広く使用されるきっかけとなりました。プリント基板(PCB)はおそらく20世紀で最も重要な発明の一つです。プリント基板の知的父はポール・アイスラーでした。

アイスラーがPCBのアイデアを得た方法

当時のラジオの構造は、真空管、抵抗、コイルを使用し、それらは個別のワイヤーで接続されていました。当時のラジオには絡み合ったワイヤーの塊が作られ、複雑で追いにくいものでした。一方、アイスラーは一つのレベルにきれいな導体ラインのシステムを望んでいました。印刷可能なもの、大量生産プロセスの基盤となるものを。

工学を学んだアイスラーは、学生時代に雑誌の編集者として働いていました。その当時から、紙への印刷は、新聞の大量生産以上のことを可能にするはずだというアイデアを彼に与えました。アイスラーは精力的に実験し、1936年に最初の特許を登録しました。これは彼の主要特許の前身であり、最初の真のプリント基板を記述したものです。彼はそのアイデアを英国のラジオメーカーに提示しましたが、彼らの意見ではワイヤーの接続の方が安価で柔軟であるため、彼と彼のアイデアは拒否されました。

ストロングへの権利譲渡

1939年、戦争の開始時に、アイスラーは裕福な印刷会社のオーナーであるハロルド・V・ストロングという支持者を見つけました。アイスラーのプリント基板の概念の可能性を認識したストロングは、紙不足に直面していた苦境の印刷業界から、活況の武器産業への転換の機会を見出しました。タクシーに乗っている間に、アイスラーは自信を持って契約に署名し、彼の発明の権利をわずか1英ポンドでストロングに譲渡しました。

PCBがどのように大量製造されたか:

この発明の軍事的可能性は明らかでしたが、英国国防省はその使用に反対しました。その結果、英国の民間企業はそれをさらに開発しようとしませんでした。対照的に、アメリカ人は異なるアプローチを取りました。英国はしばしば彼らの発明をアメリカ標準局に報告し、そこでプリント基板が防空砲弾の近接信管として使用するために開発されました。この革新により、エレクトロニクスを低コストで大量に生産することが可能になりました。

PCBの一般公開:

1948年、軍以外の一般の人々もプリント回路のアイデアを知りました。プリント基板の勝利の行進が始まりました。特に、当時はんだウェーブによる大量はんだ付けの原理が開発されたからです。これは、エレクトロニクスの低コスト大量生産のもう一つの重要な前提条件でした。

アイスラーの発明は彼に大きな成功をもたらすことはなく、ハロルド・V・ストロングも当初予想していた経済的利益を達成することはできませんでした。ストロングの会社、テクノグラフは、プリント基板のライセンス販売に注力しました。アイスラーは取締役を務めていましたが、プリント基板の独占が確立されることはなかったため、彼が裕福になることはありませんでした。

今日、世界中で無数のプリント基板が生産されています。それらはますます小さくなっていますが、プリント基板なしでは現代の電子機器の大量生産は考えられません。

PCBの人気

米軍が最初にPCB技術を適用しました。アイスラーが発明したPCBは軍に承認され、第二次世界大戦中に軍用ラジオに使用されたからです。米国と英国は協力して回路基板を開発し、その技術は戦争中に軍事兵器に使用されました。アメリカのエレクトロニクス産業は1950年代にプリント基板の概念を受け入れ、急速にその開発を進めました。1950年代半ばまでに、この革新はヨーロッパに戻り、ドイツの企業が1957年に生産を開始しました。

米国は1956年にPCB技術を公式に認め、米陸軍は「回路組立プロセス」の最初の特許を公開しました。PCBメーカーはそれ以来、銅トレースで電子機器を固定し、部品間の電気的接続を行うための様々な組立技術を開発してきました。

アイスラーは35年間PCBの発明者として認められなかった

当初テクノグラフの取締役に留まっていたアイスラーは、同じ年に会社を去りました。彼は経済的成功の欠如についてはあまり気にしていませんでしたが、世紀で最も影響力のある発明の一つの創造者として当然の評価を受けられなかったことを深く後悔していました。

アイスラーがプリント基板の発明者として公式に認められたのは1971年のことでした。1992年、10月26日にロンドン郊外で85歳で亡くなる直前に、電気技術者協会は彼にナフィールド銀メダルを授与しました。

アイスラーの他の発明

世界的に有名なプリント回路の発明に加えて、ポール・アイスラーは電気工学のための他の重要な製品を発明しました。とりわけ、彼は電気ヒューズ、多層材料、箔電池の特許を出願しました。

プリント回路がなければ、携帯電話で通信したり、テレビを受信したり、コンピュータで遊んだり、インターネットを閲覧したりすることはできませんでした。安価で手頃な電子機器は、ポール・アイスラーの発明のおかげで今利用可能です。

環境への転換

家電製品の普及に伴い、PCB製造を取り巻く環境問題への懸念から、RoHS(有害物質使用制限)準拠の採用につながりました。これにより、より安全な材料と持続可能な生産慣行が確保されました。そして、メーカーからこれらのPCBボードを注文するには特定のファイル形式が必要です。PCBファイル形式の詳細については、最新のブログをご覧ください。

結論:

歴史上の他の多くの偉大な発明と同様に、今日私たちが知っているプリント基板(PCB)は、歴史を通じた進歩の基盤の上に築かれました。私たちの小さな世界では、PCBの歴史を140年以上前に遡ることができます。その初歩的な起源から今日の最先端の設計まで、PCBは現代のエレクトロニクスの礎であり続け、あらゆる革新で未来を形作っています。この記事で取り上げた内容は完全な歴史ではなく、PCBを今日の姿に変えた画期的な瞬間です。

学び続ける