現代のエレクトロニクスにおける2層PCBボードの役割
1 min
はじめに
2層PCBボードは、民生機器から産業機械まで、変化するエレクトロニクスの世界で幅広い製品の基本的な部分となっています。2層PCBは、両面PCBとも呼ばれ、回路設計者は、ボードの両面を使用することにより、小さな領域に多くの機能をパックすることができます。この設計改善は、コスト効率を維持しながら高性能回路を実現する上で重要な役割を果たします。この記事では、2層PCBボードとは何か、その利点、一般的な用途、設計と製造のベストプラクティスについて説明します。
2層PCBボードとは?
両面PCB、または2層PCBは、2つの導電性銅層で構成されています。単層PCBよりも両面に部品や導電性トレースを配置できるため、複雑な回路設計が可能になります。この基板は、中程度の複雑さを必要としながらも、多層基板のような高い費用と複雑さを必要としないアプリケーションに最適です。2層基板は層間を信号が行き来できるため、2層基板上のトレースをリンクさせることができます。
2層PCBボードの構造
2レイヤーPCBは、いくつかのレイヤーを積み重ねたもので、それぞれが特定の用途に使用されます:
サブストレート(基材):
基板(基材):通常グラスファイバー(FR4)で構成される基板の機械的支持と絶縁ツール。
銅層
銅層をエッチングして回路経路を形成し、電流を流して信号を伝達する。
ソルダーマスク
ソルダーマスクは銅トレースを覆い、短絡を避け、環境要因を保護します。
シルクスクリーン
最上層のシルクスクリーンは、部品ラベル、シンボル、その他の識別子を印刷し、組み立てやトラブルシューティングをサポートします。
2層PCBボードを使用する利点
2層PCBは、様々な用途のための一般的な選択肢で大きな利点があります:
設計の柔軟性の向上
PCBの両面を使用することで、より複雑な回路配線が可能になるため、小型設計のパフォーマンスが向上します。
回路密度の向上
2層基板は、単層PCBよりも回路密度が向上するため、より小さなフットプリントでより多くの部品を搭載することができます。
費用対効果
費用対効果:2層PCBは多層PCBよりもリーズナブルな価格です。
製造の容易さ
2層PCBは多層PCBより製造工程が複雑でないため、短納期、低コストが実現できます。
2層PCBボードの用途
2層PCBは、柔軟性があり、バランスよく動作するため、多くの異なる分野で広く使用されています。その多様な用途の一部をご紹介します:
民生用電子機器
2層PCBは一般的に使用されている タブレット、スマートウォッチ、携帯電話などのデバイスでは、性能とコストのバランスを取るために使用されることがあります。
自動車システム
2層PCBは、制御モジュールからエンターテイメントシステムまで、現代の自動車エレクトロニクスにおいて重要な役割を果たしています。
産業用制御機器
2層基板は、センサー、モーターコントローラー、オートメーションシステムなどの産業制御のような困難な状況で信頼性の高い性能を発揮するために重要です。
医療機器
2層PCBは携帯医療機器や診断機器に使用され、小型で強力な性能を発揮します。
2層PCBと多層PCBの比較
2層PCBと多層PCBを選択する際には、トレードオフを理解することが重要です。
コストと複雑さ
2層PCBは、スペースが重要な考慮事項であり、多層基板への需要がある場合、非常に複雑な回路ですが、より手頃な価格と製造が簡単です。
シグナルインテグリティ
多層基板は、電源プレーンとグランドプレーンが異なるため、シグナルインテグリティの管理がしやすく、高周波アプリケーションに適しています。
設計の柔軟性
2層PCBは中程度の設計には十分な柔軟性を提供しますが、より複雑なアプリケーションには多層基板が提供する余分な層が必要になる場合があります。
6PCB 2層PCBレイアウトのヒント
2層PCB基板の性能を最適化するには、適切なレイアウトと設計が不可欠です。これらは考慮すべき重要な要素です:
部品の配置
コンポーネントは論理的に配置し、最初に電源、次に重要な信号経路を基準にします。これにより、信号の干渉が少なくなり、効果的な配線が保証されます。
ビアマネージメント
トップレイヤーとボトムレイヤーは、マネジメント・ビアで接続される。構造的完全性を維持し、信号損失を避けるには、適切なビア配置が重要です。
グランドプレーン設計
一層の連続グランドプレーン設計は、電磁干渉(EMI)の低減とシグナルインテグリティの向上に役立ちます。
トレース幅と間隔
トレースの長さと間隔を一定に保つことで、電流ニーズを満たし、連続するトレース間のクロストークを回避することができます。
72層PCBの製造プロセス
2層PCBの製造は様々なフェーズで構成されています:
設計とレイアウト
まず、設計とレイアウトは、CADツールを使用して、回路図とレイアウトを作成します。PCBはこのデジタル設計をテンプレートとします。
写真製版
フォトエングレービングでパターンを銅層に転写し、エッチングで余分な銅を取り除き、回路ラインを露出させます。
穴あけとビア形成
ビア形成でトップ層とボトム層をつなぐビアを形成するために穴をあける。
ソルダーマスクの塗布
回路を保護し、はんだ付けエリアを定義するためにソルダーマスクを塗布します。
シルクスクリーン印刷
シルクスクリーン印刷は、部品ラベルやその他の識別情報を基板に印刷するために使用されます。
組み立てとテスト
コンポーネントはボードにはんだ付けされ、信頼性と機能性を保証するために広範囲にテストされます。
正しい2層PCBボードの選択
2層PCBを選択するには、複数の側面を考慮する必要があります:
材料の選択
アプリケーションの機械的および熱的ニーズに合わせて、適切な基板材料(通常はFR4)を選択します。
銅の厚さ
オーバーヒートすることなく、予想される電流負荷を管理するのに十分な厚さの銅層を確認してください。
部品密度
部品が所定の面積に収まりながら許容できる電気的性能を維持することを保証するために、部品の数とサイズを考慮してください。
環境条件
温度、湿度、汚染にさらされる可能性などの要素を考慮して、ボードの保護層を選択する。
結論
2層PCBボードは、複雑さ、コスト、性能の完璧なバランスなど、幅広い電気的用途に適切な選択肢を提供する。エレクトロニクス分野でのその重要な性質は、より多くの密度と設計の柔軟性を備えた控えめな回路設計をサポートする能力から来ている。小型で効果的なPCBに対する需要は、技術の発展とともに高まり続けるだろう。2層基板は、最新のデバイスを作る上で常に柱となります。
2層PCBボードの目的、利点、ベストプラクティスを理解することは、設計者やメーカーが信頼性とパフォーマンスを向上させるために製品を最大限に活用するのに役立ちます。両面PCBは、民生用電子機器、自動車システム、産業用制御機器など、常に変化する電子技術革新の分野で重要な役割を担っています。
学び続ける
よく使われる電子部品トップ10ガイド
電子部品は電子技術の基本的な要素であり、電子回路の不可欠な構成要素として機能します。技術とその応用が急速に進歩するにつれて、設計プロセスで使用される部品の数は日々増加しています。電子エンジニアや愛好家にとって、一般的に使用される電子部品の特性と応用を習得することは極めて重要です。本記事では、エンジニアがよく使用する電子部品トップ10を紹介し、適切な部品の選び方についてのガイダンスを提供します。 抵抗器 回路で最も一般的に使用される部品です。電流制限部品です。抵抗器は電流に対して抵抗作用を持ちます。抵抗器の抵抗値を変更することで、接続されたブランチに流れる電流を制御でき、それによって電子機器内のさまざまな部品が定格電流で安定して動作することを保証します。一般的な抵抗器には、サーミスタ、バリスタ、分圧抵抗器、カラーリング抵抗器、電力抵抗器、フォトレジスタなどがあります。抵抗器は通常、回路図では記号(ギザギザの線)で表されるか、文字Rで標識され、抵抗値はオーム(Ω)で測定されます。 コンデンサ 電子工学において、コンデンサは特定の電圧下で電荷を蓄積します。この蓄積能力は静電容量と呼ばれ、Cで表され、単位......
基本的なブリッジ回路
重要なポイント 基本原理:ブリッジ回路(ホイートストンブリッジ、ケルビンブリッジ、Hブリッジなど)は、高精度の測定と電力制御を可能にします。 アプリケーション:センサ信号調整、AC/DC整流器、モータドライバに不可欠です。 JLCPCB最適化:JLCPCBの3/3 milトレース、4層スタックアップ、High-TG FR-4で回路の安定性を最大化します。 ブリッジ回路は入力電圧を2つの経路に分割し、異なるブランチ間の電圧を比較して出力を提供します。これらの回路は、電気的特性の比較、平衡、または測定における精度と汎用性の高さから広く評価されています。これらの回路は、センシング、キャリブレーション、さらにはフィルタリングにも応用されています。測定用途に応じて、4つの抵抗性、容量性、または誘導性素子を四辺形(ブリッジ状)構造に配置した組み合わせで構成されています。ブリッジ回路はH字型またはダイヤモンド型の回路図で描かれることがありますが、ダイヤモンド構成の方がより一般的です。 ブリッジ回路に電力を供給する電圧源は励起源と呼ばれます。この電源は、ブリッジ回路の用途に応じてDCまたはACの場合があります。1......
回路基板設計の進化
JLCPCBのブログへようこそ。ここでは、PCB設計、製造、組み立ての魅力的な世界を深く掘り下げていきます。回路基板は、シンプルな単層設計から複雑で多用途な多層基板へと目覚ましい進化を遂げてきました。本日は、回路基板設計の進化の旅を詳しく見ていき、シンプルな単層基板から複雑で多用途な多層基板への変革をたどります。回路基板設計の進化を推進してきた歴史、利点、進歩を一緒に探求しましょう。 謙虚な始まりから: 回路基板は誕生以来、長い道のりを歩んできました。初期の頃は、単層基板が一般的でした。これらの基板は、通常銅である導電性材料の単一層を絶縁基板にラミネートしたものでした。部品は基板の片面にはんだ付けされ、もう片面のトレースが必要な相互接続を提供しました。基本的な電子機器には効果的でしたが、単層基板には限界がありました。 単層基板は、部品点数が少なく要求の厳しくないよりシンプルな電子デバイスに適していました。しかし、技術が進歩し、より複雑な電子システムへの需要が高まるにつれて、より高い接続性と機能性へのニーズが多層基板の開発につながりました。 多層基板の登場: 多層基板はPCB設計の分野に革命をもたら......
現代のエレクトロニクスにおける2層PCBの役割
はじめに 2層PCB基板は、消費者向けデバイスから産業機械まで、変化し続けるエレクトロニクスの世界において、幅広い製品の基本的な部品となっています。2層PCBは両面PCBとも呼ばれ、基板の両面を使用することで、回路設計者が小さな面積により多くの機能を詰め込むことを可能にします。この設計上の改善は、コスト効率を維持しながら、高性能回路を実現する上で重要な役割を果たしています。本記事では、2層PCB基板とは何か、その利点、一般的な用途、および設計と製造のベストプラクティスについて説明します。 2層PCB基板とは何か? 両面PCB、つまり2層PCBは、上面と下面の2つの導電性銅層で構成されています。単層PCBよりも両面に部品と導電性トレースを配置できるため、複雑な回路設計が可能になります。この基板は、中程度の複雑さを必要とするが、多層基板の高コストと複雑さを必要としないアプリケーションに最適です。層間で信号を伝送することができ、それによって2つの層のトレースを接続します。 2層PCB基板の構造 2層PCBは、それぞれ特定の用途を持つ複数の層が積み重ねられて構築されています: 基板(基材): これは基板の......
プリント基板の起源:時を遡る
プリント基板(PCB)は、多くの画期的な発明と同様に、歴史的な進歩の基盤の上に築かれました。140年以上前、1880年から1900年の間に、電気の普及が日常生活を一変させ、従来の燃料に取って代わり、家庭に電力を供給しました。この時期の電磁気学とモーター関連の主要な革新が、PCBと電子機器製造におけるその役割の基礎を築きました。詳細についてはPCB製造については、PCB製造プロセスに関する最新の記事をご覧ください。この時代の注目すべき発明には以下が含まれます: トーマス・エジソン:白熱電球(1879年) ニコラ・テスラ:モーター(1888年)と交流電源(1895年) アレクサンダー・グラハム・ベル:電話(1876年) コダック:最初のカメラ(1884年) ハーマン・ホレリス:集計機(1890年)、IBMにつながる PCBはその後登場しましたが、その発展はこの変革の時代の技術的進歩に大きく負っています。現代の形のPCBは1960年代から存在しており、電卓、キャッシュレジスター、その他の電気回路を備えた簡単なデバイスの部品として使用されていました。 初期の始まり:PCB以前の時代 PCB以前は、電子回路......
電子システムにおけるAC回路基板の重要性
AC回路基板は、現代の電気システムにおいて重要な部分です。多くのコンピュータデバイスにおいて、交流(AC)を制御し分配します。これらの基板の目的は、物事をスムーズに稼働させ、エネルギーを節約する方法で高電圧の活動を処理することです。この記事では、AC回路基板の重要性、その部品、用途、およびこれらの基板を設計する重要な理由について説明します。さらに、適切なレイアウトと部品の選択が、電子デバイスの動作を改善し、安全にする方法についても議論します。 AC回路基板とは何か? AC回路基板はプリント回路基板(PCB)であり、正弦波波形で交流を動作させます。AC回路基板は電流の周期的な反転を処理できなければなりませんが、直流(DC)基板は一方向に流れる電流のみを処理できます。電圧変化を処理し、システムの整合性を維持するには、特別な設計要素が必要です。これらの基板は、電源、モーターコントローラー、照明システムなど、電力の変換と分配が重要な場所で非常に重要です。 AC回路基板は、ノイズ障害や熱損失を防ぎながら、電気が効率的に分配されることを保証します。これらの基板上に部品と配線を慎重に配置することで、ACシステム......