This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

メタルコアPCB材料:熱の真実と設計ルール

初出公開日 Jul 23, 2026, 更新日 Jul 23, 2026

2 min

目次
  • 「メタルコアPCB材料」の実際の意味
  • 信頼できる熱性能数値
  • 入手可能なメタルコアPCB材料グレード (2025年)
  • プロと焼けた基板を分ける設計ルール
  • 製造限界とコスト要因
  • MCPCB vs FR4+ヒートシンク vs セラミックの選択時
  • 結論

メタルコアPCB材料:熱の真実と設計ルール

メタルコアPCB(MCPCB)は、標準的なFR-4の代わりに金属基板を使用する特殊基板です。この金属コアは内蔵ヒートシンクとして機能し、高電力電子機器における放熱性を向上させます。基本的なスタックアップはシンプルです。

  • 上部の銅導体層。
  • 中間の薄い誘電体絶縁層。
  • 下部の厚い金属ベース。

この構造は、優れた熱拡散性と便利なグランドプレーンを提供します。しかし、その代償として、標準的なFR-4よりもはるかに重く、高価な基板になります。MCPCBは、LED照明や電源装置で広く使用されています。これは、コンポーネントから多くの熱が発生するアプリケーションです。この記事では、異なるコア金属に関するいくつかの誤解を解き、誘電体層がどのように熱の流れを実際に制御するかを強調します。最後に、実際の熱伝導率の数値を比較します。

「メタルコアPCB材料」の実際の意味

金属は基板の構造的ベースを形成し、巨大なヒートシンクとしても機能します。多くの場合1~3オンスの銅層が、上部に回路トレースを形成します。その下には、通常25~100 µmの薄い誘電体層があり、銅を金属から電気的に絶縁します。最後に、底部は金属コアであり、1.0~3.2 mmのアルミニウム板が熱を横方向に拡散させます。

アルミニウムの熱伝導率は150~235 W/mKであるのに対し、銅は380~400 W/mKです。これらの2つの金属ベースは、FR-4(0.3 W/mK)よりもはるかに速く熱を逃がすことができます。

銅コア基板は素晴らしいように聞こえますが、銅は重くて高価です。そのため、ほとんどすべてのMCPCBは代わりにアルミニウムを使用しています。スチールコアPCBは、機械的強度やEMIシールドのために存在しますが、その熱性能ははるかに劣ります。金属コアは機械的サポートを提供し、自然なグランドプレーン/シールドとして機能します。難しいのは、熱が最初に薄い誘電体絶縁層を通過しなければならないことです。そこで、なぜその誘電体層が真の熱的ボトルネックとなるのかを次に見ていきます。

アルミニウム vs 銅 vs スチールコア – 構造と誤解

材料熱伝導率 (W/m·K)
FR-4 (エポキシガラス)0.3
アルミニウム150 – 235
銅380 – 400
スチール20 - 60

アルミニウムコア (Al): アルミニウムは比較的安価で軽量であり、良好な熱伝導率を持っています。ほとんどの汎用MCPCBは1.0~1.6 mmのAlベースを使用しています。アルミニウムの熱性能は銅ほど高くありませんが、通常は十分です。設計者は、一般的な照明や民生用電源機器にアルミニウムMCPCBを好みます。

銅コア (Cu): 非常に高い熱伝導率により、銅は魅力的な熱拡散材となります。理論的には、絶縁層のない銅コア基板は、ダイが銅に直接取り付けられることを意味します。実際には、銅MCPCBは稀であり、高価で重くなります。JLCPCBには、チップを銅板に実装する特別な「銅PCB」サービスさえあります。

スチールコア: スチールは、超強度または磁性を帯びた基板が必要な場合にのみ使用されます。その熱伝導率ははるかに低くなります。言い換えれば、スチールコア基板はアルミニウム製のものよりも高温で動作します。特別な機械的要件がある場合にのみスチールコアを使用し、その場合でも、熱拡散性は低下することを予期してください。

誘電体層の役割(真の熱的架け橋)

通常50~150 µmの薄い誘電体/絶縁層が、高温の銅回路と金属ベースの間に位置します。この層は銅を金属から電気的に絶縁しますが、熱の流れも大幅に制限します。実際、誘電体は通常、MCPCBにおいて最大の熱的ボトルネックです。多くの人がこれを忘れています。銅上の金属は光沢がありますが、その間には常に粘着性の接着剤が存在します。その熱伝導率はわずか5~10 W/mKです。

結果として、従来のMCPCB(標準的な誘電体を使用)の実効的な全体熱伝導率は、わずか数W/mKにとどまります。特殊なセラミック充填誘電体を備えた超高パフォーマンスIMS基板のみが、これを10 W/mK以上に押し上げることができます。究極の熱伝導率が必要な場合、設計者はCOB-MCPCB(チップオンボードメタルコアPCB)で絶縁を完全に省略することがあります。この場合、ダイは金属ベースに直接接着されるため、熱は金属の完全な熱伝導率を利用できます。これにより、200 W/mKを超える実効熱伝導率が得られる可能性があります。

信頼できる熱性能数値

MCPCBを評価または比較する際は、生の金属数値だけでなく、測定された熱伝導率の数値に依存してください。いくつかの主要な熱数値は以下の通りです。

カテゴリ熱伝導率 (W/m·K)
誘電体 (MCPCB絶縁層)1–10 (高品質)
アルミニウムベース138–235
銅ベース380–400
MCPCB全体スタック1–4

厚さの重要性: 金属ベースが厚いほど、熱を吸収する体積が増え、端部への熱抵抗経路がわずかに低くなります。ただし、熱は依然としてプレートの面内を主に横方向に流れます。熱源が小さい場合、1mmのプレートでも熱を広く拡散します。2mmに厚くしても、ホットスポット温度がわずかに下がる程度かもしれません。質量が増加するため、基板の温度上昇はより緩やかになります。

入手可能なメタルコアPCB材料グレード (2025年)

実用的には、MCPCB基板は絶縁層の熱伝導率によっていくつかの層に分類されます。

  1. 標準 (1–3 W/m·K): 基本的なMCPCBは、汎用のFR-4ベースの誘電体または単純なフィラーを使用します。これらは、おおよそ1~3 W/m·Kの熱伝導率を達成します。
  2. ミッドレンジ (3–6 W/m·K): より高性能な基板は、特殊なポリマーまたはシリコーン層を使用して、熱伝導率を数W/m·Kに引き上げます。これらは、自動車用モジュールや産業用コンバータに見られます。
  3. エクストリーム (6–12+ W/m·K): 最先端のMCPCBは、セラミックフィラーまたはセラミックベースを備えた高性能絶縁金属基板(IMS)を使用します。窒化アルミニウムや酸化アルミニウムセラミック層などの材料は、基板の熱伝導率を一桁台後半から二桁台前半に押し上げます。

プロと焼けた基板を分ける設計ルール

たとえ適切な材料を使用していても、レイアウトが悪ければMCPCBを台無しにする可能性があります。以下に重要なルールを示します。

ビアタイプ(スルー、ブラインド、サーマル)と電流制限

ビアタイプMCPCBでの用途
スルーホールビア信号、実装
ブラインド / 埋め込みビア稀/非実用的
サーマルビア熱伝達専用
ビア・イン・パッド熱的最適化

電流容量: 大まかな目安として、0.254 mmトレース上の1オンスの銅は1 Aを流せます。銅の重量またはトレース幅を2倍にすると、電流もおおよそ2倍になります。50~200 Wを処理するMCPCBでは、数十アンペアが予想されます。12 Vでの16 Aは200 Wに相当します。15~20 Aを連続して流すには、数ミリメートル程度のトレース幅が必要になります。

最小誘電体厚さと電圧定格

絶縁層は電気的要件も満たさなければなりません。業界の経験則では、誘電体1ミリメートルあたり2~3 kVです。JLCPCBの仕様書には、1.0 mmのAl-MCPCBで3000 Vの絶縁破壊電圧が記載されています。誘電体を厚くすると、絶縁破壊電圧はおおよそ比例して増加します。

常にメーカーの絶縁破壊仕様を確認してください。設計に高い絶縁要件がある場合は、より厚いコアまたは追加の絶縁ギャップを使用してください。金属ベースが接地されている場合は、ソルダーマスクまたはバリアによって銅とベース間のアーク放電を防止してください。

50~200 Wアプリケーションの銅重量とトレース幅

数十ワットを処理するということは、大電流を意味します。以下は典型的な設計上の選択肢です。

銅重量: 厚い銅はトレース抵抗を劇的に低減します。メタルコアスタックでは、銅は上面にのみ存在します。したがって、より厚い箔は直接的に導電性を向上させ、I²R損失を低減します。厚銅アプリケーション(2オンス、3オンス、またはそれ以上)は特別な処理を必要とし、コストが50~200%増加します。

トレース幅: IPCデータによると、2オンスの6.35 mmトレースは20 A(20°C上昇時)を流せます。20 Aが必要な場合、2オンス銅で6~8 mmの幅を確保してください。常にIPCトレース電流チャートを参照してください。

サーマルビア / プレーン: 両面MCPCBを使用する場合は、大電流を両面に分散させてください。片面基板では、基本的に導体層が1つしかないため、それ自体が「ヒートシンク」として機能します。

製造限界とコスト要因

MCPCBがFR4より2~4倍高価な理由

ほとんどのPCB購入者は、MCPCBの見積もりが驚くほど高いことに気づきます。実際、業界ガイドではMCPCBは通常のFR-4基板の約2~4倍の価格であるとされています。

材料費: アルミニウム板と高誘電率誘電体は、1平方メートルあたりのコストがFR-4ラミネートの数倍になります。同じ面積のガラスエポキシと比較して、1 mmのAl板ははるかに高価です。

プロセス複雑性: MCPCBの製造には、追加のラミネート工程や特殊なメッキが必要になることがあります。熱と圧力の下で銅-誘電体-アルミニウムを接着する必要があります。金属コアへの穴あけも、FR-4の穴あけよりも困難です。

歩留まり/テスト: 熱接合部の欠陥や誘電体のボイドは、しばしばMCPCBのホットスポットを台無しにします。歩留まりはFR-4よりも低くなる可能性があります。多くの基板は100%の熱/機械的検査を必要とします。

量産効果と専門知識: FR-4プロトタイプ基板は大量生産品です。MCPCBは依然としてニッチな市場であるため、規模の経済が働きません。必要な設備と専門知識を持つ基板メーカーはごくわずかです。

MCPCB vs FR4+ヒートシンク vs セラミックの選択時

熱管理に適したアプローチの選択は、以下の判断フローで60秒で行えます。

ソリューションコスト例 (標準)おおよその熱容量ワットあたりのコスト
FR4 PCB + ヒートシンク$1550 W$0.30/W
アルミニウム MCPCB$25150 W$0.17/W
ハイエンドセラミックPCB$100200 W$0.50/W

電力と熱流束の見積もり: 設計は面積あたり多くのワットを放散しますか?総電力が20~50 W未満でスペースに余裕がある場合、標準的なFR-4 PCBとヒートシンクまたはサーマルビアで十分かもしれません。20 W未満では、FR-4 + ファン/ヒートシンクが通常最も安価です。小型基板で50~200 Wを処理する場合、MCPCBは真剣に検討する価値があります。

スペースと統合: コンパクトなソリューションが必要ですか?MCPCBはヒートシンクを基板に統合するため、スペースを節約できます。FR-4 + ヒートシンクは追加の容積とクリップを必要とします。サイズが制約されている場合、多くの場合MCPCBが有利です。

機械的/環境的要因: 重量は問題ですか?アルミニウムMCPCBは、かさばるスチールや一部のセラミック基板よりも軽量です。高信頼性または高温環境で使用しますか?MCPCBは、振動と耐熱性の点でFR-4よりも優れています。

予算: FR-4は1平方インチあたり最も安価です。コストが最優先であり、熱負荷が中程度である場合は、外部ヒートシンク付きのFR-4を試してください。ヒートシンクと組み立てコストが高い場合、MCPCBのより高い基板コストが正当化される可能性があります。

60秒フローチャート:

結論

メタルコアPCBは、高電力電子機器における熱管理のための強力なツールです。必要な電圧に対して誘電体を十分な厚さに保つ、サーマルビアを正しく配置するなど、主要なルールに従ってください。基板が焼損しないように、アンペア数に合わせてトレースを設計してください。設計者は、電力バジェットと機械的強度に適合する最小限の金属厚さを選択します。余分な金属は重くて高価だからです。例えば、JLCPCBの標準的なアルミニウムMCPCBの最大厚さは1.6 mmです。一部のベンダーは、パネル化または電源アセンブリ全体を補強する場合に3.2 mmを提供しています。中程度の電力には少なくとも1 mm、高電力モジュールには1.5~2 mmを使用し、構造上の理由がある場合のみそれ以上にしてください。

あなたのPCB設計が狭い領域で数十ワット以上の熱を逃がす必要がある場合は、メタルコアを検討してください。適度な冷却のみが必要な場合は、FR-4 + ヒートシンクの方が安価です。そして、真に最大限のMCPCB熱管理が必要な場合は、高性能IMSまたは直接接合セラミック基板を検討してください。上記のガイドラインに従い、実際の仕様書を参照することで、エンジニアは自信を持って適切な基板タイプを選択できます。

学び続ける