This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

すべての優れたPCBの基盤:回路図キャプチャを極める

初出公開日 Jul 23, 2026, 更新日 Jul 23, 2026

2 min

目次
  • 回路図キャプチャが最も重要な最初のステップである理由
  • 適切な回路図キャプチャソフトウェアとツールの選択
  • 高品質な回路図を作成するためのベストプラクティス
  • 回路図キャプチャを成功するPCBレイアウトに接続する
  • プロフェッショナルな回路図キャプチャがどのように製造の卓越性を推進するか
  • よくある質問(FAQ)

回路図キャプチャとは、専用ソフトウェアを使用して電子回路図を作成するプロセスです。ここでは、抵抗、コンデンサ、IC、コネクタなどの部品シンボルを配置し、それらを配線で接続して電気的な接続を表現します。これはまだ実際の接続ではありませんが、レイアウトに移行する際に変換されます。したがって、大まかに言えば、回路図キャプチャはPCB設計ワークフローの最初のステップであり、設計者は物理的なPCBレイアウトに移る前に、コンポーネントが電気的にどのように相互作用するかを定義できます。

Mastering Schematic4

回路図キャプチャツールは、ネットリストの生成、電気ルールチェック(ERC)の実行、および設計を次の段階に準備するのにも役立ちます。ここでは、WCH32V003のような高密度マイクロコントローラボードを例に、回路図の品質が最終製品の品質をどのように決定するかを見ていきます。本日は、適切なツールの選び方と、クリーンな設計と乱雑な設計を分けるベストプラクティスについて説明します。

回路図キャプチャが最も重要な最初のステップである理由

適切にキャプチャされた回路図が最終的なPCB品質に与える影響

回路図は、PCBの建築設計図と考えてください。建築家がキッチン、寝室、ユーティリティなどの機能に応じてスペースを整理するように、適切に構造化された回路図は、回路を論理的な機能ブロックに分割します。WCH32V003ボードでは、これらのブロックは明確に定義されています:USB入力、USB- TTL変換、LDO、水晶発振器、MCU、GPIO、プログラミング、リセット、インジケータです。

Mastering Schematic2

このクリーンなブロック分割は、視覚的な整理だけの問題ではありません。レイアウトミスを直接削減します。USB入力セクションがLDOレギュレーションステージに適切に供給され、それがMCUコアとそのペリフェラルに電力を供給する場合、信号の流れは設計を読む誰にとっても明らかです。

明確なネット命名も同様に重要です。CH32V003ボードでは、PD1/SWIO、PD7/NRST、UART TX/RX、I2CラインなどのプログラミングおよびIOネットが回路図に明示的にラベル付けされています。これにより、組み立て、テスト、ファームウェアの立ち上げ時の混乱を防ぎます。テストエンジニアがプログラミングインターフェースをプローブする必要がある場合、どのパッドがSWIOで、どのパッドが汎用GPIOであるかについての曖昧さはありません。

回路図キャプチャが急いで行われたり、不十分に行われたりした場合のよくある落とし穴

最も高くつくPCB設計のミスは、レイアウトツールに起因することはほとんどありません。それらは、ずさんな回路図に起因します。以下は、後工程で最も多くの問題を引き起こす落とし穴です:

1. 電源意図の欠落。 デカップリングコンデンサが正しいレールに明示的に接続されていない場合、立ち上げ時に電圧レールの問題をデバッグすることになります。LDOステージを備えたボードでは、これはクリーンな3.3V出力とノイズの多い不安定な電源の違いを意味する可能性があります。

2. あいまいなコネクタピンマッピング。 USB-Cコネクタは、データライン(D+、D-)や電源(VBUS)に加えて、コンフィギュレーションチャネルピン(CC1、CC2)を備えています。これらが回路図で正確にマッピングされていない場合、ボードは初期立ち上げ時に失敗します。

3. 一貫性のない指定子とネットラベル。 回路図のR12がBOMでR13になったり、あるシートでUART_TXと呼ばれていたネットが別のシートでTXと表示されたりすると、組み立て工場は矛盾した情報を受け取ります。これにより、後工程のBOM、CPLファイルの生成、および組み立て時のコミュニケーションが損なわれます。

4. 未処理のフローティングピン。 未接続のMCUピンが明示的にノーコネクトとマークされていない場合、設計者が無視することを覚えてしまうERC警告が生成されます。しかし、それらの警告は、その下に隠れている実際の接続の問題を隠してしまう可能性があります。

適切な回路図キャプチャソフトウェアとツールの選択

人気のプロフェッショナルツールとその主な機能

選択する回路図キャプチャツールは、設計ワークフロー全体を形成します。以下は、3つの人気オプションの実用的な比較です:

機能Altium DesignerKiCadEasyEDA
ライセンスモデル商用(サブスクリプション)オープンソース(無料)無料(Webベース)
ERC機能高度なルール駆動型設定可能なルールで成熟クイックチェック機能を内蔵
回路図-PCB同期強力な双方向同期前方/後方アノテーション統合された単一環境
BOM生成バリアント対応のネイティブ機能プラグインベースおよび内蔵部品リンクによる直接エクスポート
ライブラリエコシステムメーカー部品検索コミュニティ + 公式ライブラリLCSC統合部品ライブラリ
学習曲線急勾配中程度緩やか

Altium Designerは、回路図とPCBの緊密な同期を備えた、最も統合されたルール駆動型のフローを提供します。複雑な設計に厳格な設計ルール管理が求められる多くのプロフェッショナルチームで標準となっています。

KiCadは大きく進化し、現在では完全な回路図キャプチャ、完全なERC、BOM生成を備え、ライブラリも拡大しています。オープンソースの経験を望みながらも実際のパワーを必要とするエンジニアリング学生の間では、単なるデフォルトの選択肢です。

EasyEDAは、回路図から製造に至る最も迅速なルートであり、Webベースのワークフローには設計制約が組み込まれており、部品調達やPCB製造サービスと直接統合されています。EasyEDAが提供する回路図キャプチャからガーバー出力への簡素化されたプロセスは、WCH32V003ボードのようなプロジェクトで特に効果的であり、多くの時間とイライラを節約します。

適切な選択は、価格だけでなく、チームのワークフロー、プロジェクトの複雑さ、製造パイプラインに依存します。CH32V003開発ボードを試作する個人のホビイストと、12層の自動車用ECUを設計するチームとでは、ニーズが異なります。

製造準備性のために回路図キャプチャプログラムに求めるもの

どのツールを選択するにしても、製造準備性のために譲れない特定の機能があります:

  • レイアウトツールに入る前のネイティブERCとネット接続性の検証。 電源ピンの不一致やフローティングネットを早期に発見することで、コストのかかる再設計を防ぎます。
  • 適切なECO(エンジニアリングチェンジオーダー)処理を伴う安定したライブラリとフットプリントのリンク。 コンポーネントを交換する場合、フットプリントとピンマッピングが確実に更新される必要があります。
  • BOM、CPL(部品配置リスト)、および製造ファイルのためのクリーンなエクスポートパイプライン。 ツールが手動での再フォーマットなしに製造可能な出力を生成できない場合、エラーが発生する機会が生まれます。
  • テストピンとプログラミングピンの命名規則の強制。 CH32V003ボードでは、SWIO、NRST、3V3などのネットは、回路図から組み立てドキュメントに至るまで、設計フロー全体を通して破損することなく維持されなければなりません。

高品質な回路図を作成するためのベストプラクティス

コンポーネント、ネット、階層設計の整理

回路図キャプチャにおいて最も影響力のあるプラクティスは、機能ブロックの整理です。WCH32V003プロジェクトの場合、これは各機能ブロックに専用の回路図領域またはシートを割り当てることを意味します:

Mastering Schematic1

  • USB入力ブロック: USB-Cコネクタ、CC1/CC2抵抗、VBUS保護、D+/D-配線
  • USB- TTL変換ブロック: UARTインターフェースを備えたブリッジIC
  • LDOブロック: 入力コンデンサ、レギュレータ、出力コンデンサ、3V3レール配電
  • 水晶発振器ブロック: PA1/OSCIおよびPA2/OSCOに接続された水晶発振器、負荷コンデンサ
  • MCUコアブロック: デカップリング、電源ピン、リセット回路を備えたCH32V003
  • GPIOおよびプログラミングブロック: PC0~PC7のブレイクアウト、PD1/SWIOプログラミングヘッダ、PD7/NRSTリセットライン
  • インジケータブロック: 電流制限抵抗付きステータスLED

重要な注釈と製造ノートの追加

回路図は単なる回路図ではなく、コミュニケーションドキュメントです。適切な注釈を追加することで、技術図面から製造指示書へと変わります。主要な機能領域に意図を直接回路図に追加します。例えば、プログラミングヘッダに「SWIOプログラミングインターフェースには3V3への10Kプルアップが必要」と注釈を付けます。USB入力セクションには、保護ダイオードの極性と、適切なUSB-C検出のためのCC1/CC2プルダウン抵抗値に関するメモを追加します。

サプライチェーンの柔軟性が必要な箇所には、DNP(実装しない)指定をマークします。代替LDOや異なる水晶周波数がバリアントで使用される可能性がある場合は、回路図にその旨を記載します。この情報はBOMに直接反映され、組み立て時の混乱を防ぎます。ミスが発生しやすいコンポーネント(LEDのカソードマーキング、電解コンデンサの極性、USBコネクタのピン1識別、電源経路のダイオード方向など)には、極性と向きに関する注釈を追加します。これらの注釈は回路図キャプチャ中の5分のコストで、組み立て時の数日間のデバッグを節約できます。

電気ルールと接続性の整合性の確保

電気ルールチェック(ERC)は、回路図エラーに対する最初の防御線です。重要なのは、最後に一度だけ実行するのではなく、体系的に実行することです。

1. 電源ステージ(LDO、デカップリング、レール配電)の完了後にERCを実行します。すべての電源ピンに正しいピンタイプが割り当てられており、電源ネットがショートまたはフローティングしていないことを確認します。

2. クロックステージの追加後にERCを実行します。水晶ネット(PA1/OSCI、PA2/OSCO)が意図された場所にのみ接続され、負荷コンデンサのグランド接続が確実であることを確認します。

3. 各インターフェースステージ(USB、UART、プログラミング)の後にERCを実行します。双方向ピン、オープンドレイン出力、入力専用ピンが正しく設定されていることを確認します。

4. レイアウトに転送する前に、最終的な包括的なERCを実行します。生産リスクとなる可能性のあるすべての警告をクリアします。

警告を無視しないでください。「電源ピンが電源ピンに接続されています」という警告は無害かもしれませんが、2つの電圧レギュレータが同じネット上で互いに競合していることを示している可能性もあります。MCUの「フローティングピン」警告は、意図的なノーコネクトである場合もあれば、プルアップ抵抗への接続忘れである場合もあります。

回路図キャプチャを成功するPCBレイアウトに接続する

回路図からレイアウトおよび配線へのスムーズな移行

回路図段階で早期にネットクラスを定義します。WCH32V003ボードの場合、レイアウトに入る前にこれらのクラスを確立します:

ネットクラスネット例配線優先度標準幅
電源VBUS, 3V3, GND高0.3-0.5 mm
高速/USBD+, D-高(長さ整合)インピーダンス目標による
クロックPA1/OSCI, PA2/OSCO高(短く、直接)0.2-0.25 mm
プログラミングSWIO, NRST中0.2 mm
GPIOPC0-PC7標準0.2 mm

このようなコンパクトなボードでは、水晶ネットとプログラミングピンを優先配線として扱う必要があります。PA1およびPA2への水晶トレースは、確実なグランドリターンパスで短く保つ必要があり、SWIOプログラミングラインは、プログラミングヘッダとテストプローブの両方にクリーンにアクセスできる必要があります。

最適なDFMと製造のための回路図の準備

ガーバーファイルをエクスポートする前に、回路図に戻って以下の重要な項目を確認します:

Mastering Schematic3

  • シンボルとフットプリントのマッピングを確認する。 すべての回路図シンボルは、使用する予定の物理コンポーネントと一致する正確な実装フットプリントにマッピングされている必要があります。1つのコンポーネントでもパッドパターンが間違っていると、生産ロット全体が廃棄になる可能性があります。
  • テストとプログラミングのアクセス性を確保する。 WCH32V003ボードでは、SWIO、NRST、UART用のパッドまたはヘッダが、プログラミングとデバッグのためにアクセス可能でなければなりません。これらのポイントがコンポーネントの下に埋もれたり、内層に配置されたりすると、再作業なしではファームウェアのロードが不可能になります。
  • パネル化の意図を事前確認する。 34.976 mm x 17.998 mmのボードをタブやマウスバイトを使用して量産用にパネル化する予定がある場合は、早期にパネル境界と工具穴を計画します。回路図レベルでの計画により、ボードエッジコネクタや取り付け穴がパネルレールと競合しないようにします。

JLCPCBのような現代のメーカーは、ガーバーファイルを分析して製造上の問題を検出するオンラインDFMチェックツールを提供しています。しかし、これらのツールは、上流の回路図がすでにクリーンである場合に最も効果的に機能します。DFMツールは小さすぎるドリル穴を検出できますが、回路図で接続されなかったネットを修正することはできません。

プロフェッショナルな回路図キャプチャがどのように製造の卓越性を推進するか

修正回数と生産遅延の削減

回路図のあいまいさはすべて、製造工場や組み立て工場からのエンジニアリング質問を生成します。各質問は、生産スケジュールに数時間または数日を追加します。29個のコンポーネントと35個のネットを持つボードでは、2~3の不明確なネット割り当てでも、注文を遅らせるレビューサイクルを引き起こす可能性があります。

早期のERCと徹底的なライブラリチェックを組み合わせることで、単純なシンボルやピンのミスによるPCBの再設計を防ぎます。USB- TTL変換ブリッジICのピン割り当てミスは、簡単な目視レビューでは通過するかもしれませんが、生産では壊滅的な失敗を引き起こします。厳格な回路図検証に費やす数時間は、回避された再設計によって何倍もの価値があります。

高い歩留まりと低コストの実現

明確な回路図の意図は、DFMレビューの品質と初回組み立て歩留まりを直接向上させます。組み立て工場が回路図を読み、どのコンポーネントがどこに行くのか、電力がボードをどのように流れるのか、プログラミングインターフェースがどのようなものかを即座に理解できれば、彼らは自信を持ってピックアンドプレースのセットアップとリフロープロファイルを最適化できます。

回路図での部品定義が改善されると、誤った部品配置や調達代替品が減少します。BOMが検証済みの回路図シンボルにリンクされた正確なメーカー部品番号を指定している場合、購買担当者が互換性のないコンポーネントを代替するリスクは大幅に低下します。これは、異なるピン数やサーマルパッド構成を持つパッケージバリアントが存在するCH32V003 MCU自体のようなコンポーネントにとって特に重要です。

優れた回路図を信頼性の高いボードに変えるJLCPCBの専門知識

JLCPCBでの製造プロセスは、私たち全員が必要とする追加のラボメイトのようなものです。それは私たちの設計にストレステストを提供し、その見返りとして、私たちの回路図のやり方を強化するフィードバックループを与えてくれます。彼らのオンラインDFMツールは、JLCDFMチェッカーを介して表示され、ファイルを解析し、ボードが工場の現場に届く前に潜在的な製造上の問題を特定します。さらに、彼らのPCBAファイル指示により、BOMとCPLファイルが回路図から直接生成され、後工程での混乱を防ぎます。

このようなプロによるプレビューは、優れた回路図作成作業へのガイドというよりも、拡大鏡のようなものです。もちろん、製造工場は誤ったフットプリントやドリル仕様を拾い上げることはできますが、生の回路エラーを拾い上げることはできません。クリーンな回路図を作成するのは、あなた、あなたの設計、そしてあなたのプロジェクト次第です。クリーンで注釈付きの回路図をJLCPCBに提供し、彼らが1枚あたりわずか2ドルで生産を開始し、SMTアセンブリを依頼するオプションがあれば、開封した瞬間に動作するボードが手に入る可能性が高くなります。

よくある質問(FAQ)

Q1: レイアウトを開始する前の最低限の回路図品質基準は何ですか?

最低限、回路図は未解決のエラーがゼロの完全なERCに合格し、すべてのシートで一貫したネット命名が行われ、すべてのシンボルが検証済みのフットプリントにリンクされている必要があります。すべての電源レールは明示的にラベル付けされ、未使用のMCUピンはすべてノーコネクトとしてマークされるか適切に終端処理され、コネクタのピンマッピングは物理部品のデータシートと一致している必要があります。

Q2: 小型MCUボードプロジェクトでは、どのくらいの頻度でERCを実行すべきですか?

各機能ブロック(電源レギュレーション、クロック回路、MCU接続、通信インターフェース、IOブレイクアウト)の完了後にERCを実行します。9つの異なる機能ブロックを持つWCH32V003ボードのようなプロジェクトでは、回路図開発中に少なくとも4~5回のERC実行と、レイアウト引き渡し前の最終的な包括的なチェックが必要です。

Q3: 生産時のシンボル/フットプリントの不一致を回避するにはどうすればよいですか?

常に、ライブラリのデフォルトだけでなく、コンポーネントのデータシートに対してフットプリントを検証してください。パッド寸法、ピン番号、サーマルパッドサイズを確認してください。可能であれば3Dモデルプレビューを使用して、フットプリントが物理コンポーネントと一致することを視覚的に確認してください。製造ファイルを生成する前に、BOM内のすべてのコンポーネントと割り当てられたフットプリントの最終クロスチェックを実行してください。

Q4: 製造前にCH32V003ボードで「要確認」として扱うべきネットはどれですか?

確認すべき重要なネットは次のとおりです:3V3およびGND電源配電(導通とデカップリング)、PD1/SWIOプログラミングインターフェース(ヘッダとプルアップへの接続)、PA1/OSCIおよびPA2/OSCO水晶接続(負荷コンデンサ値とグランドリターン)、USBデータラインD+およびD-(USB- TTL変換ブリッジへの配線)。

100006883

学び続ける