インピーダンス制御ルーティングが信頼性の高い高速PCB性能を実現する方法
2 min
- 高速設計にインピーダンス制御配線が不可欠な理由
- 効果的なインピーダンス制御配線のための主要技術
- インピーダンス制御をサポートする材料とスタックアップの選択
- 正確なインピーダンスに必要な製造精度
- JLCPCBのインピーダンス制御配線における専門知識
- インピーダンス制御配線に関するFAQ
重要なポイント
インピーダンス制御配線は、1 Gbpsを超える信頼性の高い高速PCB性能に不可欠であり、フィールドソルバー計算、連続したリファレンスプレーンを備えた対称的なスタックアップ、安定した低損失誘電体、厳格なシングルエンド/差動配線ルールを通じて、インターフェース固有のインピーダンス(USB 90 Ω、PCIe 85 Ω、DDR4 40/80 Ω、HDMI 100 Ω)を正確にターゲットにすることで、反射、リンギング、ビットエラーを排除します。エッチング、銅プロファイル、ラミネーションにおける製造精度は、±10%の公差でTDRテストによって検証され、JLCPCBでの試作から量産まで一貫した結果を保証します。
すべての設計ルールチェックに完璧に合格したPCBを作成したのに、製造から戻ってきた基板で高速信号が反射、リンギング、不可解なデータエラーで溢れていたという経験はありませんか?おそらくそうでなければ、制御されていないインピーダンスの結果を発見したことでしょう。インピーダンス制御を伴う配線の技術は、シミュレーションする回路図モデルと実際に動作する物理的な基板の間に存在します。それがなければ、基板上のすべての高速トレースはギャンブルです。データレートが1 Gbpsのしきい値を超え、信号エッジレートがナノ秒以下になると、PCB上の銅トレースはワイヤのように動作しなくなり、伝送線路のように動作し始めます。この段階では、個々のトレースの特性インピーダンスは、ネットリスト接続が正しいことを確認するのと同じくらい重要です。

トレースインピーダンスとドライバまたはレシーバインピーダンスの間の10~15パーセントの不一致でさえ、アイダイアグラムを閉じ、ビットエラーを引き起こすのに十分な強度の反射をもたらす可能性があります。この記事では、現代の高速設計においてインピーダンス制御配線がなぜ必須であるかを議論し、インピーダンス値を計算してターゲットにするための最も重要な技術、一貫したインピーダンスを可能にする材料とスタックアップの選択、そして最終的にインピーダンスを仕様内に保つために必要な製造精度を見ていきます。また、JLCPCBの製造能力が試作から量産までの間で正確なインピーダンス制御を実現する方法についても議論します。
高速設計にインピーダンス制御配線が不可欠な理由
インピーダンスと信号整合性への影響を理解する
PCB上の各トレースは銅トレースであり、その物理的形状と周囲の誘電体の特性に基づく特性インピーダンスを持っています。外層のマイクロストリップトレースの場合、トレース幅、銅厚、リファレンスグランドプレーンからの高さ、およびラミネートの誘電率(Dk)がすべてインピーダンスを決定する要因です。2つのリファレンスプレーンに挟まれたストリップライントレースの場合、同じ考慮事項が適用されますが、形状が対称である点が異なります。

この特性インピーダンスは、高速信号がトレースに沿って伝播するとき、伝送線路の連続的な特性として認識されます。インピーダンスが全長にわたって同じで、両端で適切に終端されている場合、信号はドライバとレシーバの間をクリーンに流れます。経路に沿った任意の点でインピーダンスが変化すると、信号エネルギーの一部がソースの方向に反射されます。この反射の大きさは反射係数によって決定され、これは2つのインピーダンス値の差を2つのインピーダンス値の合計で割ったものによって決まります。
一般的な高速インターフェースのインピーダンスのターゲット値は明確に定義されています。USB 2.0およびUSB 3.0は90オームの差動が必要です。PCIeは85オームの差動インピーダンスを定義しています。DDR4メモリバスは40オームのシングルエンドトレースと80オームの差動ペアを持っています。HDMIは100オームの差動インピーダンスが必要です。通常±10パーセントの範囲内である許容公差を超えてこれらのターゲットを満たさない場合、信号整合性の障害が直接発生します。
インピーダンスが制御されていない場合の一般的な問題
高速設計では、インピーダンスが制御されていないと、症状は非常に早く現れます。信号反射が最も身近な問題です。トレースの各インピーダンス不連続部は、幅の変化、ビア遷移、またはコネクタインターフェースによるものであれ、ソースに反射して戻る反射です。これらの考慮事項は元の信号に重なり、各遷移エッジでオーバーシュート、アンダーシュート、リンギングを引き起こします。
2番目の重要な問題はクロストークの増幅です。基板全体にわたるトレースインピーダンスのランダムな変動により、隣接するトレース間の相互作用がランダムになります。近端クロストーク(NEXT)と遠端クロストーク(FEXT)の両方は、定義されたリファレンスプレーン上で制御されたインピーダンスでトレースが配線されていない場合に強化されます。3W間隔のルールは有益ですが、本質的に制御されていないトレース形状を相殺することはできません。
効果的なインピーダンス制御配線のための主要技術
ターゲットインピーダンス値の計算と設定
制御インピーダンス配線の原則は、配線前にターゲット値を知ることです。これらの値は2つの方法で取得されます:インターフェース仕様とスタックアップ形状のインピーダンス計算です。シングルエンドマイクロストリップトレースの場合、特性インピーダンスはよく知られた式で推定できます:
Z0 = (87 / sqrt(Er + 1.41)) x ln(5.98 x H / (0.8 x W + T))
ここで、Erは基板の誘電率、Hはトレースとリファレンスプレーン間の誘電体の高さ、Wはトレース幅、Tは銅厚です。この式は最初の推定を行うには合理的ですが、製造設計では常にフィールドソルバーを使用して正確な結果を得るべきです。Polar Instruments Si9000や、Altium DesignerおよびKiCadに組み込まれたインピーダンス計算機などのツールは、フィールドソルバーレベルで正確です。
シングルエンドおよび差動ペアの配線戦略
ターゲットインピーダンス値を決定し、トレース幅を計算した後、配線戦略によって信号経路全体でそれらの値を同じに保つかどうかが決まります。

シングルエンド制御インピーダンストレースでは、以下が重要な配線ガイドの一部です:
1.信号層の隣に一定のリファレンスプレーンを配置します。制御インピーダンストレースのリファレンスプレーンの不連続は、ローカルインピーダンスを破壊し、巨大な不連続を形成します。
2.経路全体でトレース幅を同じにします。絶対に必要な場合を除いて、隙間を通すためにトレースを細くすべきではなく、細くする場合は、細くした部分をできるだけ短くするべきです。
3.層間遷移を最小限に抑えます。各ビアによって容量性不連続が生じ、局所的にインピーダンスが低下します。層変更が避けられない場合、リファレンスプレーン電流への近い代替経路を提供するためにスティッチングを使用するべきです。
4.隣接するトレースと銅箔領域の間に十分なクリアランスを確保します。近接した導体は、容量性でトレースの実効インピーダンスを変化させます。
| インターフェース | インピーダンスタイプ | ターゲット値(オーム) | 一般的な公差 | トレース形状 |
|---|---|---|---|---|
| USB 2.0 | 差動 | 90 | +/- 10% | マイクロストリップまたはストリップライン |
| USB 3.0 / 3.1 | 差動 | 90 | +/- 10% | ストリップライン推奨 |
| PCIe Gen3/4/5 | 差動 | 85 | +/- 10% | ストリップライン推奨 |
| DDR4 | シングルエンド | 40 | +/- 10% | マイクロストリップ |
| DDR4 | 差動(クロック) | 80 | +/- 10% | マイクロストリップ |
| HDMI 2.0 | 差動 | 100 | +/- 10% | マイクロストリップまたはストリップライン |
| Ethernet 1000BASE-T | 差動 | 100 | +/- 10% | マイクロストリップまたはストリップライン |
| LVDS | 差動 | 100 | +/- 10% | ストリップライン推奨 |
| 50オームRF | シングルエンド | 50 | +/- 5%~10% | マイクロストリップまたはCPWG |
インピーダンス制御をサポートする材料とスタックアップの選択
安定した誘電特性を持つラミネートの選択
すべてのインピーダンス計算における最初の変数の1つは、PCBラミネートの誘電率です。その数値が安定して明確に定義されていない限り、計算したトレース幅は、製造している基板上で望ましいインピーダンスを与えません。樹脂含有量、ガラスの織りスタイル、測定周波数に応じて、標準的なFR4の誘電率(Dk)は約4.2から4.7の間で変動します。最初の困難はその変動です。Dkの0.3の差はインピーダンスを3~5パーセント変化させ、公差予算を直接消費します。

誘電正接(Df)も5 GHzを超える設計では重要になります。標準的なFR4のDfは約0.017から0.025であり、これは高周波数での高い信号減衰につながります。Isola I-Speed(Dk 3.63、Df 0.0085)やPanasonic Megtron 6(Dk 3.4、Df 0.002)などのはるかに低損失のラミネートは、劇的に低損失ですが、Dkの値も異なり、すべてのインピーダンス計算を変更します。材料を変更する場合は、すべてのトレース幅を再計算する必要があります。
一貫したインピーダンスのための層スタックアップ最適化
基板上の各トレースのインピーダンスを定義する構造的基盤は、層スタックアップです。スタックアップは制御インピーダンス設計ではオプションではありません。それはあなたが行う最も重要な設計選択です。
インピーダンス制御スタックアップは、いくつかの原則に従うように設計されています:
- 各信号層は、直接隣接する連続したリファレンスプレーンを持たなければなりません。4層基板の場合、標準的な信号-グランド-電源-信号構成は、上層にグランドプレーンリファレンス、下層に電源プレーンリファレンスを提供します。
- 対称的なスタックアップが好まれます。対称的なスタックアップはまた、基板厚間の銅分布のバランスを取り、ラミネーションプロセスでの反りを最小限に抑え、プレス後の誘電体厚の変動を排除します。
| 層数 | 推奨スタックアップ | 信号層 | リファレンスプレーン | インピーダンス制御品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2層 | 信号 / 信号 | 2(外層) | なし(グランドベタ) | 基本、限定的な制御 |
| 4層 | 信号 / GND / PWR / 信号 | 2(外層) | 2(内層) | ほとんどの設計に適切 |
| 6層 | 信号 / GND / 信号 / 信号 / PWR / 信号 | 4 | 2 | 非常に良好、内層ストリップライン可能 |
| 8層 | 信号 / GND / 信号 / GND / PWR / 信号 / GND / 信号 | 4 | 4 | 優秀、完全なストリップライン配線 |
正確なインピーダンスに必要な製造精度
エッチング公差、銅プロファイル、位置合わせ制御
方程式の半分はインピーダンスを制御するように設計されています。製造プロセスは、ターゲットインピーダンスを公差内に保つのに十分な精度でターゲットトレース形状を再現できる必要があります。多くの製造パラメータが、完成した基板上で達成されるインピーダンスに直接影響を与えます。
最も重要なものはエッチング公差です。化学エッチングプロセスでは、銅は垂直方向だけでなく、アンダーカットとして知られるプロセスで水平方向にもエッチングされます。この断面は台形であり、完成したトレースは上部が下部よりも薄くなります。通常のエッチング操作では、アンダーカットは実効トレースの両側で0.5~1.5ミルになる場合があります。6ミルでエッチングされたトレースは、上面で4~5ミルの幅で有効になる場合があります。製造業者はアートワークを事前に広げることでこれを相殺しますが、この事前拡張の精度は最終的なインピーダンスに直接影響します。
銅プロファイル:誘電体に接着された銅箔の表面は粗く、銅プロファイルとして知られています。一般的な電着(ED)銅は、5~10マイクロメートル(標準プロファイル)から1~3マイクロメートル(超低プロファイル、VLP)の粗さプロファイルがあります。この粗さは高周波数での実効導体損失を増加させ、銅と誘電体の間の実効境界を変化させるため、インピーダンスに微妙な影響を与えます。10 GHzを超える設計では、逆処理箔(RTF)または超超低プロファイル(HVLP)銅を指定することが重要です。
位置合わせ制御は、多層基板内のすべての層が他の層と完全に整列することを保証するプロセスです。ラミネーション中に信号層がリファレンスプレーンに対して移動すると、トレースの片側の実効誘電体高さが変化し、インピーダンスの非対称性が生じます。最近の製造装置は±2~3ミルの位置合わせ精度を持っていますが、これは製造クーポンの断面分析によって確認する必要があります。
誘電体厚のラミネーション制御も重要です。プリプレグ層は熱プレスラミネーションサイクル中にクリープし圧縮され、最終的な誘電体厚はラミネーション圧力、温度場、上下の層の銅密度によって決まります。大きな銅箔領域がある領域は、小さな銅箔領域よりもプリプレグを圧縮しないため、局所的な誘電体厚の変動が生じます。この効果は銅バランシング技術の助けを借りて低減できます。
製造におけるテストと検証方法
制御インピーダンス基板は、製造されたインピーダンスが設計仕様と一致することを検証するためにテストする必要があります。この測定の業界標準ツールは、時間領域反射率計(TDR)です。TDRは、高速立ち上がり時間パルスをテストクーポントレースに送信し、反射信号を測定することによって動作します。トレース長に沿った反射プロファイルは、各点でのインピーダンスを明らかにします。不連続、変動、またはターゲットインピーダンスからの偏差は、TDRプロットで確認できます。

テストクーポンは、製造基板と並んでパネルボーダーに含まれ、同じプロセスで製造され、実際の製品のインピーダンス性能を表します。標準的なテストプロトコルはIPC-TM-650 2.5.5.7に従い、プリント基板上の伝送線路の特性インピーダンスのTDR測定方法を規定しています。各インピーダンス制御層は独立してテストされ、結果は注文とともに発送されるインピーダンステストレポートに記録されます。
PCBのアイデアを実現する準備はできましたか?
信頼できる業界リーダーからの専門的な製造、アセンブリ、コンポーネントサービスで、設計を実際に動作するハードウェアに変えましょう。
ファイルをアップロードし、オプションを選択して、テスト準備完了、出荷準備完了、スケール準備完了の基板を入手してください。即時見積もりを取得 >
JLCPCBのインピーダンス制御配線における専門知識
正確なインピーダンスマッチングのための高度な製造プロセス
JLCPCBは、一貫したインピーダンス制御基板を提供するために必要な製造精度に多大な投資を行っています。インピーダンス制御注文の製造プロセスには、生産ラインの実際の材料特性とプロセスパラメータに合わせて調整されたフィールドソルバー計算を使用した生産前のインピーダンスモデリングが含まれます。これは、エッチング補正、誘電体厚ターゲット、トレース幅調整が、指定された材料とスタックアップに特化して調整されることを意味します。
すべてのインピーダンス制御注文には、専用のテストクーポンでのIPC-TM-650 2.5.5.7に準拠したTDRテストが含まれます。インピーダンステストレポートは出荷時に提供され、製造された基板が公差範囲内で指定されたインピーダンスターゲットを満たしていることの文書化された検証を提供します。このレベルのプロセス制御は、プレミアムまたは迅速注文だけでなく、標準的な生産注文でも利用できます。
試作から量産までの信頼性の高い結果
試作と量産の間の一貫性は、インピーダンス制御設計にとって重要な懸念事項です。試作実行で50オームを測定した基板は、10,000ユニットにスケールアップしても50オームを測定する必要があります。JLCPCBは、標準化された材料調達、各材料とスタックアップの組み合わせに対する文書化されたプロセスレシピ、エッチファクターや誘電体厚などの重要なパラメータに対する統計的プロセス制御を通じて、この一貫性を実現しています。
試作数量の場合、JLCPCBは標準スタックアップで1~2日からの生産時間でインピーダンス制御基板を提供し、長いリードタイムなしでインピーダンス制御設計を迅速に反復することを可能にします。価格は標準PCBで$2から始まり、インピーダンス制御オプションは、含まれるTDRテストとより厳格なプロセス制御によって十分に正当化される適度なプレミアムを追加します。
インピーダンス制御配線に関するFAQ
Q:インピーダンス制御配線とは何ですか?いつ必要ですか?
インピーダンス制御配線は、特定の特性インピーダンスを達成するためにPCBトレースを設計および製造し、製造中にTDRテストを通じて検証する手法です。USB 3.0、PCIe、DDR4、HDMI、Ethernetなどの高速インターフェース、または約1ナノ秒より速いエッジレートを持つ任意の信号が設計に含まれる場合はいつでも必要です。
Q:制御インピーダンスPCBの一般的なインピーダンス公差は何ですか?
制御インピーダンスの標準的な製造公差は±10パーセントです。これは、50オームのターゲットの場合、測定されたインピーダンスが45~55オームの間であれば受け入れられることを意味します。100オームの差動ペアの場合、許容範囲は90~110オームです。
Q:スタックアップは制御インピーダンスにどのように影響しますか?
スタックアップは、各信号層とそのリファレンスプレーン間の誘電体高さを定義し、これはインピーダンス方程式の主要な変数の1つです。プリプレグタイプの変更、銅層の追加または削除、層順序の再配置はすべて誘電体高さを変更し、したがってインピーダンスを変更します。
Q:2層PCBで制御インピーダンスを達成できますか?
はい、ただし制限があります。2層基板では、制御インピーダンスは反対側の層にグランド銅箔領域を持つマイクロストリップ形状を使用して達成されます。課題は、グランドベタにギャップやボイドがあり、リファレンスプレーンの連続性を妨げる可能性があり、専用のソリッドグランドプレーンを持つ多層基板よりもインピーダンスが予測しにくくなることです。


学び続ける
ミックスドシグナルPCB設計における調和の実現
電子の世界では、変化に伴い、1枚の基板上にアナログ部品とデジタル部品を混在させることが今や一般的になっています。ミックスドシグナルPCB設計は、アナログとデジタルの世界の調和のとれた融合を表し、高度な電子デバイスに無数の可能性を開きます。このブログ記事では、ミックスドシグナルPCB設計についてお話しします。課題、ベストプラクティス、最適な性能を実現するための重要な要素を取り上げます。 ミックスドシグナル設計の本質 ミックスドシグナル設計とは、アナログ回路とデジタル回路の両方を同じプリント回路基板(PCB)上に統合することを指します。アナログ部品は連続信号を扱います。例えば、音声やセンサー入力などです。デジタル部品は離散信号を処理します。これらは一般的にマイクロコントローラやデジタル信号プロセッサに見られます。これらの多様な要素の融合がミックスドシグナル環境を生み出し、複雑で多用途な電子システムの開発を可能にします。 ミックスドシグナルPCB設計における課題: A- 信号整合性: アナログ信号とデジタル信号のニーズのバランスを取ることは繊細な作業です。高速デジタル信号はノイズや干渉を引き起こし、アナ......
インピーダンス整合のための反射係数計算ツール
信号がある点から別の点へデジタル的に送信されるたびに、信号線の状態が変化します。信号の状態変化は、回路内を移動する電磁波として記述することができます。信号の反射は、電磁波がある媒質から次の媒質への境界に遭遇したときに発生します。波が境界に達すると、エネルギーの一部は信号として透過し、一部は反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか環境に散逸するまで、無限に続きます。 電気技術者にとって、この境界が発生する媒質は通常、その電気インピーダンスの観点から記述されます。つまり、境界とはインピーダンスが変化する場所です。 PCB設計における反射は、電気信号がトレースに沿って伝搬する際にインピーダンス不整合に遭遇したときに発生します。この不整合により、信号の一部がソースに向かって反射されます。反射は、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号完全性の問題を引き起こす可能性があります。 反射ノイズがなぜ問題となるのか? 信号線内の反射により、経路に余分なエネルギーが蓄積され、信号にノイズ問題が発生します。反射ノイズは信号を予測不可能な値に押しやり、決定論的な信......
PCB設計におけるインピーダンス制御の初心者ガイド
デジタル信号がある地点から別の地点へ伝送されると、信号線の状態に変化が生じます。この変化は、回路内を移動する電磁波として理解することができます。反射は、この波が異なる媒質間の境界に遭遇したときに発生します。この境界では、波のエネルギーの一部が信号として継続し、残りは反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか、環境に散逸するまで繰り返されます。 電気エンジニアにとって、この境界は通常、電気インピーダンスの変化によって定義されます。PCB設計では、信号がトレースに沿ってインピーダンス不整合に遭遇すると反射が発生します。この不整合により、信号の一部がその源に向かって反射され、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号整合性の問題を引き起こします。 1. 回路のインピーダンス: 抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路において、回路内の電流の流れを妨げる総等価抵抗はインピーダンスと呼ばれます。インピーダンスは抵抗成分とリアクタンス成分で構成されています。抵抗は回路のエネルギーを熱として散逸させます。回路内で回収可能なエネルギーは、導体、インダクタ、コンデン......
高速リジッドPCB設計における信号完全性の実践ガイド
私たちはシグナルインテグリティという用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波の場合はより高速でスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これは信号内の寄生効果も低減します。こ......
高速設計におけるインピーダンス方程式の役割
インピーダンスは、システム内で信号がどのように振る舞うかを制御する最も重要な概念の一つです。シグナルインテグリティ の問題は、インピーダンスの不整合によって引き起こされる信号の反射から生じます。信号の損失、反射、歪みがないことを保証するために、エンジニアはインピーダンスを慎重に制御する必要があります。交流電流の印加に対する電気回路の抵抗は、そのインピーダンスによって測定されます。これは、電気回路における高周波インダクタンスとキャパシタンスを組み合わせた結果です。抵抗と同様に、インピーダンスはオームで測定されます。異なるインピーダンスは減衰と反射を引き起こし、信号を弱めます。インピーダンスの定義、抵抗、インダクタンス、キャパシタンスなどの他の回路要素との違い、および高速PCB設計におけるその方程式の重要性は、すべてこの記事で取り上げられています。 インピーダンス対抵抗、インダクタンス、キャパシタンス インピーダンスは、抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路に電流が流れるのを妨げる総等価抵抗です。インピーダンスはリアクタンス成分と抵抗成分から構成されます。回路内のエネルギーは抵抗によって熱として放出さ......
高速リジッドPCB設計における信号完全性
私たちは「シグナルインテグリティ」という用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号の損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波であれば、より高いレートでスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これはまた、信号内の寄生......