PCB上の差動ペア:ルーティング、インピーダンス制御、シグナルインテグリティのベストプラクティス
1 min
- はじめに:高速PCBにおける差動ペアの重要性
- 差動ペアの主な利点と一般的な規格
- 信頼性の高い差動ペアのための必須設計ルール
- 高度な配線テクニックと信号完全性の実践
- 差動ペア設計における一般的な課題と克服方法
- 結論
- FAQ:差動ペアに関するよくある質問
高速デジタル設計では、数Gbpsから数十Gbpsのレートでデータを確実に伝送するために、差動ペアへの依存がますます高まっています。これらのペア配線は、同じ振幅で逆極性の信号を伝送し、受信側がコモンモードノイズを除去しながら差動信号を保持できるようにします。エンジニアはUSB、HDMI、PCIe、Ethernetなどのインターフェースに差動ペアを使用します。これは、シングルエンド配線と比較して優れたノイズ耐性と低減されたEMIを提供するためです。

はじめに:高速PCBにおける差動ペアの重要性
差動信号の基礎
差動ペアは、逆極性の信号を伝搬する2本の相補的な配線(正と負)で構成されます。受信側は正から負を減算して元のデータを復元します。この減算により、電源変動や外部干渉など、両方の配線に等しく乗るノイズが相殺されます。PCB用語では、重要なパラメータは差動インピーダンスであり、通常は規格に応じて90~100オームで、反射を避けるために経路全体にわたって一貫している必要があります。
今日、差動ペアが不可欠な理由
現代のデバイスではデータレートが劇的に上昇しており、USB 2.0の480 MbpsからPCIe 5.0のレーンあたり20 Gbpsに達しています。シングルエンド信号はこれらの速度ではノイズとスキューに苦しみ、ビットエラーにつながります。差動ペアはより長い配線長と過酷な環境に耐えながら、より少ないEMIを放出します。これらは、信号完全性が性能に直接影響する家電製品、車載インフォテインメント、データセンターで標準となっています。
差動ペアの主な利点と一般的な規格
シングルエンド信号に対する利点
差動ペアにはいくつかの実用的な利点があります。優れたコモンモード除去を提供し、多くの場合シングルエンド線より20~40 dB優れており、グランドバウンスやクロストークへの感受性を低減します。EMI放射は、逆方向の電流が磁場を相殺するため低下します。リターン電流はペアとその参照プレーン間に閉じ込められ、ループ面積を最小化します。車載や産業システムのようなノイズの多い環境では、これらの利点がより低いビットエラーレートとより堅牢なリンクにつながります。
一般的な規格と典型的なインピーダンス要件
ほとんどの高速インターフェースは、厳しいインピーダンス公差で差動ペアを指定しています。一般的な例は以下の通りです:
| 規格 | 典型的な差動インピーダンス | データレートの例 | 備考 |
| USB 2.0/3.0 | 90 Ω ±15% | 480 Mbps / 5 Gbps | フルスピードおよびSuperSpeed |
| HDMI 1.4/2.0 | 100 Ω ±10% | 最大18 Gbps | TMDSペア |
| PCIe 3.0/4.0 | 100 Ω ±10% | レーンあたり8~16 GT/s | 反射に対する高い許容度 |
| 1000BASE-T Ethernet | 100 Ω ±10% | 1 Gbps | PCB上のツイストペアエミュレーション |
表1:一般的な差動ペア規格とインピーダンス目標。
これらの値はインターフェース仕様に由来し、製造時に制御された誘電体材料と配線形状が必要です。
信頼性の高い差動ペアのための必須設計ルール
インピーダンス制御、幅、間隔、長さマッチング
差動インピーダンスは、配線幅(W)、間隔(S)、参照プレーンまでの高さ(H)、誘電率(Er)を使用して計算されます。FR-4上の典型的な100 Ωペアでは、幅4~6 mil、間隔5~8 mil、プリプレグ厚さ4~6 milが適切に機能します。Saturn PCB ToolkitやAltium/KiCadの内蔵計算機などのフィールドソルバーは、スタックアップに基づいて正確な値を提供します。エッチングや誘電体の変動によりインピーダンスが5~10%シフトする可能性があるため、製造ノートに公差を指定してください。長さマッチングは、ペア内スキューを5~15 ps(立ち上がり時間に依存)に制限します。より長い配線にアコーディオンまたはノコギリ歯パターンを使用し、追加のインダクタンスやキャパシタンスを避けるために振幅を低く(幅の3倍未満)保ちます。
参照プレーン、リターンパス、層選択
ペアに直接隣接する連続した参照プレーン(できればグランド)は、安定したインピーダンスと低インダクタンスのリターンに不可欠です。プレーンを分割するとリターン電流が迂回し、コモンモードノイズが発生します。多層設計では、外部干渉からのシールドのために内層を優先しますが、積層時の反りを制御するためにスタックアップが対称であることを確認してください。高層数のボードでは、信号層とプレーン層を交互に配置して複数の参照を提供します。ペアの周囲に5~10 mmごとにステッチングビアを配置して、層間でプレーンを結合します。

高度な配線テクニックと信号完全性の実践
結合戦略、ビア処理、クロストーク低減
タイト結合(S ≈ W)はコモンモード除去を最大化しますがインピーダンスを低下させます。ルーズ結合はインピーダンスを上昇させ、マッチングを容易にします。一定の間隔でペアを配線し、急な曲がりを避けてください。45度の角度または半径が幅の3倍を超える円弧を使用します。ビアについては、バックドリルまたはブラインド/ベリードビアを使用してスタブを最小化し、ペアビアを対称に配置し、グランドビア(ペアあたり4~6個)で囲んでシールドを維持します。ペアをアグレッサーから少なくとも5H(プレーンまでの高さ)離して、遠端クロストークを-40 dB以下に制限します。
シミュレーションツールと製造上の考慮事項
レイアウト前後のシミュレーションにHyperLynxやSIwaveを使用すると、アイクロージャや反射を早期に発見できます。TDRテストはインピーダンスの連続性を検証します。銅の粗さ(低プロファイル箔が好ましい)、ソルダーマスク厚、エッチング均一性などの製造要因が損失とスキューに影響します。制御されたプロセスは±8~10%のインピーダンス精度を達成し、パネル上のテストクーポンで検証します。DFMルールには、狭い間隔での酸トラップの回避と、信頼性の高いメッキのための最小ドリル-銅クリアランスの確保が含まれます。
差動ペア設計における一般的な課題と克服方法
インピーダンス不連続、スキュー、EMI問題
曲がり、コネクタ、層変更はインピーダンス低下を引き起こし、アイ開口を劣化させる反射を生じます。過度なペア内スキューは差動をコモンモードに変換し、EMIを増加させます。解決策には、遷移部での漸進的なテーパー、厳しい長さ公差(5 Gbps超で0.1 mm未満)、グランドプアやビアによるシールドが含まれます。
公差解決におけるプロフェッショナル製造の役割
エッチング変動と誘電体の不一致はインピーダンスを10~15%シフトさせる可能性があります。プロのファブリケーターは、精密パターニングのためのレーザーダイレクトイメージング、制御されたプリプレグフロー、インピーダンスクーポンテストを使用して±5~10%の精度を維持します。また、低損失材料のスタックアップを最適化し、ビア構造や間隔の実現可能性に関する早期のDFMフィードバックを提供します。

結論
差動ペアは、データレートが1 Gbpsを超える場合、ノイズマージンが厳しくなる場合、またはEMIコンプライアンスが必要な場合に重要です。これはUSB-C、PCIe、高解像度ビデオなどの現代のインターフェースで一般的です。適切な実装により、開いたアイ、低BER、認証通過が保証されます。
信頼性の高い結果を得るには、高速ボードの経験が豊富なファブリケーターと提携してください。JLCPCBは精密なインピーダンス制御(標準±10%、要求に応じてより厳密)、高密度配線のための多層およびHDIサポート、信号完全性を早期に検証するためのクイックターンプロトタイピングを提供しています。オンライン計算機とDFMチェックにより、生産前に差動ペアパラメータを改良できます。jlcpcb.comで設計をアップロードして、厳しい高速要件を満たす即時見積もりと製造を入手してください。

FAQ:差動ペアに関するよくある質問
Q1:差動信号とシングルエンド信号の主な違いは何ですか?
A:差動は2本の相補的な配線を使用してコモンモードノイズを相殺し、シングルエンドよりも優れた耐性(20~40 dB)と低いEMIを提供します。シングルエンドは単一の配線とグランド参照に依存します。
Q2:差動ペアの長さマッチングはどの程度厳密にすべきですか?
A:タイミングエラーとモード変換を防ぐために、ペア内スキューを5~15 ps未満(または5 Gbps超の信号では0.1 mm未満)に保ちます。より長い配線にサーペンタイン配線を使用します。
Q3:差動ペアにとって固体参照プレーンが重要な理由は何ですか?
A:一貫したインピーダンス、低インダクタンスのリターンパス、シールドを確保します。プレーン分割は電流の迂回を強制し、ノイズと不連続を生じさせます。
Q4:差動ペアを外層に配線できますか?
A:可能ですが理想的ではありません。内層はより良いシールドとインピーダンス安定性を提供します。外層は外部ノイズへの感受性を高め、追加のガードが必要です。
学び続ける
ミックスドシグナルPCB設計における調和の実現
電子の世界では、変化に伴い、1枚の基板上にアナログ部品とデジタル部品を混在させることが今や一般的になっています。ミックスドシグナルPCB設計は、アナログとデジタルの世界の調和のとれた融合を表し、高度な電子デバイスに無数の可能性を開きます。このブログ記事では、ミックスドシグナルPCB設計についてお話しします。課題、ベストプラクティス、最適な性能を実現するための重要な要素を取り上げます。 ミックスドシグナル設計の本質 ミックスドシグナル設計とは、アナログ回路とデジタル回路の両方を同じプリント回路基板(PCB)上に統合することを指します。アナログ部品は連続信号を扱います。例えば、音声やセンサー入力などです。デジタル部品は離散信号を処理します。これらは一般的にマイクロコントローラやデジタル信号プロセッサに見られます。これらの多様な要素の融合がミックスドシグナル環境を生み出し、複雑で多用途な電子システムの開発を可能にします。 ミックスドシグナルPCB設計における課題: A- 信号整合性: アナログ信号とデジタル信号のニーズのバランスを取ることは繊細な作業です。高速デジタル信号はノイズや干渉を引き起こし、アナ......
インピーダンス整合のための反射係数計算ツール
信号がある点から別の点へデジタル的に送信されるたびに、信号線の状態が変化します。信号の状態変化は、回路内を移動する電磁波として記述することができます。信号の反射は、電磁波がある媒質から次の媒質への境界に遭遇したときに発生します。波が境界に達すると、エネルギーの一部は信号として透過し、一部は反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか環境に散逸するまで、無限に続きます。 電気技術者にとって、この境界が発生する媒質は通常、その電気インピーダンスの観点から記述されます。つまり、境界とはインピーダンスが変化する場所です。 PCB設計における反射は、電気信号がトレースに沿って伝搬する際にインピーダンス不整合に遭遇したときに発生します。この不整合により、信号の一部がソースに向かって反射されます。反射は、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号完全性の問題を引き起こす可能性があります。 反射ノイズがなぜ問題となるのか? 信号線内の反射により、経路に余分なエネルギーが蓄積され、信号にノイズ問題が発生します。反射ノイズは信号を予測不可能な値に押しやり、決定論的な信......
PCB設計におけるインピーダンス制御の初心者ガイド
デジタル信号がある地点から別の地点へ伝送されると、信号線の状態に変化が生じます。この変化は、回路内を移動する電磁波として理解することができます。反射は、この波が異なる媒質間の境界に遭遇したときに発生します。この境界では、波のエネルギーの一部が信号として継続し、残りは反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか、環境に散逸するまで繰り返されます。 電気エンジニアにとって、この境界は通常、電気インピーダンスの変化によって定義されます。PCB設計では、信号がトレースに沿ってインピーダンス不整合に遭遇すると反射が発生します。この不整合により、信号の一部がその源に向かって反射され、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号整合性の問題を引き起こします。 1. 回路のインピーダンス: 抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路において、回路内の電流の流れを妨げる総等価抵抗はインピーダンスと呼ばれます。インピーダンスは抵抗成分とリアクタンス成分で構成されています。抵抗は回路のエネルギーを熱として散逸させます。回路内で回収可能なエネルギーは、導体、インダクタ、コンデン......
高速リジッドPCB設計における信号完全性の実践ガイド
私たちはシグナルインテグリティという用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波の場合はより高速でスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これは信号内の寄生効果も低減します。こ......
高速設計におけるインピーダンス方程式の役割
インピーダンスは、システム内で信号がどのように振る舞うかを制御する最も重要な概念の一つです。シグナルインテグリティ の問題は、インピーダンスの不整合によって引き起こされる信号の反射から生じます。信号の損失、反射、歪みがないことを保証するために、エンジニアはインピーダンスを慎重に制御する必要があります。交流電流の印加に対する電気回路の抵抗は、そのインピーダンスによって測定されます。これは、電気回路における高周波インダクタンスとキャパシタンスを組み合わせた結果です。抵抗と同様に、インピーダンスはオームで測定されます。異なるインピーダンスは減衰と反射を引き起こし、信号を弱めます。インピーダンスの定義、抵抗、インダクタンス、キャパシタンスなどの他の回路要素との違い、および高速PCB設計におけるその方程式の重要性は、すべてこの記事で取り上げられています。 インピーダンス対抵抗、インダクタンス、キャパシタンス インピーダンスは、抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路に電流が流れるのを妨げる総等価抵抗です。インピーダンスはリアクタンス成分と抵抗成分から構成されます。回路内のエネルギーは抵抗によって熱として放出さ......
高速リジッドPCB設計における信号完全性
私たちは「シグナルインテグリティ」という用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号の損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波であれば、より高いレートでスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これはまた、信号内の寄生......