アンプPCB設計:ノイズフリーのハイファイ基板の製作
1 min
- あらゆるアンプPCBに必須のレイアウトルール
- 部品配置ブループリント
- 人気のアンプ回路基板:
- PCBパワーアンプ専用スタックアップ&材料
- アンプPCBのテスト&デバッグ
- 結論
高忠実度オーディオアンプのPCBを設計するには、物理原理と最新技術のバランスを取る必要があります。純粋な信号を維持し、基板が製造可能であることを確保しなければなりません。オーディオアンプ回路は、クリーンな電源と適切なフィルタリングから始めるべきです。低ノイズの入力段には、正しいバイアスと入力結合コンデンサを使用します。バイパスコンデンサとデカップリングコンデンサを組み込む方法について、いくつかの設計テクニックを見ていきます。ハムを低減するための適切なグラウンディングの確保。出力にZobelネットワークなどの安定性ネットワークの追加。そして、低ノイズのために信号経路を短く保ち、電源トレースから分離すること。核心的な課題を見ていきましょう。
ノイズ、熱、グラウンディング – 3つの殺し屋
ノイズ:GHzデジタル信号を扱っているとします。この信号はその固有の性質により、システム内に高調波も生成します。そして、その周波数に等しい電気長を持つトレースがあれば、それは共振の一部となります。こうして、PCB上に意図せずアンテナを作ってしまい、それは必要でも望ましくもないものです。したがって、ノイズの原因となります。同じことは、異なる情報を伝送する2本のデジタルトレースを並行して配線する場合にも当てはまります。または、アナログセクションにデジタルトレースを配線することは、直接ノイズの原因となります。
熱:パワートランジスタとクラスAB出力段は熱を発生します。熱管理は冗談ではありません。サーマルビア、大きな銅ベタ、適切なヒートシンクなど、適切なガイドラインに従う必要があります。熱を無視すれば、基板はドリフトとバイアスシフトについて教えてくれます。
グラウンディング:グラウンドはPCBレイアウトの表計算ソフトのようなものです。何か問題が起きるまで退屈に見えます。不適切なグラウンディングは多くの信号および電源整合性の問題を引き起こします。信号リターンパスからは、信号グラウンドが必要であり、適切なPDNには電源リファレンスが必要です。エネルギーはPCBの誘電体間を導波路として流れますが、この波を導くのはトレースとリターンパスです。
クラスA vs AB vs D – PCBへの影響
- クラスA:多くの場合、最も好まれない選択はクラスAアンプです。性能が悪いからではありません。実際、最高のオーディオを生成します。しかし、問題は熱です。クラスAのアンプは常にオンであるため、効率に影響します。100Wを送ると、通常20~30%の効率がオーディオとなります。他のすべてのエネルギーは熱として放散され、単純な基板ではそれほどの熱を放散できません。連続的な放散とは、持続的な熱負荷を考慮した設計が必要であり、大きな銅、サーマルビア、ヒートシンクが必要です。
- クラスAB:最も一般的な妥協点であり、クラスABが登場し、50~70%の効率というスイートスポットを提供します。そして、はるかに少ない熱放散です。設計には2つのトランジスタがあり、それぞれが50%の時間でスイッチングされるため、電力を分散します。しかしPCBでは、出力側のノイズを低減するために短いフィードバックループを維持する必要があります。
- クラスD:適切なアナログアンプではないため、周波数成分が高くなります。PWM方形波信号を使用し、フィルタでアナログ信号に戻します。かなり機械的なオーディオデバイスで、90%の効率を達成します。レイアウトでは、ゲートとリターンパスを極めて短く保ちます。そして、PWM電流がアナログフロントエンドを劣化させないようにプレーンを分割します。
あらゆるアンプPCBに必須のレイアウトルール
スタグラウンディング&グラウンドプレーン戦略
スタグラウンディングでは、電源リターンがアナロググラウンドと合流する単一のスターポイントを使用します。理想的には電源入力付近です。または、スピーカーが最大の電流消費源である場合は、スピーカーのリターンに設けます。スタグラウンディングは、オーディオで一般的な低周波グラウンドループ(例:50/60 Hzハム)を回避するのに特に効果的です。
低インピーダンスと容易な熱拡散のために、連続したグラウンドプレーンを優先します。グラウンドを分割する必要がある場合(アナログvs電源)、単一の制御された接合点でのみ行います。通常、グラウンドプレーンを分割しないことを好みます。連続したグラウンドを維持し、PCB上のHFセクションとLFセクションを分離するのが最善です。ガードトレースを配置し、グラウンドステッチを使用してクロストークを低減します。
電源デカップリングとトレース太さのルール
0.1 μFセラミックコンデンサをIC電源ピンから1~2 mm以内に配置します。過渡電流需要のために10 μFバルクを近くに追加します。パワーアンプには、低ESRバルクキャップを含めます。この用途で最もよく知られているのは、ポリマー電解またはタンタルです。デカップリングには常に低インダクタンスレイアウトを使用します。つまり、トレースを短く広く保ちます。デカップリングトレースを配線する際は、反対側をできるだけ近くに、またはビアを通して次の層にグラウンディングします。
電源トレースには、予想される電流に基づいて正しい幅を使用します。IPC-2152またはメーカーの計算ツールをガイドとして使用します:
- 小信号レール(1 A)
- スピーカー出力/大電流(2~5 A)
電源トレースをある層から別の層に変更したい場合は、電源遷移に複数のビアを並列で使用します。単一の標準ビアは限られた電流しか流せません。重いパッドの下には4~10個のビアを使用します。
ハムを排除する入出力トレース分離
ハムは、不適切な配線や2つの異なる信号の混合によって発生する信号内のクロストークの一種です。時には、この低周波数では、ハミングは不適切な電力分配ネットワークが原因であることがあります。入力トレース、特に左右を、電源スイッチングノードと出力トレースから十分に離します。
入力はグラウンドプレーンに隣接して挟まれた内層に配線し、外部干渉からシールドします。差動入力はコモンモードピックアップを劇的に低減するため、設計に含めることができれば、長期的に好ましいです。
部品配置ブループリント
良い配置は、組み立て工場へのラブレターを書くようなものです。同様に、悪い配置は夜に泣く基板を生み出します。
パワートランジスタ、ヒートシンク&サーマルビア
パワートランジスタとそのヒートシンクは、可能な限り基板の端に配置します。見た目のためではなく、これによりエアフローが改善されます。アンプICがSMDの場合、デバイスの下にサーマルパッドを追加し、銅プレーンへのサーマルビアのアレイを設けます。一般的な慣行は、0.3~0.5 mmドリルで8~20個のビアで、通常は十分ですが、利用可能なスペースに応じて選択できます。電力が大きいほど、より多くのビアと銅面積が必要です。
バイアス補償用の熱感知抵抗を、追跡すべきパワーデバイスの熱的に近くに保ちます。センサーを遠隔に取り付けると、熱の幽霊を追いかけることになります。したがって、同じヒートシンクをICに極めて近くに配置することを推奨します。
フィードバックネットワークと敏感なアナログセクション
フィードバックネットワークは物理的に短く、アンプの入力/出力ピンの近くに保ちます。フィードバックでは、信号が出力から入力に供給されるためです。長いフィードバックループがあると、回路内のどこからでも、または電源レーンからHFノイズを拾います。
敏感なアナログ部品(オペアンプ、入力抵抗、ゲインを設定する低値抵抗)を大きなスイッチング電流から離して配置します。敏感なアナログセクションを高電流スイッチング領域から物理的に分離し、理想的には基板の反対側またはグラウンドでシールドします。ローカルバイパスを使用し、そのリターンをアナロググラウンド領域に配線します。デジタル信号をアナログ側に配線する場合は、10 Kなどの高値抵抗を経路に配置してエネルギーを低減します。ロジックには影響しませんが、信号整合性に役立ちます。
人気のアンプ回路基板:
以下は適応可能なレイアウトブループリントと配置のヒントです。これらはレイアウトの概念であり、完全な回路図ではありません。
LM3886 / TDA7294アンプ (電源と負荷に応じて通常60~100W):
- 右下:入力フィルタリングと保護ダイオード付きのRCAまたはバランス入力ジャック。
- 下中央:入力オペアンプ段とゲイン設定抵抗。
- 上中央:LM3886/TDA7294をヒートシンク領域に搭載し、下に大きな銅ベタとサーマルビアを配置。
- 左上:電源入力とバルクキャップ。ICのV+ / V−への短いトレース。キャップ付近にスタグラウンド。
- スピーカー出力は太いトレース/プレーンで底面層に配線。フィードバックリターンをICに短く保ちます。
クラスD TPA3116基板:
この基板は非常によく配線されており、入力は左側にあります。電源と出力セクションは右側です。ゲート/ドライバループとスイッチングMOSFETはIC内部にあるため、リターン電流は密結合されています。出力フィルタをスピーカー端子の近くに配置し、PWMノードトレースを短く、可能ならマッチングさせます。基本的な配線ルールは次のとおりです:
アナログオーディオ入力と電圧リファレンスをPWMスイッチングノードから分離します。アナログドメインと電源ドメインの間にフェライトビーズを追加します。必須のスナバを追加し、EMIを測定します。
PCBパワーアンプ専用スタックアップ&材料
2oz銅、厚板&アルミコアオプション
外層に2-oz銅層はパワーアンプの優れたデフォルトです。トレース抵抗を低減します。熱拡散に役立つかもしれませんが、コストもかなり増加します。4 ozは非常に高い電流に使用できますし、トレースを少し広げることもできます。高厚みを選択する場合は、高TgのFR-4を選びます。フレキシブルまたは狭いスペースには、ポリイミドフレキシブルセクションを使用できます。
ICが基板に直接はんだ付けされ、PCBを通して熱を放散する必要がある基板には、アルミコアPCB(MCPCB)を検討する価値があります。優れた放熱を提供し、JLCPCBではFR4と同じ価格です。
クリーンビルドのためのソルダーマスクとシルクスクリーンのヒント
大きな銅ベタにはソルダーマスク開口を慎重に使用し、正確な配置を確保します。つまり、SMTアセンブリのリフロー中に意図しないはんだ溜まりを避けることを意味します。シルクスクリーンラベルは、電源レール、スピーカー極性、ヒューズ位置について明確にすべきです。電解コンデンサとICには極性マークと部品方向矢印を追加します。
アンプPCBのテスト&デバッグ
初回電源投入安全チェックリスト
- 目視検査:はんだブリッジ、逆部品、欠落パッドがないこと。
- 無負荷電源投入:安全な電流(例:100~500 mA)に設定した電流制限ベンチ電源を使用し、ゆっくりと電圧を上げます。これは初回の電源故障検出に役立ちます。
- スモークテスト回避:トレースがポップコーンになる前にホットスポットを検出するために、サーマルカメラまたはIR温度計を手元に置きます。
- レールの測定:スピーカーを接続する前に、V+、V−、バイアス電圧を確認します。
- ダミー負荷の接続:可能であれば、最初のテストではラウドスピーカーの代わりに8~16 Ω抵抗を使用します。
発振検出とクイックフィックス
発振はしばしば出力に高周波ハッシュとして現れます。出力とアンプ入力でスコーププローブを使用して検査します。発振は以下で低減できます:
- フィードバックループトレースを短くする。
- 容量性負荷を分離するために、アンプの入力に小さな直列抵抗(2~10 Ω)を追加する。
- クラスDのMOSFET間にスナバ(RC)を追加するか、オペアンプ回路のフィードバック抵抗間に小さな補償コンデンサを追加する。
- HFエネルギーをブロックするために電源ピンにフェライトビーズを追加する。
結論
この記事では、アンプPCB設計のdo's and don'tsをカバーしました。電気理論とレイアウト技術の満足のいく融合です。3つの主要な殺し屋を制御するだけです:ノイズ、熱、グラウンディング。ほとんどの問題は、適切な部品配置とグラウンドステッチングだけで解決されます。基本的なチェックは:
デカップリングネットワークは、メインチップの周りに適切に設計および配置する必要があります。独自の設計を開始するとき、特にクラスDアンプの場合、可能であれば入力に50オームラインを常に検討してください。信号は高周波ではありませんが、そうするのは良い習慣です。電源とデジタルセクションを少なくとも20H離します。このルールを覚えておいてください。これで準備完了です。設計を続け、このガイドが役立ったらJLCPCBにタグを付けてください。
学び続ける
ミックスドシグナルPCB設計における調和の実現
電子の世界では、変化に伴い、1枚の基板上にアナログ部品とデジタル部品を混在させることが今や一般的になっています。ミックスドシグナルPCB設計は、アナログとデジタルの世界の調和のとれた融合を表し、高度な電子デバイスに無数の可能性を開きます。このブログ記事では、ミックスドシグナルPCB設計についてお話しします。課題、ベストプラクティス、最適な性能を実現するための重要な要素を取り上げます。 ミックスドシグナル設計の本質 ミックスドシグナル設計とは、アナログ回路とデジタル回路の両方を同じプリント回路基板(PCB)上に統合することを指します。アナログ部品は連続信号を扱います。例えば、音声やセンサー入力などです。デジタル部品は離散信号を処理します。これらは一般的にマイクロコントローラやデジタル信号プロセッサに見られます。これらの多様な要素の融合がミックスドシグナル環境を生み出し、複雑で多用途な電子システムの開発を可能にします。 ミックスドシグナルPCB設計における課題: A- 信号整合性: アナログ信号とデジタル信号のニーズのバランスを取ることは繊細な作業です。高速デジタル信号はノイズや干渉を引き起こし、アナ......
インピーダンス整合のための反射係数計算ツール
信号がある点から別の点へデジタル的に送信されるたびに、信号線の状態が変化します。信号の状態変化は、回路内を移動する電磁波として記述することができます。信号の反射は、電磁波がある媒質から次の媒質への境界に遭遇したときに発生します。波が境界に達すると、エネルギーの一部は信号として透過し、一部は反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか環境に散逸するまで、無限に続きます。 電気技術者にとって、この境界が発生する媒質は通常、その電気インピーダンスの観点から記述されます。つまり、境界とはインピーダンスが変化する場所です。 PCB設計における反射は、電気信号がトレースに沿って伝搬する際にインピーダンス不整合に遭遇したときに発生します。この不整合により、信号の一部がソースに向かって反射されます。反射は、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号完全性の問題を引き起こす可能性があります。 反射ノイズがなぜ問題となるのか? 信号線内の反射により、経路に余分なエネルギーが蓄積され、信号にノイズ問題が発生します。反射ノイズは信号を予測不可能な値に押しやり、決定論的な信......
PCB設計におけるインピーダンス制御の初心者ガイド
デジタル信号がある地点から別の地点へ伝送されると、信号線の状態に変化が生じます。この変化は、回路内を移動する電磁波として理解することができます。反射は、この波が異なる媒質間の境界に遭遇したときに発生します。この境界では、波のエネルギーの一部が信号として継続し、残りは反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか、環境に散逸するまで繰り返されます。 電気エンジニアにとって、この境界は通常、電気インピーダンスの変化によって定義されます。PCB設計では、信号がトレースに沿ってインピーダンス不整合に遭遇すると反射が発生します。この不整合により、信号の一部がその源に向かって反射され、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号整合性の問題を引き起こします。 1. 回路のインピーダンス: 抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路において、回路内の電流の流れを妨げる総等価抵抗はインピーダンスと呼ばれます。インピーダンスは抵抗成分とリアクタンス成分で構成されています。抵抗は回路のエネルギーを熱として散逸させます。回路内で回収可能なエネルギーは、導体、インダクタ、コンデン......
高速リジッドPCB設計における信号完全性の実践ガイド
私たちはシグナルインテグリティという用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波の場合はより高速でスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これは信号内の寄生効果も低減します。こ......
高速設計におけるインピーダンス方程式の役割
インピーダンスは、システム内で信号がどのように振る舞うかを制御する最も重要な概念の一つです。シグナルインテグリティ の問題は、インピーダンスの不整合によって引き起こされる信号の反射から生じます。信号の損失、反射、歪みがないことを保証するために、エンジニアはインピーダンスを慎重に制御する必要があります。交流電流の印加に対する電気回路の抵抗は、そのインピーダンスによって測定されます。これは、電気回路における高周波インダクタンスとキャパシタンスを組み合わせた結果です。抵抗と同様に、インピーダンスはオームで測定されます。異なるインピーダンスは減衰と反射を引き起こし、信号を弱めます。インピーダンスの定義、抵抗、インダクタンス、キャパシタンスなどの他の回路要素との違い、および高速PCB設計におけるその方程式の重要性は、すべてこの記事で取り上げられています。 インピーダンス対抵抗、インダクタンス、キャパシタンス インピーダンスは、抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路に電流が流れるのを妨げる総等価抵抗です。インピーダンスはリアクタンス成分と抵抗成分から構成されます。回路内のエネルギーは抵抗によって熱として放出さ......
高速リジッドPCB設計における信号完全性
私たちは「シグナルインテグリティ」という用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号の損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波であれば、より高いレートでスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これはまた、信号内の寄生......