PCBのEMIシールド:プロフェッショナルな製造における優れた電磁両立性のための高度な技術と材料
1 min
- PCBにおけるEMIシールドの仕組み
- 主要なEMIシールド材料とその用途
- PCB設計における効果的なEMIシールドの実装
- 堅牢なEMIシールドのためのプロフェッショナル製造技術
- よくある質問(FAQ)
本質的に、EMIシールドとは、導電性または磁性材料を囲い込むことにより、電気的および磁気的なフィールドがPCB上の特定の領域に侵入したり、そこから漏れ出したりしないようにする行為にすぎません。繊細な回路の周りにファラデーケージがあると想像してみてください。ただし、自分自身をシールドするのではなく、隣接する回路をノイズの多いスイッチングレギュレータから守る(そしてその逆も同様)必要があります。現代のエレクトロニクスは、EMIによって深刻な問題を抱えています。クロック速度がGHz帯、スイッチングレギュレータがメガヘルツ帯に達し、PCB上のあらゆる場所にワイヤレス無線機が登場する中で、PCBの内部および周囲の電磁共鳴は極めて混雑しています。

EMI対策で設計をシールドしなければ、デバイスは規制試験(FCC、CE、CISPR)に合格できなかったり、自己干渉を起こしたり、さらには周囲の機器に干渉を引き起こす可能性があります。リスクは高いです。EMC試験を怠ると、ローンチが数週間から数ヶ月遅れることがあります。なぜなら、そうでなければ美しい製品に、最後の手段として慌ててシールドやフィルタを追加することになり、最初から正しく行うよりも常にコストがかかり、品質も劣るからです。
PCBにおける電磁干渉の一般的な発生源
まず最初に、EMIを抑制するためには、その実際の発生源を特定することが重要です。高速クロック信号とその高調波、伝導ノイズと放射ノイズの両方を放出するスイッチング電源のインダクタやトランス、ブロードバンドのヒスノイズを発生させるUSB 3.0、PCIe、HDMIなどのデータリンク、意図的にビームを放射するRF送信機や発振器、そして隣接するトレースやケーブルに沿って小さな電磁界を伝播させる高速エッジレートを持つあらゆる素子が、PCB上の典型的な容疑者です。

不良部品だけが問題を引き起こすとは限りませんが、レイアウトが甘い場合、最も普通の部品でさえEMIの容疑者になり得ます。簡単なLEDドライバを考えてみましょう。電流の変化が速すぎたり、電流ループ面積が乱れていると、Class Bエミッション試験に不合格になるほどの放射を生じることがあります。
PCBにおけるEMIシールドの仕組み
反射、吸収、グラウンディングの原理
問題は、EMIシールドのメカニズムとは何かということです。それは相乗的に作用する3つの要素に依存しています。低周波では、主に反射です。波が導電性表面に衝突すると、自由空間と金属の間のインピーダンス差により、エネルギーの大部分が反射されます。実際、銅やアルミニウムなどの導電性材料は優れた反射体です。

周波数が高くなるほど、吸収の効果が高まります。波はシールド内に入り、抵抗損失によりそのエネルギーが熱に変換されます。吸収は、材料の透磁率、導電率、および厚さによって決まります。より厚いシールド、または高い透磁率を持つシールド(ミューメタルなど)は、より優れた性能を発揮します。グラウンディングほどすべてをまとめるものはありません。シールドが適切に接地されていないと、バリアではなくアンテナのように機能し始めます。優れたシールドには、グラウンドプレーンへの多数のビア、広いステッチングパターン、および良好なはんだ接合が必要です。
シールド層、シールド缶、導電性コーティングの役割
ボードレベルでは、目的に応じて幾つかの方法でシールドできます。シールド缶は堅牢なアイソレーションを提供します。これはPCB上のはんだ付けされた金属製の筐体で、敏感な部品を覆い、RFモジュール、ワイヤレス機器、敏感なアナログ回路で使用されます。通常、スズメッキ鋼または洋白で構成され、構造に応じて最大40~80 dBのEMIを遮断できます。軽量で柔軟な導電性コーティングや塗料は、重量や高さが懸念される場合にも利用できます。これらは金属粒子(銀、銅、またはニッケル)をポリマーに混練し、必要な領域にのみスプレーまたは塗布されます。

PCB上では、特別なグラウンド銅プレーンが組み込みのシールドプレーンとして機能します。ノイズの多い層と敏感な部品の間の連続した途切れのないグラウンドプレーンは、結合ノイズを大幅に低減します。これは PCB設計における最も簡単で最も安価なシールド方法の1つです。
主要なEMIシールド材料とその用途
導電性ファブリック、箔、ポリマー複合材料
EMIシールドの世界は、設計者にとってのツールボックスです。プロトタイピングや簡単な修理の場合、銅箔テープは非常に導電性が高く、簡単に貼れるため、依然として主力です。大量生産を想定する場合は、金属化糸で織られた導電性ファブリックを検討するでしょう。これは伸縮性があり、変わった形状の物体にも非常に滑らかに沿わせることができます。

ポリマー複合材料の導電性フィラー(炭素繊維、ニッケルコーティング粒子、銀フレークなど)は、機械的強度と優れたシールド性能を兼ね備えています。必要な形状に成形できるため、消費者向けデバイスの筐体レベルのシールドに便利です。
銅ベタ、グラウンドプレーン、特殊コーティング
銅ベタとグラウンドプレーンは、PCB内部で見られる主要なシールド手法と考えられています。4層基板では、第2層の適切なグラウンドプレーンが、最上層のチップが内層の信号や電力に干渉するのを大幅に防ぎます。コツは、そのプレーンを維持し、EMエネルギーが逃げる原因となるギャップ、分割、穴を埋めることです。
外層(別名銅ベタ)は2つの目的で接地されます:リターンパスとシールドを追加してEMCを向上させ、またファブ業者を支援するために均一な銅の分布を提供することです。グラウンドベタがメインのグラウンドネットに確実に接続され、適切にビアで埋められていることを確認するだけです。
異なる周波数範囲に対する材料の選択
周波数によって異なるシールド戦略が必要です。非常に低い周波数(1 MHz未満)を抑えるには、磁場が問題となり、この場合はミューメタルやフェライトなどの高透磁率合金が望ましいです。MHzから低GHz帯では、通常の銅またはアルミニウムシールドが反射と吸収に効果的です。10GHz以上では、構造の品質が非常に重要です。共振構造に1つの穴があるだけで共振空洞が生じ、性能に問題を引き起こす可能性があります。100MHzから6GHzの範囲では、適切に設計された通常の銅グラウンドプレーンとシールド缶が、ほとんどのPCBスケールの作業で十分です。重要なのは高級なものではなく、ギャップを塞ぎ、グラウンディングを徹底し、開口部を制御することに全力を尽くすことです。

プロのヒント:基板上の最高周波数信号がEMIシールド要件を決定します。100 MHzの方形波は、その第5、第7、第9高調波(500 MHz、700 MHz、900 MHz)に大きなエネルギーを含んでいることを忘れないでください。基本波だけでなく、高調波成分に対してもシールドしてください。
PCB設計における効果的なEMIシールドの実装
パーティショニング、ビアフェンシング、グラウンディング戦略
エミッションの制御は、基板レイアウトの段階から始まります。基板をデジタル、アナログ、RF、電源などの領域に分割し、ノイズの多いものが敏感な領域に影響を与えないように物理的に分離して配置します。ゾーニングは、シールドを検討する前に結合を遮断することです。ビアフェンシング(またはステッチング)は、重要な領域の境界にグラウンドビアで壁を構築するようなものです。監視している最高周波数の波長の10分の1の間隔を維持すれば、ボードレベルで強固な電磁バリアが得られます。
これはRF領域やデジタル・アナログ領域間で非常に重要です。グラウンド戦略も同様に重要です。各セクションが独自のリターンパスを持ち、1つのノードに収束するスターグラウンドまたはスプリットグラウンド方式を採用してください。これにより、ある領域が別の領域のノイズの多いリターン電流に引きずられるのを防ぎます。
多層スタックアップと部品配置との統合
スタックアップは、実はEMIに対する最初の防御線です。適切に計画された多層PCBでは、各信号層がグラウンドまたは電源プレーンに直接隣接しているため、どの層のループ面積も小さくなり、固有の層間シールドが提供されます。6層のEMC最適化スタックアップの例としては、Signal-Ground-Signal-Power-Ground-Signalがあり、各高速トレースに準備されたリファレンスプレーンがあります。部品の配置は、そのゾーニング戦略に沿って行う必要があります。クロック発振器、スイッチングレギュレータ、高速プロセッサは、短く直接的なトレースでデジタルゾーンに配置します。RFおよび敏感なアナログ部品は可能な限り離して配置し、電源はゾーンの端でフィルタリングします。
堅牢なEMIシールドのためのプロフェッショナル製造技術
シールド層とコーティングの精密な適用
EMIシールドを本格的に行いたいなら、製造において信じられないほど精密である必要があります。ボードレベルのシールド缶は、どこでもグラウンドを維持するために、堅牢でボイドのない接合ではんだ付けする必要があります。わずかな亀裂でも接合部がスロットアンテナになり、ノイズを漏らしたり傍受したりする可能性があり、誰もそれを望みません。
導電性コーティングを適用する場合、厚さ(通常5~75マイクロメートル)を確認し、対象領域全体に均一に塗布する必要があります。薄すぎると十分なシールドができず、厚すぎると基板が温度変化を受けたときにコーティングがひび割れたり剥離したりし始めます。プロが使用するマスキング付きスプレー塗布により、エッジがきれいでカバレッジが均一であることを確認します。
コンプライアンスと性能検証のための高度なテスト
EMCコンプライアンステストでは、放射(エミッション)テスト(通常CISPR 32またはFCC Part 15に準拠)、伝導テスト、放射イミュニティテストなどがあります。開発中に近磁界プローブとスペクトラムアナライザを使用して事前コンプライアンステストを実施することが最も重要です。これにより、EMI問題を早期に発見でき、後で完全な認証テストに大金を費やすことを避けられます。
ボードレベルのシールド性能を実際に測定するには、転送インピーダンス測定、シールドルームでのテスト、または近磁界スキャンを実行できます。これらの技術により、エンジニアはシールドが実際に提供している減衰量を絞り込み、修正が必要な弱点を特定できます。
JLCPCBが大規模に信頼性の高いEMIシールドPCBを提供する方法

JLCPCBの多層基板製造は堅牢であり、PCBレベルのEMIシールドに優れた基盤を提供します。正確な層間位置合わせにより、グラウンドプレーンが連続的で整列していることが保証されます。インピーダンス制御された製造におけるトレース形状は一貫しているため、予測可能なEMC動作が得られます。さらに、包括的なDFM検査を実施し、生産に進む前にグラウンドプレーンの完全性、ビアフェンシングパターン、銅ベタがすべて設計意図に沿っていることを確認します。

アセンブリでは、JLCPCBのSMTラインがシールドを正確に配置し、ボード上のどこでも確実なグラウンド接点を実現するために必要な精度ではんだ付けできます。ファブの完成度とアセンブリの専門知識の組み合わせにより、生産ラインから出た直後にEMCテストに合格できるボードが実現します。

よくある質問(FAQ)
Q. EMIシールドとは何ですか?また、すべてのPCBに必要ですか?
EMIシールドは、導電性材料を使用して電磁干渉が回路セクションに侵入したり、そこから出たりするのを防ぎます。すべてのPCBに専用のシールド缶やコーティングが必要なわけではありません。すべてのPCBは、連続したグラウンドプレーン、適切なデカップリング、インピーダンス制御された配線など、基本的なEMI設計手法から恩恵を受けます。
Q. ボードレベルでのEMIシールドはどのように機能しますか?
ボードレベルのEMIシールドは、反射、吸収、適切なグラウンディング(シールド電流に低インピーダンスパスを提供する)の3つのメカニズムを通じて機能します。効果的なシールドは、グラウンドプレーン、ビアフェンシング、物理的シールドを通じてこれら3つすべてを組み合わせます。
Q. PCB用の最も一般的なEMIシールド材料は何ですか?
最も一般的な材料には、銅、スズメッキ鋼または洋白(シールド缶)、導電性ポリマーコーティングがあります。ボードレベルのシールドでは、PCBスタックアップに既に存在する銅が、適切に使用すれば最もコスト効率の高いシールド材料です。
Q. ビアフェンシングは物理的なシールド缶の代わりになりますか?
ビアフェンシングは中程度のシールド効果(通常15~30 dB)を提供し、ボードセクション間の結合を低減するのに優れています。ただし、高いアイソレーション要件(40 dB以上)には、依然として物理的なシールド缶が必要です。
学び続ける
ミックスドシグナルPCB設計における調和の実現
電子の世界では、変化に伴い、1枚の基板上にアナログ部品とデジタル部品を混在させることが今や一般的になっています。ミックスドシグナルPCB設計は、アナログとデジタルの世界の調和のとれた融合を表し、高度な電子デバイスに無数の可能性を開きます。このブログ記事では、ミックスドシグナルPCB設計についてお話しします。課題、ベストプラクティス、最適な性能を実現するための重要な要素を取り上げます。 ミックスドシグナル設計の本質 ミックスドシグナル設計とは、アナログ回路とデジタル回路の両方を同じプリント回路基板(PCB)上に統合することを指します。アナログ部品は連続信号を扱います。例えば、音声やセンサー入力などです。デジタル部品は離散信号を処理します。これらは一般的にマイクロコントローラやデジタル信号プロセッサに見られます。これらの多様な要素の融合がミックスドシグナル環境を生み出し、複雑で多用途な電子システムの開発を可能にします。 ミックスドシグナルPCB設計における課題: A- 信号整合性: アナログ信号とデジタル信号のニーズのバランスを取ることは繊細な作業です。高速デジタル信号はノイズや干渉を引き起こし、アナ......
インピーダンス整合のための反射係数計算ツール
信号がある点から別の点へデジタル的に送信されるたびに、信号線の状態が変化します。信号の状態変化は、回路内を移動する電磁波として記述することができます。信号の反射は、電磁波がある媒質から次の媒質への境界に遭遇したときに発生します。波が境界に達すると、エネルギーの一部は信号として透過し、一部は反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか環境に散逸するまで、無限に続きます。 電気技術者にとって、この境界が発生する媒質は通常、その電気インピーダンスの観点から記述されます。つまり、境界とはインピーダンスが変化する場所です。 PCB設計における反射は、電気信号がトレースに沿って伝搬する際にインピーダンス不整合に遭遇したときに発生します。この不整合により、信号の一部がソースに向かって反射されます。反射は、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号完全性の問題を引き起こす可能性があります。 反射ノイズがなぜ問題となるのか? 信号線内の反射により、経路に余分なエネルギーが蓄積され、信号にノイズ問題が発生します。反射ノイズは信号を予測不可能な値に押しやり、決定論的な信......
PCB設計におけるインピーダンス制御の初心者ガイド
デジタル信号がある地点から別の地点へ伝送されると、信号線の状態に変化が生じます。この変化は、回路内を移動する電磁波として理解することができます。反射は、この波が異なる媒質間の境界に遭遇したときに発生します。この境界では、波のエネルギーの一部が信号として継続し、残りは反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか、環境に散逸するまで繰り返されます。 電気エンジニアにとって、この境界は通常、電気インピーダンスの変化によって定義されます。PCB設計では、信号がトレースに沿ってインピーダンス不整合に遭遇すると反射が発生します。この不整合により、信号の一部がその源に向かって反射され、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号整合性の問題を引き起こします。 1. 回路のインピーダンス: 抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路において、回路内の電流の流れを妨げる総等価抵抗はインピーダンスと呼ばれます。インピーダンスは抵抗成分とリアクタンス成分で構成されています。抵抗は回路のエネルギーを熱として散逸させます。回路内で回収可能なエネルギーは、導体、インダクタ、コンデン......
高速リジッドPCB設計における信号完全性の実践ガイド
私たちはシグナルインテグリティという用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波の場合はより高速でスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これは信号内の寄生効果も低減します。こ......
高速設計におけるインピーダンス方程式の役割
インピーダンスは、システム内で信号がどのように振る舞うかを制御する最も重要な概念の一つです。シグナルインテグリティ の問題は、インピーダンスの不整合によって引き起こされる信号の反射から生じます。信号の損失、反射、歪みがないことを保証するために、エンジニアはインピーダンスを慎重に制御する必要があります。交流電流の印加に対する電気回路の抵抗は、そのインピーダンスによって測定されます。これは、電気回路における高周波インダクタンスとキャパシタンスを組み合わせた結果です。抵抗と同様に、インピーダンスはオームで測定されます。異なるインピーダンスは減衰と反射を引き起こし、信号を弱めます。インピーダンスの定義、抵抗、インダクタンス、キャパシタンスなどの他の回路要素との違い、および高速PCB設計におけるその方程式の重要性は、すべてこの記事で取り上げられています。 インピーダンス対抵抗、インダクタンス、キャパシタンス インピーダンスは、抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路に電流が流れるのを妨げる総等価抵抗です。インピーダンスはリアクタンス成分と抵抗成分から構成されます。回路内のエネルギーは抵抗によって熱として放出さ......
高速リジッドPCB設計における信号完全性
私たちは「シグナルインテグリティ」という用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号の損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波であれば、より高いレートでスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これはまた、信号内の寄生......