強力なPCBグラウンドプレーンがノイズフリー設計の鍵となる理由:基礎から最適化、修正まで
1 min
- グラウンドプレーンが回路基板の性能に与える影響
- PCBグラウンドプレーン設計のベストプラクティス
- 高度なアプリケーション向けのPCBグラウンドプレーン最適化
- 一般的なグラウンドプレーンの問題と解決策への取り組み
- よくある質問(FAQ)
すべてのPCB設計者は、最終的にグラウンドプレーンが基板の縁の下の力持ちのような存在であることを学びます。グラウンドプレーンは、すべての信号に対して基準点を静かに提供し、電流の戻り経路として機能します。本質的に、グラウンドプレーンとは電源の0Vグラウンドに接続された大きく連続した銅領域です。それは内層の大部分(または層全体)に広がり、グラウンドを必要とするほぼすべての部品リードやトレースが短いビアやパッドを介して接続できるようにします。これにより、信号に対して堅固で低インピーダンスの戻り経路が形成され、電流パルスにより広い範囲を提供することで、ノイズと電磁干渉を低減するのに役立ちます。この記事では、基板を効果的に設計する方法を見ていきます。コンポーネントにより良いグラウンディングを提供するだけで、全体的なEMIが低減され、基板の全体的なパワーインテグリティが向上します。
グラウンドプレーンとは一体何か、そしてその主な役割
グラウンドプレーンは、すべてのグラウンドネットを結びつける銅の「海」と考えることができます。小さなグラウンドトレースとは異なり、プレーンの広い面積は多くの電子を保持し、グラウンドをどこでもほぼ同じ電位に保ちます。この共通の基準プレーンにより、スイッチング電流(デジタルICからのものなど)は細く長いトレースを流れる必要がなく、プレーンの最も近い部分に直接流れ込みます。

グラウンドプレーンは、信号に対して堅固で低インピーダンスの戻り経路を形成します。これによりEMIが低減され、グラウンドループとノイズが最小限に抑えられます。グラウンドプレーンは一種のシールドとしても機能し、迷走干渉を吸収してグラウンドにクランプします。グラウンドプレーンは、熱管理や機械的安定性といった実用的な役割も果たします。戻り電流を運ぶ同じ銅が、高温のコンポーネントから熱を逃がすこともできます。内層に大きな銅領域を持つことで、基板が熱で反るのを防ぐのに役立ちます。
パワープレーンやビアとの違い
グラウンドプレーンとパワープレーンを混同しがちですが、それらは反対の(しかし補完的な)役割を果たします。パワープレーンは、供給電圧の1つ(+5Vや+3.3Vなど)を基板全体に供給するための専用層であり、各コンポーネントが安定した電源を得られるようにします。対照的に、グラウンドプレーンは0Vにあり、すべての電流の最終的な戻り先です。多層PCBでは、設計者はしばしばパワープレーンとグラウンドプレーンを隣接する層に配置します。この近接して配置された2枚の銅シートの「コンデンサ」は、実際にノイズをフィルタリングします(組み込みのデカップリング効果)。2層基板では、通常、完全なパワープレーンのスペースがないため、底面層がグラウンドプレーンとして使用され、電力はトラックで分配されることがよくあります。
ビアは層を縫い合わせる小さな銅メッキ穴であり、プレーンと連携して機能します。ビアはコンポーネントやネットをグラウンドプレーンに接続できます。実際には、適切に配置されたビアは屋根を支える頑丈な柱のようなものです。 それは高速トレースを下のグラウンドプレーンに結びつけ、戻り電流が直接的な経路を持つようにします。
グラウンドプレーンが回路基板の性能に与える影響
適切に実装されたグラウンドプレーンは、PCBの性能を劇的に向上させることができます。主な利点を分解してみましょう:
適切なグラウンディングによるEMIとクロストークの低減
グラウンドプレーンの最大の役割の1つはノイズ低減です。すべての信号に低インピーダンスの戻り経路を提供することで、プレーンはループ面積を小さく保ちます。大きなループはEMIを放射または受信するアンテナのように機能しますが、グラウンドプレーンは電流ループをトレースの近くに保ちます。これにより、敏感なトレースが互いに効果的にシールドされます。高速トレースのすぐ下に堅固なグラウンドプレーンがある場合、戻り電流は周囲をループするのではなく、トレースの真下を流れます。これにより電磁界が厳密に閉じ込められ、隣接するライン間のクロストークが削減されます。実際、ストリップライン構成にグラウンドプレーンを配置すると、グラウンドプレーンのない基板と比較してクロストークを数十dB削減できることが研究で示されています。

さらに、グラウンドプレーンは基板のファラデーケージのように機能します。迷走電界やノイズを吸収し、回路を妨害するのを防ぎます。近くの回路が干渉を放射しようとすると、グラウンドプレーンがそれを吸収します。その結果、はるかにクリーンな信号インテグリティが得られます。堅固なグラウンドプレーンは、戻り電流に低インピーダンス経路を提供します。要するに、グラウンドプレーンが増えるほど、基板の各部分間を飛び交うスプリアス信号が減ります。
高速回路における信号戻り経路の強化
高速デジタル信号とRF信号は戻り経路を非常に重視しており、グラウンドプレーンはここで重要です。トレースを上がる信号はどこかで戻らなければなりません。近くにプレーンがない場合、その戻り経路は基板を通る長く間接的な経路をたどり、インダクタンスと遅延を増加させる可能性があります。信号の真下にグラウンドプレーンが配置されている場合(マイクロストリップやストリップラインなど)、戻り電流は信号経路の真下を流れ、適切に制御された伝送線路を作成します。これはインピーダンス(例えば50Ωライン)を安定させるだけでなく、遅延と歪みも最小限に抑えます。

代わりに、戻りは本質的に往路を影のように追従します。その結果、リンギングが低減され、オーバーシュートの少ない高速エッジ、および低い放射が実現します。戻りループが連続したプレーンによって閉じ込められると、設計者ははるかに低いグラウンドバウンスとクリーンなデジタルタイミングを確認できます。混合アナログ/デジタル設計では、高速デジタルトレースの下の途切れのないグラウンドプレーンが、それらの電流がアナログセクションに迷い込むのを防ぎます。
電力分配と熱安定性への利点
グラウンドプレーンは主に信号インテグリティに貢献しますが、間接的に電力分配も支援します。多層PCBでは、グラウンドプレーンがパワープレーンに近接することで、大きな寄生デカップリングコンデンサが形成されます。これにより低インピーダンスの電力ネットワークが維持され、電圧が平滑化され、スイッチング時の急激な電圧降下が防止されます。よりシンプルな基板では、堅牢なグラウンドプレーンを持つことでグラウンド戻りでの電圧降下が少なくなり、ロジックレベルがより一貫性を保ちます。
さらに、グラウンドプレーンの銅は熱を拡散します。堅固なグラウンドベタはヒートシンクのように機能します。高温のコンポーネントから熱を引き出し、より広い面積に広げて局所的なホットスポットを防ぎます。グラウンドフィルは熱性能とコンポーネントの寿命を向上させます。電力消費の大きい部品はこのパッシブ冷却の恩恵を受け、基板は熱で反ったり層間剥離したりする可能性が低くなります。要するに、「ゼロボルト」でありながら、グラウンドプレーンは信号に電圧安定性を提供し、熱緩衝材として機能します。
PCBグラウンドプレーン設計のベストプラクティス
グラウンドプレーンは、慎重に設計された場合にのみその役割を果たします。ノイズの悪魔を寄せ付けないための主要なベストプラクティスを以下に示します:
層の配置と分割プレーン戦略
- 層構成:基板の反りを避けるために、常にバランスの取れた対称的な層構成を使用してください。多層基板では、グラウンドプレーンを信号層に隣接する内層に配置します。これにより信号との結合が最大化され、EMIが低減されます。例えば、一般的な4層構成は:トップ(信号)– GND – PWR – ボトム(信号)です。
- 連続 vs. 分割:一般的に、グラウンドプレーンはできるだけ連続に保ってください。アナログ/デジタルゾーンを分離するために絶対に必要な場合を除き、グラウンド層を分割することは避けてください。グラウンドを分割する必要がある場合(例えば、アナログとデジタル)、単一のスターポイントで再接続してください。これにより、両方のセクションがループを形成することなく基準を共有できます。JLCPCBは、結合を最小限に抑えるためにアナロググラウンドとデジタルグラウンドを分離することを推奨していますが、フローティング電位を避けるために1点で接続する場合に限ります。
- カバレッジ:グラウンドプレーンにできるだけ多くの面積を割り当ててください。基板が小さい場合や2層の場合、未使用スペースに銅ベタ(グラウンドフィル)を使用してグラウンドを拡張します。プレーンが完全であるほど、インピーダンスが低くなります。ベタを流す際は信号トレースから少なくとも約0.5mmのクリアランスを保ち(誤ってショートさせないため)、残りを埋めてください。
ビアスティッチングとグラウンドフィル技術
- ビアスティッチング:分割または大きなグラウンドベタの場合、グラウンドを縫い合わせるために多数のビアを使用してください。複数のビアはインダクタンスを低減し、層間の堅牢な接続を作成します。プレーンの周囲や大きな空きセクションにビアアレイを配置します。これにより、プレーンがより良いシールドにもなります。Cadenceのベストプラクティスでは、プレーンエッジに沿ったビアスティッチングがシールドを改善し、EMIを低減することが特に指摘されています。
- グラウンドフィル(銅ベタ):未使用領域に銅ベタを流す場合、必ずベタをグラウンドネットに接続してください。CADツールを「サーマル」に設定するか、小さなスポークを使用してパッドの孤立を防ぎます。堅固なベタは電流容量と安定性を高め、ハッチング(グリッド)ベタは高周波で重量を節約できます。高速設計では通常、堅固なベタが最適ですが、2層基板ではハッチングベタが製造を容易にすることがあります。重要なのは連続性です。ベタはアイランドが形成されないように定期的にグラウンドに接続する必要があります。
- サーマルリリーフ:高密度の銅ベタでは、パッドにサーマルリリーフスポークを確保してください。そうしないと、はんだ付けが困難になります。これはどちらかというと製造上の注意ですが、適切なサーマルリリーフを備えた適切にベタを流したプレーンは、電気的な役割を果たします。
効果を高めるためのサイズと厚さの考慮事項
- 銅厚:ほとんどのPCBは、層あたり1オンス銅(約35μm厚)を使用しています。グラウンドプレーンの厚さは他の内層銅と同じです。グラウンドに非常に大きな電流が流れる場合(電源基板を除いて稀)、抵抗を減らすために内層に2オンス銅を指定することがあります。実際には、1オンスでほぼすべての信号戻り要件に十分です。
- プレーンサイズ:グラウンドプレーンは、できるだけ多くの基板面積をカバーする必要があります。熱応力が懸念されない限り、ハッチングパターンではなく内層に堅固なベタを保ってください。内層の堅固なプレーンは最低のインピーダンスを提供します。
- 目的を持った分割:複数のグラウンドドメイン(例えば、デジタル、アナログ、シャーシグラウンド)がある場合、それらを別々のアイランドに分割する前に慎重に検討してください。接続されていない「フローティング」グラウンドアイランドは問題を引き起こします。代わりに、各ドメインは独自のプレーンまたはベタ領域を持ち、すべてが単一のノード(多くの場合、電源または指定されたスターポイント)で接続されるべきです。
要するに、大きく連続したグラウンドプレーンが目標です。任何の断絶や細いリンクは意図的であり(ノイズの多いドメインを分割するため)、慎重に管理されるべきです。対称性と製造可能性を確保するために、メーカーのガイドライン(JLCPCBのスタックアップ推奨など)に従ってください。
高度なアプリケーション向けのPCBグラウンドプレーン最適化
インピーダンスのバランスとループの最小化
制御インピーダンストレース(例えば50Ωライン)の場合、グラウンドプレーンは伝送線路のもう半分です。信号トレースとプレーン間の一貫した間隔が重要です。マイクロストリップライン(外層のトレース、1層下のプレーン)では、設計者はインピーダンスを目標値に保つためにトレース幅と層厚を固定する必要があります。同様に、ストリップライン(両側をグラウンドで挟まれた内層トレース)でも考え方は同じです。インピーダンスの不一致が発生すると、信号が反射・散乱し、GHz信号には良くありません。

ループの最小化も同様に重要です。RFおよび高速デジタル基板では、信号が状態を変えるたびに戻り電流がジャンプします。大きなループ面積はインダクタンスを生み出し、小さなループは生み出しません。コンポーネントとそのバイパスコンデンサをグラウンドプレーンの近くに配置し、戻り経路が短いこと(できれば信号経路の真下)を確保することで、これらのループを縮小します。JLCPCBのRF PCBガイドラインは、「堅固なグラウンド戦略」を強調しています。RFトレースをトップ層に配置し、そのすぐ下に途切れのないグラウンドプレーンを配置します。この直接的な結合がループを小さく保つ最良の方法です。
最適なレイアウトのためのツールとシミュレーション
最新のPCB CADツールは、グラウンドプレーンの設計と検証を容易にします。OrCAD、Altium、KiCadなどのツールでは、フィル領域を定義し、ルーティング完了時に銅を自動的に再ベタ流しできます。また、ビアが必要な未接続の銅を強調表示することもできます。多くのパッケージが現在、フィールドソルバーとEMI/PIシミュレータを提供しています。戻り経路とループインダクタンスをシミュレートしたり、スタックアップのインピーダンスを確認したりできます。測定ツールも忘れないでください。実際のPCBレイアウトは、近接場プローブとオシロスコープでプローブして、予期しないノイズホットスポットを見つけることができます。シミュレーションは、プレーンのスロット共振や不十分なスティッチングなどをキャッチするのに役立ちます。
RFおよび混合信号基板のケーススタディ
RF Wi-Fi基板を考えてみましょう:設計者はほぼ常に、RFフロントエンドの下に完全なグラウンドプレーンを確保します。RFトレースのすぐ下に連続したグラウンドプレーンを使用し、任何の中断を避けます。実際には、トップ層のアンテナフィードラインが、下の層の完全な銅グラウンドの上に位置することを意味します。そのプレーンに任何の断絶があると、マッチングが損なわれ、EMIが増加します。さらに、混合RF/デジタル基板では、RFグラウンドとデジタルグラウンドはプレーン上で分離されていても、ループを防ぐために1つのブリッジポイントで接続されることがあります。
混合信号ADC基板では、アナログ回路は独自のクリーンなグラウンドを必要としますが、デジタルグラウンドから永久に分離することはできません。推奨される戦略は、グラウンドプレーン上に別々のアナログ領域とデジタル領域をベタ流しし、電源付近の短い低インピーダンスリンクで接続することです。結論として、高度な基板はしばしばグラウンドプレーンを分割しますが、厳密な管理下でのみであり、常に全体的な戻り経路を念頭に置いています。
一般的なグラウンドプレーンの問題と解決策への取り組み
グラウンドループ、ノイズ結合、および診断方法
グラウンドループは、2点間に複数の戻り経路が存在する場合に発生し、迷走磁束を拾う可能性のある電流ループを引き起こします。解決策は堅固なスターグラウンドアプローチです。各グラウンドドメインが1つの共通ノードに接続されるようにします。ノイズ結合は、デジタルチップがスイッチングしてサージ電流をグラウンドに流し込むときに忍び込む可能性があります。

症状はランダムなグリッチやアナログシフトである可能性があります。これらを診断するには、適切なグラウンドスプリング付きのオシロスコープまたはスペクトラムアナライザを使用します。電源とデジタルチップに注目してください。安価なオシロスコープでも過度のグラウンドバウンスやACリップルを捉えることができます。デカップリングコンデンサの電圧を調べることで、戻り電流が誤動作しているかどうかがわかります。設計では、最悪ケースの電流スパイクをシミュレートして、グラウンドプレーンのどの部分にストレスがかかるかを確認することもできます。
分割プレーンと不適切なスティッチングの修正
グラウンドプレーンが不適切に分割されているか、フローティングアイランドがある場合、奇妙なグラウンド電位ポケットが発生します。修正はスティッチングと再接続です。CADツールが未接続のネットを表示するか、プレーンのギャップを目視で確認できます。それらの領域をメイングラウンドに接続するためにビアを追加します。アナログ/デジタル分割の場合、単一ポイントに銅の「ハット」または短いブリッジを追加します。プレーンの分割は、両側が低インピーダンスの細いトレースまたは接続で接続されている限り実行できます。
一般的に、スティッチングが多いことはほとんど悪いことではありません。EMIやクロストークが発生した場合、グラウンドベタの境界にビアスティッチングを施してください。小さなアンテナ(トレーススタブや長い戻り)が見える場合は、プレーンの上を通るように再ルーティングしてください。
絶縁グラウンドプレーンと堅固なグラウンドプレーンの使い分け

経験則として、可能な限り堅固なグラウンドプレーンを使用してください。通常、これが最もシンプルで最低ノイズのアプローチです。絶縁または分割プレーンは特殊なケースです。アナログとデジタル、または高速と低速のためにグラウンドを絶縁することがありますが、基板が本当にそれを必要とする場合に限ります。分割する場合は、ベストプラクティスに従い、同じ銅層に保ち、1点で接続してください。慎重な計画なしにグラウンドを完全に分離すると、未定義の戻り経路が発生する可能性があります。

「絶縁」グラウンド領域の1つのシナリオは、残りの部分に影響を与えたくない高電圧またはノイズの多いセクションです。ただし、ほとんどのロジックおよびRF回路では、統一されたプレーンが最適です。分離の質問はFAQでよく出ます:グラウンドプレーンを分割すべきですか?一般的に、答えはいいえです。戻り経路解析に非常に自信があるか、アナログ/デジタル分割ルールに従っている場合を除きます。

よくある質問(FAQ)
PCBのグラウンドプレーンとは何ですか?
グラウンドプレーンは、回路の0V基準に接続された大きな銅領域です。すべての信号の共通基準ノードとして機能し、電流の戻り経路を提供します。
ノイズ低減に強力なグラウンドプレーンが重要なのはなぜですか?
堅固なグラウンドプレーンはループ面積を最小化し、短い低インダクタンスの戻り経路を提供します。これにより、EMIとトレース間のクロストークが劇的に低減されます。
グラウンドプレーンを省略して、1層にグラウンドベタだけを使用できますか?
シンプルな2層基板では、底面銅ベタをグラウンドとして使用できますが、それは本質的にグラウンドプレーンになります。ルーティングされたグラウンドトレースは、ベタよりもはるかに高いインピーダンスを持ちます。
グラウンドプレーンにビアスティッチングをいつ使用すべきですか?
ビアスティッチングは、プレーンエッジに沿って、高速トレースの周囲、および分割部の近くで役立ちます。プレーンインピーダンスを下げ、シールドを改善したいときはいつでも使用してください。
JLCPCBのエンジニアが指摘するように、堅固なグラウンドプレーンは、クリーンな信号と堅牢な電力分配のために設計者が持つ最も効果的なツールの1つです。
学び続ける
ミックスドシグナルPCB設計における調和の実現
電子の世界では、変化に伴い、1枚の基板上にアナログ部品とデジタル部品を混在させることが今や一般的になっています。ミックスドシグナルPCB設計は、アナログとデジタルの世界の調和のとれた融合を表し、高度な電子デバイスに無数の可能性を開きます。このブログ記事では、ミックスドシグナルPCB設計についてお話しします。課題、ベストプラクティス、最適な性能を実現するための重要な要素を取り上げます。 ミックスドシグナル設計の本質 ミックスドシグナル設計とは、アナログ回路とデジタル回路の両方を同じプリント回路基板(PCB)上に統合することを指します。アナログ部品は連続信号を扱います。例えば、音声やセンサー入力などです。デジタル部品は離散信号を処理します。これらは一般的にマイクロコントローラやデジタル信号プロセッサに見られます。これらの多様な要素の融合がミックスドシグナル環境を生み出し、複雑で多用途な電子システムの開発を可能にします。 ミックスドシグナルPCB設計における課題: A- 信号整合性: アナログ信号とデジタル信号のニーズのバランスを取ることは繊細な作業です。高速デジタル信号はノイズや干渉を引き起こし、アナ......
インピーダンス整合のための反射係数計算ツール
信号がある点から別の点へデジタル的に送信されるたびに、信号線の状態が変化します。信号の状態変化は、回路内を移動する電磁波として記述することができます。信号の反射は、電磁波がある媒質から次の媒質への境界に遭遇したときに発生します。波が境界に達すると、エネルギーの一部は信号として透過し、一部は反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか環境に散逸するまで、無限に続きます。 電気技術者にとって、この境界が発生する媒質は通常、その電気インピーダンスの観点から記述されます。つまり、境界とはインピーダンスが変化する場所です。 PCB設計における反射は、電気信号がトレースに沿って伝搬する際にインピーダンス不整合に遭遇したときに発生します。この不整合により、信号の一部がソースに向かって反射されます。反射は、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号完全性の問題を引き起こす可能性があります。 反射ノイズがなぜ問題となるのか? 信号線内の反射により、経路に余分なエネルギーが蓄積され、信号にノイズ問題が発生します。反射ノイズは信号を予測不可能な値に押しやり、決定論的な信......
PCB設計におけるインピーダンス制御の初心者ガイド
デジタル信号がある地点から別の地点へ伝送されると、信号線の状態に変化が生じます。この変化は、回路内を移動する電磁波として理解することができます。反射は、この波が異なる媒質間の境界に遭遇したときに発生します。この境界では、波のエネルギーの一部が信号として継続し、残りは反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか、環境に散逸するまで繰り返されます。 電気エンジニアにとって、この境界は通常、電気インピーダンスの変化によって定義されます。PCB設計では、信号がトレースに沿ってインピーダンス不整合に遭遇すると反射が発生します。この不整合により、信号の一部がその源に向かって反射され、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号整合性の問題を引き起こします。 1. 回路のインピーダンス: 抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路において、回路内の電流の流れを妨げる総等価抵抗はインピーダンスと呼ばれます。インピーダンスは抵抗成分とリアクタンス成分で構成されています。抵抗は回路のエネルギーを熱として散逸させます。回路内で回収可能なエネルギーは、導体、インダクタ、コンデン......
高速リジッドPCB設計における信号完全性の実践ガイド
私たちはシグナルインテグリティという用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波の場合はより高速でスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これは信号内の寄生効果も低減します。こ......
高速設計におけるインピーダンス方程式の役割
インピーダンスは、システム内で信号がどのように振る舞うかを制御する最も重要な概念の一つです。シグナルインテグリティ の問題は、インピーダンスの不整合によって引き起こされる信号の反射から生じます。信号の損失、反射、歪みがないことを保証するために、エンジニアはインピーダンスを慎重に制御する必要があります。交流電流の印加に対する電気回路の抵抗は、そのインピーダンスによって測定されます。これは、電気回路における高周波インダクタンスとキャパシタンスを組み合わせた結果です。抵抗と同様に、インピーダンスはオームで測定されます。異なるインピーダンスは減衰と反射を引き起こし、信号を弱めます。インピーダンスの定義、抵抗、インダクタンス、キャパシタンスなどの他の回路要素との違い、および高速PCB設計におけるその方程式の重要性は、すべてこの記事で取り上げられています。 インピーダンス対抵抗、インダクタンス、キャパシタンス インピーダンスは、抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路に電流が流れるのを妨げる総等価抵抗です。インピーダンスはリアクタンス成分と抵抗成分から構成されます。回路内のエネルギーは抵抗によって熱として放出さ......
高速リジッドPCB設計における信号完全性
私たちは「シグナルインテグリティ」という用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号の損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波であれば、より高いレートでスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これはまた、信号内の寄生......