PCBを冷却する:熱性能を向上させるための実用的なヒートシンク戦略
1 min
- 一般的なPCBヒートシンクの種類を探る:
- 効果的なPCBヒートシンクの主要材料
- 従来のヒートシンクを超えた先進的な熱ソリューション
- PCB設計にヒートシンクソリューションを実装する
- よくある質問(FAQ)
現在のPCBは非常識なほど高密度化しており、それゆえPCBの冷却は絶対に必要です。CPU、GPU、SoC、電圧レギュレータ、LEDドライバなどの大型パワー部品は、動作の副作用として熱を放出します。したがって、例えばCPU、GPU、SoCが独自のヒートシンクを持つことや、極めて高密度なボード、あるいはモーター、パワートランジスタ、アンプ、レギュレータなどを含むボードがホットスポットになることはよくあります。小さなPCBでも、トレースに大電流が流れると高温になることがあります。
その熱を逃がさなければ、信頼性と寿命を失うことになります。標準的なガイドラインでは、温度が10°C上昇するごとに故障率が約2倍になるとされています。そして、適切な熱管理を行えば、電子システムの全故障の半数以上を防ぐことができます。言い換えれば、ボードを高温のまま放置すると、いわゆる「焼けたコンピュータ」となり、性能が低下し、部品はスロットリングまたは停止し、はんだ接合部は熱負荷(熱サイクル)によって故障する可能性があります。そして最悪の場合、熱暴走に直面します。つまり、熱の発生が放熱できる速度を上回り、回路が暴走故障の起点となるのです。
発熱と熱制御:
PCB上の典型的な「発熱要素」には、高電力IC(CPU、GPU、MCU)、電力変換器とレギュレータ、RFアンプ、LEDアレイ、さらには密集した電力トレースが含まれます。大きな電流を駆動する、あるいは数ワットを消費するあらゆる部品は廃熱を発生します。小さなボードにより多くのチップを詰め込むと、限られた領域での発熱が増加します。そのため、設計者は部品密度に注意を払わなければなりません。多くのPCBは難燃性FR-4を使用していますが、その熱伝導率は低く(0.25 W/m·K)、基板自体を通して熱が逃げにくくなっています。
熱が管理されなければ、より高い故障率と短縮された寿命が待っています。高温は化学的および機械的摩耗を加速させます。チップの動作温度が10°C高くなるごとに、平均寿命はおよそ半分に低下します。過熱したボードは、電圧レギュレータのシャットダウンやPCBの反りといった即座の問題を引き起こす可能性があります。
一般的なPCBヒートシンクの種類を探る:
押出アルミニウムヒートシンク。
押出アルミニウムヒートシンクは、高温のアルミニウムをダイスに通して押し出し、長く均一なフィンプロファイルを形成するだけのものです。これにより、ベースからフィンへの熱伝達が良好で、かなり信頼性の高い品質を持つ、密に配置されたフィンの一群が得られます。安価で軽量なため、ほとんどの電子プロジェクトで採用されており、特に消費電力が中程度から高い場合に適しています。

押出品は、ストレートフィン、スラントフィン、またはピンフィンの形状に合わせてカスタマイズできます。ストレートフィン設計は一定のフットプリントで確実な冷却を提供し、ピンフィン押出品は空気の流れ経路が不明確な場合に任意の方向への空気の流れを可能にします。多くの押出ヒートシンクは、耐食性を高め、わずかな熱放射の利点を提供するために陽極酸化処理されています。まとめ:ボードスペースと高さの両方が確保できれば、適正な価格で優れた性能を発揮します。
プレス加工および折り曲げフィンヒートシンク。
フィンは、薄いアルミニウム板から切り出して曲げられたプレス加工ヒートシンクで作られています。安価で小型であり、多くの場合、TO-220やTO-247などの部品に簡単にクランプできるスプリングクリップを備えています。曲げたりねじったりしたフィンは空気を押し出すのに役立ちますが、プレス設計は主に低から中程度の電力向けであり、フィンの高さはそれほど大きくありません。

折り曲げフィンヒートシンクは高密度でコンパクトです。製造業者は波形金属ストリップを折り曲げ、ベースプレートに溶接または接着して、約12インチの高さを実現します。波状やスリット入りフィンなどのバリエーションは、空気の動きを増加させるのに貢献します。電話設備や、スペースに余裕がありながらプレス部品が提供できる以上の冷却を必要とする高密度PCBアセンブリで見られます。
ボンデッドフィンおよびヒートパイプソリューション。
電力が高すぎると、押出品では追いつけなくなり、ボンデッドフィンヒートシンクが登場します。太い個別のフィンを固体基板に接着または溶接することで、非常に高密度な大型フィンヒートシンクのアレイを実現できます。過剰な重量を追加せずに性能を維持する最も一般的な方法は、材料の混合、つまりアルミニウムベースに銅フィンを使用することです。これらは高電力または強制空冷システムを使用する場合に好まれる選択肢です。

ヒートパイプ統合型ヒートシンクは、相変化を利用して熱源の熱を遠隔のフィンに伝導することで、さらに進化しています。埋め込まれた銅パイプは熱をよく伝導するため、GPU、アビオニクス、レーザーなどの高負荷の場合に理想的です。これらは強力であり、通常、タスクが最大かつ最も困難な場合に使用されます。
低プロファイル冷却オプション
垂直方向のスペースが限られている場合、超低プロファイルのヒートシンク製品を使用できます。高さはわずか数ミリメートルで、短いフィンまたはクロスカット設計を備え、ほとんどが事前に熱接着剤が塗布されているため、貼り付けるだけで済みます。微細な銅ブロックやフラットリンクもPCB全体に熱を伝導できます。

最小の設計では、フィンを省略し、フラットヒートスプレッダやメタルコアPCBに置き換えることができます。これらは冷却を過負荷にするのではなく小型に保つことに向けられているため、実際には良好な熱インターフェースと適切な空気流の制御が必要です。
効果的なPCBヒートシンクの主要材料
ヒートシンク材料の選択は、性能、重量、コストに大きく影響します。2つの古典的な材料はアルミニウムと銅で、それぞれ長所と短所があります:

より良い熱伝達のための表面処理と仕上げ
ヒートシンク表面の仕上げ方も重要で、特にパッシブ(空冷)ボードでは重要です。主な処理は以下の通りです:
- 陽極酸化処理:これはアルミニウム上の自然酸化膜を厚くする電気化学的プロセスです。陽極酸化処理された表面はより耐久性があり、裸の金属よりもはるかに高い熱放射率(熱を放射する能力)を持ちます。実際、生のアルミニウムの放射率は0.05であるのに対し、黒色陽極酸化表面は約0.85です。暗く粗い表面は、放射される熱(赤外線)がはるかに多くなることを意味します。これは低空気流条件で役立ち、小さなシンクは陽極酸化処理からより多くの恩恵を受けます。強制空冷の場合、放射冷却の向上はそれほど顕著ではありませんが、陽極酸化処理は耐食性とより堅牢な表面を追加します。
- めっきとコーティング:銅シンクは酸化とガルバニック腐食を防ぐためにニッケルまたはスズめっきが施されることがよくあります。銅ベースは熱的に性能を発揮しますが、薄いめっきは表面を光沢のある状態に保ち、長持ちさせます。もう一つの一般的な仕上げは、黒色熱塗料または任意のシンクへの黒色陽極酸化コーティングです。これにより放射率が大幅に向上し、赤外線放射が強くなり、対流が少ない場合に役立ちます。繰り返しますが、これは耐久性と放射に関するものであり、フィンへの伝導を大きく変えるものではありません。
グラファイトや複合材料などの新興材料
グラファイト/グラフェン:高度に配向されたグラファイトまたはグラフェンシートは、銅をはるかに超える面内熱伝導率を持っています。これらは平面全体に熱を素早く広げることができます。例えば、チップの下のグラファイトプレートは横方向の熱をボードの端に運ぶことができます。グラファイトとグラフェンは、軽量な形態での「卓越した熱伝導率」として注目を集めています。
金属マトリックス複合材料(MMC):これらは金属(AlまたはCu)と他の材料を組み合わせて特性を調整した合金または複合材料です。一部のMMCは、純銅よりも低い密度を保ちながら、400~600 W/m·Kの熱伝導率に達することができます。また、熱膨張係数が低く、航空宇宙で有用です。ただし、高価であり、通常は特殊なケースに限定されます。
従来のヒートシンクを超えた先進的な熱ソリューション
サーマルビアとその熱分散の役割。
サーマルビアは、発熱部品の下にあるめっきされた穴で、ボード全体に熱を伝導するものです。これらを垂直パイプと考えてください。上部の銅から内部プレーンまたは最下層に熱を引き出し、放散したり、ヒートシンクによって運び去ったりできるようにします。すべての熱をパッドに集中させるのではなく、効果的なビアレイアウトはボードに冷却のための低抵抗経路を提供します。サーマルビアは、QF NやパワーICなど、露出したサーマルパッドを持つ表面実装チップに最適なケースで利用できます。単一のビアではなく、改善された熱伝導を促進するために、互いに近接して多数配置する傾向があります。

一例として、ビアの直径は約0.3 mm、間隔は約0.8 mmです。5×5という小さなグリッドでも、内部グランドまたは電源プレーンに接続されている場合、または反対側にヒートシンクがある場合、接合部温度を数十度下げることができます。製造上の要因が重要です。パッド上の貫通ビアは、リフロー中にはんだが吸い取られないように、充填またはキャップする必要があります。また、ビアは反対側に熱を吸収して放散するのに十分な銅またはヒートシンクがある場合にのみ有用です。うまく活用すれば、サーマルビアはホットスポットの温度を大幅に下げ、ボードを両面ヒートスプレッダに変え、PCBの信頼性を向上させる要因となります。
パッシブ冷却要素、銅ベタおよびプレーン層。
もう一つのパッシブデバイスは、熱源の周囲に追加の銅を追加することです。完全なプレーン層と大きな銅ベタは、熱リザーバーとして機能し、熱を横方向に放散し、局所的なスパイクを抑制します。パワー部品のパッドを大きなグランドまたは電源プレーンに接続することで、部品を単一のパッドに固定したままにする場合よりもはるかに広い面積に熱を広げることができます。発熱部品に銅を分散させるか、サーマルビアを介して内部プレーンに直接接続する傾向があります。パワーICを銅で囲むと、負荷時に温度を大幅に下げることができます。
完全な内部プレーンは、ビアの垂直方向の流れと互換性のある、追加の低抵抗熱経路を提供します。確かに、銅含有量の増加はボードの重量増加とルーティングの困難さをもたらしますが、熱の利点が欠点を上回ります。追加の内部銅プレートを追加し、銅の重量を増やす(1オンスではなく2~3オンスを想像してください)と、パッシブ分散がさらに増加します。また、熱差を平準化し、ホットスポットを抑えますが、積極的に熱を引き出すわけではありません。メタルコアPCBは、FR4を金属に置き換えることで、より大きなスケールで同じトリックを実現しますが、銅を賢明に使用すれば、標準的な多層基板でもその利点のほとんどを得ることができます。
アクティブ冷却:ファン、ヒートシンク、液体ソリューション。
非暴力的な手段では不十分な場合、アクティブにする必要があります。選択されるアクティブ冷却は強制空冷です。通常、ファンを追加してボードまたはヒートシンクに空気を送ります。小型ファンでも20~30度下げることができます。高電力のボードは、ダクトやシュラウドに空気を通過させて追加の効率を絞り出す傾向があります。欠点としては、追加コスト、騒音、エネルギー消費、可動部品による信頼性の低下が挙げられます。

液体冷却は、非常識な高電力スポットで見られることがあります。水で動作するコールドプレートまたは熱交換器は、空気が放散できる量をはるかに超える負荷に対応できます。ただし、日常的なPCBでは、複雑さ、重量、漏れリスクのために一般的ではありません。主にデータセンター、産業機器、または高性能コンピュータで使用されます。空冷と液冷の間には、ヒートシンクまたはモジュール内にヒートパイプやベーパーチャンバーを使用する設計があります。これら二相パッシブデバイスは、単純な空冷と完全な液体システムの間で、ホットスポットの熱を迅速に放散します。
PCB設計にヒートシンクソリューションを実装する
配置ルールと取り付け方法(クリップ、接着剤、ネジ)
ボードにヒートシンクを取り付ける際は、十分な換気を確保してください。高温部品を壁や他の熱源の近くに詰め込まないでください。代わりに通気口やファンを使用してください。MOSFETをPCBの端に近づけたり、穴を開けたりすると、そのMOSFETの温度を大幅に下げることができます。高電力部品を一緒に配置すると逆効果になる可能性があります。それらは間隔を空ける必要があります。実際には、設計者は通常、空気流をシミュレートします。部品を数ミリメートル移動するだけで、熱抵抗を5分の1に減らすことができます。
取り付け方法:ヒートシンクは接着剤または機械的に固定できます。一般的な方法は以下の通りです:
- クリップとネジ:多くのTO-220またはTO-247シンクにはネジ用の穴があります。PCB実装スタッドまたはボードクリップでシンクを保持できます。
- 熱接着剤/パッド:両面熱テープまたはエポキシでヒートシンクを部品の表面に接着できます。これにより組み立てが簡素化され、ボード穴が不要になります。
- はんだ付け可能タブ:一部のボードレベルシンクには、PCB銅にはんだ付けできるフラットタブがあります。これにより実質的にボードの一部になりますが、はんだ付けには精密なリフローが必要です。
各方法にはトレードオフがあります。クリップ/ネジはリワークに適していますが、重量が増します。接着剤はスマートですが永久的です。
熱インターフェース材料とギャップフィラー

どんなに優れたヒートシンクでも、表面の小さな凹凸のためにチップに平らに密着することはできません。空気がそれらの凹凸に閉じ込められ、それは良い熱伝導体ではないため、熱インターフェース材料(TIM)を使用してそれらの穴を塞ぎ、固体の熱経路を維持します。一般的なTIMには、グリースまたはペースト、パッド、相変化材料があります。これは空気を追い出すことを目的としており、金属の伝導率を打ち負かすものではありません。
金属に触れる場合と比較して、薄く良好なペースト層により、インターフェース抵抗を大幅に減らすことができます。パッドは貼り付けが簡単で、厚くならず、良いペーストほど熱を伝導しません。正しいTIMの選択は重要です。なぜなら、インターフェースが通常、システム冷却全体の有効性を決定するからです。特に部品が平らでない場合は、メーカーの推奨する厚さと圧縮に常に従ってください。より大きなものでは、導電性のあるギャップフィラーまたは接着剤を使用できます。これらは両方とも熱に耐え、永続的または半永続的な結合が必要な場合は接合部として使用できます。

よくある質問(FAQ)
Q:シンクの下にサーマルパッドまたはペーストは本当に必要ですか?
A:はい。部品とシンクの間の薄いサーマルコンパウンド(ペースト)層またはサーマルパッドは、熱伝達を大幅に改善します。それがなければ、金属表面間の微視的な空気ギャップが断熱材として機能します。
Q:サーマルビアとは何で、追加すべきですか?
A:サーマルビアは、高温パッドの下にドリルで開けられ、銅でめっきされた穴で、熱をボードの内層に伝導します。サーマルパッド付きの高温表面実装IC(QFNやパワーモジュールなど)がある場合は常に使用すべきです。
Q:ヒートシンクをファンや他の冷却と組み合わせることはできますか?
A:もちろんです。パッシブヒートシンクは優れていますが、空気流を追加すると冷却がはるかに良くなります。フィン付きシンクに小型ファンで送風するだけでも、温度を20~30°C下げることができます。
Q:ヒートシンク以外に高度なPCBオプションはありますか?
A:はい。ヒートシンクと空気流に加えて、特殊なボード材料を使用できます。例えば、メタルコアPCB(アルミニウムまたは銅コア)はボード自体を通して熱を吸い上げます。
学び続ける
ミックスドシグナルPCB設計における調和の実現
電子の世界では、変化に伴い、1枚の基板上にアナログ部品とデジタル部品を混在させることが今や一般的になっています。ミックスドシグナルPCB設計は、アナログとデジタルの世界の調和のとれた融合を表し、高度な電子デバイスに無数の可能性を開きます。このブログ記事では、ミックスドシグナルPCB設計についてお話しします。課題、ベストプラクティス、最適な性能を実現するための重要な要素を取り上げます。 ミックスドシグナル設計の本質 ミックスドシグナル設計とは、アナログ回路とデジタル回路の両方を同じプリント回路基板(PCB)上に統合することを指します。アナログ部品は連続信号を扱います。例えば、音声やセンサー入力などです。デジタル部品は離散信号を処理します。これらは一般的にマイクロコントローラやデジタル信号プロセッサに見られます。これらの多様な要素の融合がミックスドシグナル環境を生み出し、複雑で多用途な電子システムの開発を可能にします。 ミックスドシグナルPCB設計における課題: A- 信号整合性: アナログ信号とデジタル信号のニーズのバランスを取ることは繊細な作業です。高速デジタル信号はノイズや干渉を引き起こし、アナ......
インピーダンス整合のための反射係数計算ツール
信号がある点から別の点へデジタル的に送信されるたびに、信号線の状態が変化します。信号の状態変化は、回路内を移動する電磁波として記述することができます。信号の反射は、電磁波がある媒質から次の媒質への境界に遭遇したときに発生します。波が境界に達すると、エネルギーの一部は信号として透過し、一部は反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか環境に散逸するまで、無限に続きます。 電気技術者にとって、この境界が発生する媒質は通常、その電気インピーダンスの観点から記述されます。つまり、境界とはインピーダンスが変化する場所です。 PCB設計における反射は、電気信号がトレースに沿って伝搬する際にインピーダンス不整合に遭遇したときに発生します。この不整合により、信号の一部がソースに向かって反射されます。反射は、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号完全性の問題を引き起こす可能性があります。 反射ノイズがなぜ問題となるのか? 信号線内の反射により、経路に余分なエネルギーが蓄積され、信号にノイズ問題が発生します。反射ノイズは信号を予測不可能な値に押しやり、決定論的な信......
PCB設計におけるインピーダンス制御の初心者ガイド
デジタル信号がある地点から別の地点へ伝送されると、信号線の状態に変化が生じます。この変化は、回路内を移動する電磁波として理解することができます。反射は、この波が異なる媒質間の境界に遭遇したときに発生します。この境界では、波のエネルギーの一部が信号として継続し、残りは反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか、環境に散逸するまで繰り返されます。 電気エンジニアにとって、この境界は通常、電気インピーダンスの変化によって定義されます。PCB設計では、信号がトレースに沿ってインピーダンス不整合に遭遇すると反射が発生します。この不整合により、信号の一部がその源に向かって反射され、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号整合性の問題を引き起こします。 1. 回路のインピーダンス: 抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路において、回路内の電流の流れを妨げる総等価抵抗はインピーダンスと呼ばれます。インピーダンスは抵抗成分とリアクタンス成分で構成されています。抵抗は回路のエネルギーを熱として散逸させます。回路内で回収可能なエネルギーは、導体、インダクタ、コンデン......
高速リジッドPCB設計における信号完全性の実践ガイド
私たちはシグナルインテグリティという用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波の場合はより高速でスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これは信号内の寄生効果も低減します。こ......
高速設計におけるインピーダンス方程式の役割
インピーダンスは、システム内で信号がどのように振る舞うかを制御する最も重要な概念の一つです。シグナルインテグリティ の問題は、インピーダンスの不整合によって引き起こされる信号の反射から生じます。信号の損失、反射、歪みがないことを保証するために、エンジニアはインピーダンスを慎重に制御する必要があります。交流電流の印加に対する電気回路の抵抗は、そのインピーダンスによって測定されます。これは、電気回路における高周波インダクタンスとキャパシタンスを組み合わせた結果です。抵抗と同様に、インピーダンスはオームで測定されます。異なるインピーダンスは減衰と反射を引き起こし、信号を弱めます。インピーダンスの定義、抵抗、インダクタンス、キャパシタンスなどの他の回路要素との違い、および高速PCB設計におけるその方程式の重要性は、すべてこの記事で取り上げられています。 インピーダンス対抵抗、インダクタンス、キャパシタンス インピーダンスは、抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路に電流が流れるのを妨げる総等価抵抗です。インピーダンスはリアクタンス成分と抵抗成分から構成されます。回路内のエネルギーは抵抗によって熱として放出さ......
高速リジッドPCB設計における信号完全性
私たちは「シグナルインテグリティ」という用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号の損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波であれば、より高いレートでスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これはまた、信号内の寄生......