ガラス転移温度が信頼性の高いPCB性能の鍵となる理由
2 min
- PCB材料におけるガラス転移温度を理解する
- TgがPCBの信頼性に直接与える影響
- Tg要件に基づく適切な材料の選択
- 高Tg PCBの製造に関する考慮事項
- JLCPCBの高Tg PCB製造における専門知識
- よくある質問(FAQ)
オーブンでリフローしたばかりのPCBを大量に焼き、後で見てみると、剥離による膨れやバレルビアの破損があったことはありませんか? もしそうなら、それはリフロープロファイルやはんだペーストの問題ではないかもしれません。基板を構成する基材に問題が内在している可能性があります。PCBラミネートの最も重要でありながら、しばしば見落とされがちな材料特性の一つに、ラミネートのガラス転移温度があります。これは、基板が製造プロセスを通過し、最終的に現場で使用されるかどうかを左右する重要な要素です。

PCB製造で使用されるすべての樹脂システムは、特定の温度以下では硬くガラス状の物質のように振る舞います。その限界を超えると樹脂は柔らかくなり、その膨張率は急上昇し、機械的強度は低下し始めます。その温度がガラス転移温度であり、通常はTgと表記されます。業界が鉛フリーはんだ付けへと移行し、ピークリフロー温度が250~260℃になっている現在、Tgの知識はもはや贅沢品ではありません。優れた基板を求めるエンジニアは、この知識を持つ必要があります。
この記事では、ガラス転移温度とは正確には何か、その測定方法、PCBの信頼性にとってなぜ重要なのか、そしてプロジェクトに適した材料グレードを選択する方法について深く掘り下げていきます。また、高Tgラミネートを扱う際に生じる製造上の考慮事項と、JLCPCBが生産においてそれらにどのように対応しているかについても検討します。
PCB材料におけるガラス転移温度を理解する
ガラス転移温度の意味とその仕組み
ガラス転移温度:ポリマーが硬く剛直な状態から、柔らかくゴム状の状態に変化する温度のことです。これは融点と混同してはなりません。物質はTgで溶けるわけではありません。むしろ、分子の挙動が徐々に変化します。Tg以下のエポキシ樹脂のポリマー鎖はある程度固定されており、ラミネートに構造的な剛性を提供します。Tg以上の温度では、これらの鎖は十分な熱エネルギーを得てより自由に動き始め、材料ははるかに柔軟で寸法的に不安定になります。

PCBエンジニアにとって、実用的な意味は単純です。Tg以下の温度では、FR4のZ軸線熱膨張係数(CTE)は一般的に50~70 ppm/℃です。Tgを超えると、この値は250~300 ppm/℃に急上昇します。膨張率は4倍から5倍になります。この不整合が、めっきスルーホールにおけるバレルクラック、コーナークラック、パッド浮きの原因となります。また、熱応力によって樹脂が内部銅プレーンから剥離する際に、層間剥離を引き起こすプロセスでもあります。
Tgの測定と値が示すもの
Tgは、いつ測定しても同じ一定の固定された数値ではありません。測定方法が異なると値も微妙に異なり、異なるラミネートサプライヤーのデータシートを比較する際には、これらの違いを理解することが重要です。

業界で使用される主な3つの方法は以下の通りです:
1. 示差走査熱量測定(DSC) - 材料を加熱する際の熱容量の変化を測定します。Tgは、熱流曲線がシフトする変曲点で特定されます。これは最も一般的に参照される方法であり、IPC-TM-650 2.4.25に準拠しています。
2. 熱機械分析(TMA) - 温度の関数としての寸法変化を測定します。Tgは、CTE曲線が急激な増加を示す点で特定されます。この方法はIPC-TM-650 2.4.24Cに準拠し、Z軸膨張データも提供します。
3. 動的機械分析(DMA) - 温度の関数としての材料の剛性と減衰の変化を測定します。DMAは3つの中で最も感度が高く、通常、TMAよりも10~25℃高いTg値を報告します。
| 測定方法 | IPC規格 | 測定対象 | 一般的なTgオフセット |
|---|---|---|---|
| DSC | IPC-TM-650 2.4.25 | 熱容量変化 | ベースライン基準 |
| TMA | IPC-TM-650 2.4.24C | 寸法変化(CTE) | DSC比 0~-10℃ |
| DMA | 該当なし(ASTM法) | 剛性と減衰 | DSC比 +10~+25℃ |
TgがPCBの信頼性に直接与える影響
機械的強度と寸法安定性への影響
PCBのTg、またはそれに近い温度では、機械的信頼性は危険な状態になります。樹脂構造が柔らかくなり、基板は厳しい寸法公差を維持できなくなります。多層基板の場合、これは内部層が互いに相対的にシフトすることを意味し、ビアとパッドの位置合わせを損なう位置合わせ誤差を引き起こします。

機械的強度の低下は、単なる仮説上の問題ではありません。鉛フリーアセンブリにおけるSAC305はんだペーストの最大リフロー温度は245~260℃です。Tgが130~140℃のFR4基板は、リフロー時にガラス転移温度より100℃以上高い温度で動作しています。Tgを超える1℃ごとに樹脂の分解速度が増加し、一般的に温度が10℃上昇するとポリマー分解速度は2倍になります。
熱サイクルと高い動作温度下での性能
熱サイクルにおいて、ガラス転移温度は、信頼性の高い基板とフィールド障害を区別するために使用されます。PCBが動作中に加熱され、アイドル時に冷却されるたびに、熱サイクルにさらされます。これらのサイクルが基板をそのTgを超えて駆動すると、繰り返しの膨張と収縮により、基板内のすべてのめっきビアとすべての銅と樹脂の界面に疲労応力が生じます。

信頼性の計算は強力です。絶対温度単位でTgの80%で動作する基板は、問題なく何千もの熱サイクルに耐えるはずです。Tgを超えて動作する基板は、数百サイクルで故障を示し始める可能性があります。これが、自動車、航空宇宙、産業用制御などの業界で高Tg材料が必要とされる理由であり、平均動作温度が比較的低く見えても同様です。損傷は、電力サージ時、環境の極端な状態、および組み立て時のピーク温度によって引き起こされます。
Tg要件に基づく適切な材料の選択
標準FR4 vs 高Tgおよび超高Tgラミネート
PCB業界では、FR4ラミネートを3つの一般的なTg層に分類しています。各層は、熱性能が段階的に優れているが、コストも増加する異なる樹脂配合に対応しています。
| 特性 | 標準FR4 | ミッドTg FR4 | 高Tg FR4 |
|---|---|---|---|
| Tg (DSC) | 130~140℃ | 150~155℃ | 170~180℃ |
| Td (分解温度) | 300~310℃ | 320~340℃ | 340~350℃ |
| Z軸CTE (Tg未満) | 55~70 ppm/℃ | 45~55 ppm/℃ | 40~50 ppm/℃ |
| Z軸CTE (Tg以上) | 250~300 ppm/℃ | 200~250 ppm/℃ | 180~230 ppm/℃ |
| T260 (分) | 5~10 | 15~30 | 30~60+ |
| T288 (分) | 2~5 | 5~15 | 15~30+ |
| 代表的な材料 | Shengyi S1000, NP-140 | NP-155F, Shengyi S1000H | Shengyi S1000-2M, Isola 370HR, ITEQ IT-180A |
| 標準に対するコスト | 1倍 | 1.1~1.3倍 | 1.3~1.6倍 |
標準FR4(Tg 130-140℃)は、民生用電子機器、シンプルなLED基板、および基板が230℃を超える温度でリフローされたり、100℃を超える温度で動作したりしない環境に完全に適しています。最も手頃な価格であり、事実上すべての基板メーカーが入手可能です。

ほとんどの鉛フリーアプリケーションでは、ミッドTg FR4(Tg 150-155℃)が最適です。手頃な価格で、標準的なSAC305リフロープロファイルに対して十分な熱マージンを提供します。これは通常、6層以上の多層基板で推奨される最低グレードです。これは、組み立て中の追加のリフローサイクルがより多くの累積熱応力を課すためです。
高Tg FR4(Tg 170-180℃)は、高い動作温度アプリケーション、高いリフロー要件、高アスペクト比ビアを備えた厚い基板、または熱的信頼性が要件となるあらゆるアプリケーションで必要とされます。このグレードは通常、自動車、航空宇宙、サーバー、および産業用アプリケーションにおける基本要件です。
最適な結果を得るためにTgをアプリケーション要件に合わせる
適切なTgグレードを選択することは、単に利用可能な最高の数値を選ぶことではありません。材料を過剰に指定すると、価値を追加せずにコストが増加します。以下は、Tgをアプリケーションに合わせるための実用的なフレームワークです:
- 民生用電子機器、IoTデバイス、シンプルな2層基板:標準FR4(Tg 130-140℃)で通常は十分です。これらの基板は1回または2回のリフローサイクルを経て、熱的限界内で十分に動作します。
- 鉛フリーアセンブリを使用した汎用多層基板(4~8層):ミッドTg FR4(Tg 150-155℃)は、過度なコスト増加なしに、信頼性の高い鉛フリーリフローに必要な熱マージンを提供します。
- 自動車用電子機器、産業用制御機器、パワーモジュール:高Tg FR4(Tg 170℃以上)が標準要件です。これらのアプリケーションは広い温度変動に直面し、長い動作寿命が求められます。
考慮すべきもう一つの要素は、分解温度(Td)です。これは樹脂が化学的に恒久的に劣化し始める温度です。Tgが可逆的な遷移であるのに対し、Tdは不可逆的な損傷です。優れた高Tgラミネートは340℃以上のTdを持ち、最も過酷な鉛フリーリフロープロファイルに対しても大きな安全率を提供します。
高Tg PCBの製造に関する考慮事項
高Tg材料のためのプロセス調整
高Tgラミネートは、生産ラインで単純に別の材料と交換することはできません。高Tg材料の架橋密度の増加と様々な樹脂化学は、製造の様々な段階で特定のプロセス変更を必要とします。
違いは穴あけから現れ始めます。高Tg樹脂はより研磨性が高く、ドリルビットに負担がかかります。送り速度とドリル速度は、発生する熱量と穴壁に沿ったスミアを最小限に抑えるように調整する必要があります。不適切な穴あけパラメータは、後のメタライゼーションプロセスで銅めっきの密着性に影響を与える粗い穴壁を引き起こす可能性があります。
高Tg材料は、デスミア処理に対してますます敏感になっています。樹脂が化学的デスミア処理に対してより耐性があるほど、より長い露光時間またはより厳しい化学薬品が必要になります。不完全なデスミアは、内部銅層に樹脂の痕跡を残し、相互接続部の信頼性障害を引き起こす可能性があります。
高Tgプリプレグのラミネーションプロファイルも標準材料とは異なります。Tg樹脂は通常、完全硬化に達するために、より高い温度とより長い硬化時間を必要とします。硬化不足は、定格Tgを満たさないラミネートにつながり、そもそも高品質の材料を使用する意味が失われます。
生産中の一貫したTg性能の確保
いくつかの要因により、完成した基板の実際の達成Tgが公称材料仕様を下回る可能性があります:
1. ロットレベルテストによる受入材料の検証により、原材料のラミネートが指定されたTgを満たしていることを確認します。サプライヤーからの材料バッチ間のばらつきは、生産に入る前に発見されなければなりません。
2. ラミネーションサイクルの最適化により、樹脂システムの完全硬化が保証されます。硬化不足はTgを低下させ、過剰硬化は材料を脆くし、熱衝撃耐性を低下させる可能性があります。
3. プロセス全体を通しての水分管理は不可欠です。FR4ラミネートは環境から水分を吸収し、閉じ込められた水分は熱処理中に剥離を引き起こす可能性があります。ラミネーションとリフロー前にパネルを予備ベークすることは、高Tg生産における標準的な慣行です。
4. ラミネーション後の熱試験(DSCまたはTMAを使用)をクーポンサンプルで実施し、達成されたTgが材料グレードの期待値と一致することを検証します。
JLCPCBの高Tg PCB製造における専門知識
高度な材料選択とプロセス制御
JLCPCBは、アプリケーション要件の全スペクトルに対応する3つのグレードのFR4 Tgを提供しています。FR4 TG135-140は、1~6層基板に適用されるデフォルトの標準です。FR4 TG155(南亜プラスチック NP-155Fラミネート使用)は、より優れた熱性能を必要とするアプリケーションへの手頃なステップアップです。最も過酷な熱的アプリケーションでは、FR4 TG170は、自動車および産業分野で長い実績を持つ実績のある高TgラミネートであるShengyi S1000-2M材料システムに基づいています。
この材料選択がインピーダンス制御設計に適用される場合に特に有用な点は、JLCPCBが提供するインピーダンス計算機がNP-155FおよびS1000-2Mの誘電特性に設定されていることです。JLCPCBが提供するツールで制御インピーダンス配線を作成した後、新しいTgグレードで組み立てると、インピーダンスプロファイルは計算値と一致しなくなります。これは、ほとんどのエンジニアが見落としている、小さくても重要な事実です。
信頼性の高い高温基板のための厳格な品質保証
高Tgの生産には、適切な原材料の利用以上のものが必要です。JLCPCBで実施されているプロセス管理は、IPC-6012認定要件に準拠しており、生産されるすべての基板がそのTg仕様内であることを要求しています。これには、受入材料の検査、ラミネーションサイクル、および生産クーポンでの製造後の信頼性試験が含まれます。
TG155またはTG170材料オプションを使用して製造される基板の場合、製造プロセスは、これらの材料オプションの様々な穴あけ、デスミア、およびラミネーション要件に対応するように変更されます。その結果、銅と樹脂の間の熱膨張差が信頼性の問題となる可能性がある高アスペクト比ビアにおいて、均一なめっきスルーホール特性が得られます。
よくある質問(FAQ)
Q: 標準的なFR4のガラス転移温度はどれくらいですか?
標準的なFR4ラミネートのガラス転移温度は、DSC(示差走査熱量測定)で測定した場合、130~140℃の範囲です。これは最も一般的なPCB基板材料であり、極端な熱的要求に直面しない汎用電子機器に適しています。
Q: なぜ鉛フリーアセンブリにはより高いTg材料が必要なのですか?
SAC305のような鉛フリーはんだ合金は、従来の共晶スズ-鉛はんだの183℃と比較して、約217~220℃で溶融します。鉛フリーアセンブリのピークリフロー温度は245~260℃に達し、これは鉛プロセスよりも30~40℃高くなります。
Q: TgとTdの違いは何ですか?
Tg(ガラス転移温度)は可逆的な遷移です。基板が再びTg以下に冷却されると、樹脂は硬いガラス状態に戻ります。Td(分解温度)は、樹脂が不可逆的な化学分解を開始する温度であり、通常、熱重量分析(TGA)による5%重量減少の点として定義されます。標準的なFR4の場合、Tdは約300~310℃です。
Q: PCBにどのTgグレードを指定すべきか、どうすればわかりますか?
3つの要素を考慮してください:組み立てプロセス(鉛あり vs 鉛フリー)、動作環境(予想される最高温度)、および基板が受けるリフローサイクルの数です。片面基板またはシンプルな両面基板で鉛ありアセンブリの場合、標準Tgで問題ありません。
Q: PCBの実際のTgは材料仕様よりも低くなることがありますか?
はい。ラミネーションプロセスが樹脂システムを完全に硬化させない場合、実際に達成されるTgは材料の定格値よりも低くなります。これは硬化不足と呼ばれ、最も一般的な製造関連のTg問題の一つです。吸湿も材料の実効Tgを低下させる可能性があります。
学び続ける
標準的なPCB厚さのナビゲーション:PCBプロトタイプに最適な厚さを選択するためのステップバイステップガイド
プリント基板(PCB)の厚さは小さな詳細のように思えるかもしれませんが、電子機器の性能と信頼性に重要な役割を果たします。標準的なPCB厚さは業界の標準となり、機械的安定性、電気的性能、熱管理、部品互換性に影響を与える多くの利点を提供します。この記事では、PCBの厚さの違いがなぜ重要なのかを詳しく見ていき、特定の用途に適した厚さを選択するためのガイドを提供します。これにより、デバイスの信頼性が向上し、性能が強化されます。 標準的なPCB厚さとは? 標準的なPCB厚さとは、回路基板で一般的に使用され、好まれる厚さを指します。公式な単一の標準はありませんが、業界で広く採用されている一般的なサイズがあります。歴史的に、標準的なPCB厚さは1.57 mm(約0.062インチ)であり、これは初期の基板製造で使用されたベークライトシートのサイズに由来します。より薄い厚さのオプションが利用可能であるにもかかわらず、この標準は確立された歴史と既存の製造プロセスとの互換性により、今でも一般的な選択肢となっています。現在では、0.031インチ(0.78 mm)、0.062インチ(1.57 mm)、0.093インチ(2.......
PCB基礎1:プリント基板(PCB)入門
「PCB基礎」シリーズの第一弾へようこそ。このシリーズでは、プリント基板(PCB)の基本的な側面と、現代のエレクトロニクスにおけるその重要な役割について探求していきます。この記事では、PCBの重要性を掘り下げ、PCBを構成する複雑な部品と構造を明らかにし、設計プロセスとそれがPCB製造に与える大きな影響について紹介します。 PCB技術の核心に迫り、それが私たちが日常的に頼るデバイスをどのように動かしているのかを発見する準備をしましょう。 現代のエレクトロニクスにおけるPCBの重要性: 急速に進化する現代のエレクトロニクスの世界において、PCBは私たちの生活に不可欠となったデバイスを実現する上で極めて重要な役割を果たしています。その重要性を探ってみましょう。 複雑な機能の実現: PCBは電子機器の基盤として機能し、さまざまな部品の統合を可能にし、私たちが頼りにしている複雑な機能を実現します。 性能と信頼性の向上: レイアウトを慎重に設計し、回路を最適化することで、PCBは効率的な信号の流れを確保し、干渉を最小限に抑え、今日の要求の厳しい電子システムにとって不可欠な信頼性の高い性能を提供します。 製造......
PCBの標準的な厚さとは?
プリント基板(PCB)は電子機器の基盤であり、電子部品を支える基板として機能します。PCB設計において、厚さはいくつかの重要なプロセスに影響を与えるため、重要なパラメータです。基板の機械的性能だけでなく、電気的特性、加工性、コストにも影響を及ぼします。一般的なPCBの厚さは1.6mmですが、さまざまな目的に適したさらに多くのオプションがあります。PCBの厚さに関するルールと、それを破っても問題ない状況を理解することで、設計者は回路基板が意図したとおりに機能するように決定を下すことができます。 次のプロジェクトでさまざまなPCB厚さのオプションを検討したい場合は、JLCPCBで注文する際に簡単にカスタマイズできます。インスタントオンライン見積もりでは、複数の厚さの価格とリードタイムを比較できます。 標準的なPCBの厚さとは? 1.6mm(0.063インチ)が最も一般的な標準PCB厚さです。この寸法は、強度、製造性、およびほとんどの電子アセンブリとの互換性のバランスが取れているため、業界標準となっています。これらは、PCBアセンブリ でも広く使用されています。1.6mmの基板は、取り扱いには十分な剛性......
FR4 PCB 徹底ガイド:材料の真実、実際の仕様、そして使用すべき(または避けるべき)タイミング
FR-4は秘密のコードではなく、文字通り難燃性(グレード4)を意味します。PCB用語では、FR-4はガラス強化エポキシ積層板に対するNEMA(全米電気工業会)のグレード指定です。これは、難燃性添加剤を含むエポキシ樹脂で結合された織りガラスクロスの複合材と言えます。「FR」は難燃性(Flame Retardant)を意味しますが、これが自動的にUL94 V-0認証を意味するわけではないことに注意してください。単に、樹脂が発火した場合に自己消火するように配合されていることを示します。FR-4は1968年にNEMAによって命名され、それ以来、難燃性の臭素化エポキシにより、G-10などの古いグレードに取って代わりました。 NEMA FR-4グレードの説明: NEMA LI-1規格はFR-4を「工業用積層熱硬化性製品」と定義しており、1999年から軍事仕様(MIL-I-24768)と調和されています。これは基本的に、基板がFR-4の指定を受けるためには、製造元の仕様(MIL-I-24768)に従って、特定の機械的、熱的、および難燃性の要件を満たさなければならないことを意味します。FR-5やFR-6などの他の......
PCB用接着剤:種類、用途、および回路基板実装における最適な代替品
プリント基板は、そのコンポーネントを固定するためにはんだだけを使用するわけではありません。PCB用接着剤、つまり回路基板用接着剤は、過酷な条件下で層とコンポーネントを一緒に接着します。優れた接着剤は、組み立て中に部品を所定の位置に保持し、電気的に絶縁し、湿気を封止し、発熱するチップから熱を拡散させるのに役立ちます。実際、接着剤はマイクロコンポーネントの緩みや位置ずれを防ぐことで、性能にとって非常に重要です。言い換えれば、適切な接着剤は、過酷な使用中にデバイスの電子部品というパズルを確実に接着し続けるのです。 PCBの信頼性と性能における接着剤の役割 耐久性は、ほとんどの場合、静かに評価されるものであり、それはPCB用接着剤のほとんどにも当てはまります。それらは、私たちが日常的に使用するガジェットを、環境からの振動や湿気から守るのに役立ちます。車や飛行機の電子機器では、部品が過酷な条件に耐えられるようにします。また、落下に耐え、信頼性を延長するのにも役立ちます。PCB用接着剤は、電子機器の小型化にも貢献しています。最も小さなチップでさえも強力に保持することで、接着剤は小さな基板にさらに多くの機能を持......
PCBにおけるリターンパスの最適化:高速設計におけるノイズ最小化と信号完全性最大化の戦略
すべてのPCB設計者が前腕に(もちろん比喩的に)刻み込むべき基本的な真実があります。それは、すべての信号電流にはリターン電流が必要であるということです。低インピーダンスの経路を提供するために時間をかけなければ、電流は利用可能なものは何でも探し求めることになり、非常に望ましくないホットスポットが発生することになります。電流ループという概念全体が、リターンをこれほど困難にしている理由です。基本的に、信号がポイントAとポイントBの間を通過するとき、ループが形成されます。信号は一方向に進み、リターンはポイントBとポイントAの間を反対方向に進みます。通常はグランドプレーンまたは使用している基準プレーンを通過します。 ループ面積は、インダクタンス、信号が影響を受ける程度、およびそれが生成するEM放射の量を決定します。損傷のないグランドの真上にある信号トレースを考えてみてください。タイトで小さなループでは、低インダクタンス、実質的にゼロの放射、および高いノイズ耐性が得られます。リターンパスが分断または分割されている場合、大きくて曲がりくねったループは、高インダクタンス、より多くの放射、およびノイズの多い信号をも......