表面実装PCBの設計プロセス
1 min
表面実装技術(SMT)は、プリント回路基板(PCB)の表面に部品を直接取り付けるために使用される平面技術です。PCBの穴に部品のリード線を挿入する必要がある従来のスルーホール技術とは異なり、SMTは部品を基板の表面に直接取り付けます。SMTは、部品サイズの小型化、製造効率の向上、自動化された組立プロセスとの互換性の向上などの利点があります。
また、より多くのコンポーネントを所定の基板面積に実装することができます。どちらの技術も同じ基板上で使用できますが、スルーホール技術は、大型トランスやヒートシンクパワー半導体など、表面実装に適さない部品によく使用されます。
表面実装技術とスルーホール技術の違いは何ですか?
表面実装技術(SMT)とスルーホール技術(TH)は、部品をPCBに取り付ける2つの方法です。SMTは部品を基板の表面に直接実装し、通常は自動組立とリフローはんだ付けを使用して、小型・高密度設計を可能にします。THは、コンポーネントのリードをPCBの穴に挿入し、反対側にはんだ付けすることにより、より強力な機械的結合を提供するため、ストレスに弱い部品に最適です。SMTは、その効率と小型化により、最新の大量生産電子製品ではSMTが好まれますが、THは、航空宇宙やプロトタイプなど、堅牢性と簡単な修理が必要なアプリケーションで使用されます。
SMDはプラグインブレッドボード(クイックスナップアンドプレイプロトタイピングツール)で直接使用することはできず、すべてのプロトタイプのカスタムPCBまたはピンリードキャリアにSMDを取り付ける必要があります。 特定のSMDコンポーネントを中心にプロトタイプを作成する場合は、低コストのブレイクアウトボードを使用することができます。
表面実装PCBの設計プロセス
1.回路設計
SMT PCB設計の最初のステップは、回路図を作成することです。 この回路図は回路の青写真として機能し、各コンポーネントの接続方法を定義します。最近EasyEDAソフトウェアプロジェクトを取り上げましたが、ここにいくつかの重要な詳細があります。電気回路図のキャプチャの詳細については、包括的なガイドをご覧ください。
- 利用可能なライブラリから適切な表面実装部品を選択します。
- コンポーネント間のすべての接続(別名「ネット」)が適切にマッピングされていることを確認します。
- 簡単に参照できるように、主要な信号と配電にラベルを付けます。
回路図は、設計全体の基礎を形成し、すべてのコンポーネントが意図したとおりに相互作用することを確認するため、非常に重要です。
2.コンポーネントとライブラリの選択
表面実装部品は一般的にスルーホール部品よりも小さいため、コンパクトな設計に適しています。SMT PCB用のコンポーネントを選択する場合:
- SMTに適したパッケージサイズの部品を選択してください。
- コンポーネントが容易に入手可能で、組み立てプロセスに適していることを確認してください。
ほとんどのPCB設計ソフトウェアは、標準的な表面実装コンポーネントの組み込みライブラリを提供し、設計プロセスの時間を節約できます。
3.PCBレイアウトとコンポーネントの配置
回路図が完成したら、次のステップはそれをPCBレイアウトに移すことです。 このステップには、コンポーネントの配置と電気接続(トレース)の作成が含まれます。SMT PCBレイアウトの主な考慮事項は次のとおりです。
- コンポーネント配置の最適化: 機能に応じてコンポーネントをグループ化し、マイクロコントローラや電源などの重要なコンポーネントが最初に配置されるようにします。
- 熱管理: 熱放散は、特に電力消費量の多いコンポーネントでは非常に重要です。
- クロストークとEMIを回避: 高周波信号は電磁波干渉(EMI)の影響を受けやすくなります。敏感な信号線を短くし、アナログ信号とデジタル信号を分離してください。
4.PCBルーティング
ルーティングとは、PCB上のコンポーネントを接続する電気経路(トレース)を描画するプロセスを指します。トレースの幅と間隔、電源と接地面、ビアの配置は、PCBを配線する際に留意すべき重要なポイントです。
5.デザインルール検査(DRC)と電気ルール検査(ERC)
設計を確定する前に、設計ルールチェック(DRC)と電気ルールチェック(ERC)を実行して、PCBが電気的および製造ガイドラインの両方に準拠していることを確認します。DRCは適切な間隔、トレース幅、およびコンポーネントの配置を保証し、ERCは未接続のネットやその他の潜在的な問題をチェックします。
6.ガーバーファイルの作成
設計が完了して検証されたら、次のステップはガーバーファイルを作成することです。 このファイルには、PCBメーカーがボードを製造するために必要な詳細情報が含まれています。ガーバーファイルには、銅トレース、はんだマスク、シルクスクリーン、穴あけ指示など、各PCB層のデータが含まれています。
3つのステップでPCBアセンブリサービスをご利用ください:
アップロード: ガーバー、BOM、CPLファイルをアップロードして、PCBの見積もりを即座に取得します。
選択:組み立てのために配置する部品とコンポーネントを選択します。組み立て価格は$8.00の設置料金から始まり、ジョイントあたりの最小組み立て料金は$0.0017です。
受信:注文、部品調達、PCBプロトタイプ作成までの合理化されたプロセスにより、反復と改善を行い、期限内に納品することができます。
結論:
表面実装PCBの設計は多面的なプロセスであり、慎重な計画、正確なコンポーネントの配置、製造の詳細への注意が必要です。回路図の作成からガーバーファイルの作成、プロトタイプ作成まで、各ステップは設計の成功を保証する上で重要な役割を果たします。SMTの価格対性能比が優れている理由をご覧ください。
これらの手順に従い、ベストプラクティスを念頭に置いて、幅広い電子アプリケーション向けの信頼性が高く高性能なSMT PCBを作成することができます。家電製品、自動車システム、産業機械のいずれを設計する場合でも、SMT PCB設計をマスターすることで、より効率的で革新的な製品を作ることができます。
学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
信頼性の高い多層PCBに適したプリプレグ材料の選び方
多層PCBの断面を見て、あの銅層がすべてどのようにして密着しているのか疑問に思ったことはありませんか?その答えはプリプレグ材料であり、ほとんどのエンジニアが考えているよりもはるかに重要なものです。プリプレグの選択を誤ると、層間剥離、インピーダンスの変動、長期的な信頼性の問題が避けられません。プリプレグは単なる接着剤ではありません。誘電体の間隔を決定し、インピーダンスを左右し、信号損失に影響を与え、熱ストレス下での基板の挙動を決定する、設計された複合材料なのです。 設計がより多くの層数とより高速な信号へと移行するにつれて、選択するプリプレグは設計プロセス全体の中で最も重要な材料選択の一つとなっています。ここでは、プリプレグ材料の性質について説明し、一般的な種類とその特性を紹介し、選択プロセスにおける主要な検討事項を確認し、プリプレグ材料の適切な性能に依存する製造プロセスについて議論します。 PCB製造におけるプリプレグ材料の重要な役割 プリプレグ材料とは何か、そしてどのように機能するか では、プリプレグ材料とは何でしょうか?プリプレグはpre-impregnated(予含浸)の略語で、部分的に硬化し......
表面実装PCBボード技術を理解する:現代エレクトロニクスに不可欠なコンポーネント
表面実装技術(SMT)は現代のエレクトロニクス製造を変革しました。設計と組立方法をより効率的にしました。多くの現代のエレクトロニクスはSMT PCBボードに依存しており、これにより回路設計が小型で効率的になることが可能になりました。これが今日のテクノロジーに必要なものです。この記事では、多くの種類のSMT PCBボード、その用途、そしてそれらを設計・組み立てるための最適な方法について説明します。 1. SMT PCBボードとは何か? SMT PCBボードと呼ばれるプリント回路基板は、表面実装技術を使用してコンピュータ部品を基板の表面に直接配置します。標準的なスルーホール技術では、コンポーネントのリード線が基板を貫通します。一方、SMTでは、より多くのコンポーネントを搭載したより小さな設計が可能になります。SMT PCBボードは、この方法により電子機器の性能が向上し、より多くの機能を備えることができるため、多くの用途に最適です。 2. SMTコンポーネントの種類 さまざまな種類のSMT部品があり、それぞれが異なる用途に適した独自の利点を持っています: 抵抗器:表面に配置される抵抗器は小型で、多くの回......