基板の長期保守性を高める設計チェックリスト:コネクタ配置・試験ポイント・交換性
1 min
- 設計前に決めておくべき基本方針
- コネクタ配置の基本ルールと具体策
- 試験ポイント(テストポイント)設計の要点
- 保守性(特に交換性)を高める設計(部品交換のしやすさ)
- 設計レビューとチェックリスト(実務用)
- 現場での試験と保守運用の実例
- まとめと実践アドバイス
長く使える電子機器を作るには、初期設計段階で「保守性(ほしゅせい)」を意識することが重要です。保守性とは、故障時の点検・修理・部品交換が容易であることを指します。この記事では、コネクタ配置、試験ポイント、交換性(部品を交換しやすくする設計)を中心に、実務的なチェックリストまでご紹介します。

設計前に決めておくべき基本方針

まずは製品のライフサイクルを想定します。ライフサイクルとは製品が市場に出てから廃棄されるまでの期間や運用環境のことです。屋内で使うのか、屋外や工場のような過酷環境で使うのかで設計方針が異なります。想定耐用年数、想定故障率、保守頻度を決めておくと、どの程度の冗長性(余裕を持たせること)や交換性が必要か判断しやすくなります。
ここで重要なのは、すべてを完璧にすることはできないところです。例えば、故障率は予想でしかなく、必ず同じ確率で故障するとは限りません。製造ロットや、個体によってばらつきが存在します。そのため、ある程度幅があることを最初に認識しておくことが必要です。
チェックポイント(設計方針)
- 想定使用環境(屋内/屋外/振動/温度)を明確にする。
- 想定保守頻度(年に何回点検するか)を決める。
- 修理可能性の優先度を決める(現地交換か、基板交換か)。
コネクタ配置の基本ルールと具体策

コネクタは外部機器やケーブルと接続する部品です。コネクタの配置場所と、コネクタ自体の選定は保守性に直結します。以下は実務で有効なルールです。
アクセス性を最優先にする
コネクタはユーザーや保守担当者がアクセスしやすい位置に配置します。筐体(きょうたい:ケースやハウジングのこと)に取り付けた状態で、工具なしで抜き差しできるか、最小限の工具で作業できるかを確認します。
コネクタのピン番号や向きが分かるようにシルク(基板上の印字)を入れておくと、現場での誤配線を防げます。シルクは製造後も読みやすいフォントサイズにすることが重要です。せっかくシルクを印字していたとしても、筐体で隠れてしまっては意味がありません。筐体設計のときに考慮する必要があるのも忘れないようにしましょう。
モジュール化と分離
入出力系のコネクタは基板の端にまとめ、機能ごとにゾーン分け(モジュール化)します。モジュール化とは、基板上の機能をブロックごとに分けることです。これにより、ある機能の修理や交換が他の機能に影響を与えにくくなります。
もしコネクタ周りの修理・交換作業が発生した場合を考えてみてください。基板上のコネクタを交換する場合、はんだ付け作業が発生する場合がほとんどです。現場で対応できればいいですが、現実的には、コネクタ周りを別基板(子基板)にしておいて、ワンタッチで基板に差し替え可能設計にすると効率化できます。
機械的支持とストレス緩和
大型コネクタや頻繁に抜き差しされるコネクタは、基板だけで支えてはいけません。スルーホールタイプ(基板をコネクタの足が貫通)の実装方法ならば機械的な強度はまだましですが、表面実装タイプのコネクタは、はんだでかろうじてついている。という認識を持ったほうが良いです。
対策としては、コネクタ本体は、金具(ブラケット)やシャーシに固定する方式にしましょう。挿抜時の力が、はんだ付け部に集中するのを避けられます。本体側の金具やシャーシが活用できるように、コネクタ周辺には十分なクリアランス(隙間)を確保しましょう。また、ケーブルの取り回しで基板が引っ張られないようにするのも重要です。
試験ポイント(テストポイント)設計の要点
試験ポイント(テストポイント)とは、基板上で信号や電源を測定するための取り出し点です。テストポイントを適切に設計しておくと、故障診断や品質検査が格段に楽になります。
テストポイントの配置基準
- 主要な電源ライン(VCC、GND)には必ずテストポイントを設ける。
- 重要な信号線(クロック、リセット、通信ライン)はアクセスしやすい位置に配置する。
- 自動検査(ICTやフライングプローブ)を使う場合は、治具に合わせた位置に配置する。
ICTとは「インサーキットテスト(in-circuit test)」の略で、基板上の部品や配線の接続状態を自動でチェックする検査方法です。フライングプローブはプローブ(測定針)が自由に動いてテストする装置です。これらを想定したテストポイント設計は、量産時の検査効率を高めます。
テストポイントの形状とマーキング
テストポイントは丸いパッドやピンヘッダで取り出すのが一般的です。自動検査用には直径やピッチ(間隔)を治具仕様に合わせます。効率を上げるために、シルクでテストポイントの識別ラベルをTP1やTP2と付けておきましょう。手動での検査の手間が減り、確実性が高まります。
保守性(特に交換性)を高める設計(部品交換のしやすさ)

交換性とは、部品が故障した場合の想定として、部品交換のしやすさのことを言います。ここでは交換性を高めるための具体的な設計手法を紹介します。
スルーホール部品と表面実装部品の使い分け
スルーホール部品(基板上の穴に部品の足を通して、はんだ付けする部品)は機械的に強く、交換が比較的容易です。一方、表面実装部品(基板表面のパターンに直接はんだ付けする部品)は小型化に有利ですが、交換には専用工具が必要になることがあります。保守性を重視する箇所はスルーホールを検討すると良い場合があります。
モジュール化とコネクタ化で交換を簡単に
故障頻度が高い部分は、基板上でモジュール化してコネクタで接続する設計が有効です。モジュール化により、現地での部分交換が可能になり、基板全体を交換する必要がなくなります。モジュール間のインターフェースは標準化(ピン配置や信号仕様を統一)しておくと将来の互換性が保てます。
部品の入手性と代替部品の明記
長期保守を考えると、部品の入手性(市場で手に入るかどうか)を確認しておくことが重要です。部品表(BOM:Bill of Materials)には、主要部品の代替品候補や代替メーカーを明記しておくと、将来の調達がスムーズになります。DFM(Design for Manufacturing:製造性を考慮した設計)観点でも、汎用部品を使うことはコストと保守性の両面で有利です。
設計レビューとチェックリスト(実務用)
ここからは実際に設計ファイルをレビューする際のチェックリストを示します。各項目は設計段階で確認しておくことで品質を上げることができます。製造前に必ずレビューすることをお勧めします。
コネクタ関連チェック
- コネクタの位置は、筐体を付けた状態でアクセスしやすいか。
- 頻繁に挿抜するコネクタ周辺に、機械的支持(ブラケット、シャーシ固定)があるか。
- コネクタのピン配置と、シルクの表記は明確か。
- ケーブルの取り回しで、基板が引っ張られないか。
試験ポイント関連チェック
- 主要電源と重要な信号に、テストポイントを設置しているか。
- (自動検査する場合)自動検査治具に対応したピッチと形状か。
- テストポイントのシルクの表記は読みやすいか。
交換性・保守性関連チェック
- 故障頻度の高い部品は、モジュール化されているか。
- スルーホールと表面実装の使い分けは適切か。
- BOMに代替部品候補が記載されているか。
- はんだ付けや取り外しに必要な工具が現場で入手可能か。(現場で補修可能か)
製造性(DFM)と信頼性チェック
製造性(DFM)とは、設計が実際の製造工程で問題なく作れるかを評価する考え方です。DFMチェックを行うことで、後工程での手直しや不良を減らせます。製造業者によって若干ルールが変わるため、設計ルールチェック(DRC)や製造業者との事前確認を行うのがいいでしょう。
現場での試験と保守運用の実例
ここまで設計時に気を付けるポイントをご紹介しました。設計後は実機での試験と、保守運用ルールの整備が必要です。以下は現場で使える実例です。
実機を使った検査
- 電源投入前に外観チェック(コネクタの緩み、はんだの目視確認)。
- 電源投入後、主要な電源の電圧をテストポイントで確認。
- 通信やセンサなどの入出力を確認し、ログを残す。
- 異常があればモジュール単位で切り分けて、交換して再試験。場合によっては個体差やロット差の可能性もあるため、複数チェックする。
保守ドキュメントの整備
保守性を高めるためには、以下のドキュメントがあると有用です。フォーマット化できれば、将来の開発の工数削減にもなるため、取り組む価値があります。
- 回路図とBOM(代替部品を含む)。
- テスト手順書(テストポイントとOKとする閾値を明記)。
- 分解・組立手順書(工具、トルク値、注意点を明記)。
- 保守履歴ログ(交換履歴、故障モードの記録)。
まとめと実践アドバイス
基板の長期保守性を高めるには、コネクタ配置の工夫、テストポイントの充実、交換性を考えたモジュール化、そしてDFMを含む設計レビューが不可欠です。設計段階で保守を意識することで、現場での修理時間やコストを大幅に削減できます。実務では製造業者や保守担当者と早期に連携し、実際の運用を想定したレビューが重要です。
学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
デジタル回路とアナログ回路の違い:電子工作で見る0と1の考え方
電子工作を始めると、「デジタル回路」と「アナログ回路」という言葉をよく見かけます。どちらも電気を使って動く電子回路ですが、信号の扱い方が大きく異なります。技術書などでは、デジタル電子回路を「ディジタル電子回路」と表記することもあります。 Arduinoなどのマイコンを使うときは、LEDをON/OFFしたり、スイッチの状態を読んだりする場面でデジタル回路の考え方が出てきます。一方、明るさ、温度、音、電圧の変化などを扱うときは、アナログ回路の考え方が関係します。 デジタル回路とは0と1で考える回路 デジタル回路は、信号を0と1のようなはっきりした状態で扱います。たとえば、LEDが消灯している状態を0、点灯している状態を1と考えると分かりやすいです。回路やプログラムの決め方によって逆になることもありますが、大切なのは、状態を2種類に分けて扱うことです。 スイッチも同じです。押されていない状態を0、押されている状態を1としてマイコンに読み取らせます。このように、デジタル回路では「ONかOFFか」「HighかLowか」のように、状態を区切って判断します。 アナログ回路は連続した変化を扱う アナログ回路は、電......
トランジスタでLEDやリレーを動かす:スイッチング回路の基本
マイコンやスイッチでLEDを光らせるだけなら、比較的簡単に回路を作れます。しかし、明るいLED、リレー、モーターなど、少し大きな電流が必要な部品を動かす場合は、マイコンの出力端子だけでは対応できないことがあります。 そこで使われるのが、トランジスタのスイッチング回路です。トランジスタを使うと、マイコンからの小さな信号で、別の電源から流れる電流をON/OFFできます。この記事では、電子工作でよく使うLED点灯回路やリレー駆動回路を例に、トランジスタをスイッチとして使う基本を整理します。 トランジスタは電気で動くスイッチとして使える トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタという3本の端子があります。NPNトランジスタを使った基本的なスイッチング回路では、ベースに小さな電流を流すことで、コレクタからエミッタへ電流が流れるようになります。 イメージとしては、ベースがスイッチを操作する部分、コレクタとエミッタが実際に電流を流す通り道です。マイコンの出力はトランジスタをON/OFFするために使い、LEDやリレーを動かす電流は、別に用意した電源から流すと考えると分かりやすいです。 LEDを負荷として使う場......