This website requires JavaScript.
クーポン アプリをダウンロード
発送先
ブログ

電気回路図を理解する:包括的なガイド

初出公開日 Nov 25, 2024, 更新日 Nov 25, 2024

1 min

目次
  • 回路をグラフィカルに表現する方法
  • 簡単な回路の読み方
  • プロフェッショナルな外観の回路図を設計する方法

電気回路図を理解する:包括的なガイド

 電気回路図は、電気システムを理解し、問題を解決するために不可欠です。電気技師であろうとエンジニアであろうと、回路図の読み方を学ぶことは貴重なスキルです。

電気回路図とは何ですか?

 電気回路図は、標準化された記号を使用してコンポーネントと接続を記述した電気回路のグラフィック表現です。回路図は、回路の設計と機能を伝えることで、回路がどのように機能するかをより簡単に理解できるようにします。

Electrical Schematic

 

 記号は回路図の基本であり、エンジニア、電気技師、技術者が文書なしで回路の機能を理解できるようにします。 これらの記号は国際的に標準化されており、言語や地域によって回路図を解釈することができます。

一般的に電気回路図に見られる主な要素は以下の通りです。

1.記号:標準化された記号は、抵抗器、コンデンサ、ダイオード、トランジスタ、電源などのコンポーネントを表すために使用されます。さまざまな記号とその背後にある設計物理学に関する詳細な記事がここに添付されています。

[JLCPCBに掲載された https://docs.google.com/document/d/1szv5Qb9I56Ku1AH6qOPvkEOyhqZWksJSx3QfpNPh8ko/edit のリンク ]。

2.線:線は、コンポーネント間の電気的接続またはワイヤを表します。回路内のコンポーネントが電気的にどのように接続されているかを示します。

3.ノード:2つ以上のコンポーネントまたはワイヤが接続されているポイントです。上の図のように、多くの場合、点や接合部で表されます。

4.ラベルと注釈:これは、コンポーネントの値(抵抗(オーム)、静電容量(ファラド)、部品番号、または回路の動作に関する具体的な注意事項などの追加情報を提供します。

5.電源とアース:電源とアース接続ポイントを示す記号は、通常、回路が電源に接続されている場所を示すために含まれています。

Power and Ground

 電気回路図は、エンジニア、技術者、愛好家にとって不可欠なツールであり、電気回路の動作を理解し、分析するための明確で簡潔な方法を提供します。電気システムの設計、構築、トラブルシューティングに使用されます。

回路の基本を理解する

回路図を読むには、さまざまな概念とコンポーネントの確かな理解が必要です。必要な知識に関する包括的なガイドがあります。

基本的な電気的概念:オームの法則は、2点間の導体を流れる電流(I:電荷の流れ)は、2点を通る電圧(V:2点間の電位差)に正比例し、抵抗(R:電流の流れに対する抵抗)に反比例すると述べています。これは式(V = IR)で表されます。

コンポーネントの動作原理:さまざまな回路記号は、回路内の実際のデバイスまたはワイヤを表すために使用されます。これらの電気回路図を正確に解釈する専門知識を持つことが重要です。誤解はエラーにつながる可能性があるためです。 たとえば、抵抗は電流スケールの値によって決まります。コンデンサは、DC値の分離、バイパス、遮断などの目的で使用されます。

直列および並列回路:直列および並列配置におけるコンポーネントの動作を理解します。

Series and Parallel Circuits

回路の流れを読む: 信号が回路に出入りする場所を特定し、電流が回路をどのように流れるかを理解することで、回路の動作を判断するのに役立ちます

Reading Circuit Flow

SI単位に精通している:すべての科学分野は、普遍的に受け入れられているSI単位の標準チャートに依存しています。残念ながら、多くの電気技師はこれらの単位の重要性を見落としています。すべての電気技師がこのチャートを解釈できることが不可欠です。 そうすることで、さまざまな電気量の測定単位を理解するのに役立ちます。抵抗のSI単位はオーム、静電容量のSI単位はファラド、インダクタンスのSI単位はヘンリーです。

極性:一部の回路には極性があります。これらは正と負の電荷を持っています。極性を理解することが重要です。常に「同じ電荷は押し出す」「異なる電荷は引き寄せる」という法則に従う必要があります。 つまり、負電荷は正電荷を引き寄せ、その逆も同様です。ほとんどのコンポーネントは本質的に極性があります。例えば、ダイオード、BJT、コンデンサ、LEDなどがあります

The Polarity

実際のアプリケーション:詳細な仕様については、コンポーネントのデータシートを使用してください。マルチメータなどのツールを使用して回路の動作を確認することで、設計やトラブルシューティングに役立ちます。

 これらの概念を習得することで、回路図を効果的に読み、理解し、電子回路の製作、トラブルシューティング、設計を行うことができます。

回路をグラフィカルに表現する方法

 回路を表現する方法は2つあります。1つはブロック図を使用すること、もう1つは回路図を使用することです。 どちらにも長所と短所があります。回路図では、すべての回路コンポーネント、接続、および配置が明確に表示されますが、ブロック図の方法では、内部回路を知ることができません。 ブロック図は、特定の方法ではなく、一般的に回路の機能を理解するのに役立ちます。

ブロック図:

 エンジニアや技術者は、さまざまなアプリケーションでブロック図を利用します。通常、ブロック図は、より大きなデバイス内の小さな回路間、または複雑なシステムの複数のデバイス間の接続を示します。ブロック図は、電子回路の基本的な動作を示すため、機能図とも呼ばれます。機能図は、デバイスの機能の基本的な説明を提供し、回路図に表示されるより詳細な情報の前兆として機能します。

Block diagram

概略図:

 上記のブロック図のオーディオ・アンプ・ブロックを開いて、内部に何があるかを見てみましょう。 標準的な回路図作成の慣習によれば、すべてのコンポーネントには、固有の英数字のラベルを付けて指定する必要があります。コンポーネントは、回路図記号と値の指定、または業界標準の部品指定によってのみ識別されます。

Schematic diagram

 提供された例を使用すると、トランジスタが2N2222タイプで、抵抗が470、33k(33,000)、330k(330,000)、680オームであることがわかります。入力コンデンサは0.01マイクロファラド(μF)、出力コンデンサは0.1μFです。470Ωの抵抗に接続されたエミッタコンデンサは4.7μFです。 これは上記のブロック図の1つの構成要素に過ぎません。ブロック図は一般的に抽象的なもので、実際の回路接続を簡略化するために使用されます。

簡単な回路の読み方

 上記の回路の目的を簡単に説明します。 これは、分圧器コモンエミッター構成の増幅回路です。回路の増幅は、回路内部の抵抗によって決定され、本やデータシートに記載されている設計式を使用して計算できます。

回路を左から右に読むと、入力信号はC2に与えられ、C2はデカップリングコンデンサとして機能し、AC信号のみを増幅のために通過させます。R3とR2はトランジスタのバイアスポイントを設定し、アクティブ増幅領域に配置します。R1とC1はフィードバック抵抗とバイパスコンデンサとして機能し、回路に安定性を提供します。トランジスタコレクタは出力として機能し、わずかな利得で信号を増幅します。R4はローディング用に接続されたローディング抵抗です。最後に、C3はAC増幅出力を生成するために使用されます。

回路図の読み方と解釈方法

回路図には複数の回路ブロックが含まれている場合があり、左から右へ、または上から下へ読むことができます。多くの場合、回路図には繰り返しパターンがあります。基本的な記号とその機能を理解することで、これらのパターンを認識し、複雑な回路図の解釈を簡素化することができます。

4つのセクションに分かれており、各セクションはその用途に応じて適切なラベルが付けられています。この回路は、最大電流定格が1.5アンペアの3.7リチウムイオン電池を充電するためのものです。

セクション1:入力

   2ピンコネクタは2つの異なるコンデンサに接続され、バッテリー充電を外部電源に接続するために使用されます。VINネットラベルは、配線なしで1つのブロックを別のブロックと接続するために使用されます。このようにして、読みやすく、修正が容易で、全体的に時間を節約するきれいな回路図を設計することができます。

Input

セクション2:メインIC

 17ピンICで、すべての接続はICデータシートに記載されている通りに行うことができ、2つのLEDは充電表示目的で使用されます。接地、ネットラベル、ワイヤーを正しく見ることができます。ほとんどの場合、大きな回路を設計する際には、回路全体をこのタイプの小さなブロックに分割し、接続にネットラベルを使用することをお勧めします。

Main IC

セクション3:充電制御

 充電制御回路はICを制御するために使用され、ICのデータシートに記載されている値と接続に従って設計されています。ダイオード付きのインダクタとコンデンサはバック変換で動作します。他のコンデンサは出力電圧を安定させるために使用され、R10_CC_CTRL抵抗は最大電流を1.5Aに設定します。

セクション4:出力

 ここでは2つのコネクタが使用されます。1つは出力用で、バッテリーに接続して充電します。2つ目は、2つのバッテリー(1S/2S)のいずれかを選択します。1つのセルまたは2つのセル。

Output

 電源ノイズの問題により、異なる値の入力コンデンサと出力コンデンサが2つ以上使用されることがあります。これらのコンデンサは、すべてのノイズをグランドにバイパスし、回路をEMI(電磁ノイズ)フリーにします。

プロフェッショナルな外観の回路図を設計する方法

 ワイヤーは、コンポーネントを相互に接続するために使用されるため、回路図のヒーローです。クリーンで適切にラベル付けされた回路の可読性と再現性は、ランダムな回路よりも優れています。回路図におけるワイヤと接続のいくつかの重要な側面:

整理:ワイヤを論理的に整理し、各機能を表す適切なラベルを付けて、電流が意図した経路に流れるようにします。

色:一部の電子回路図では、ワイヤーに特定の属性を表す色分けが施されている場合があります。これは、電源、アース、信号接続などの迅速な識別に役立ちます。

終端:電線と部品間の接続は、多くの場合、点や接合部で表され、電流が合流または分離される回路の重要なポイントです。

ネットラベルルーティング:特定の電気接続やノードを識別し、名前を付けることで、描画されるワイヤの数を減らし、図を簡素化します。回路図を視覚的に乱雑にすることなく、どのポイントが電気的に接続されているかを明確に表示するのに役立ちます。

回路図を使ったトラブルシューティング

セクションの分離:トラブルシューティング時に回路図を使用して、回路の特定のセクションを分離します。これにより、潜在的な問題を絞り込み、障害のあるコンポーネントをより効率的に見つけることができます。

接続の確認: コンポーネント間の接続を検査します。回路の断線、緩い接続、または故障している可能性のあるコンポーネントを探します。

電圧と電流:回路図を使用して、回路のさまざまなポイントで予想される電圧と電流値を理解します。この情報は、問題を診断する際に非常に重要です。

演習とリソース

 簡単な回路で作業して、電気回路図を読む練習をしましょう。基本的な回路の回路図を作成することで、理解を深めましょう。オンラインリソース、チュートリアル、および電気回路図の読み方に関する追加的なガイダンスを提供するインタラクティブなツールを探索してください。JLCPCBのようなウェブサイトでは、回路図、シンボル、PCB設計の概念を詳細に説明するブログ記事を提供しています。

結論

 電気回路図を読むことは、電子または電気システムを扱う人にとって基本的なスキルです。記号に慣れ、回路の流れを理解し、実際の例を練習することで、これらの重要な青写真を解釈する自信を得ることができます。電子分野でキャリアを積んでいる場合でも、単にDIYスキルを向上させたい場合でも、電気回路図を読む能力は、電気システムを理解し、作業する上で多くの可能性を開きます。

学び続ける