振動・衝撃に強い基板設計の基本(固定方法編)
1 min
- 振動と衝撃の基礎知識
- 基板の固定方法と実践テクニック
- 初心者向けの実践アドバイス
本記事では、振動や衝撃に強い基板にするための「基礎知識」と「固定方法」について解説します。電子工作初心者の方でもイメージしやすいように、できるだけ具体的な言葉でまとめました。

振動と衝撃の基礎知識

振動と衝撃が基板に与える影響
振動とは「繰り返しの揺れ」、衝撃とは「一回性の強い力」のことです。これらの外力は、はんだ接合部の疲労割れ、部品の脱落、コネクタの接触不良などを引き起こす原因になります。繰り返しの応力によって、はんだに微小な亀裂が入り、最終的に断線に至ることもあります。特に振動に関しては、弱い力の繰り返しだと甘く見ていると、後で不具合の原因になることもあるため、十分に注意が必要です。
共振と固有振動数
固有振動数とは、その物体がもつ「もっとも揺れやすい」周波数のことです。外部から与えられる振動の周波数がこの固有振動数に近づくと、共振が起きて振幅が大きくなり、部品やはんだにかかる負担が急激に増えます。基板や筐体(ケース)はそれぞれ別々の固有振動数を持つため、設計段階で想定される振動周波数帯と、構造の固有振動数が重なりすぎないように意識することが重要です。
基板の固定方法と実践テクニック

基板の取り付け方の選択肢
基板を筐体に固定する方法はいくつかあります。ここでは代表的な方法と、その特徴を整理します。
スタンドオフとねじ固定
スタンドオフは、基板と筐体の間に入れる支柱のことをいいます。六角支柱と呼ばれる六角形断面のものがよく使われ、材質は金属製や樹脂製があります。ねじでしっかり固定できるため、剛性が高く、位置決めも容易なのが特徴です。
一方で、ねじ固定は筐体側の振動を基板へ伝えやすいという側面もあります。そのため、必要に応じてゴムワッシャーや防振ブッシュなどの振動吸収材を併用します。また、振動環境ではねじが緩みやすいため、ねじロック剤、スプリングワッシャー、ナイロンナットなどの緩み止めを使うのが一般的です。
ゴムブッシュやシリコンダンパーによるアイソレーション
ゴムブッシュやシリコンダンパーといった弾性体を使うと、筐体から基板へ伝わる高周波の振動を減衰させることができます。スタンドオフと組み合わせて使うことで、「固定はしっかり、振動はやわらかく伝える」という状態を作れます。
ポッティングとエンキャプスレーション
ポッティングは基板全体を樹脂で“埋める”方法、エンキャプスレーションは樹脂で“包む”方法です。どちらも衝撃や振動に対して非常に強く、防水性も高められます。必要な部分だけを封止することで軽量化しやすいのも特徴です。
ただし、一度樹脂で固めてしまうと、修理や改造が極めて難しくなるというデメリットがあります。量産品や過酷な仕様環境向けには有効ですが、試作や趣味の電子工作では「最後の手段」として考えるとよいでしょう。
固定点を設計する時のポイント
- 取り付け点を分散する:基板の一箇所に力が集中しないように、複数の固定点をバランスよく配置します。
- 重心を意識する:重い部品のすぐ近くに固定点を置きすぎると、局所的な応力が増えることがあります。基板全体の重心をイメージしながら、固定位置を決めると安定しやすくなります。
- 絶縁と接地の両立:ゴムや樹脂でアイソレーションするときは、接地(アース)や放熱経路が途切れていないかも確認が必要です。
初心者向けの実践アドバイス
耐振動・耐衝撃設計というと難しく聞こえますが、まずは「どう固定するか」を見直すだけでも、基板の信頼性は大きく変わります。スタンドオフ+ゴムダンパーの組み合わせや、ねじの緩み止めなど、すぐに試せる工夫から始めてみてください。
学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
デジタル回路とアナログ回路の違い:電子工作で見る0と1の考え方
電子工作を始めると、「デジタル回路」と「アナログ回路」という言葉をよく見かけます。どちらも電気を使って動く電子回路ですが、信号の扱い方が大きく異なります。技術書などでは、デジタル電子回路を「ディジタル電子回路」と表記することもあります。 Arduinoなどのマイコンを使うときは、LEDをON/OFFしたり、スイッチの状態を読んだりする場面でデジタル回路の考え方が出てきます。一方、明るさ、温度、音、電圧の変化などを扱うときは、アナログ回路の考え方が関係します。 デジタル回路とは0と1で考える回路 デジタル回路は、信号を0と1のようなはっきりした状態で扱います。たとえば、LEDが消灯している状態を0、点灯している状態を1と考えると分かりやすいです。回路やプログラムの決め方によって逆になることもありますが、大切なのは、状態を2種類に分けて扱うことです。 スイッチも同じです。押されていない状態を0、押されている状態を1としてマイコンに読み取らせます。このように、デジタル回路では「ONかOFFか」「HighかLowか」のように、状態を区切って判断します。 アナログ回路は連続した変化を扱う アナログ回路は、電......
トランジスタでLEDやリレーを動かす:スイッチング回路の基本
マイコンやスイッチでLEDを光らせるだけなら、比較的簡単に回路を作れます。しかし、明るいLED、リレー、モーターなど、少し大きな電流が必要な部品を動かす場合は、マイコンの出力端子だけでは対応できないことがあります。 そこで使われるのが、トランジスタのスイッチング回路です。トランジスタを使うと、マイコンからの小さな信号で、別の電源から流れる電流をON/OFFできます。この記事では、電子工作でよく使うLED点灯回路やリレー駆動回路を例に、トランジスタをスイッチとして使う基本を整理します。 トランジスタは電気で動くスイッチとして使える トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタという3本の端子があります。NPNトランジスタを使った基本的なスイッチング回路では、ベースに小さな電流を流すことで、コレクタからエミッタへ電流が流れるようになります。 イメージとしては、ベースがスイッチを操作する部分、コレクタとエミッタが実際に電流を流す通り道です。マイコンの出力はトランジスタをON/OFFするために使い、LEDやリレーを動かす電流は、別に用意した電源から流すと考えると分かりやすいです。 LEDを負荷として使う場......