Gerberファイルのチェックリスト:製造トラブルを防ぐ設計データの最終確認
1 min
- Gerberファイルとは何か(用語メモ)
- 提出前に必ず確認する基本項目(出力前)
- 出力後に必ず行うチェック(Gerber取り込み・CAM確認)
- 製造上の注意点と高度なチェック
- パネル化(面付け)とデパネライズの注意
- 最終チェックリスト
- 実務でよくあるトラブル事例と対処法
- まとめ
設計が完了した基板をいざ製造に出す前に、Gerber(ガーバー)ファイルを正しく準備・確認することは非常に重要です。Gerberファイルは製造工場が基板を作るための「設計図」であり、ここにミスがあると基板が意図した通りに出来上がらず、納期遅延や追加コストにつながります。本記事では、実務で使えるチェックリストと具体的な確認手順をまとめました。
Gerberファイルとは何か(用語メモ)

Gerberファイル:基板の各レイヤー(銅箔、ソルダーマスク、シルク、外形など)を表すベクターデータの集合です。製造機械はこのデータを読み取って基板を加工します。
ドリルファイル(Excellon):穴あけ情報を記したファイルで、スルーホールやビア(層間接続用の穴)などの位置と径が記載されています。いわゆる機械的な寸法が入っています。
DFM(Design for Manufacturing):製造しやすい設計にするための考え方やチェック項目です。
提出前に必ず確認する基本項目(出力前)
1. 設計最終版(Rev)とファイル管理
まず、設計が最新リビジョン(Rev)であることを確認します。何度も更新しているうちに、どのリビジョンが最新かわからなくなることもあります。ファイル名やフォルダにRevを明記し、古いデータが混在しないようにするといいでしょう。誤って旧版を送ると製造ミスの原因になります。
2. レイヤー構成の確認
出力するレイヤーが設計意図と一致しているか確認します。一般的なレイヤー例は以下の通りです。
- Top Copper(トップ銅箔)
- Bottom Copper(ボトム銅箔)
- Inner Layers(内層、4層以上の場合)
- Top/Bottom Solder Mask(ソルダーマスク)
- Top/Bottom Silkscreen(シルク印刷)
- Board Outline(外形)
- Drill File(ドリル)
Paste Mask(はんだペースト用マスク)
レイヤー名は製造業者が判別しやすい命名にします(例:GTL, GBL, GTS, GBS, GTO, GBO, GKO)。
3. フォーマットと単位の確認
Gerberのフォーマットは一般的にRS-274X(拡張ガーバー)またはGerber X2が使われます。出力時に製造先の指定フォーマットに合わせ、単位(mmまたはinch)と座標フォーマット(整数桁・小数桁)を合わせてください。単位の不一致は穴位置ズレなど重大なトラブルを招きます。JLCPCBでは、RS-274Xを推奨しています。
出力後に必ず行うチェック(Gerber取り込み・CAM確認)
4. Gerberビューアでの重ね合わせ確認
Gerberビューア(ガーバービューア)で全レイヤーを重ねて表示し、以下を確認します。
- 銅パターンとソルダーマスクの開口が一致しているか。
- シルク(部品番号や極性マーク)がパッド上に重なっていないか。
- 外形線が正しく表示され、銅と干渉していないか。
- ベタ(銅の面)やスルーホールの位置がずれていないか。
ビューアでの確認は最も基本的で効果的なチェックです。スクリーンショットを保存しておくと製造側とのやり取りがスムーズになります。
5. ドリルファイル(Excellon)の照合
ドリルリスト(ツールリスト)と実際のドリルファイルの穴径・穴数・PTH(めっき穴)/NPTH(非めっき穴)の区分を照合します。ドリル径の単位やゼロ省略(leading/trailing zeros)の設定ミスで穴位置や径が誤認されることがあるため、数値を必ず確認しましょう。
6. アニュラリング(ランドの余肉)とパッド設計
アニュラリングとは穴周りのランド(はんだ付け面)の幅です。ドリル径に対して十分なアニュラリングがあるか確認します。小さすぎるとはんだ付け不良やテント(ドライフィルム)破れの原因になります。製造業者の推奨値を参照してください。
7. ソルダーマスクとペーストマスクの設定
ソルダーマスク(はんだを防ぐ緑などの膜)とペーストマスク(はんだペーストを載せる開口)の開口サイズを確認します。狭ピッチ部品ではマスクのクリアランスやペースト量が重要です。シルクがパッドにかかっていないかもチェックしましょう。
8. シルク(文字)とフォント
シルクの文字サイズや線幅が製造可能な最小値を満たしているか確認します。小さすぎる文字は潰れて読めなくなることもあります。部品番号や極性マークは十分な大きさにしましょう。アウトラインフォントを使用するか、ラスタフォントが正しく変換されているかも確認してください。
9. 外形・ミリング・長穴の扱い
基板の外形(ボードアウトライン)は1本の連続した線で出力されているか、長穴やスロット(溝)はドリル連打(ドリルで連続的に穴あけをして長穴にする手法)を使うのか、外形で加工寸法を正しく指定されているかを確認します。ルータ加工やVカット(V-score)を使う場合は、パネル化時の余白やツールホールも設計に含めます。
製造上の注意点と高度なチェック

10. ビアの種類と配置(スルーホール、ブラインド、ベリード、マイクロビア)
ビア(via)は層の間を接続する穴です。スルーホール(基板を貫通する穴)以外に、ブラインド(片側のみ接続)やベリード(内層のみ)などがあります。これらは製造工程やコストに影響するため、必要性を再確認してください。ビアインパッド(部品パッド内にビアを配置)を使う場合は埋め処理や埋め後の平坦化(via fill)を検討します。
11. インピーダンス管理とスタックアップ
高速信号がある場合はインピーダンス制御が必要です。スタックアップ(層構成)を明確にし、銅厚や誘電率(基板材料の特性)を製造業者と合わせます。インピーダンス指定がある場合は、ターゲット値と許容差を明記してください。
12. 銅バランスとベタの配置
片面に大きな銅ベタ(面)があると基板の反りや積層時の問題が発生します。銅バランスを考慮して反対側にも適度な銅を配置するか、スロット(溝や細長い開口や長穴)やテストクーポン(意図的に設ける試験用の領域)でバランスを取ります。
13. フィデューシャル(位置合わせマーク)とツールホール
実装機や検査機で基板位置を認識するためのフィデューシャル(位置合わせ用マーク)をパネルに配置します。パネル化する場合はツールホール(治具用の穴)も設計に含めます。
パネル化(面付け)とデパネライズの注意
14. パネル化設計の確認
複数基板を一枚のパネルに並べる場合、パネル利用率、Vカット位置、ブレークタブ(切り離し用の残し)やルータパスを確認します。パネル化は製造効率を上げますが、デパネライズ(分割)時の破損リスクも考慮する必要があります。
15. テストポイントと検査用パッド
量産検査(ICTやフライングプローブ)を行う場合、治具に合わせたテストポイントをパネル上に配置します。テスト用のパッドやテストクーポンを設けると検査が容易になります。
提出パッケージとドキュメント
16. 必要ファイルの一覧とREADME
製造に必要なファイルをZIPにまとめましょう。特記事項がある場合は、README(説明書)を同梱します。一般的な提出ファイルは以下の通りです。
- Gerberファイル(各レイヤー)
- ドリルファイル(Excellon .drl)
- パネル図(面付け図)
- スタックアップ図(層構成)
- ドリルツールリスト(穴径とツール番号)
- BOM(部品表)とPick-and-Place(CPL、センチロイド)
- README(製造上の注意、仕上げ、めっき指定、特殊指示)
17. ZIP名とRev管理
ZIPファイル名にプロジェクト名とRevを入れ、旧Revと混在しないようにします。例:ProjectName_RevA_20260409.zip のように日付を入れると管理が楽になるためオススメです。
最終チェックリスト
- 最新Revで出力しているか。
- 全レイヤー(銅、マスク、シルク、外形、ペースト)が含まれているか。
- ドリルファイルの穴径・穴数・PTH/NPTH区分を照合したか。
- 単位(mm/inch)と座標フォーマットが正しいか。
- Gerberビューアで重ね合わせ表示し、銅とマスク、シルクの干渉を確認したか。
- アニュラリング、最小トレース幅、最小クリアランスが製造可能か。
- シルクがパッド上に重なっていないか、文字サイズは十分か。
- 外形・長穴・スロットの指定が正しいか。
- スタックアップとインピーダンス指定を明記したか(高速信号で必要な場合)。
- パネル化時のVカット、ツールホール、フィデューシャルを設計に含めたか。
- 必要ドキュメント(BOM、CPL、スタックアップ)を同梱したか。
- ZIP名にRevと日付を入れて管理しているか。(推奨の方法)
実務でよくあるトラブル事例と対処法
シルクがパッドにかかって実装できない
原因:シルクレイヤーの誤選択や出力設定ミス。
対処:Gerberビューアでシルクとパッドの重なりを確認し、シルクをパッドからオフセットするか、シルクをパッド上から削除します。
ドリル位置がずれている
原因:単位や座標フォーマットの不一致や、ゼロの省略による設定ミス。
対処:ドリルファイルの単位とGerberの単位を合わせ、ビューアで座標原点と穴位置を確認します。
ソルダーマスクがパッドを覆っている
原因:マスクレイヤーの出力ミスやマスク拡張(solder mask expansion)設定不良。
対処:マスク開口を確認し、必要ならマスク拡張値を調整します。
まとめ
Gerberファイルの最終確認は、最も重要な工程の1つです。ここでミスがあると、せっかくの設計が無駄になることさえあります。出力前のレイヤー確認、Gerberビューアでの重ね合わせ、ドリルリストの照合、Rev管理などを習慣化することで、製造トラブルを大幅に減らせます。万が一ミスをしていたとしても、製造業者からのDFM指摘によって改善できることもあります。指摘は早めに対応し、疑問点は発注前に確認することをおすすめします。
学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
デジタル回路とアナログ回路の違い:電子工作で見る0と1の考え方
電子工作を始めると、「デジタル回路」と「アナログ回路」という言葉をよく見かけます。どちらも電気を使って動く電子回路ですが、信号の扱い方が大きく異なります。技術書などでは、デジタル電子回路を「ディジタル電子回路」と表記することもあります。 Arduinoなどのマイコンを使うときは、LEDをON/OFFしたり、スイッチの状態を読んだりする場面でデジタル回路の考え方が出てきます。一方、明るさ、温度、音、電圧の変化などを扱うときは、アナログ回路の考え方が関係します。 デジタル回路とは0と1で考える回路 デジタル回路は、信号を0と1のようなはっきりした状態で扱います。たとえば、LEDが消灯している状態を0、点灯している状態を1と考えると分かりやすいです。回路やプログラムの決め方によって逆になることもありますが、大切なのは、状態を2種類に分けて扱うことです。 スイッチも同じです。押されていない状態を0、押されている状態を1としてマイコンに読み取らせます。このように、デジタル回路では「ONかOFFか」「HighかLowか」のように、状態を区切って判断します。 アナログ回路は連続した変化を扱う アナログ回路は、電......
トランジスタでLEDやリレーを動かす:スイッチング回路の基本
マイコンやスイッチでLEDを光らせるだけなら、比較的簡単に回路を作れます。しかし、明るいLED、リレー、モーターなど、少し大きな電流が必要な部品を動かす場合は、マイコンの出力端子だけでは対応できないことがあります。 そこで使われるのが、トランジスタのスイッチング回路です。トランジスタを使うと、マイコンからの小さな信号で、別の電源から流れる電流をON/OFFできます。この記事では、電子工作でよく使うLED点灯回路やリレー駆動回路を例に、トランジスタをスイッチとして使う基本を整理します。 トランジスタは電気で動くスイッチとして使える トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタという3本の端子があります。NPNトランジスタを使った基本的なスイッチング回路では、ベースに小さな電流を流すことで、コレクタからエミッタへ電流が流れるようになります。 イメージとしては、ベースがスイッチを操作する部分、コレクタとエミッタが実際に電流を流す通り道です。マイコンの出力はトランジスタをON/OFFするために使い、LEDやリレーを動かす電流は、別に用意した電源から流すと考えると分かりやすいです。 LEDを負荷として使う場......