ICパッケージ基板の構造と物理:半導体実装における微細インターフェース
1 min

半導体素子(チップ)の性能を最大限に引き出すためには、チップと外部回路を接続する「ICパッケージ基板」の設計が不可欠です。
本記事では、その構造、材料特性、および製造技術について専門的な視点から解説します。

ICパッケージ基板の物理的定義と役割
ICパッケージ基板は、半導体チップとプリント基板(PCB)の間に位置し、電気信号の接続と物理的保護を担う高密度配線基板です。
信号ピッチの変換(ファンアウト)
半導体チップ上の接続端子は数ミクロン(μm)間隔で配置されており、一般的なPCBの製造精度(0.1mm〜)では直接接続できません。パッケージ基板内部で配線間隔を広げ、PCBの実装精度に適合させる「再配線」が主要な役割です。
機械的・熱的保護
シリコン製チップは衝撃や水分に弱く、またPCB(樹脂製)とは熱膨張率が大きく異なります。パッケージ基板が緩衝材となり、温度変化による接合部の破断を防ぎつつ、チップを環境ストレスから密閉・保護します。
材料工学と製造プロセス

パッケージ基板には、PCBとは異なる高機能材料と微細加工プロセスが適用されます。
ビルドアップ工法と絶縁材料
多層化を実現するため、コア基板の両面に絶縁層と導体層を順次積み上げる「ビルドアップ工法」が用いられます。
· ABF(味の素ビルドアップフィルム): 表面粗度が極めて低く、レーザーによる微細なビア(穴)形成に適した熱硬化性フィルム。微細配線(L/S = 10μm以下)の実現に不可欠です。
· 熱膨張係数(CTE)の制御: チップのシリコン(約3ppm/℃)とPCB(約15-20ppm/℃)の差を埋めるため、フィラー(充填剤)を混入してCTEを最適化した樹脂が選定されます。
高密度実装と接続技術
チップの多機能化に伴い、接続端子(I/O)の増大と伝送距離の短縮が求められています。
BGA(ボール・グリッド・アレイ)
基板裏面に格子状に配置されたハンダボールにより、面全体でPCBと接続する方式です。ピン型の接続に比べ、寄生インダクタンスを低減し、高速信号の整合性を高めることができます。
フリップチップ(FC)接続
チップの表面を下向きにし、バンプ(小さな突起)を介して基板と直接接続する手法です。ワイヤボンディング方式よりも配線長が短く、高周波特性と放熱性に優れます。
信頼性評価と品質管理
微細構造ゆえに、目視不可な内部欠陥の制御が品質の鍵となります。
· 断面解析とX線検査
· 温度サイクル試験(TCT)
· クリーンルーム管理
内部の配線断裂、ビアの充填不足、接合部のボイド(気泡)を確認しましょう。低温と高温を繰り返す加速試験を行い、異種材料間の界面剥離やクラックの有無を検証できます。
また、μm単位の配線に塵埃が混入すると断線や短絡の原因となるため、半導体前工程に近い清浄度が要求されます。
市場動向と技術的課題
日本企業の技術的優位性
イビデンや新光電気工業、京セラといった日本メーカーは、特にハイエンドなAIサーバー向けや車載向けの「超多層・高放熱基板」において高い市場シェアを有しています。
次世代のトレンド
· 2.5D/3D実装: シリコンインターポーザーやTSV(シリコン貫通ビア)を用い、基板内でチップ同士を垂直に統合する技術。
· 大型化: AIプロセッサの巨大化に伴い、100mm角を超える大型パッケージ基板の製造と、その際の「反り」の制御が課題となっています。
設計選定の基準は3つのバランス

ICパッケージ基板の選定においては、「電気的特性(インピーダンス制御)」「熱マネジメント(放熱経路)」「製造コスト」の3点のバランスが重要です。
JLCPCBなどの製造プラットフォームを活用する場合も、設計ルール(DRC)が一般的なPCBとは根本的に異なる点を留意する必要があります。
CTAリンク:
Q:通常のPCBと何が決定的に違うのですか?
A: 配線密度と製造精度です。PCBはmm単位の制御ですが、パッケージ基板はμm単位の制御が求められ、製造にはクリーンルーム等の半導体前工程に近い環境が必要となります。
Q:BGAを採用する最大のメリットは何ですか?
A: 端子を「面」で配置できるため、同じ基板面積でも圧倒的に多くの信号線を確保でき、かつ信号のノイズを低減できる点です。
学び続ける
パッケージ基板とは?半導体・ICパッケージ基盤の役割と特徴を解説
現代のスマートフォンやPC、AIサーバーなどの電子機器が進化し続ける背景には、半導体チップそのものの進化だけでなく、それを支える「パッケージ基板(ICパッケージ基板)」の技術向上が欠かせません。 本記事では、パッケージ基板の基本的な役割から、一般的なプリント基板との違い、選定のポイントまでを詳しく解説します。 パッケージ基板とは?基本的な役割と構造 パッケージ基板とは、半導体チップ(ダイ)を載せ、マザーボードなどのメイン基板に接続するための中継基板のことです。 半導体チップは非常に微細な端子を持ち、そのまま一般的なプリント基板(PCB)に直接実装することは極めて困難。そこでチップとマザーボードの間に介在し、電気信号を橋渡しする役割を持つのがパッケージ基板です。 半導体チップとプリント基板をつなぐ役割 パッケージ基板の主な役割は以下の3点です。 1. 端子間隔の変換(ピッチ変換): チップ側の微細な端子間隔を、マザーボード側が受け入れられる間隔まで広げます。 2. チップの保護: 外部からの衝撃、湿気、酸化から繊細な半導体チップを守ります。 3. 放熱管理: チップが発する熱を効率よく逃がし、動作の......
高出力アプリケーションにおけるBGAとLGAの比較
重要なポイント 高出力PCB設計において、BGAおよびLGAパッケージは優れた高I/O性能を提供しますが、効果的な熱管理が必要です。BGAははんだボールとサーマルビアで優れた性能を発揮する一方、LGAはTIMやサーマルパッドを用いた直接パッド接触に依存します。成功の鍵は、サーマルビア、厚い銅層、グランドプレーン、および熱抵抗を低減し信頼性の高い接合部温度を維持するためのシミュレーションにあります。 電子機器が小型化し続ける一方で性能が向上するにつれて、熱放散の管理はPCB設計における重要な考慮事項となっています。高出力アプリケーションで使用される一般的なパッケージスタイルとして、ボールグリッドアレイ(BGA)とランドグリッドアレイ(LGA)があります。BGAとLGAはどちらも独自の利点を提供しますが、異なる構造的特徴を持ち、その結果、異なる熱特性を示します。この記事では、BGAおよびLGAパッケージの概要を説明し、高出力レベルでの熱的課題を探り、効果的な熱管理のための設計上の考慮事項と解決策について説明します。 BGAおよびLGAパッケージの理解: ボールグリッドアレイ(BGA)パッケージは、IC......
ICパッケージ完全ガイド:種類、特性、PCB設計ルール、選定のコツ
ICパッケージとは? ICパッケージとは、集積回路や電子部品を収容する物理的な筐体であり、機械的な保護、電気的接続、および熱管理を提供します。これにより、部品をPCBに確実に実装し、回路に組み込むことが可能になります。 ICパッケージの主な機能: 1. 機械的保護:チップを物理的な損傷や環境要因から保護します。 2. 電気的接続:ICをPCBに接続するためのピンまたははんだボールを提供します。 3. 熱管理:動作中に発生する熱の放散を助けます。 4. 識別:部品に型番、メーカー、その他の関連コードを表示します。 ICパッケージの種類と標準的な寸法 ICパッケージは、実装方式、ピン構成、物理的な形状に基づいて分類されます。各パッケージタイプは標準化された寸法とフットプリントに従っており、これらはPCBレイアウトと組み立てにとって重要です。 以下は、最も一般的に使用されるICパッケージの種類とその標準的な寸法です。 SMTパッケージ QFP(クワッド・フラット・パッケージ) QFP(クワッド・フラット・パッケージ)は、ICや集積回路に一般的に使用される、より大きなPCBフットプリントを持つパッケージで......
技術ガイダンス:BGA設計ルール
エレクトロニクス産業の進歩に伴い、チップの集積度は向上し続け、IOピン数は急速に増加し、消費電力もそれに応じて増大するため、集積回路パッケージに対する要求はより厳しくなっています。この進歩の要求に応えるために、ボールグリッドアレイ(BGA)パッケージ技術が導入されました。この技術では、パッケージ基板の底面に半田ボールのアレイを形成し、それを回路のI/Oインターフェースとしてプリント基板(PCB)に接続します。この技術を用いてパッケージされたデバイスは、表面実装部品の一種です。 BGAパッケージの用途: しかし、いくつかの問題が生じています。以下の図をご覧ください: 1. クリアランスのためにトリミングされたBGAパッド 2. オープンビアのあるBGAパッド 従来のプラグドビアを使用した場合のBGA性能: ハイエンドのレギュラー/銅エポキシ充填ビアインパッドを使用した場合のBGA性能: エポキシ充填または銅ペースト充填ビアの適用により、ビアインパッドはBGA配線に最適な選択肢となります。同時に、多層基板製造装置の進歩により、より精密なBGAパッドの作成が可能になります。 ヒント: パッド内のビアはプ......
BGA 対 LGA:違いを理解し、適切なパッケージを選ぶ
電子部品の世界において、パッケージタイプの選択は、プリント基板(PCB)の全体的な性能、信頼性、製造性に重要な役割を果たします。現代のPCB設計で広く使用されている2つの一般的なパッケージタイプが、BGA(Ball Grid Array)とLGA(Land Grid Array)です。これら2つのパッケージの違いを理解することは、電子機器愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、そして電子工学やPCB設計の専門家にとって有益です。この記事では、BGAパッケージとLGAパッケージの包括的な概要を提供し、その特性、利点、およびPCB設計のニーズに適したパッケージを選択するための考慮事項を強調します。 BGA(Ball Grid Array)パッケージ: BGAパッケージは、パッケージの底面にはんだボールのアレイを備えた表面実装技術です。これらのハンダボールは、パッケージとPCB間の電気的および機械的接続として機能します。BGAパッケージには、いくつかの利点があります。 a. 高密度とI/O能力: BGAパッケージは、他のパッケージタイプと比較して、より高いピン数と増加したI/O能力を可能にします。これによ......
QFNパッケージ完全ガイド:電子機器における利点、種類、および応用
クワッド・フラット・ノーリード(QFN)パッケージは、小型、軽量、薄型のICパッケージの一種です。組み立て後もリードが見え、接触可能であることから、チップスケールパッケージとも呼ばれます。パッケージの底面にはリードの代わりに電極パッドと、優れた熱特性を提供するサーマルパッドを備えています。 QFNパッケージは、モバイル機器や車載電子機器など、さまざまな業界で使用されています。数ある重要な選択肢の中でも、QFNパッケージは常に人気のある選択肢です。このタイプのパッケージがなぜこれほど人気があるのでしょうか?あなたのプロジェクトでも使用すべきでしょうか?このガイドでは、QFNパッケージについて明確かつ包括的に解説します。 QFNパッケージとは?(クワッド・フラット・ノーリードの解説) QFNは「Square Flat without Lead(正方形フラット・リードなし)」の略です。QFNパッケージは、シリコンチップ(ASIC)をプリント基板(PCB)に接続します。これは表面実装技術を用いて実現されます。その名の通り、このパッケージには従来存在していたようなリード線は含まれていません。正方形フラット・......