チップオンボード(COB)技術とは:完全ガイド
1 min
- チップオンボードPCBとは?
- PCBレイアウトにおけるチップオンボード:
- チップオンボード製造プロセスの7つの主要ステップ:
- チップオンボードの特徴と利点:
- COBボンディングに適した接着剤の選び方:
- 結論:
このチュートリアルでは、「チップオンボード」(COB)の詳細な概念について学びます。もし、より安価で耐久性があり、コンパクトな電子機器がどのように作られているのか考えたことがあるなら、その答えはチップオンボード技術にあります。チップオンボードは、チップ製造から試作、開発ボードに至るまでのソリューションです。
本日は、COBについての深い理解と、電子機器の小型化の未来に向けた有益な洞察を提供します。完成した半導体ウェハーは、ダイ(個片)に切断されます。各ダイは、その後、物理的にPCBに接着されます。集積回路(または他の半導体デバイス)の端子パッドとプリント基板の導電トレースを接続するために、3つの異なる方法が使用されます。エレクトロニクスが発展するにつれて、パッケージング技術も進化してきました。この革新的なパッケージング技術が、どのように電子部品の統合に革命をもたらすのかを学びます。それでは始めて、チップオンボード技術の詳細を見ていきましょう!
チップオンボードPCBとは?
チップオンボード(COB)プリント基板は、PCB基板上に電子部品を実装するために使用されるパッケージング方法です。この方法では、個別の部品が基板上に配置されるのではなく、ベアの集積回路が基板の表面に直接接続されます。この技術を使用することで、セラミックやプラスチックパッケージといった従来のパッケージング技術の使用が減り、電子機器やプロジェクトの小型化・軽量化が実現します。チップオンボード(COB)は、集積回路をプリント基板に直接(ワイヤボンディングで)取り付け、エポキシ樹脂の塊で覆う回路基板製造方法です。
COBは、個々の半導体デバイスのパッケージングを排除し、代わりに電子パッケージングの2つのレベル(レベル1:部品、レベル2:配線基板)を統合します。他のパッケージング技術と比較して、PCBチップ技術は安価で(同じチップの約1/3のコスト)、省スペースであり、製造技術も成熟しています。しかし、チップオンボード技術には、追加の溶接機やパッケージング機が必要となるなどの欠点もあります。特定のチップオンボードのレイアウトは、パッケージの大部分または全てを除去し、寄生成分の大部分または全てを除去するため、ICの信号性能を向上させることができます。
PCBレイアウトにおけるチップオンボード:
チップオンボード方式では、露出した接点を持つ半導体ダイがPCBに直接はんだ付けされます。言い換えれば、リードフレーム(ワイヤボンディング用)、セラミック/エポキシパッケージ、インターポーザー/基板は存在しません。取り付け後、チップはエポキシ封止材を使用してPCB上で直接パッケージングでき、これによりチップとワイヤボンディングされたパッドを損傷から保護します。これには主に2つのプロセスがあります:
1) フリップチップオンボード:
FCOBでは、はんだがPCBに直接フラックス塗布されます。ダイには取り付けられません。その後、チップは他のSMD部品と同様に配置され、他の部品と一緒にリフローされます。したがって、信頼性の高い実装を確保するために、フットプリントに関してある程度の設計 for 組立性(DFA)が必要であり、BGAパッドサイズのガイドラインに類似した、バンプサイズ(ボールサイズではなく)に基づいたガイドラインに従います。
2) ワイヤボンディング:
ワイヤボンディングでは、チップは接着剤で基板に取り付けられます。デバイス上の各パッドは、パッドと回路基板に溶接された細いワイヤリードで接続されます。ワイヤボンドとダイを環境暴露から保護するために、エポキシで封止することが最適です。これは主に腐食を防ぎ、ワイヤを機械的損傷から保護します。PCBにワイヤボンディングパッド用のフットプリントを作成する場合、パッドは通常、大きめに設計されます。フットプリントで考慮すべきパラメータには、コンタクトパッドサイズ、コンタクトパッドピッチ、コンタクトパッド形状が含まれます。
これらのプロセスのいずれかを使用してベアチップがプリント基板(PCB)に実装された後、ワイヤが取り付けられます。エポキシまたはプラスチックの塊が、チップとその接続部を覆うために使用されます。テープ自動化ボンディング(TAB)プロセスは、チップを基板に配置するために使用されます。これは基本的に、半導体チップとそのワイヤボンド上に、機械的サポートを提供するために特別に配合されたエポキシまたは樹脂の一滴です。
チップオンボード製造プロセスの7つの主要ステップ:
ここではプロセスを詳細に説明します。全部で7つのステップがあります:
1. 基板準備:PCB基板は、基板表面の洗浄と、チップが接着される導電性材料の接着層の塗布を通じて準備されます。
2. ダイアタッチ:ベアチップが取得され、基板上の接着剤でコーティングされた領域に配置されます。このプロセスには、ピックアンドプレースマシンまたは専用の機器が使用されます。
3. ボンディング:チップが配置されると、導電性はんだバンプを使用して基板にボンディングされます。このボンディングプロセスは、チップのコンタクトパッドと基板の導電トレース間の信頼性の高い接続を保証します。
4. ワイヤボンディング:状況によっては、細いワイヤを使用してボンディングパッドと基板トレースを接続するワイヤボンディングが行われます。このプロセスは、電気信号がチップと基板間で伝達されるのを助けます。
5. 封止:チップとワイヤボンドを外部要素から保護するためです。封止材がアセンブリ全体に使用されることがあります。この材料には、透明なエポキシコーティングも含まれます。
6. テスト:COBアセンブリでは、適切な信頼性と機能性を確保するために、さまざまなテスト方法が使用されます。例えば、温度サイクル試験、電気的テスト、目視検査などが、COBの機能を検証するために実施されます。
7. 最終組立:チップオンボードアセンブリがすべてのテストに合格すると、LEDライト、電話、またはその他のプロジェクトなどの最終的な電子機器に統合する準備が整います。
チップオンボードの特徴と利点:
- 高圧・低圧設計
- カスタムコーティング
- 多層、両面
- 機能基板テスト
- 大量・小ロット対応
- 広い温度範囲
- コスト競争力のあるソリューション
- ターンキーアプリケーション
COBボンディングに適した接着剤の選び方:
チップがPCBに取り付けられた後、通常は熱硬化またはUV硬化エポキシ材料またはコンフォーマルコーティングで封止され、チップとワイヤボンディングされたパッドを損傷から保護します。ウェハー(またはダイ)用の接着剤を選択する際、選択は接地または放熱に関するウェハーの要件に依存します。使用される2種類の接着剤は以下の通りです:
銀接着剤:高温硬化が必要で、120°Cで2時間、または150°Cで1時間硬化できます。
嫌気性接着剤:導電性や熱伝導性が不要な場合に使用されます。このタイプの接着剤は、空気との接触を遮断することで、高温にさらすことなく自然に硬化します。
結論:
チップオンボード(COB)技術はエレクトロニクスの世界に革命をもたらし、従来のパッケージング技術とは異なる多くの利点を提供します。ベアチップを基板に直接ボンディングすることで、COBは小型、軽量、そしてより効率的な電子機器を実現しました。かさばるパッケージの排除と短い電気経路は、優れた電気的性能、信号損失の低減、優れた熱管理を提供します。この技術は、電子部品の小型化にも重要であり、さまざまな業界で最先端でコンパクトな技術への道を切り開きました。
学び続ける
パッケージ基板とは?半導体・ICパッケージ基盤の役割と特徴を解説
現代のスマートフォンやPC、AIサーバーなどの電子機器が進化し続ける背景には、半導体チップそのものの進化だけでなく、それを支える「パッケージ基板(ICパッケージ基板)」の技術向上が欠かせません。 本記事では、パッケージ基板の基本的な役割から、一般的なプリント基板との違い、選定のポイントまでを詳しく解説します。 パッケージ基板とは?基本的な役割と構造 パッケージ基板とは、半導体チップ(ダイ)を載せ、マザーボードなどのメイン基板に接続するための中継基板のことです。 半導体チップは非常に微細な端子を持ち、そのまま一般的なプリント基板(PCB)に直接実装することは極めて困難。そこでチップとマザーボードの間に介在し、電気信号を橋渡しする役割を持つのがパッケージ基板です。 半導体チップとプリント基板をつなぐ役割 パッケージ基板の主な役割は以下の3点です。 1. 端子間隔の変換(ピッチ変換): チップ側の微細な端子間隔を、マザーボード側が受け入れられる間隔まで広げます。 2. チップの保護: 外部からの衝撃、湿気、酸化から繊細な半導体チップを守ります。 3. 放熱管理: チップが発する熱を効率よく逃がし、動作の......
高出力アプリケーションにおけるBGAとLGAの比較
重要なポイント 高出力PCB設計において、BGAおよびLGAパッケージは優れた高I/O性能を提供しますが、効果的な熱管理が必要です。BGAははんだボールとサーマルビアで優れた性能を発揮する一方、LGAはTIMやサーマルパッドを用いた直接パッド接触に依存します。成功の鍵は、サーマルビア、厚い銅層、グランドプレーン、および熱抵抗を低減し信頼性の高い接合部温度を維持するためのシミュレーションにあります。 電子機器が小型化し続ける一方で性能が向上するにつれて、熱放散の管理はPCB設計における重要な考慮事項となっています。高出力アプリケーションで使用される一般的なパッケージスタイルとして、ボールグリッドアレイ(BGA)とランドグリッドアレイ(LGA)があります。BGAとLGAはどちらも独自の利点を提供しますが、異なる構造的特徴を持ち、その結果、異なる熱特性を示します。この記事では、BGAおよびLGAパッケージの概要を説明し、高出力レベルでの熱的課題を探り、効果的な熱管理のための設計上の考慮事項と解決策について説明します。 BGAおよびLGAパッケージの理解: ボールグリッドアレイ(BGA)パッケージは、IC......
ICパッケージ完全ガイド:種類、特性、PCB設計ルール、選定のコツ
ICパッケージとは? ICパッケージとは、集積回路や電子部品を収容する物理的な筐体であり、機械的な保護、電気的接続、および熱管理を提供します。これにより、部品をPCBに確実に実装し、回路に組み込むことが可能になります。 ICパッケージの主な機能: 1. 機械的保護:チップを物理的な損傷や環境要因から保護します。 2. 電気的接続:ICをPCBに接続するためのピンまたははんだボールを提供します。 3. 熱管理:動作中に発生する熱の放散を助けます。 4. 識別:部品に型番、メーカー、その他の関連コードを表示します。 ICパッケージの種類と標準的な寸法 ICパッケージは、実装方式、ピン構成、物理的な形状に基づいて分類されます。各パッケージタイプは標準化された寸法とフットプリントに従っており、これらはPCBレイアウトと組み立てにとって重要です。 以下は、最も一般的に使用されるICパッケージの種類とその標準的な寸法です。 SMTパッケージ QFP(クワッド・フラット・パッケージ) QFP(クワッド・フラット・パッケージ)は、ICや集積回路に一般的に使用される、より大きなPCBフットプリントを持つパッケージで......
技術ガイダンス:BGA設計ルール
エレクトロニクス産業の進歩に伴い、チップの集積度は向上し続け、IOピン数は急速に増加し、消費電力もそれに応じて増大するため、集積回路パッケージに対する要求はより厳しくなっています。この進歩の要求に応えるために、ボールグリッドアレイ(BGA)パッケージ技術が導入されました。この技術では、パッケージ基板の底面に半田ボールのアレイを形成し、それを回路のI/Oインターフェースとしてプリント基板(PCB)に接続します。この技術を用いてパッケージされたデバイスは、表面実装部品の一種です。 BGAパッケージの用途: しかし、いくつかの問題が生じています。以下の図をご覧ください: 1. クリアランスのためにトリミングされたBGAパッド 2. オープンビアのあるBGAパッド 従来のプラグドビアを使用した場合のBGA性能: ハイエンドのレギュラー/銅エポキシ充填ビアインパッドを使用した場合のBGA性能: エポキシ充填または銅ペースト充填ビアの適用により、ビアインパッドはBGA配線に最適な選択肢となります。同時に、多層基板製造装置の進歩により、より精密なBGAパッドの作成が可能になります。 ヒント: パッド内のビアはプ......
BGA 対 LGA:違いを理解し、適切なパッケージを選ぶ
電子部品の世界において、パッケージタイプの選択は、プリント基板(PCB)の全体的な性能、信頼性、製造性に重要な役割を果たします。現代のPCB設計で広く使用されている2つの一般的なパッケージタイプが、BGA(Ball Grid Array)とLGA(Land Grid Array)です。これら2つのパッケージの違いを理解することは、電子機器愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、そして電子工学やPCB設計の専門家にとって有益です。この記事では、BGAパッケージとLGAパッケージの包括的な概要を提供し、その特性、利点、およびPCB設計のニーズに適したパッケージを選択するための考慮事項を強調します。 BGA(Ball Grid Array)パッケージ: BGAパッケージは、パッケージの底面にはんだボールのアレイを備えた表面実装技術です。これらのハンダボールは、パッケージとPCB間の電気的および機械的接続として機能します。BGAパッケージには、いくつかの利点があります。 a. 高密度とI/O能力: BGAパッケージは、他のパッケージタイプと比較して、より高いピン数と増加したI/O能力を可能にします。これによ......
QFNパッケージ完全ガイド:電子機器における利点、種類、および応用
クワッド・フラット・ノーリード(QFN)パッケージは、小型、軽量、薄型のICパッケージの一種です。組み立て後もリードが見え、接触可能であることから、チップスケールパッケージとも呼ばれます。パッケージの底面にはリードの代わりに電極パッドと、優れた熱特性を提供するサーマルパッドを備えています。 QFNパッケージは、モバイル機器や車載電子機器など、さまざまな業界で使用されています。数ある重要な選択肢の中でも、QFNパッケージは常に人気のある選択肢です。このタイプのパッケージがなぜこれほど人気があるのでしょうか?あなたのプロジェクトでも使用すべきでしょうか?このガイドでは、QFNパッケージについて明確かつ包括的に解説します。 QFNパッケージとは?(クワッド・フラット・ノーリードの解説) QFNは「Square Flat without Lead(正方形フラット・リードなし)」の略です。QFNパッケージは、シリコンチップ(ASIC)をプリント基板(PCB)に接続します。これは表面実装技術を用いて実現されます。その名の通り、このパッケージには従来存在していたようなリード線は含まれていません。正方形フラット・......