パッケージ基板とは?半導体・ICパッケージ基盤の役割と特徴を解説
1 min
- パッケージ基板とは?基本的な役割と構造
- 半導体パッケージ基板の種類と特徴
- ICパッケージ基板とは?電子機器での役割
- パッケージ基板と一般的なプリント基板の違い
- パッケージ基板を選定する際のポイント
- FAQ


現代のスマートフォンやPC、AIサーバーなどの電子機器が進化し続ける背景には、半導体チップそのものの進化だけでなく、それを支える「パッケージ基板(ICパッケージ基板)」の技術向上が欠かせません。
本記事では、パッケージ基板の基本的な役割から、一般的なプリント基板との違い、選定のポイントまでを詳しく解説します。

パッケージ基板とは?基本的な役割と構造
パッケージ基板とは、半導体チップ(ダイ)を載せ、マザーボードなどのメイン基板に接続するための中継基板のことです。
半導体チップは非常に微細な端子を持ち、そのまま一般的なプリント基板(PCB)に直接実装することは極めて困難。そこでチップとマザーボードの間に介在し、電気信号を橋渡しする役割を持つのがパッケージ基板です。
半導体チップとプリント基板をつなぐ役割

パッケージ基板の主な役割は以下の3点です。
1. 端子間隔の変換(ピッチ変換): チップ側の微細な端子間隔を、マザーボード側が受け入れられる間隔まで広げます。
2. チップの保護: 外部からの衝撃、湿気、酸化から繊細な半導体チップを守ります。
3. 放熱管理: チップが発する熱を効率よく逃がし、動作の安定性を保ちます。
一般的な構造と材料
主に、絶縁体となる樹脂(エポキシ樹脂など)と銅箔の配線層で構成されています。近年の高性能チップ向けには、より熱膨張率が低く、平坦性に優れた材料が選定されます。
半導体パッケージ基板の種類と特徴
用途やチップの性能によって、さまざまな種類のパッケージ基板が存在します。
· BGA(Ball Grid Array): 裏面に球状のハンダ端子を並べた形式。多ピン化が可能で、現在の主流です。
· SiP(System in Package): 複数のチップを一つの基板上に搭載し、一つのパッケージとして機能させる高度な技術です。
高密度化・高速化への対応
AIや5G通信の普及により、信号の伝送速度の向上が求められています。
そのため、パッケージ基板には「低誘電率材料」の使用や、より微細な配線(L/Sの微細化)が適用されているのです。
ICパッケージ基板とは?電子機器での役割
IC(集積回路)を封止したものをICパッケージと呼び、その土台となるのがICパッケージ基板です。
身近なところではスマートフォンのプロセッサ(CPU)やメモリ、通信モジュールの中に組み込まれていることが特徴的。機器の小型化、薄型化を実現のため基板自体もコンマ数ミリ単位での薄さを追求されています。
パッケージ基板と一般的なプリント基板の違い

同じ基板という名称ですが、パッケージ基板とプリント基板(PCB)には明確な違いがあります。
| 比較項目 | パッケージ基板 | 一般的なプリント基板(PCB) |
| 主な役割 | チップとPCBの中継、保護 | 部品間の配線、保持 |
| 配線密度 | 非常に高め(ミクロン単位) | 普通(ミリ〜サブミリ単位) |
| サイズ | 小型、薄型 | 比較的大きい |
| 製造コスト | 高い(高度な技術が必要) | 比較的安価 |
パッケージ基板は設計難易度としても高め。チップの直近に位置するため、電気的な損失を最小限に抑えられるほどの高度な技術が求められます。チップとの熱膨張の差による歪みを防ぐなど、高い信頼性が不可欠でしょう。
パッケージ基板を選定する際のポイント
最後に、最適なパッケージ基板を選ぶには、製品のスペックだけでなく、製造プロセスも含めた検討が必要です。
以下を参考にしてください。
1. 信号特性と熱設計
2. 実装方式との整合性
3. 試作・量産の見据え
パッケージ基板は、高速通信を行うのか、発熱量が多いのかによって材料グレードを決定します。発初期の試作スピードと、将来的な量産コストのバランスを考慮することが重要です。
FAQ
Q. パッケージ基板がないとどうなりますか?
A. 半導体チップの端子は非常に細かいため、パッケージ基板がないとマザーボードへのハンダ付けができず、製品として機能させることができません。
Q. 最近のトレンドは何ですか?
A. チップレット技術や2.5D/3D実装など、複数のチップを一つの基板上で効率よく連携させる技術が注目されています。
学び続ける
パッケージ基板とは?半導体・ICパッケージ基盤の役割と特徴を解説
現代のスマートフォンやPC、AIサーバーなどの電子機器が進化し続ける背景には、半導体チップそのものの進化だけでなく、それを支える「パッケージ基板(ICパッケージ基板)」の技術向上が欠かせません。 本記事では、パッケージ基板の基本的な役割から、一般的なプリント基板との違い、選定のポイントまでを詳しく解説します。 パッケージ基板とは?基本的な役割と構造 パッケージ基板とは、半導体チップ(ダイ)を載せ、マザーボードなどのメイン基板に接続するための中継基板のことです。 半導体チップは非常に微細な端子を持ち、そのまま一般的なプリント基板(PCB)に直接実装することは極めて困難。そこでチップとマザーボードの間に介在し、電気信号を橋渡しする役割を持つのがパッケージ基板です。 半導体チップとプリント基板をつなぐ役割 パッケージ基板の主な役割は以下の3点です。 1. 端子間隔の変換(ピッチ変換): チップ側の微細な端子間隔を、マザーボード側が受け入れられる間隔まで広げます。 2. チップの保護: 外部からの衝撃、湿気、酸化から繊細な半導体チップを守ります。 3. 放熱管理: チップが発する熱を効率よく逃がし、動作の......
高出力アプリケーションにおけるBGAとLGAの比較
重要なポイント 高出力PCB設計において、BGAおよびLGAパッケージは優れた高I/O性能を提供しますが、効果的な熱管理が必要です。BGAははんだボールとサーマルビアで優れた性能を発揮する一方、LGAはTIMやサーマルパッドを用いた直接パッド接触に依存します。成功の鍵は、サーマルビア、厚い銅層、グランドプレーン、および熱抵抗を低減し信頼性の高い接合部温度を維持するためのシミュレーションにあります。 電子機器が小型化し続ける一方で性能が向上するにつれて、熱放散の管理はPCB設計における重要な考慮事項となっています。高出力アプリケーションで使用される一般的なパッケージスタイルとして、ボールグリッドアレイ(BGA)とランドグリッドアレイ(LGA)があります。BGAとLGAはどちらも独自の利点を提供しますが、異なる構造的特徴を持ち、その結果、異なる熱特性を示します。この記事では、BGAおよびLGAパッケージの概要を説明し、高出力レベルでの熱的課題を探り、効果的な熱管理のための設計上の考慮事項と解決策について説明します。 BGAおよびLGAパッケージの理解: ボールグリッドアレイ(BGA)パッケージは、IC......
ICパッケージ完全ガイド:種類、特性、PCB設計ルール、選定のコツ
ICパッケージとは? ICパッケージとは、集積回路や電子部品を収容する物理的な筐体であり、機械的な保護、電気的接続、および熱管理を提供します。これにより、部品をPCBに確実に実装し、回路に組み込むことが可能になります。 ICパッケージの主な機能: 1. 機械的保護:チップを物理的な損傷や環境要因から保護します。 2. 電気的接続:ICをPCBに接続するためのピンまたははんだボールを提供します。 3. 熱管理:動作中に発生する熱の放散を助けます。 4. 識別:部品に型番、メーカー、その他の関連コードを表示します。 ICパッケージの種類と標準的な寸法 ICパッケージは、実装方式、ピン構成、物理的な形状に基づいて分類されます。各パッケージタイプは標準化された寸法とフットプリントに従っており、これらはPCBレイアウトと組み立てにとって重要です。 以下は、最も一般的に使用されるICパッケージの種類とその標準的な寸法です。 SMTパッケージ QFP(クワッド・フラット・パッケージ) QFP(クワッド・フラット・パッケージ)は、ICや集積回路に一般的に使用される、より大きなPCBフットプリントを持つパッケージで......
技術ガイダンス:BGA設計ルール
エレクトロニクス産業の進歩に伴い、チップの集積度は向上し続け、IOピン数は急速に増加し、消費電力もそれに応じて増大するため、集積回路パッケージに対する要求はより厳しくなっています。この進歩の要求に応えるために、ボールグリッドアレイ(BGA)パッケージ技術が導入されました。この技術では、パッケージ基板の底面に半田ボールのアレイを形成し、それを回路のI/Oインターフェースとしてプリント基板(PCB)に接続します。この技術を用いてパッケージされたデバイスは、表面実装部品の一種です。 BGAパッケージの用途: しかし、いくつかの問題が生じています。以下の図をご覧ください: 1. クリアランスのためにトリミングされたBGAパッド 2. オープンビアのあるBGAパッド 従来のプラグドビアを使用した場合のBGA性能: ハイエンドのレギュラー/銅エポキシ充填ビアインパッドを使用した場合のBGA性能: エポキシ充填または銅ペースト充填ビアの適用により、ビアインパッドはBGA配線に最適な選択肢となります。同時に、多層基板製造装置の進歩により、より精密なBGAパッドの作成が可能になります。 ヒント: パッド内のビアはプ......
BGA 対 LGA:違いを理解し、適切なパッケージを選ぶ
電子部品の世界において、パッケージタイプの選択は、プリント基板(PCB)の全体的な性能、信頼性、製造性に重要な役割を果たします。現代のPCB設計で広く使用されている2つの一般的なパッケージタイプが、BGA(Ball Grid Array)とLGA(Land Grid Array)です。これら2つのパッケージの違いを理解することは、電子機器愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、そして電子工学やPCB設計の専門家にとって有益です。この記事では、BGAパッケージとLGAパッケージの包括的な概要を提供し、その特性、利点、およびPCB設計のニーズに適したパッケージを選択するための考慮事項を強調します。 BGA(Ball Grid Array)パッケージ: BGAパッケージは、パッケージの底面にはんだボールのアレイを備えた表面実装技術です。これらのハンダボールは、パッケージとPCB間の電気的および機械的接続として機能します。BGAパッケージには、いくつかの利点があります。 a. 高密度とI/O能力: BGAパッケージは、他のパッケージタイプと比較して、より高いピン数と増加したI/O能力を可能にします。これによ......
QFNパッケージ完全ガイド:電子機器における利点、種類、および応用
クワッド・フラット・ノーリード(QFN)パッケージは、小型、軽量、薄型のICパッケージの一種です。組み立て後もリードが見え、接触可能であることから、チップスケールパッケージとも呼ばれます。パッケージの底面にはリードの代わりに電極パッドと、優れた熱特性を提供するサーマルパッドを備えています。 QFNパッケージは、モバイル機器や車載電子機器など、さまざまな業界で使用されています。数ある重要な選択肢の中でも、QFNパッケージは常に人気のある選択肢です。このタイプのパッケージがなぜこれほど人気があるのでしょうか?あなたのプロジェクトでも使用すべきでしょうか?このガイドでは、QFNパッケージについて明確かつ包括的に解説します。 QFNパッケージとは?(クワッド・フラット・ノーリードの解説) QFNは「Square Flat without Lead(正方形フラット・リードなし)」の略です。QFNパッケージは、シリコンチップ(ASIC)をプリント基板(PCB)に接続します。これは表面実装技術を用いて実現されます。その名の通り、このパッケージには従来存在していたようなリード線は含まれていません。正方形フラット・......